Products
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
Test & Tools
  • Technologies
  • More
Test & Tools
Forum 斜风细雨后的10大测试测量厂商
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Test & Tools to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 385 subscribers
  • Views 432 views
  • Users 0 members are here
  • 测试测量
  • r&s
  • verigy
  • agilent
Related

斜风细雨后的10大测试测量厂商

Grace
Grace over 15 years ago
金融风暴的影响使得10大厂商2009财年的收入有了大幅衰退,大部分厂商都出现了双位数的负增长。私有厂商R&S依然不在表中,但据说取得了12亿欧元的收入,同比负增长14%。

image

    2010年一开始,电子产业就跟打了鸡血一样兴奋。强劲的产业增长也带动了测试设备的需求。据说Intel Q1的收入是2009年同期的4倍。有分析说衰退在2009年8月触底,之后开始反弹,并说这次的反弹要比2001年的网络泡沫要来得猛烈的多,因为上次要经过2年多直到2004才真正开始复苏。

 

R&D在前行

Agilent,这个测试测量界的泰山北斗,电子测量业务获得了22.5亿美元的收入。就算在2008年实行严格成本控制的一年,也没有减少R&D的投入。Ron Nersesian,就是那个不愿意在示波器行业做老二的人,他最初是在1984年加入HP,后于1990年代中加盟LeCroy,又于2002年春返回Agilent,典型的事业型人物。他强调说2009年有200个新产品和应用问世,包括PXA型号分析仪,DANL达到前所未有水平,-172dBm,已经非常接近-176dBm的热噪声。可以满足手机通信和数字视频信号源的测试。
 
对于2010年的稳健增长,Nersesian这么解释:“通用市场表现抢眼。这是由于半导体市场的整体增长推动的,半导体反过来又促进了其他工业,政府的刺激计划也起了作用。航天和国防也出现增长。”无线手持市场仍然成长缓慢,测试方案的预算依然紧张。只能寄希望于LTE,Agilent瞄准了基站的测试设备。同时Agilent对结构做了调整,将NCX数据网络测试线卖给了Ixia,而从Keithley手中接过了RF测试线,加大了电测以外的投资。2009年收购了著名的生物分析仪器公司——Varian。
 
Agilent在电测领域的主要对手——Danaher旗下的Tek和Fluke同样遭遇了衰退。但整体收益18.6亿美元已经非常接近Agilent的电测业务啦。Tek的业务现在主要分为2块:通用仪器和通信测试,从2009年Q4开始出现了增长。“新兴的3G和4G通信标准推动了我们在高性能产品上的投资,嵌入式应用推动了相关仪器。”Tek总裁Amir Aghdaei说道“频谱分析仪也由于在雷达和频谱管理,尤其是情报、监管方面所表现出来的极佳宽带性能而增势明显。”Aghdaei强调2009值得一提的新产品有MSO70000混合信号示波器,针对高速数字应用。同样Tek在2009年也进行了收购,买入了Sypris测试测量和Davis校准
 
姊妹公司Fluke指出了中国和南美、东欧、亚洲新兴市场的强劲增长。看来只Fluke是为数不多从4万亿的刺激计划中明显受益的测试测量公司。同时,用户对旨在提高能源效率和生产率的新工具的狂热喜爱。
 
“Fluke 233远程显示万用表脱颖而出并赢得了许多有威望的奖项,”Fluke总裁Barbara Hulit说道“Ti32热像仪也如此。”Hulit补充说可持续性已成为许多公司的核心价值,她相信Fluke会从手持测量产品和高端能源记录仪和校准技术获益。同样Fluek也希望涉足智能电网,并从NIST获得了140万美元的联邦拨款用于开发综合的校准源,以验证智能电网中的相量测量性能。

 

吹一下牛

对于许多Top10公司来说,在成本上的快速响应可以避免业务掉的过快。Anritsu在“雷曼”之后开始削减固定成本,2009年除了收入有所下降外,很好的保持了利润。4月份成为总裁的Hirokazu Hashimoto说“虽然要花些时间才能恢复营业额,但我希望稳定的利润。”Anritsu也看好LTE,关键产品包括MD8430A信号测试仪, BTS Master LTE网络测试仪,MP1800信号质量分析仪。
 
        JDSU和Spirent押宝于通信的强劲恢复,他们在金融危机中的衰退也好过那些巨头。“JDSU保持了稳健的R&&D投资,使我们获得了市场并迅速走出衰退,”JDSU的测试测量业务部门的总裁Dave Holly如此说。“我们对未来的创新做了正确的决策,比如LTE。”Holly强调如今许多设备、网络的视频点播已非常普及。比如智能手机和移动互联网使得网络出现"pinch points",刺激了升级网络的移动回传部分。这方面,JDSU在2009收购了Finisar的网络工具业务。2010年2月收购了Agilent的网络解决方案部门,加强了无线测试的优势。这种网络应用的重要产品是:手持B-BERD/MTS-4000多业务测试平台。JDSU同样生产提供满足企业级Ethernet/IP LAN测试能力的模块。
 
Sprient也声称2009年获得了市场份额,取得了14%的利润增长。“2009年Q4,我们看到了经济复苏的信号和更多市场稳定,”Spirent CEO Bill Burns说。“活跃的电信和IT将会在2010年的测试测量支出上带来正面影响。”驱动Spirent的业务包括:智能手机,云计算,高速Ethernet,LTE。为了迎合这些领域的增长,Spirent去年比以往推出了更多开拓性的方案。除了LTE设备,在2009点的订单中占了5%。还推出了TestCenter,具有统一的2~7层价格,用于10/40/100 GigE光纤、虚拟网络服务器、云计算的性能测试。同时Spirent也寄希望于新的NoCode 自动测试套件。

 

 

对于NI来说,2009终结了28年来持续成长的记录。但CEO James Thruchard对2010保持了乐观,源于LabView的巨量需求和PXI平台的日渐普及。“PXI成为自动测试系统事实上的标准,”Thruchard说,“因为在一个紧凑的,模块化的平台上提供了高度集成的软件和硬件解决方案,这是VXI做不到的。”一些关键性的成功应用包括:无线和RF测试,半导体测试,嵌入式测试。不同于大多数测试公司,该公司还能指望仿真和自动应用。

 

半导体测试是烫手山芋

对于那些为半导体测试提供昂贵设备的公司来说打击尤大。从自动化到消费电子再到电信,对半导体的需求全面迅速衰退。
 
测试设备生产过剩的Verigy就实现了53%的负增长。不过从2010上半年来看,集成器件制造商和晶圆厂已经制定了技术决策,在资本增加的第一波中就表现的很明显,Verigy CEO Keith Barnes说。他补充道V93000测试平台的利用率现在是90%,这对于未来业务是个好信号。很显然,Verigy亟需利好。V93000的许多应用将有助于Verigy复苏。这些应用包括:消费混合信号处理器,图形处理器,数据,无线/RF。PC市场的强劲需求也值得期待。同时公司进入了新的市场部分低端SOC,商品DRAM,探针卡。此外,去年推出了V101测试仪,一个用来满足经济型低成本逻辑器件需求的平台。预计这些市场将会在2010带来4亿收入。2009年对Touchdown——一家开发用于内存晶圆排序测试的探针卡的公司——的收购也值得一提。
 
Advantest美国总裁Keith Lee一样对2010保持乐观。“相比2009,估计订单的增长将非常强劲,”Lee说。“内存和SOC客户的开支都在增长,日本之外的客户都有更激进的投资。”对于增长有贡献的市场包括:消费电子,PC,智能手机,工业,自动化。用于晶圆的T5385和T5503内存系统以及DRAM最终测试应用将成为主要的增长点。T2000 SOC测试系统销售也会很火爆。此外,Advantest对于新产品也寄予厚望。比如E3620 CD-EM系统,满足制造商测量光掩模中微尺寸图形的关键尺寸的高级计量工具。
 
对于Teradyne来说,2009 Q4的订单是Q1的4倍。SOC市场上,尤其是无线和电源管理芯片领导了复苏。J750测试仪系列,瞄准高级微控制器和SOC封装测试,在2009年Q4获得了几乎4年以来的最佳季度订单。 Teradyne也从2008和2009年制造的产品中获益。比如UltraFlex-M瞄准了高速内存市场,而Neptune则针对硬盘测试。由于所有产品都具有自主知识产权,并积极进取到相关市场,对于Teradyne早日触底并在新兴的市场产生影响。