Products
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
Test & Tools
  • Technologies
  • More
Test & Tools
Forum 计量插座解决方案
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Test & Tools to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 385 subscribers
  • Views 375 views
  • Users 0 members are here
  • sd3003
  • 计量插座
Related

计量插座解决方案

Grace
Grace over 15 years ago

随着家用电器在居民日常生活中的普及,在给人们带来便利的同时,其安全性也日益引起人们的重视。普通插座通常有一定的额定电流和额定功率,长时间超过额定功率工作插座线材容易烤焦变黄,甚至造成线路短路引起火灾。普通消费者一般不会关心插座上接了多少大功率用电器,有没有超出额定功率,根本没有意识到这样的危险性,形成较大的安全隐患。

 

随着居民生活水平的提高,越来越多的家用电器进入千家万户,居民用电量节节攀升,但各种家用电器的耗电量到底是多少呢,为什么会用这么多电,是不是有些电器出现故障了,一般家庭缺少简单有效的监测用电器工作情况的工具,不能做到明白用电、安全用电和节约用电。

 

因此就产生了计量插座的需求,插座本身带有功率、电量显示等功能,让人们可以清楚知道负载情况,并统计电器的用电量。

 

计量插座方案介绍

计量插座实际就是电表+电压表+电流表的一个集合体,实现方式可以采用分离器件,也可也使用SOC,因为SOC具有成本和可靠性的优势,代表以后的技术发展方向。下面介绍采用SOC芯片SD3003的方案。

如图1和2所示,电源部分采用经典的阻容降压电路;电压采用电阻分压采样;电流是采用锰铜采样;显示可以选择LCD或者LED,时钟采用32.768KHZ 时钟,内部有PLL进行倍频,也可以采用外部的高频时钟;需要外接EEPROM进行电量、校正系数等的存储。

 

芯片自带两路 Σ-Δ型ADC,对交流电压、电流信号进行采集,并进行低通和高通滤波,计算出电压有效值,电流有效值;电压和电流相乘并经过滤波处理得到功率信号和电量脉冲信号;芯片内部带有计数器对电量脉冲信号进行累加计数,从而得到总电量;另外芯片内部自带RTC电路,可以自己记录24小时的时间,并可以用来分析用电高峰。

本方案校表过程比较简单,只要加上额定电压,电流信号后,按校表按键就自动完成功率、电压、电流的校正。如图2所示,该方案没有采取任何特殊的保护措施,可以轻松过4KV以上的群脉冲试验,具有很强的抗干扰能力。
image

图1:计量插座应用图。
image

 

图2:计量插座PCB图。

 

SD3003 的功能特点

SD3003是LCD/LED显示的电能计量的SOC解决方案,可以极大的降低计量插座等产品的设计复杂度,降低成本

· 高精度电能计量,计量精度满足一级电表使用要求;

· 提供电压有效值和电流有效值;

· 可以计算有功功率、功率因数;

· 可以计算交流电频率;

· 提供高频校验脉冲输出,用于校表;

· 可以对电量进行累计计算;

· 15×4的LCD驱动电路,可切换为I/O,支持LED驱动;

· 带RTC,可以提供24小时的时间显示;

· 带UART和I2C接口;

· 程序存储器为2K*16 OTP,可以在线烧录;数据存储器128BYTES;

 

结束语

计量插座的推广,让人们明明白

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • 志者远翔
    志者远翔 over 15 years ago

    计量插座的推广,让人们明明白

    这是什么》?

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • 志者远翔
    志者远翔 over 15 years ago

    计量插座的推广,让人们明明白

    这是什么》?