Products
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
Test & Tools
  • Technologies
  • More
Test & Tools
Forum 多功能计量插座的作用特点及应用
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Test & Tools to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 385 subscribers
  • Views 1340 views
  • Users 0 members are here
Related

多功能计量插座的作用特点及应用

YYD
YYD over 15 years ago

多功能计量插座=电度表+功率计+电压表+计费器+计时器+工况监测器+万能插座+……

  精美的外表,非凡的功能,意想不到的低价格,多功能计量插座是您居家生活/办公商务不可多得的迷你电表,电器卫士,节能助手,用电管家。
  多功能计量插座可在为电器设备提供接插用电的同时,实时监测电器设备,让您直观、方便地了解电器设备的工作状况(工作电压、工作时间和耗电量等),同时可对电器设备的功耗进行实时分析,一旦发现电器设备工作异常将自动发出报警和显示,为您科学、合理地使用和维护电器设备、节约用电提供有效帮助。如何辨别节能产品的真伪与效果?7W的节能灯用电量是7W吗?电视机处于待机状态还在用电吗?空调运行正常吗?是否需要加雪种?空调如何使用最省电?冰箱压缩机怎么一直在工作?制冷温度设在多少既能满足要求,又省电?这台电器用了多少电?上一小时用了多少电?昨天用了多少电?今天用了多少电费?一晚上空调用了多少电费?为什么这段时间用了这么多电?……
  进入科技信息时代,再也不会糊里糊涂地消费了,选用多功能计量插座可以轻松消除您用电的困惑,让您节能又省钱。功能计量插座集九大功能于一身,让您的节能效果一目了然,让您的消费支出一清二楚。
  小到1瓦以下,大到上千瓦,多功能计量插座可以瞬间测出电器设备的用电功率,让您一目了然电器设备的功耗
  电压偏低偏高都将影响电器设备的使用寿命,多功能计量插座可实时给出电源电压,出现异常情况自动报警多功能计量插座测量精确,达到国家1级以上专用电度表精度,并且分辩率极高,可计量1W以下设备的用电量,大大高于普通电表的计量灵敏度用电设备在何种状态用电量最大?平均用电量为多少?多功能计量插座可以自动记录用电设备的功率变化量,让您有效节能电器设备运行、设置和使用是否正常?是否需要维护?多功能计量插座可实时监测和显示设备运行情况,当设备用电量异常增加或运行时间发生异常将自动发出报警上一小时用了多少电?昨天用了多少电?。。。。。。,多功能计量插座可以追溯电器设备的用电量,让您对电器设备一段时间以来的用电情况一清二楚一晚上空调用了多少电费?一天电冰箱要用多少电费?这个月用了多少电费?多功能计量插座可自动将设备用电量按当地电价换算成电费,让您轻松获知电费开支设备运行了多少时间?用了多少电?多功能计量插座可以在显示设备运行时间的同时,同步显示电器的用电量适于世界各国各种形状插头的电器设备接插电源
  三孔万能插座 适于世界各国各种形状插头的电器设备接插电源插座领域的革命 有效节能的开始-----提升技术含量、增强市场竞争力、引领电源插座新潮流多功能计量插座采用专利技术、专用芯片,融合最新的MCU编程技术研制而成,一体化,超小型,高精度,宽量程,多功能,液晶显示,直观清晰。
  主要性能与指标:计量范围:电压110~280V、功率:1~3000W、电量:0.0001~9999度、时间:(0~60分、0~24小时)~999天;刷新频次:每秒高于2次;电量计量精度:1级;显示方式:8位数码液晶显示(含时间显示),带4位小数;工频耐压:AC220V电源时,电源/输入/输出间:≥AC2kV/min.1mA
  使用环境:温度:-10~60℃ 湿度:10~95%R 是全球体积最小、功能最多的电能计量装置,可为您电器设备提供接插用电的同时,实时监测和记录电器设备的工作状况,让您直观、方便地了解电器设备的工作状况(如工作电压、工作时间、实时功率、使用电量、使用电费和工况等),并可对电器设备的功耗(功率)进行实时分析,一旦发现电器设备工作异常,将自动发出报警和显示,为您科学、合理地使用和维护电器设备、节约用电、减少浪费提供有效帮助,是您的节电卫士。
使用本产品使用极其方便:
    1. 将本产品插到电源插座上,当红色指示灯和液晶显示屏背光灯点亮,表明本产品已正常开始工作;
  2. 将待检测的电器设备的电源插头插在本产品塑胶壳上的万能插孔中,您即可对电器设备的工作状况进行实时检测;
  3. 您可以在不接电器设备的情况下,检测所接电源的电压状况,查看电量和电费记录,设置相关的功能和数据(包括显示内容、电费单价,以及工况报警值等);
  4. 本产品适用交流电压:AC220V/50Hz,最大负荷:15A;
  5. 本产品仅限室内使用,使用环境:温度:-10~60℃ ,湿度:10~95%RH。显示工况显示
  一、显示范围:
  1.电压:160~280伏;2.功率:1~3000瓦(2000瓦以上电器设备不可长时间使用);3.电量:0.0001~999.9度;4.电费:0~9999元;5.工时:0~100%;6.时间:0~60分钟~24小时~999天;7.计量精度:Ⅰ级;8.刷新频次:秒≥1次。
  二、显示状态:1. 默认显示项目为电压;2.工况值:电器设备运行时间与停机(待机)时间的比值。当超过工况报警设定值时,本产品的指示灯将闪烁;3.本产品断电后重新使用时,显示屏将显示断电前的显示状态。
  三、显示单位:
    1. 电压: 显示 ××× 伏;
    2. 电量:总电量显示×××.× 度,小时电量显示×××.× 度/时,上一天电量显示×××.× 度/天,电费显示××.×× 元;
    3. 功率: 显示×××.× 瓦;
    4. 工时: 显示 ×× %;
   . 时间: 显示××:××小时:分钟,或显示 ××× 天。 设置将透明胶盖取下(左右轻轻旋转即可),持续按“设定”键约5秒钟,显示屏上方将显示“设置”二字并闪烁,表明本产品已进入设置状态。此时,每按一次“设定”键,显示屏左侧的“●”将随之向上或向下移动。
    一、设置电费单价:
  当“●”指向“电量”,显示屏上方显示“价1”,右侧单位显示“元”时,则数值显示即为电费单价(如右图所示);通过按“上”或“下”键,即可增减和设置电费单价,当单价设置完成后,按住“设定”键,显示屏上方“设置”二字消失,则电费设置操作完成。
  二、设置工况报警值:当“●”指向“工时”,右侧单位显示“%”时,则数值显示即为工况报警值(如右图所示);通过按“上”或“下”键,即可调整工况报警值大小。同样,当设置完成后,按住“设定”键,显示屏上方“设置”二字消失,工况设置操作即完成。本产品出厂前,已将工况报警值设于50 %。三、电量/电费/时间/工况清零:持续按“下”键约5秒,本产品记录的累计电量、累计电费、累计时间和工况值将全部归零;松开按键,本产品将从零开始重新计量电量、电费、时间和工况值。
操作指南;
    1. 测量电源电压:将本产品插在电源插座上,反复按动“上”键或“下”键,每按一次,显示屏左侧的“●”将随之向上或向下移动,当“●”指向“电压”时,右侧单位显示“伏”,则数值显示即为实时电源电压值(如右图所示)。本产品可用于测量和显示160~280伏的交流电压。
    2. 测量电器设备功率:将待测电器设备的电源插头插在本产品的万能插孔中,操作方式同上,通过按动“上”键或“下”键,使显示屏左侧的“●”指向“功率”,右侧单位显示“瓦” 时,则数值显示即为电器设备的实时功率值(如右图所示)。本产品可用于测量1~3000瓦的电器功率。
    3. 查看当前用电量:操作方式同上,当显示屏左侧的“●”指向“电量”时,右侧单位显示“度”,则数值显示即为电器设备的当前累计用电量(如右图所示)。本产品采用四位小数显示电度数,可以实时测量和显示0.0001~9999度用电量;假若使用1000瓦的电器设备,大约3秒钟电量显示值将递增最后一位数。本产品具有数据断电贮存功能,既是长时间断电,所记录的电量数据也不会丢失。
  4. 查看上一小时用电量:同上,当显示屏左侧的“●”指向“电量”时,右侧单位显示“度/时”,则数值显示即为电器设备上一小时的用电量(如右图所示)。
    5. 查看上一天用电量:同上,当显示屏左侧的“●”指向“电量”时,右侧单位显示“度/天”,则数值显示即为电器设备上一天的用电量(如右图所示)。
    6. 查看当前电费:同上,当显示屏左侧的“●”指向“电量”时,右侧单位显示“元”,则数值显示即为电器设备当前累计用电费用(如右图所示)。本产品具有实时计量电器设备用电费用的功能,其电费的最小显示单位为分;假若电费单价为0.6元/度时,使用1000瓦的电器设备连续工作大约1分钟, 则电费显示值将递增最后一位数(即消耗电费1分钱)。
  7. 查看/测量电器设备运行工作状况(简称工况):同上,当显示屏左侧的“●”指向“工时”时,右侧单位显示“%”,则数值显示即是电器设备的工况值(即占空比值,如右图所示),数值越大,表明电器设备连续运行的时间越长。当电器设备连续运行时间值大于工况报警设定值时,本产品将发出报警:红色指示灯间歇闪烁,直至电器设备连续运行时间小于工况报警设定值为止,指示灯停止闪烁。工况值每一小时刷新一次,若工况值被清零,则在第一小时内工况显示值将随电器设备的运行时间同步增加。此功能特别适用于对制冷、制热、加热等设备的工况进行检测,以判断其是否存在故障或使用不当情况,例如当用于制冷设备时,通过合理设置工况值,可及时发现制冷过程是否正常、是否需要加雪种等,以避免制冷设备带故障或长时间缺雪种运行,造成电能的不必要浪费及影响设备的使用寿命。
  8. 查看电器设备使用时间:显示屏右上方为时间显示值,它是电器设备使用时间的记录值,也是本产品通电时间的记录值。当本产品断电后时间将停止记录,重新使用则继续记录时间;假若要准确记录电器设备启用至结束的时间,可在打开电器设备电源开关的同时对本产品进行时间清零操作。
时间显示有二种格式:
   ① hh:mm(小时:分钟),“:” 每秒钟闪烁一次(如下图所示);② ddd(天数),其中“:”每秒钟闪烁一次。当记录时间小于24小时,以格式①显示,当记录时间大于24小时,以格式②显示(如下图所示);按格式
   ②,显示屏右上方将显示单位“天”。
应用实例:
    1. 测量电源是否有电或插座是否完好:将本产品插在待检测电源插座上,若电源有电并且插座完好,则本产品的红色指示灯和液晶显示屏背光灯将被点亮。本产品可替代测电笔使用,特别是当测电笔测量电源插座有电(火线有电),但是接上电器设备却不正常,此时若用本产品来判断电源或插座是否完好,特别简单有效。
    2. 观测电源电压的实时波动变化:使用本产品,并将本产品的显示档位设在电压测量位置上,您即可实时观察和测量电压变化值,本产品可替代电压表使用。
    3. 测量节能灯是否省电、节能电器到底能省多少电:将本产品的显示档位设在功率测量位置,您可以通过观察节能灯的光亮度,测量出该节能灯的实际功耗,再与其它同样功率的电灯进行比较,即可判断出该节能灯的实际节电效果。
        4. 测量电器设备的用电量:本产品带有功率测量、电度计量等功能,您可以选用任何一种方式来测量电器设备的耗电量。特别是本产品采用4位小数显示电度数,您可以很直观的看到电器设备每秒钟、每分种、每小时的耗电量,并可以通过时间、电量清零方式,方便地测出电器设备一段时间的用电量。
    5. 用煤气和电烧水、做饭哪个省钱?使用本产品的电量或电费显示档,来计量电饭煲、或电磁炉、电热器在做饭、烧水时的电度数、电费值,然后对比使用煤气做饭、烧水时的费用(查看煤气表的读数,换算出用煤气烧水时的费用),即可知道是用电还是用煤气做饭、烧水更便宜。
    6. 使用微波炉热菜、烹调到底要用多少电?洗衣机洗一次衣服要花多少电费?将微波炉、洗衣机接到本产品上,将本产品的累计电量清零,启动微波炉、洗衣机的电源开关,当微波炉、洗衣机工作结束,您可以直接读到微波炉、洗衣机的具体用电量,您也可以切换到电费显示档来查看,直接了解洗衣服、热菜,烹调所用电费。
    7. 电视机处于待机状态还在用电吗?将电视机接到本产品上,将本产品的显示档位设在功率测量位置、电视机设于待机状态,您即可读到电视机处于待机状态的功耗值。本产品可测量小到一瓦的电器功耗值(如电器设备功耗为1瓦,则连续工作一年耗电量为1度)。
    8. 空调如何设置既能满足舒适要求,又能省电?当环境温度、湿度等发生变化,空调的工作温度或模式需要作相应的调整,才能保证环境的舒适和省电。您可以使用本产品的功率测量档,或电度显示档、工况显示档,通过调校空调的工作温度,选择空调的不同工作模式(如制冷、除湿、风扇等),来比对空调在各种工作状态下的功耗值,或工况值(工况值越小耗电量越少)、单位时间(每分种、每小时或每天)的耗电量,找到空调在不同天气下,既能满足您的舒适要求,又能省电的工作温度和模式。
    9. 检测空调、冰箱运行是否正常、是否需要加雪种:没有专门的工具、不是专业人员要及时发现空调、冰箱工作是否正常是一件十分困难的事情,使用本产品您就可以办到。正常状态,空调、冰箱的运行功耗(功率)应与其标称的额定功率值接近(您也可以采用本产品测量和记录空调、冰箱在正常状态时的功耗值,供日后对照使用),根据这一特点,您可以使用本产品的功率显示档来检测和判断空调、冰箱的运行状态是否正常,以及是否需要加雪种。如果空调、冰箱运行时(压缩机启动状态、或仅风扇运行状态)电源电压值正常,其功耗值出现过大(偏大20%以上)或过小(偏小20%以上)现象,则说明空调、冰箱运行状态不正常。过大说明空调、冰箱压缩机或风扇存在过载现象,此时,可能是通风系统、管道等存在堵塞现象需要清洗或者是压缩机、风扇存在故障需要检修;出现过小情况,通常是空调、冰箱存在漏雪种需重新充雪种,具体可以结合工况显示值和制冷效果来判断。空调、冰箱长期带病运行,不仅大量增加电量的消耗,同时也使空调、冰箱的使用寿命大大缩短。
  此外,您可以使用本产品的工况显示档来检测和判断空调、冰箱的运行状态是否正常,并可以通过合理设置工况报警值,实时监测空调、冰箱的运行状态,实现自动报警。大家知道,不同大小的房间、不同的使用环境,需要选择功率大小不同的空调机相匹配,选大了会出现大马拉小车现象,增加耗电量;选小了,即使空调不停工作,房间的温度也难以达到您所要的温度。大小合适,环境温度不是太高,空调工作状态无异常、温度设定科学、卫生(即将空调的运行温度设定在较外界环境温度低5~7度左右),空调的运行工况值应不大于50%;同样,只要环境温度不是太高,冷藏温度设定不是过低(即在保证满足蔬菜、水果适宜的保鲜温度时),冰箱无异常,冰箱的运行工况值应不高于30%,具体您可以采用本产品的工况显示档来测量和记录空调、冰箱处于正常运行状态时的工况值。如果工况值异常增大,说明空调、冰箱的运行状态有异常。
  对于空调而言,工况值异常增大,首先您应查看房间门窗是否关好,外界温度是否比以往高,空调的温度设置是否过低,如果这些问题都不存在,那么,空调很可能存在故障或缺雪种;同样,对于冰箱而言,如果使用环境没有太大变化,其工况值变大,那么,可以初步肯定冰箱有故障或缺雪种。此时,您只要查看一下空调、冰箱运行时的实际功率值,并与额定功率值作一比较,您可迅速确定其是否缺雪种。空调、冰箱工况值异常增大,应尽快处理,否则空调、冰箱的制冷效果将变差,用电量大幅增加。
  10. 其它用途:1) 空调一小时、一晚上用了多少电费?电冰箱一天要用多少电?2) 是电脑主机耗电多?还是显示器耗电多?电脑设备同时使用耗电是多少?3) 手机电池充电一次需要花费多少钱?4) 电动车辆充一次电要用多少电?跑一公里要用多少电费?5) 合租一套房,如何区分各自电器设备的用电量?6) 本产品可以作为计时器使用;7) 本产品可作为各种形状电器设备插头(二脚、三脚、方脚、圆脚、扁脚)的转换插座(即插即用);8) ……发挥您的想象,本产品还有更多用途期待您的发现!

多功能计量插座=电度表+功率计+电压表+计费器+计时器+工况监测器+万能插座+……

  精美的外表,非凡的功能,意想不到的低价格,多功能计量插座是您居家生活/办公商务不可多得的迷你电表,电器卫士,节能助手,用电管家。
  多功能计量插座可在为电器设备提供接插用电的同时,实时监测电器设备,让您直观、方便地了解电器设备的工作状况(工作电压、工作时间和耗电量等),同时可对电器设备的功耗进行实时分析,一旦发现电器设备工作异常将自动发出报警和显示,为您科学、合理地使用和维护电器设备、节约用电提供有效帮助。如何辨别节能产品的真伪与效果?7W的节能灯用电量是7W吗?电视机处于待机状态还在用电吗?空调运行正常吗?是否需要加雪种?空调如何使用最省电?冰箱压缩机怎么一直在工作?制冷温度设在多少既能满足要求,又省电?这台电器用了多少电?上一小时用了多少电?昨天用了多少电?今天用了多少电费?一晚上空调用了多少电费?为什么这段时间用了这么多电?……
  进入科技信息时代,再也不会糊里糊涂地消费了,选用多功能计量插座可以轻松消除您用电的困惑,让您节能又省钱。功能计量插座集九大功能于一身,让您的节能效果一目了然,让您的消费支出一清二楚。
  小到1瓦以下,大到上千瓦,多功能计量插座可以瞬间测出电器设备的用电功率,让您一目了然电器设备的功耗
  电压偏低偏高都将影响电器设备的使用寿命,多功能计量插座可实时给出电源电压,出现异常情况自动报警多功能计量插座测量精确,达到国家1级以上专用电度表精度,并且分辩率极高,可计量1W以下设备的用电量,大大高于普通电表的计量灵敏度用电设备在何种状态用电量最大?平均用电量为多少?多功能计量插座可以自动记录用电设备的功率变化量,让您有效节能电器设备运行、设置和使用是否正常?是否需要维护?多功能计量插座可实时监测和显示设备运行情况,当设备用电量异常增加或运行时间发生异常将自动发出报警上一小时用了多少电?昨天用了多少电?。。。。。。,多功能计量插座可以追溯电器设备的用电量,让您对电器设备一段时间以来的用电情况一清二楚一晚上空调用了多少电费?一天电冰箱要用多少电费?这个月用了多少电费?多功能计量插座可自动将设备用电量按当地电价换算成电费,让您轻松获知电费开支设备运行了多少时间?用了多少电?多功能计量插座可以在显示设备运行时间的同时,同步显示电器的用电量适于世界各国各种形状插头的电器设备接插电源
  三孔万能插座 适于世界各国各种形状插头的电器设备接插电源插座领域的革命 有效节能的开始-----提升技术含量、增强市场竞争力、引领电源插座新潮流多功能计量插座采用专利技术、专用芯片,融合最新的MCU编程技术研制而成,一体化,超小型,高精度,宽量程,多功能,液晶显示,直观清晰。
  主要性能与指标:计量范围:电压110~280V、功率:1~3000W、电量:0.0001~9999度、时间:(0~60分、0~24小时)~999天;刷新频次:每秒高于2次;电量计量精度:1级;显示方式:8位数码液晶显示(含时间显示),带4位小数;工频耐压:AC220V电源时,电源/输入/输出间:≥AC2kV/min.1mA
  使用环境:温度:-10~60℃ 湿度:10~95%R 是全球体积最小、功能最多的电能计量装置,可为您电器设备提供接插用电的同时,实时监测和记录电器设备的工作状况,让您直观、方便地了解电器设备的工作状况(如工作电压、工作时间、实时功率、使用电量、使用电费和工况等),并可对电器设备的功耗(功率)进行实时分析,一旦发现电器设备工作异常,将自动发出报警和显示,为您科学、合理地使用和维护电器设备、节约用电、减少浪费提供有效帮助,是您的节电卫士。
使用本产品使用极其方便:
    1. 将本产品插到电源插座上,当红色指示灯和液晶显示屏背光灯点亮,表明本产品已正常开始工作;
  2. 将待检测的电器设备的电源插头插在本产品塑胶壳上的万能插孔中,您即可对电器设备的工作状况进行实时检测;
  3. 您可以在不接电器设备的情况下,检测所接电源的电压状况,查看电量和电费记录,设置相关的功能和数据(包括显示内容、电费单价,以及工况报警值等);
  4. 本产品适用交流电压:AC220V/50Hz,最大负荷:15A;
  5. 本产品仅限室内使用,使用环境:温度:-10~60℃ ,湿度:10~95%RH。显示工况显示
  一、显示范围:
  1.电压:160~280伏;2.功率:1~3000瓦(2000瓦以上电器设备不可长时间使用);3.电量:0.0001~999.9度;4.电费:0~9999元;5.工时:0~100%;6.时间:0~60分钟~24小时~999天;7.计量精度:Ⅰ级;8.刷新频次:秒≥1次。
  二、显示状态:1. 默认显示项目为电压;2.工况值:电器设备运行时间与停机(待机)时间的比值。当超过工况报警设定值时,本产品的指示灯将闪烁;3.本产品断电后重新使用时,显示屏将显示断电前的显示状态。
  三、显示单位:
    1. 电压: 显示 ××× 伏;
    2. 电量:总电量显示×××.× 度,小时电量显示×××.× 度/时,上一天电量显示×××.× 度/天,电费显示××.×× 元;
    3. 功率: 显示×××.× 瓦;
    4. 工时: 显示 ×× %;
   . 时间: 显示××:××小时:分钟,或显示 ××× 天。 设置将透明胶盖取下(左右轻轻旋转即可),持续按“设定”键约5秒钟,显示屏上方将显示“设置”二字并闪烁,表明本产品已进入设置状态。此时,每按一次“设定”键,显示屏左侧的“●”将随之向上或向下移动。
    一、设置电费单价:
  当“●”指向“电量”,显示屏上方显示“价1”,右侧单位显示“元”时,则数值显示即为电费单价(如右图所示);通过按“上”或“下”键,即可增减和设置电费单价,当单价设置完成后,按住“设定”键,显示屏上方“设置”二字消失,则电费设置操作完成。
  二、设置工况报警值:当“●”指向“工时”,右侧单位显示“%”时,则数值显示即为工况报警值(如右图所示);通过按“上”或“下”键,即可调整工况报警值大小。同样,当设置完成后,按住“设定”键,显示屏上方“设置”二字消失,工况设置操作即完成。本产品出厂前,已将工况报警值设于50 %。三、电量/电费/时间/工况清零:持续按“下”键约5秒,本产品记录的累计电量、累计电费、累计时间和工况值将全部归零;松开按键,本产品将从零开始重新计量电量、电费、时间和工况值。
操作指南;
    1. 测量电源电压:将本产品插在电源插座上,反复按动“上”键或“下”键,每按一次,显示屏左侧的“●”将随之向上或向下移动,当“●”指向“电压”时,右侧单位显示“伏”,则数值显示即为实时电源电压值(如右图所示)。本产品可用于测量和显示160~280伏的交流电压。
    2. 测量电器设备功率:将待测电器设备的电源插头插在本产品的万能插孔中,操作方式同上,通过按动“上”键或“下”键,使显示屏左侧的“●”指向“功率”,右侧单位显示“瓦” 时,则数值显示即为电器设备的实时功率值(如右图所示)。本产品可用于测量1~3000瓦的电器功率。
    3. 查看当前用电量:操作方式同上,当显示屏左侧的“●”指向“电量”时,右侧单位显示“度”,则数值显示即为电器设备的当前累计用电量(如右图所示)。本产品采用四位小数显示电度数,可以实时测量和显示0.0001~9999度用电量;假若使用1000瓦的电器设备,大约3秒钟电量显示值将递增最后一位数。本产品具有数据断电贮存功能,既是长时间断电,所记录的电量数据也不会丢失。
  4. 查看上一小时用电量:同上,当显示屏左侧的“●”指向“电量”时,右侧单位显示“度/时”,则数值显示即为电器设备上一小时的用电量(如右图所示)。
    5. 查看上一天用电量:同上,当显示屏左侧的“●”指向“电量”时,右侧单位显示“度/天”,则数值显示即为电器设备上一天的用电量(如右图所示)。
    6. 查看当前电费:同上,当显示屏左侧的“●”指向“电量”时,右侧单位显示“元”,则数值显示即为电器设备当前累计用电费用(如右图所示)。本产品具有实时计量电器设备用电费用的功能,其电费的最小显示单位为分;假若电费单价为0.6元/度时,使用1000瓦的电器设备连续工作大约1分钟, 则电费显示值将递增最后一位数(即消耗电费1分钱)。
  7. 查看/测量电器设备运行工作状况(简称工况):同上,当显示屏左侧的“●”指向“工时”时,右侧单位显示“%”,则数值显示即是电器设备的工况值(即占空比值,如右图所示),数值越大,表明电器设备连续运行的时间越长。当电器设备连续运行时间值大于工况报警设定值时,本产品将发出报警:红色指示灯间歇闪烁,直至电器设备连续运行时间小于工况报警设定值为止,指示灯停止闪烁。工况值每一小时刷新一次,若工况值被清零,则在第一小时内工况显示值将随电器设备的运行时间同步增加。此功能特别适用于对制冷、制热、加热等设备的工况进行检测,以判断其是否存在故障或使用不当情况,例如当用于制冷设备时,通过合理设置工况值,可及时发现制冷过程是否正常、是否需要加雪种等,以避免制冷设备带故障或长时间缺雪种运行,造成电能的不必要浪费及影响设备的使用寿命。
  8. 查看电器设备使用时间:显示屏右上方为时间显示值,它是电器设备使用时间的记录值,也是本产品通电时间的记录值。当本产品断电后时间将停止记录,重新使用则继续记录时间;假若要准确记录电器设备启用至结束的时间,可在打开电器设备电源开关的同时对本产品进行时间清零操作。
时间显示有二种格式:
   ① hh:mm(小时:分钟),“:” 每秒钟闪烁一次(如下图所示);② ddd(天数),其中“:”每秒钟闪烁一次。当记录时间小于24小时,以格式①显示,当记录时间大于24小时,以格式②显示(如下图所示);按格式
   ②,显示屏右上方将显示单位“天”。
应用实例:
    1. 测量电源是否有电或插座是否完好:将本产品插在待检测电源插座上,若电源有电并且插座完好,则本产品的红色指示灯和液晶显示屏背光灯将被点亮。本产品可替代测电笔使用,特别是当测电笔测量电源插座有电(火线有电),但是接上电器设备却不正常,此时若用本产品来判断电源或插座是否完好,特别简单有效。
    2. 观测电源电压的实时波动变化:使用本产品,并将本产品的显示档位设在电压测量位置上,您即可实时观察和测量电压变化值,本产品可替代电压表使用。
    3. 测量节能灯是否省电、节能电器到底能省多少电:将本产品的显示档位设在功率测量位置,您可以通过观察节能灯的光亮度,测量出该节能灯的实际功耗,再与其它同样功率的电灯进行比较,即可判断出该节能灯的实际节电效果。
        4. 测量电器设备的用电量:本产品带有功率测量、电度计量等功能,您可以选用任何一种方式来测量电器设备的耗电量。特别是本产品采用4位小数显示电度数,您可以很直观的看到电器设备每秒钟、每分种、每小时的耗电量,并可以通过时间、电量清零方式,方便地测出电器设备一段时间的用电量。
    5. 用煤气和电烧水、做饭哪个省钱?使用本产品的电量或电费显示档,来计量电饭煲、或电磁炉、电热器在做饭、烧水时的电度数、电费值,然后对比使用煤气做饭、烧水时的费用(查看煤气表的读数,换算出用煤气烧水时的费用),即可知道是用电还是用煤气做饭、烧水更便宜。
    6. 使用微波炉热菜、烹调到底要用多少电?洗衣机洗一次衣服要花多少电费?将微波炉、洗衣机接到本产品上,将本产品的累计电量清零,启动微波炉、洗衣机的电源开关,当微波炉、洗衣机工作结束,您可以直接读到微波炉、洗衣机的具体用电量,您也可以切换到电费显示档来查看,直接了解洗衣服、热菜,烹调所用电费。
    7. 电视机处于待机状态还在用电吗?将电视机接到本产品上,将本产品的显示档位设在功率测量位置、电视机设于待机状态,您即可读到电视机处于待机状态的功耗值。本产品可测量小到一瓦的电器功耗值(如电器设备功耗为1瓦,则连续工作一年耗电量为1度)。
    8. 空调如何设置既能满足舒适要求,又能省电?当环境温度、湿度等发生变化,空调的工作温度或模式需要作相应的调整,才能保证环境的舒适和省电。您可以使用本产品的功率测量档,或电度显示档、工况显示档,通过调校空调的工作温度,选择空调的不同工作模式(如制冷、除湿、风扇等),来比对空调在各种工作状态下的功耗值,或工况值(工况值越小耗电量越少)、单位时间(每分种、每小时或每天)的耗电量,找到空调在不同天气下,既能满足您的舒适要求,又能省电的工作温度和模式。
    9. 检测空调、冰箱运行是否正常、是否需要加雪种:没有专门的工具、不是专业人员要及时发现空调、冰箱工作是否正常是一件十分困难的事情,使用本产品您就可以办到。正常状态,空调、冰箱的运行功耗(功率)应与其标称的额定功率值接近(您也可以采用本产品测量和记录空调、冰箱在正常状态时的功耗值,供日后对照使用),根据这一特点,您可以使用本产品的功率显示档来检测和判断空调、冰箱的运行状态是否正常,以及是否需要加雪种。如果空调、冰箱运行时(压缩机启动状态、或仅风扇运行状态)电源电压值正常,其功耗值出现过大(偏大20%以上)或过小(偏小20%以上)现象,则说明空调、冰箱运行状态不正常。过大说明空调、冰箱压缩机或风扇存在过载现象,此时,可能是通风系统、管道等存在堵塞现象需要清洗或者是压缩机、风扇存在故障需要检修;出现过小情况,通常是空调、冰箱存在漏雪种需重新充雪种,具体可以结合工况显示值和制冷效果来判断。空调、冰箱长期带病运行,不仅大量增加电量的消耗,同时也使空调、冰箱的使用寿命大大缩短。
  此外,您可以使用本产品的工况显示档来检测和判断空调、冰箱的运行状态是否正常,并可以通过合理设置工况报警值,实时监测空调、冰箱的运行状态,实现自动报警。大家知道,不同大小的房间、不同的使用环境,需要选择功率大小不同的空调机相匹配,选大了会出现大马拉小车现象,增加耗电量;选小了,即使空调不停工作,房间的温度也难以达到您所要的温度。大小合适,环境温度不是太高,空调工作状态无异常、温度设定科学、卫生(即将空调的运行温度设定在较外界环境温度低5~7度左右),空调的运行工况值应不大于50%;同样,只要环境温度不是太高,冷藏温度设定不是过低(即在保证满足蔬菜、水果适宜的保鲜温度时),冰箱无异常,冰箱的运行工况值应不高于30%,具体您可以采用本产品的工况显示档来测量和记录空调、冰箱处于正常运行状态时的工况值。如果工况值异常增大,说明空调、冰箱的运行状态有异常。
  对于空调而言,工况值异常增大,首先您应查看房间门窗是否关好,外界温度是否比以往高,空调的温度设置是否过低,如果这些问题都不存在,那么,空调很可能存在故障或缺雪种;同样,对于冰箱而言,如果使用环境没有太大变化,其工况值变大,那么,可以初步肯定冰箱有故障或缺雪种。此时,您只要查看一下空调、冰箱运行时的实际功率值,并与额定功率值作一比较,您可迅速确定其是否缺雪种。空调、冰箱工况值异常增大,应尽快处理,否则空调、冰箱的制冷效果将变差,用电量大幅增加。
  10. 其它用途:1) 空调一小时、一晚上用了多少电费?电冰箱一天要用多少电?2) 是电脑主机耗电多?还是显示器耗电多?电脑设备同时使用耗电是多少?3) 手机电池充电一次需要花费多少钱?4) 电动车辆充一次电要用多少电?跑一公里要用多少电费?5) 合租一套房,如何区分各自电器设备的用电量?6) 本产品可以作为计时器使用;7) 本产品可作为各种形状电器设备插头(二脚、三脚、方脚、圆脚、扁脚)的转换插座(即插即用);8) ……发挥您的想象,本产品还有更多用途期待您的发现!