Products
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
Test & Tools
  • Technologies
  • More
Test & Tools
Forum 无线频谱分析仪特性分析
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Test & Tools to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 385 subscribers
  • Views 96 views
  • Users 0 members are here
Related

无线频谱分析仪特性分析

apple_lol
apple_lol over 15 years ago

无线设备在工作时可能会出现周期性地挂起,干扰其他消费电子产品的工作(例如电台),或者无法完全发挥应有的功能,这些问题都会使消费者对它的技术水平和相应的产品供应商丧失信心。

    为了避免这种糟糕的情况,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。

    1 无线技术的挑战

    在过去几年中,用户所接触的产品功能越来越强大,其目的在于在移动电话这种单一设备中集成多种方便实用的技术,从而增强用户的多功能体验。新的高速数据技术,例如HSDPA/HSUPA和A版本的1xEV-DO,能够为用户提供更强大的功能,例如广播视频和高速E-mail等。而且,诸如卫星与地球视频广播、UWB和WLAN等技术也将集成到移动手持式设备之中。

    这种多功能集成的趋势为设计者提出了两大严峻的挑战:处理快速变化的带宽分配需求,以及对高度集成的系统中发生的问题进行隔离。今天,大多数标准只需要在固定操作状态下进行无线发射器测试。但是,从本质上来看,高速数据服务的用户模型(例如高速上网、收发E-mail和周期性的下载等)所需的带宽是随需求而实时变化的。

    如果信号的峰值功耗与平均功耗的比值变化较大,这种瞬时的带宽变化将会带来更大的挑战。当其他的无线技术引起瞬时的电池消耗,或者当带外发送的信号干扰了灵敏接收机的工作时,就会出现上述的问题。

    假设某个用户希望通过移动电话通话,接通数据下载文件,利用UWB发送该文件到某个存储设备,同时通过连续视频服务观看世界杯,那么设计者如何确保这些功能都能够实现?要想完整地测试多功能集成的设备,设计者必须超越技术标准的局限,针对设备的实际工作与性能要求进行测试。

    设计者所面临的另一个挑战就是:随着设备集成度的提高,检测无线发射器的问题变得越来越困难。要想在频域、时域和数字域中同时观察某个信号路径,可能需要多种测试仪器,因此要想把硬件和软件的问题隔离开就变得越来越困难。在多种仪器之间以及在整个信号路径上将信号事件之间的时间关系关联起来,这种测试功能已经成为调试现代无线设计所必不可少的一部分。

    不论频谱分析仪、示波器和逻辑分析仪的存储容量有多少,它们存储事件的能力都是有限的。因此当我们需要在多个仪器之间关联某个信号事件的时候,必须在存储器存满之前,在该事件发生时实时地隔离出所关注的信号。否则,要想在多个域之间截取某个随时间变化的问题几乎是不可能的。

    实现这一功能的关键在于事件的触发方式,以及以较低的延迟交叉触发其他仪器的能力。

    2 传统工具的局限

    对伪事件进行触发、跨测试环境捕捉事件数据、分析与时间相关的数据,这些功能都是查找先进无线设备问题根本来源的必要需求。随着过去几年的发展,频谱分析仪已经成为分析射频传输特性的主要工具,选择合适的工具能够加快无线设计者的开发速度,提高开发能力。

    基站多载波放大器和其他一些高性能无线发射器能够利用扫频式调谐频谱分析仪的功能,对高动态范围内(high-dynamic-range)的信号进行测量。最近,人们推出了矢量信号分析仪,从而使用户能够针对调制信号分析发射器的性能特征。在某些情况下,这两类分析仪可以结合起来使用,用户利用一套仪器不但可以观察到高动态范围的信号(频谱分析),还可以观察到信号的调制状态(矢量分析)。但不幸的是,用户无法同时观察到这两种信号。

    早期设计的测试工具中采用的多载波放大器(MCPA)效率较低,无法传输1xEV-DO和HSDPA这样的突发载波信号。这类老式的MCPA正在被采用最新线性化技术(例如数字预矫正)的新型MCPA器件所取代。由于采用了先进的DSP以及较高数据速率的D/A转换器,数字预矫正线性化技术能够大大提高功放的效率,降低实现所需的成本。

    扫频式频谱分析仪或矢量信号分析仪能够根据技术标准验证MCPA的频谱和调制性能,但是它们无法超越技术标准的限制,解释实际条件下的器件特性。现代无线器件的实际操作要求高速数据通道要具有针对预期的用户使用模式的特性。

    扫频式调谐频谱分析仪和矢量信号分析仪的架构都限制了它们检测瞬态事件的能力。捕捉频谱事件的概率取决于扫描的速度、量化范围以及对踪迹信息(trace information)的后续处理。扫频调谐式分析仪没有矢量存储器,通常只记录最小、最大和平均功耗。尽管矢量信号分析仪具有矢量踪迹存储器(vector trace memory),但是它后期捕捉信号处理的速度较慢,无法完成连续的信号分析任务。

  因此,两种工具捕捉短暂瞬态事件的概率都远远小于10%。即使它们能够捕捉这种事件,信息处理带来的延迟也无法在真实的事件发生时有效触发发射器链路上的其他仪器。

    3 实时频谱分析仪的新特性

    显然,为了应对实际操作条件下的挑战,分析仪必须能够对频域事件进行触发,并交叉触发多个仪器。无线通信信号的突发特性,以及在无线设备中集成复杂的线性化技术都可能引起频谱紊乱,因此对这种事件的触发功能是极其重要的。

    实时频谱分析仪的架构决定了它们具有执行实时FFT分析所需的计算速度,能够利用计算结果在频谱事件发生时进行触发,并以很高的置信度将它们捕捉到存储器中。在实时处理以及捕捉信号之前,实时频谱分析仪能够将时域采样的数据转换到频域上,从而在捕捉到存储器中或者触发某个外部事件之前,对信号频谱进行预先分析。因此,实时频谱分析仪能够预先查看信号,并可以设置为只对所关心的频谱事件进行触发。

    基于DSP的设备在现代无线设备的信号控制和频谱整形中扮演着极为重要的角色,这类设备的测试需求给人们提出了巨大的测试挑战,因为它们将原来由硬件实现的功能(很容易利用仪器来表征)转换为软件来实现。当不与时钟采样同步的增益变换、信号滤波和校正因数被放大时,它们本身就表现为频谱紊乱(spectrum violations)(如图1所示)。这类事件可能会引起频谱发射的失效,或者接收器的干扰。

    进一步来看,频率屏蔽触发器(FMT)使得实时频谱分析仪能够检测并触发频谱中比最大信号电平小100万倍的信号。由于具有在12μs以内执行1024点FFT所需的计算速度,实时频谱分析仪能够以100%的概率完成事件捕捉,这是其他分析仪所望尘莫及的。

    当出现紊乱时,FMT不仅能够触发内部存储器捕捉事件进行分析,而且能够同时发出一次事件触发给示波器,进而触发逻辑分析仪。然后,示波器和逻辑分析仪可以显示出待测设备的时域和逻辑信号的同步和时间关系。这样,我们就捕捉了完整的事件,并能够在实时频谱分析仪(频域)、示波器(时域)和逻辑分析仪(数字域)中进行各个域之间的交叉分析。这样,不论是硬件问题还是软件问题,测试人员都可以找出问题的根本来源,不必再胡乱猜测了

无线设备在工作时可能会出现周期性地挂起,干扰其他消费电子产品的工作(例如电台),或者无法完全发挥应有的功能,这些问题都会使消费者对它的技术水平和相应的产品供应商丧失信心。

    为了避免这种糟糕的情况,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。

    1 无线技术的挑战

    在过去几年中,用户所接触的产品功能越来越强大,其目的在于在移动电话这种单一设备中集成多种方便实用的技术,从而增强用户的多功能体验。新的高速数据技术,例如HSDPA/HSUPA和A版本的1xEV-DO,能够为用户提供更强大的功能,例如广播视频和高速E-mail等。而且,诸如卫星与地球视频广播、UWB和WLAN等技术也将集成到移动手持式设备之中。

    这种多功能集成的趋势为设计者提出了两大严峻的挑战:处理快速变化的带宽分配需求,以及对高度集成的系统中发生的问题进行隔离。今天,大多数标准只需要在固定操作状态下进行无线发射器测试。但是,从本质上来看,高速数据服务的用户模型(例如高速上网、收发E-mail和周期性的下载等)所需的带宽是随需求而实时变化的。

    如果信号的峰值功耗与平均功耗的比值变化较大,这种瞬时的带宽变化将会带来更大的挑战。当其他的无线技术引起瞬时的电池消耗,或者当带外发送的信号干扰了灵敏接收机的工作时,就会出现上述的问题。

    假设某个用户希望通过移动电话通话,接通数据下载文件,利用UWB发送该文件到某个存储设备,同时通过连续视频服务观看世界杯,那么设计者如何确保这些功能都能够实现?要想完整地测试多功能集成的设备,设计者必须超越技术标准的局限,针对设备的实际工作与性能要求进行测试。

    设计者所面临的另一个挑战就是:随着设备集成度的提高,检测无线发射器的问题变得越来越困难。要想在频域、时域和数字域中同时观察某个信号路径,可能需要多种测试仪器,因此要想把硬件和软件的问题隔离开就变得越来越困难。在多种仪器之间以及在整个信号路径上将信号事件之间的时间关系关联起来,这种测试功能已经成为调试现代无线设计所必不可少的一部分。

    不论频谱分析仪、示波器和逻辑分析仪的存储容量有多少,它们存储事件的能力都是有限的。因此当我们需要在多个仪器之间关联某个信号事件的时候,必须在存储器存满之前,在该事件发生时实时地隔离出所关注的信号。否则,要想在多个域之间截取某个随时间变化的问题几乎是不可能的。

    实现这一功能的关键在于事件的触发方式,以及以较低的延迟交叉触发其他仪器的能力。

    2 传统工具的局限

    对伪事件进行触发、跨测试环境捕捉事件数据、分析与时间相关的数据,这些功能都是查找先进无线设备问题根本来源的必要需求。随着过去几年的发展,频谱分析仪已经成为分析射频传输特性的主要工具,选择合适的工具能够加快无线设计者的开发速度,提高开发能力。

    基站多载波放大器和其他一些高性能无线发射器能够利用扫频式调谐频谱分析仪的功能,对高动态范围内(high-dynamic-range)的信号进行测量。最近,人们推出了矢量信号分析仪,从而使用户能够针对调制信号分析发射器的性能特征。在某些情况下,这两类分析仪可以结合起来使用,用户利用一套仪器不但可以观察到高动态范围的信号(频谱分析),还可以观察到信号的调制状态(矢量分析)。但不幸的是,用户无法同时观察到这两种信号。

    早期设计的测试工具中采用的多载波放大器(MCPA)效率较低,无法传输1xEV-DO和HSDPA这样的突发载波信号。这类老式的MCPA正在被采用最新线性化技术(例如数字预矫正)的新型MCPA器件所取代。由于采用了先进的DSP以及较高数据速率的D/A转换器,数字预矫正线性化技术能够大大提高功放的效率,降低实现所需的成本。

    扫频式频谱分析仪或矢量信号分析仪能够根据技术标准验证MCPA的频谱和调制性能,但是它们无法超越技术标准的限制,解释实际条件下的器件特性。现代无线器件的实际操作要求高速数据通道要具有针对预期的用户使用模式的特性。

    扫频式调谐频谱分析仪和矢量信号分析仪的架构都限制了它们检测瞬态事件的能力。捕捉频谱事件的概率取决于扫描的速度、量化范围以及对踪迹信息(trace information)的后续处理。扫频调谐式分析仪没有矢量存储器,通常只记录最小、最大和平均功耗。尽管矢量信号分析仪具有矢量踪迹存储器(vector trace memory),但是它后期捕捉信号处理的速度较慢,无法完成连续的信号分析任务。

  因此,两种工具捕捉短暂瞬态事件的概率都远远小于10%。即使它们能够捕捉这种事件,信息处理带来的延迟也无法在真实的事件发生时有效触发发射器链路上的其他仪器。

    3 实时频谱分析仪的新特性

    显然,为了应对实际操作条件下的挑战,分析仪必须能够对频域事件进行触发,并交叉触发多个仪器。无线通信信号的突发特性,以及在无线设备中集成复杂的线性化技术都可能引起频谱紊乱,因此对这种事件的触发功能是极其重要的。

    实时频谱分析仪的架构决定了它们具有执行实时FFT分析所需的计算速度,能够利用计算结果在频谱事件发生时进行触发,并以很高的置信度将它们捕捉到存储器中。在实时处理以及捕捉信号之前,实时频谱分析仪能够将时域采样的数据转换到频域上,从而在捕捉到存储器中或者触发某个外部事件之前,对信号频谱进行预先分析。因此,实时频谱分析仪能够预先查看信号,并可以设置为只对所关心的频谱事件进行触发。

    基于DSP的设备在现代无线设备的信号控制和频谱整形中扮演着极为重要的角色,这类设备的测试需求给人们提出了巨大的测试挑战,因为它们将原来由硬件实现的功能(很容易利用仪器来表征)转换为软件来实现。当不与时钟采样同步的增益变换、信号滤波和校正因数被放大时,它们本身就表现为频谱紊乱(spectrum violations)(如图1所示)。这类事件可能会引起频谱发射的失效,或者接收器的干扰。

    进一步来看,频率屏蔽触发器(FMT)使得实时频谱分析仪能够检测并触发频谱中比最大信号电平小100万倍的信号。由于具有在12μs以内执行1024点FFT所需的计算速度,实时频谱分析仪能够以100%的概率完成事件捕捉,这是其他分析仪所望尘莫及的。

    当出现紊乱时,FMT不仅能够触发内部存储器捕捉事件进行分析,而且能够同时发出一次事件触发给示波器,进而触发逻辑分析仪。然后,示波器和逻辑分析仪可以显示出待测设备的时域和逻辑信号的同步和时间关系。这样,我们就捕捉了完整的事件,并能够在实时频谱分析仪(频域)、示波器(时域)和逻辑分析仪(数字域)中进行各个域之间的交叉分析。这样,不论是硬件问题还是软件问题,测试人员都可以找出问题的根本来源,不必再胡乱猜测了