Products
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
Test & Tools
  • Technologies
  • More
Test & Tools
Forum 三款实用性网络测试仪体验
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Test & Tools to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 385 subscribers
  • Views 287 views
  • Users 0 members are here
Related

三款实用性网络测试仪体验

YYD
YYD over 15 years ago

网络维护工作已经进入仪器时代,拥有一个好的随身工具会让你的工作事半功倍,笔者在此给大家推荐几款廉价实用、快捷方便的网络维护仪器。

1、nLink-Ex网络测试仪

    nLink-Ex网络测试仪是奈图尔推出的一款千兆测试仪,侧重于线缆、链路质量和PoE测试,能判断网络的连接速度和双工模式。


image

    接线图,nLink-Ex可以直观地显示双绞线的接线方式,可以让工作人员快速判断线缆的连接方式。

    寻线功能,nLink-Ex通过发送一定频率的脉冲,使交换机/Hub等设备的响应端口进行闪烁,让工作人员更快捷地找到网线的机柜端接口。

    TDR电缆诊断,通过单端接入来判断线缆的长度、走向、短路和断点位置,是网络测试仪的重要功能,也是网络维护人员诊断链路质量的必备工具。

    nLink-Ex最大的亮点在于它的PoE测试功能,不仅支持IEEE802.3af标准,还可以支持最新的IEEE802.3at标准,这个功能检测网络中供电的PSE设备的电压、功率、供电模式和标准,如果你的网络中使用交换机供电设备,这个功能可以给你提供极大的帮助。

    Ping IP是一项网络测试仪必备的功能,nLink-Ex在支持Ping测试的同时,还提供了链路监测功能,可以同时监测32个IP节点的连接状态。

    nLink-Ex可以保存900条测试记录,通过web方式访问和查询保存数据,方便工作人员记录数据。

2、Linkrunner pro(增强型链路通)

    增强型链路通是福禄克网络在链路通的基础上推出的一款新的千兆网络维护工具,集成多种链路诊断功能,为网络维护人员提供有效帮助。

image

    Linkrunner pro通过TDR技术实现电缆诊断功能,可以判断线缆的长度、通路、短路和断路情况,这是一项网络测试仪的标准功能。并且可以识别网络连接速度和双工状态,支持DHCP协议,具备Ping IP功能。

    增强型链路通也可以通过闪烁功能来寻找交换机端口,并且支持音频寻线和标识ID功能,可以更准确、方便地识别电缆走向。

    检验802.1X设置是Linkrunner pro 的一大特色,但是该协议在国内应用尚不广泛。同时支持PoE检测,支持IEEE802.3af标准。

    记录测试结果,Linkrunner pro可以将链路、ping、PoE、安全和电缆测试结果保存到设备中,并通过 USB 电缆上传到 PC 中。

3、IENet PRO线缆验证测试仪

image

    IENet PRO线缆验证测试仪是美国理想公司生产的一款布线测试仪,这款设备偏向于线缆测试,通常在网络布线工程中应用更普遍一些。

    IENet PRO同样采用TDR技术实现电缆的长度、断点位置、短路等故障诊断,可以判断线缆是否符合T568A/B,特点在于能判断线缆上的信号电压值。

    同样可以闪烁网络设备指示灯,寻找电缆的对应关系,而且可以搭配音频探头,判断电缆走向。

    IENet PRO更适合在布线中应用,在于它不具备ping功能,但是它的特点在于能检查双绞线、电话线和同轴电缆。

    对于维护人员来说,如果网络线路单一,双绞线为主的情况下,nLink-Ex和Linkrunner Pro是好的选择,如果要同时涉及同轴、电话线路和双绞线的环境,并且对Ping功能的要求不强烈的情况下,IENet PRO不失是一个好的选择。

网络维护工作已经进入仪器时代,拥有一个好的随身工具会让你的工作事半功倍,笔者在此给大家推荐几款廉价实用、快捷方便的网络维护仪器。

1、nLink-Ex网络测试仪

    nLink-Ex网络测试仪是奈图尔推出的一款千兆测试仪,侧重于线缆、链路质量和PoE测试,能判断网络的连接速度和双工模式。


image

    接线图,nLink-Ex可以直观地显示双绞线的接线方式,可以让工作人员快速判断线缆的连接方式。

    寻线功能,nLink-Ex通过发送一定频率的脉冲,使交换机/Hub等设备的响应端口进行闪烁,让工作人员更快捷地找到网线的机柜端接口。

    TDR电缆诊断,通过单端接入来判断线缆的长度、走向、短路和断点位置,是网络测试仪的重要功能,也是网络维护人员诊断链路质量的必备工具。

    nLink-Ex最大的亮点在于它的PoE测试功能,不仅支持IEEE802.3af标准,还可以支持最新的IEEE802.3at标准,这个功能检测网络中供电的PSE设备的电压、功率、供电模式和标准,如果你的网络中使用交换机供电设备,这个功能可以给你提供极大的帮助。

    Ping IP是一项网络测试仪必备的功能,nLink-Ex在支持Ping测试的同时,还提供了链路监测功能,可以同时监测32个IP节点的连接状态。

    nLink-Ex可以保存900条测试记录,通过web方式访问和查询保存数据,方便工作人员记录数据。

2、Linkrunner pro(增强型链路通)

    增强型链路通是福禄克网络在链路通的基础上推出的一款新的千兆网络维护工具,集成多种链路诊断功能,为网络维护人员提供有效帮助。

image

    Linkrunner pro通过TDR技术实现电缆诊断功能,可以判断线缆的长度、通路、短路和断路情况,这是一项网络测试仪的标准功能。并且可以识别网络连接速度和双工状态,支持DHCP协议,具备Ping IP功能。

    增强型链路通也可以通过闪烁功能来寻找交换机端口,并且支持音频寻线和标识ID功能,可以更准确、方便地识别电缆走向。

    检验802.1X设置是Linkrunner pro 的一大特色,但是该协议在国内应用尚不广泛。同时支持PoE检测,支持IEEE802.3af标准。

    记录测试结果,Linkrunner pro可以将链路、ping、PoE、安全和电缆测试结果保存到设备中,并通过 USB 电缆上传到 PC 中。

3、IENet PRO线缆验证测试仪

image

    IENet PRO线缆验证测试仪是美国理想公司生产的一款布线测试仪,这款设备偏向于线缆测试,通常在网络布线工程中应用更普遍一些。

    IENet PRO同样采用TDR技术实现电缆的长度、断点位置、短路等故障诊断,可以判断线缆是否符合T568A/B,特点在于能判断线缆上的信号电压值。

    同样可以闪烁网络设备指示灯,寻找电缆的对应关系,而且可以搭配音频探头,判断电缆走向。

    IENet PRO更适合在布线中应用,在于它不具备ping功能,但是它的特点在于能检查双绞线、电话线和同轴电缆。

    对于维护人员来说,如果网络线路单一,双绞线为主的情况下,nLink-Ex和Linkrunner Pro是好的选择,如果要同时涉及同轴、电话线路和双绞线的环境,并且对Ping功能的要求不强烈的情况下,IENet PRO不失是一个好的选择。