Products
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
Test & Tools
  • Technologies
  • More
Test & Tools
Forum 网维工程师的“第三只手”
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Test & Tools to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 385 subscribers
  • Views 162 views
  • Users 0 members are here
Related

网维工程师的“第三只手”

YYD
YYD over 15 years ago

笔者在这里为大家介绍一类网络维护工具——网络测试仪,本文将偏重于介绍万元以下的常见设备。

    网络管理员的工具大致分为两类,软件工具和硬件工具,软件工具花样繁多、种类齐全、功能丰富,在此不多赘述,相对而言,网管的硬件工具就显得单调异常了,从几毛钱的水晶头到几十万元的网络分析仪器,看似价格跨度很大,其实工具种类屈指可数,当然,原因是多方面的,但最重要的还是天文数字的价格,弄个网络分析仪器就是几万、几十万的人民币,除了财大气粗的央企,有几个公司敢问津呢?没办法,辛苦网管吧,时间换金钱!

    国内的网络维护人员很“可怜”,笔者说不好网管算技术人才还是服务人才,兴许是适应市场潮流,算得综合性人才吧,因为想要做一个好的网管,必须具备有关IT技术的各方面的知识,又为什么说可怜呢?因为每个做过网管的人都应该有过这样的经历,无论你是多高的级别,管理多大的网络,耗费最多的时间做的事情往往是检查最低级的故障,铺设一条链路,查找线缆走向,做一根跳线,当然,对于初级网管来说还是对动手能力有所锻炼的,而且很多工作本身根本没有多大意义,无非是在浪费时间,但时间必须被浪费,因为你的时间并不是很值钱!也许笔者这种说法会让很多人不以为然,很多网管会觉得把时间花费在低级故障上是理所当然的事情,认为这是合情合理的事情,在这里笔者要告诉大家的事是,你有更好的工具帮助你解决网络的低层故障,而节省大量时间处理有技术含量的问题,那才会让你学到更多的东西,有更大的进步。

    一个初级网管的工具是什么呢?说说笔者自己的经历吧,一个笔记本,这是一个必备工具,主要是上网和调试各种工具软件用,因为网管总是要上网的。两把十字改锥,大的和小的,除了拆机箱机柜还能防身。测线器,这是笔者当年最惊喜的东东,居然有八个灯还是会闪的。一把网线钳,很沉,比改锥更让人有安全感,嗯,就这些了!那时候笔者不知道还有更好的选择和更先进的设备,兴许现在还有很多网管和笔者那个时候一样一样的,对网管工具的认识也就局限于此了,如果是这样,你可以接着看下去。

    网络测试设备是一个新兴行业,至少在国内是如此,在发达国家也不过十几年的发展,如果大家觉得新鲜,想在网络维护行业有进一步的提高,有兴趣的话可以去了解一下相关的网络测试仪器,包括网络分析仪器和线缆认证仪器,笔者在这里只介绍几款性价比高的测试仪,这类设备对于中小型网络还是可以承担的,希望能起到抛砖引玉的作用。网络测试仪仪至少要具备三个功能,TDR电缆单端测试功能、判断电缆走向功能和具备Ping命令功能。电缆单端测试顾名思义,就是把网线的一端接入测试仪端口,即可得出网线的长度,如果有断点,可以判断出断点出现的位置,同时还可以检测网线的短路和串绕等故障,通常也可以识别网线的线序。电缆走向其实包括两方种,一种是通过让交换机或集线器端口指示灯闪烁,寻找到网线对应的端口,通常用于寻找错乱了的网线端口,效率很高,但不是很灵活;另一种是给测网仪搭配一个音频探头,通过发送信号,在线缆的另一端查找相应的线缆,这种方法更灵活,但是效率不高。Ping功能就不言而喻了,就是用测网仪代替计算机进行Ping测试,查看网络连接状况。说到网络测试仪产品,就不能不说福禄克网络,有兴趣的可以去了解一下福禄克网络,笔者在这里只给大家介绍一下LinkRunner Pro(增强型链路通),这是一款可以检测千兆网络的常用网络维护设备,和LinkRunner如出一辙,但LinkRunner只是一款百兆级设备,已经不太适应当今网络应用了,LinkRunner Pro不仅支持测网仪的通常功能还能检测PoE供电设备,支持IEEE802.3af标准,并能检测到相应电压,并且可以同时监测6个IP地址,软件设计精巧,系统稳定,使用起来不是很习惯,奈图尔通讯研发的nLink系列仪器同样支持PoE检测,可以检测电压、模式和功率,并且最多可以同时监测32个IP地址,以中文菜单方式实现功能选择,更适合在国内的网络维护中使用,在千兆级设备中nLink具备极高的价格优势。


image

    测网仪通常涵盖如下功能:

    1、电缆诊断
  无论在网络的初始布设,还是已建成网络的维护,电缆诊断工作目前仍大多数需要人工完成,当网络中出现诸如电缆中断和双绞线线对错误短接以及其他故障时,网络通讯就会中断,网络管理员通过网络测试仪的TDR(时域反射)电缆诊断功能,可以快速诊断和分析以太网网络线缆的连接可靠性及连接状态,并精确定位故障点所在位置。
  
    2、POE测试
  随着网络技术的发展,许多网络设备厂商都推出了基于以太网供电(Power Over Ethernet,POE)的交换机技术,以解决一些电源布线比较困难的网络环境中需要部署低功率终端设备的问题,PoE 可以在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电,用以在确保结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。测网仪能够自动模拟不同功率级别的PD 设备,获取PSE设备的供电电压波形,根据不同的设备环境进行检测并在屏幕上绘出PSE供电输出的电压波形。网络测试仪可以智能的模拟不同功率级别的以太网受电PD (Power Device)设备来检测以太网供电PSE(Power Sourcing Equipment)的可用性和性能指标,包括设备的供电类型、可用输出功率水平、支持的供电标准以及供电电压。
  
    3、识别端口
  在一些使用时间较长的网络环境中,经常会出现配线架端的标识磨损或丢失,技术人员在排查故障时,很难确定发生故障的IP终端连接在交换机的哪一个端口,往往需要反复排查才能加以区分,网络测试仪针对这种情况提供了端口闪烁功能,通过设置自身的端口状态,使相连的交换机端口LED指示灯按照一定的频率关闭和点亮,让管理人员一目了然的确定所对应的交换机端口。
  
    4、扫描线序
  测网仪通常提供双绞线电缆线序扫描功能,图形化显示双绞线电缆端到端连接线序,该功能可替代测线器进行双绞线线序验证。
  
    5、定位线缆
  测网仪通常可以搭配音频探测器进行线缆查找,以便发现线缆位置和故障点。
  
    6、链路识别
  链路识别功能主要应用于判断以太网的链路速率,十兆、百兆或是千兆,而且该类设备通常可以判断网络的工作状态,半双工或是全双工。
  
    7、Ping
  ping功能对测网仪至关重要,测网仪本身即是一个IP终端,可以对网络(IP)层进行连通性能测试,使网络管理和维护人员在大多数情况下,都无需携带笔记本电脑即可对故障点进行测试以排除故障,可扩展的Ping ICMP连通性测试,根据用户定义信息,重复对指定IP地址进行连通性和可靠性测试。
  
    8、数据管理
  数据管理通常是一个附加功能,用来查看管理工作记录和情况,对网络管理员的工作提供有用的参考依据。 
   
    当然,这些都是常用功能,不同厂家的仪器,在功能上有一定的差别,选择时还需根据个人的需要进行对比和参考,如果大家想要了解更多可以去相关的论坛和网站去查看信息。

笔者在这里为大家介绍一类网络维护工具——网络测试仪,本文将偏重于介绍万元以下的常见设备。

    网络管理员的工具大致分为两类,软件工具和硬件工具,软件工具花样繁多、种类齐全、功能丰富,在此不多赘述,相对而言,网管的硬件工具就显得单调异常了,从几毛钱的水晶头到几十万元的网络分析仪器,看似价格跨度很大,其实工具种类屈指可数,当然,原因是多方面的,但最重要的还是天文数字的价格,弄个网络分析仪器就是几万、几十万的人民币,除了财大气粗的央企,有几个公司敢问津呢?没办法,辛苦网管吧,时间换金钱!

    国内的网络维护人员很“可怜”,笔者说不好网管算技术人才还是服务人才,兴许是适应市场潮流,算得综合性人才吧,因为想要做一个好的网管,必须具备有关IT技术的各方面的知识,又为什么说可怜呢?因为每个做过网管的人都应该有过这样的经历,无论你是多高的级别,管理多大的网络,耗费最多的时间做的事情往往是检查最低级的故障,铺设一条链路,查找线缆走向,做一根跳线,当然,对于初级网管来说还是对动手能力有所锻炼的,而且很多工作本身根本没有多大意义,无非是在浪费时间,但时间必须被浪费,因为你的时间并不是很值钱!也许笔者这种说法会让很多人不以为然,很多网管会觉得把时间花费在低级故障上是理所当然的事情,认为这是合情合理的事情,在这里笔者要告诉大家的事是,你有更好的工具帮助你解决网络的低层故障,而节省大量时间处理有技术含量的问题,那才会让你学到更多的东西,有更大的进步。

    一个初级网管的工具是什么呢?说说笔者自己的经历吧,一个笔记本,这是一个必备工具,主要是上网和调试各种工具软件用,因为网管总是要上网的。两把十字改锥,大的和小的,除了拆机箱机柜还能防身。测线器,这是笔者当年最惊喜的东东,居然有八个灯还是会闪的。一把网线钳,很沉,比改锥更让人有安全感,嗯,就这些了!那时候笔者不知道还有更好的选择和更先进的设备,兴许现在还有很多网管和笔者那个时候一样一样的,对网管工具的认识也就局限于此了,如果是这样,你可以接着看下去。

    网络测试设备是一个新兴行业,至少在国内是如此,在发达国家也不过十几年的发展,如果大家觉得新鲜,想在网络维护行业有进一步的提高,有兴趣的话可以去了解一下相关的网络测试仪器,包括网络分析仪器和线缆认证仪器,笔者在这里只介绍几款性价比高的测试仪,这类设备对于中小型网络还是可以承担的,希望能起到抛砖引玉的作用。网络测试仪仪至少要具备三个功能,TDR电缆单端测试功能、判断电缆走向功能和具备Ping命令功能。电缆单端测试顾名思义,就是把网线的一端接入测试仪端口,即可得出网线的长度,如果有断点,可以判断出断点出现的位置,同时还可以检测网线的短路和串绕等故障,通常也可以识别网线的线序。电缆走向其实包括两方种,一种是通过让交换机或集线器端口指示灯闪烁,寻找到网线对应的端口,通常用于寻找错乱了的网线端口,效率很高,但不是很灵活;另一种是给测网仪搭配一个音频探头,通过发送信号,在线缆的另一端查找相应的线缆,这种方法更灵活,但是效率不高。Ping功能就不言而喻了,就是用测网仪代替计算机进行Ping测试,查看网络连接状况。说到网络测试仪产品,就不能不说福禄克网络,有兴趣的可以去了解一下福禄克网络,笔者在这里只给大家介绍一下LinkRunner Pro(增强型链路通),这是一款可以检测千兆网络的常用网络维护设备,和LinkRunner如出一辙,但LinkRunner只是一款百兆级设备,已经不太适应当今网络应用了,LinkRunner Pro不仅支持测网仪的通常功能还能检测PoE供电设备,支持IEEE802.3af标准,并能检测到相应电压,并且可以同时监测6个IP地址,软件设计精巧,系统稳定,使用起来不是很习惯,奈图尔通讯研发的nLink系列仪器同样支持PoE检测,可以检测电压、模式和功率,并且最多可以同时监测32个IP地址,以中文菜单方式实现功能选择,更适合在国内的网络维护中使用,在千兆级设备中nLink具备极高的价格优势。


image

    测网仪通常涵盖如下功能:

    1、电缆诊断
  无论在网络的初始布设,还是已建成网络的维护,电缆诊断工作目前仍大多数需要人工完成,当网络中出现诸如电缆中断和双绞线线对错误短接以及其他故障时,网络通讯就会中断,网络管理员通过网络测试仪的TDR(时域反射)电缆诊断功能,可以快速诊断和分析以太网网络线缆的连接可靠性及连接状态,并精确定位故障点所在位置。
  
    2、POE测试
  随着网络技术的发展,许多网络设备厂商都推出了基于以太网供电(Power Over Ethernet,POE)的交换机技术,以解决一些电源布线比较困难的网络环境中需要部署低功率终端设备的问题,PoE 可以在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电,用以在确保结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。测网仪能够自动模拟不同功率级别的PD 设备,获取PSE设备的供电电压波形,根据不同的设备环境进行检测并在屏幕上绘出PSE供电输出的电压波形。网络测试仪可以智能的模拟不同功率级别的以太网受电PD (Power Device)设备来检测以太网供电PSE(Power Sourcing Equipment)的可用性和性能指标,包括设备的供电类型、可用输出功率水平、支持的供电标准以及供电电压。
  
    3、识别端口
  在一些使用时间较长的网络环境中,经常会出现配线架端的标识磨损或丢失,技术人员在排查故障时,很难确定发生故障的IP终端连接在交换机的哪一个端口,往往需要反复排查才能加以区分,网络测试仪针对这种情况提供了端口闪烁功能,通过设置自身的端口状态,使相连的交换机端口LED指示灯按照一定的频率关闭和点亮,让管理人员一目了然的确定所对应的交换机端口。
  
    4、扫描线序
  测网仪通常提供双绞线电缆线序扫描功能,图形化显示双绞线电缆端到端连接线序,该功能可替代测线器进行双绞线线序验证。
  
    5、定位线缆
  测网仪通常可以搭配音频探测器进行线缆查找,以便发现线缆位置和故障点。
  
    6、链路识别
  链路识别功能主要应用于判断以太网的链路速率,十兆、百兆或是千兆,而且该类设备通常可以判断网络的工作状态,半双工或是全双工。
  
    7、Ping
  ping功能对测网仪至关重要,测网仪本身即是一个IP终端,可以对网络(IP)层进行连通性能测试,使网络管理和维护人员在大多数情况下,都无需携带笔记本电脑即可对故障点进行测试以排除故障,可扩展的Ping ICMP连通性测试,根据用户定义信息,重复对指定IP地址进行连通性和可靠性测试。
  
    8、数据管理
  数据管理通常是一个附加功能,用来查看管理工作记录和情况,对网络管理员的工作提供有用的参考依据。 
   
    当然,这些都是常用功能,不同厂家的仪器,在功能上有一定的差别,选择时还需根据个人的需要进行对比和参考,如果大家想要了解更多可以去相关的论坛和网站去查看信息。