Products
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
Test & Tools
  • Technologies
  • More
Test & Tools
Forum 网络测试仪——网维工程师的“第三只手”
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Test & Tools to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 385 subscribers
  • Views 241 views
  • Users 0 members are here
Related

网络测试仪——网维工程师的“第三只手”

YYD
YYD over 15 years ago

者在这里为大家介绍一类网络维护工具——网络测试仪,本文将偏重于介绍万元以下的常见设备。

  网络管理员的工具大致分为两类,软件工具和硬件工具,软件工具花样繁多、种类齐全、功能丰富,在此不多赘述,相对而言,网管的硬件工具就显得单调异常了,从几毛钱的水晶头到几十万元的网络分析仪器,看似价格跨度很大,其实工具种类屈指可数,当然,原因是多方面的,但最重要的还是天文数字的价格,弄个网络分析仪器就是几万、几十万的人民币,除了财大气粗的央企,有几个公司敢问津呢?没办法,辛苦网管吧,时间换金钱!



  国内的网络维护人员很“可怜”,笔者说不好网管算技术人才还是服务人才,兴许是适应市场潮流,算得综合性人才吧,因为想要做一个好的网管,必须具备有关IT技术的各方面的知识,又为什么说可怜呢?因为每个做过网管的人都应该有过这样的经历,无论你是多高的级别,管理多大的网络,耗费最多的时间做的事情往往是检查最低级的故障,铺设一条链路,查找线缆走向,做一根跳线,当然,对于初级网管来说还是对动手能力有所锻炼的,而且很多工作本身根本没有多大意义,无非是在浪费时间,但时间必须被浪费,因为你的时间并不是很值钱!也许笔者这种说法会让很多人不以为然,很多网管会觉得把时间花费在低级故障上是理所当然的事情,认为这是合情合理的事情,在这里笔者要告诉大家的事是,你有更好的工具帮助你解决网络的低层故障,而节省大量时间处理有技术含量的问题,那才会让你学到更多的东西,有更大的进步。

  一个初级网管的工具是什么呢?说说笔者自己的经历吧,一个笔记本,这是一个必备工具,主要是上网和调试各种工具软件用,因为网管总是要上网的。两把十字改锥,大的和小的,除了拆机箱机柜还能防身。测线器,这是笔者当年最惊喜的东东,居然有八个灯还是会闪的。一把网线钳,很沉,比改锥更让人有安全感,嗯,就这些了!那时候笔者不知道还有更好的选择和更先进的设备,兴许现在还有很多网管和笔者那个时候一样一样的,对网管工具的认识也就局限于此了,如果是这样,你可以接着看下去。

  网络测试设备是一个新兴行业,至少在国内是如此,在发达国家也不过十几年的发展,如果大家觉得新鲜,想在网络维护行业有进一步的提高,有兴趣的话可以去了解一下相关的网络测试仪器,包括网络分析仪器和线缆认证仪器,笔者在这里只介绍几款性价比高的测试仪,这类设备对于中小型网络还是可以承担的,希望能起到抛砖引玉的作用。网络测试仪仪至少要具备三个功能,TDR电缆单端测试功能、判断电缆走向功能和具备Ping命令功能。电缆单端测试顾名思义,就是把网线的一端接入测试仪端口,即可得出网线的长度,如果有断点,可以判断出断点出现的位置,同时还可以检测网线的短路和串绕等故障,通常也可以识别网线的线序。电缆走向其实包括两方种,一种是通过让交换机或集线器端口指示灯闪烁,寻找到网线对应的端口,通常用于寻找错乱了的网线端口,效率很高,但不是很灵活;另一种是给测网仪搭配一个音频探头,通过发送信号,在线缆的另一端查找相应的线缆,这种方法更灵活,但是效率不高。Ping功能就不言而喻了,就是用测网仪代替计算机进行Ping测试,查看网络连接状况。说到网络测试仪产品,就不能不说福禄克网络,有兴趣的可以去了解一下福禄克网络,笔者在这里只给大家介绍一下LinkRunner Pro(增强型链路通),这是一款可以检测千兆网络的常用网络维护设备,和LinkRunner如出一辙,但LinkRunner只是一款百兆级设备,已经不太适应当今网络应用了,LinkRunner Pro不仅支持测网仪的通常功能还能检测PoE供电设备,支持IEEE802.3af标准,并能检测到相应电压,并且可以同时监测6个IP地址,软件设计精巧,系统稳定,使用起来不是很习惯,奈图尔通讯研发的nLink系列仪器同样支持PoE检测,可以检测电压、模式和功率,并且最多可以同时监测32个IP地址,以中文菜单方式实现功能选择,更适合在国内的网络维护中使用,在千兆级设备中nLink具备极高的价格优势。