Test & Tools
  • Technologies
  • More
Test & Tools
Forum Keithley lance sur le marché un SourceMeter®︎ forte tension, pour les tests forte puissance dans l’industrie  du semiconducteur
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Test & Tools to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 385 subscribers
  • Views 371 views
  • Users 0 members are here
  • forte
  • instruments
  • tension
  • semiconducteur
  • keithley
  • mesures
  • sourcemeter®
Related

Keithley lance sur le marché un SourceMeter®︎ forte tension, pour les tests forte puissance dans l’industrie  du semiconducteur

PRismaPR
PRismaPR over 14 years ago

Pour une meilleure résolution de l'image: http://www.ggcomm.com/KEI/2657A_hr.jpg ou contactez: info@prismapr.com

Pour regarder la vidéo en ligne: http://www.ggcomm.com/KEI/2657A/2657A-intro_vid.html

Communiqué de presse 5/2012

Keithley lance sur le marché un SourceMeterRegistered forte tension, pour les tests forte puissance dans l’industrie  du semiconducteur

 

Cleveland, Ohio, 22 mars 2012   * * *   Keithley Instruments, Inc., l'un des leaders mondiaux dans le domaine des instruments et systèmes d’essais électriques, vient de commercialiser un nouveau SourceMeterRegistered forte puissance, le modèle 2657A. Ce nouveau modèle se rajoute à la série des SourceMeterRegistered 2600A et dote cette série d’une capacité de source et mesure forte tension. Avec tous les instruments de cette famille, les  clients de Keithley peuvent désormais caractériser une plus grande diversité de composants semiconducteurs de puissance et de matériaux. Une source de tension de 3000V (180W de puissance disponible) permet au modèle 2657A de fournir cinq fois plus de puissance au composant en cours de test (DUT) que les instruments de nos principaux concurrents et ce, pour un prix très nettement inférieur.  Le convertisseur de 6 digits ½ , intégré dans le modèle 2657A permet de mesurer des courants avec une résolution de 1 fA (femptoampère), ceci dans le but de pouvoir mesurer les courants de fuites de la prochaine génération de  composants de puissance. Pour plus d'informations, rendez vous sur notre site :  http://www.keithley.com/products/deac/currentvoltage/highpower/?mn=2657A

 

Le modèle 2657A est utilisé dans des applications forte tension telles que les tests de composants  semiconducteurs de puissance, notamment les diodes, les FET et les IGBT mais aussi pour caractériser les nouveaux matériaux tels que le nitrure de gallium (GaN), le carbure de silicium (SiC) et autres matériaux semiconducteurs et composants. Il trouve aussi son intérêt pour caractériser des phénomènes transitoires rapides et dans les tests de claquage et de fuites sur une grande diversité de composants électroniques jusqu'à 3000V.

Comme les autres instruments de la famille 2600A,  le modèle 2657A offre une grande flexibilité et est une vraie source de tension / courant quatre quadrants couplé avec un voltmètre et un ampèremètre de précision. Il réunit les fonctionnalités de plusieurs instruments en un seul rack permettant la caractérisation des semi-conducteurs ou d’être utiliser comme une alimentation de précision, un générateur de courant DC,  un DMM de 6-1/2 digits , un générateur de signaux arbitraire, un générateur d'impulsions en tension ou en courant, une charge électronique et un contrôleur de déclenchement. Il est facilement extensible en un système multivoies synchronisées grâce la technologie TSP-LinkRegistered  de Keithley. Contrairement aux solutions de la concurrence, qui sont habituellement limitées en puissance, le modèle 2657A est capable de délivrer ou absorber une puissance DC de 180W max. (±3000V et 20mA,  ±1500V et 120mA). Le modèle 2657A offre aussi une résolution de 1 fA, ce qui lui permet de faire des mesures précises inférieures au picoampère même sous 3000V. 

 

Modes de mesures numérisées ou intégrées

Le modèle 2657A offre deux modes de mesures, numérisées ou intégrées, pour caractériser les comportements transitoires et des régimes permanents ainsi que les changements rapides sous les effets thermiques. Chaque mode a deux convertisseurs analogiques-numériques (ADC) indépendants, l'un pour les courants et l'autre pour les tensions. Ils fonctionnement simultanément pour assurer des lectures précises et sans pour autant sacrifier la cadence du test. En mode de mesure numérisée, les convertisseurs utilisés sont des convertisseurs analogiques numériques de 18 bits, avec une période d’échantillonnage de 1µs par point. Les utilisateurs peuvent acquérir simultanément des tensions et des courants en régime transitoire contrairement aux solutions de la concurrence, qui  doivent  effectuer un moyennage des lectures pour obtenir une mesure finale. Elles ne sont pas suffisamment rapides pour  caractériser les réponses en transitoire. En mode mesure intégrée, on utilise des convertisseurs  A/D de 22 bits utilisés dans tous les instruments de la série 2600A. Ces convertisseurs optimisent le fonctionnement du 2657A pour des applications exigeantes en  précision et résolution. Ceci assure des mesures extrêmement précises de courants très faibles et de fortes tensions que l'on trouvera communément sur les composants de puissance de la prochaine génération.   

 

Des outils puissants pour le développement de test

La caractérisation I-V des composants peut se faire sans installation d'un logiciel ou de programmation avec l'utilitaire de Keithley TSP Express, disponible via l’interface LXI. Il suffit de connecter un PC sur le port LXI LAN  pour avoir accès à TSP Express avec un browser compatible Java. Il est possible de visualiser rapidement les résultats sous forme de courbes ou de tableau, puis de les exporter dans un fichier au format .csv pour être utilisés avec un tableur. Avec le modèle 2657A, l'utilisateur dispose de deux outils supplémentaires pour la création de scripts de test : l’application Test Script Builder (pour créer, modifier, débugger, mettre au point et gérer les scripts TSP). Il dispose aussi de drivers IVI-based LabVIEWRegistered (pour simplifier l'intégration du 2657A dans les séquences de test dans l’environnement LabVIEW). L’application Test Script Builder possède de nouvelles fonctionnalités de déboggage, ce  qui facilite le développement des programmes et le rend plus efficace.

 

Le logiciel ACS Basic Edition est également disponible en option pour la caractérisation des composants. La dernière édition offre une série d’outils pour la caractérisation des composants de forte tension et fort courant. Les bibliothèques de tests ont été mises à jour pour rajouter  les tests en mode pulsé et en mode DC pour les modèles 2657A (forte tension) et  2651A (fort courant). Ces bibliothèques supportent une grande diversité de composants tels que FET, BJT, diodes, IGBT, etc... avec des tests incluant  les caractéristiques entrées/sorties et les caractéristiques de transfert sur la plupart des composants. Une fonctionnalité "Trace Mode" est aussi disponible et assure un contrôle en temps réel sur la sortie en tension ou en courant par un simple curseur.

 

Connections et solutions d'essais souples et de haute précision

Le modèle 2657A  peut être connecté à d’autres instruments dans un banc de mesure en  utilisant un câble coaxial standard HV  sécurisé (SHV) compatible avec les applications existantes en forte tension. Cependant, pour les applications où l'on souhaite tirer le meilleur parti des performances d'un instrument faible courant, Keithley propose de la connectique HV triaxial (guardé) pour optimiser la précision du 2657A.

Le boîtier de test de composants forte puissance, modèle 8010, dispose de câbles et d’accessoires de connectique  pour tester  des composants de puissance en boîtier (jusqu'à 3000V ou 100A) en étant plus sécurisé et plus simple l’utiliser dans différentes configurations,  avec un modèle 2657A forte tension, un ou deux modèles 2651A fort courant et jusqu'à trois SMU faible puissance (autres instruments de la série 2600A ou le système de caractérisations des semiconducteurs, le modèle 4200-SCS). En plus des connections standard de type banane, le modèle 8010 a sur sa face arrière une fenêtre pour passer des sondes d’oscilloscope et des sondes thermiques, ceci pour simplifier l'intégration du système dans le cas d’autres DUTs. Le modèle 8010 est doté d’un système de verrouillage  sécurisé. Pour prévenir tout dommage sur l'instrument en cas de problème sur le composant, des circuits de protection intégrée dans le modèle 8010 protègent les entrées des instruments de la série 2600A contre les fortes tensions du 2657A. Des modules de protection individuels sont aussi disponibles pour simplifier les connections de plusieurs SMU  de manière sécurisée vers une station de sondes extérieure, un ensemble de composants ou un autre équipement de test.

 

Disponibilité

Les livraisons démarreront en Mai, avec des délais de livraison de 2 semaines. Des informations complémentaires sont disponibles: http://www.keithley.com/products/dcac/currentvoltage/highpower/?mn=2657A. Pour en savoir plus à propose de Keithley, contactez votre distributeur local.

 

A propos de Keithley Instruments

Avec plus de 60 années d'expertise dans la mesure, Keithley Instruments est devenu un leader mondial dans le domaine des instruments et des systèmes de mesures électriques avancées. Nos clients sont des scientifiques et des ingénieurs dans le monde entier travaillant dans l'industrie électronique et engagés dans la recherche avancée sur les matériaux, le développement et la fabrication des composants semi-conducteurs et la production de produits finis tels que les composants pour les communications sans fil utilisés sur les portables.  La valeur ajoutée que nous leur apportons est  à la fois un ensemble de produits pour les mesures critiques et une pleine compréhension des applications afin d'améliorer la qualité des produits et une réduction des coûts du test.  En 2010, Keithley Instruments a rejoint Tektronix et constitue une partie de son portefeuille test et mesures.

* * *

Les produits et les noms des sociétés énumérées ici sont des marques ou des appellations commerciales de leur société respective.

 

Contact lecteur

 

Keithley Instruments GmbH

Tel.: +49-89-84 93 07-40

info@keithley.de

 

PRismaPR

Gabriele Amelunxen

el.: +49-8106-24 72 33

info@prismapr.com

www.prismapr.com