Test & Tools
  • Technologies
  • More
Test & Tools
Forum Keithley Instruments amplia le funzioni di misura del sistema per il test parametrico S530
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Test & Tools to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 336 views
  • Users 0 members are here
  • elettrici
  • instruments
  • collaudi
  • misura
  • keithley
  • semiconduttori
  • s530
Related

Keithley Instruments amplia le funzioni di misura del sistema per il test parametrico S530

PRismaPR
PRismaPR over 14 years ago

image

Una foto ad alta risoluzione può essere scaricata dall’indirizzo: http://www.ggcomm.com/KEI/S530_PR_HR.jpg

oppure richiesta a: info@prismapr.com

 

Comunicato Stampa 7/2012

 

Keithley Instruments amplia le funzioni di misura del sistema per il test parametrico S530

 

Cleveland, Ohio, 29 Marzo 2012  * * *  Keithley Instruments, Inc., azienda leader nel settore dei sistemi e degli strumenti per collaudi elettrici avanzati, ha ulteriormente migliorato le funzionalità della propria linea di sistemi per il test parametrico S530, senza dubbio le più economiche soluzioni per il test parametrico ad alta velocità in produzione disponibili per l’industria dei semiconduttori. Supportati dalla più recente versione del software per l’ambiente di test di Keithley (KTE - Keithley Test Environment - V5.4), i modd. S530 possono ora essere configurati per la commutazione con connessioni Kelvin a 48 pin e dispongono di nuove opzioni integrate per la generazione dell’impulso, le misure di frequenza e le misure a bassa tensione. Grazie alle migliorie apportate risulta possibile soddisfare una gamma ancora più ampia di applicazioni per il collaudo parametrico in produzione utilizzando un’unica soluzione di test economica e operante ad alta velocità.

 

Configurazione di switch Kelvin a 48 pin

Il sistema S530 nella versione a bassa corrente utilizza una matrice di commutazione a elevate prestazioni per collegare lo strumento ai pin di collaudo, fornendo una risoluzione di misura inferiore al pA e funzioni di guarding a bassa corrente per i pin della sonda (probe). Le più recenti migliorie apportate a questo sistema prevedono ora il supporto di una configurazione di commutazione Kelvin (a quattro fili) a 48 pin, raddoppiando il tal modo il numero di pin disponibili in precedenza. Il fatto di mantenere l’integrità del segnale associata con il cablaggio e la commutazione Kelvin raddoppiando nel contempo il numero massimo di pin del sistema permette a S530 di abbinare misure di precisione ad alta velocità a una maggiore flessibilità di configurazione del sistema, assicurando in tal modo una copertura di test completa in grado di soddisfare anche future esigenze.

 

Funzione opzionale di misura della frequenza dell’oscillatore ad anello

Una nuova opzione oscilloscopio ad alta velocità ed elevata risoluzione supporta il collaudo dell’oscillatore ad anello in un ampio intervallo di misure di frequenza. Grazie a una velocità di campionamento che arriva a 400 megasample/s, questa nuova opzione è in grado di fornire misure in un intervallo compreso approssimativamente tra 10kHz e 20MHz. La possibilità di effettuare misure di frequenza all’interno di sistemi di test parametrici ha assunto un’importanza crescente in quando un numero sempre maggiore di fabbriche di semiconduttori ha integrato oscillatori ad anello nelle strutture di collaudo preposte al monitoraggio del controllo del processo complessivo.

 

Funzione opzionale di generazione dell’impulso

In considerazione del fatto che un numero sempre maggiore di circuiti integrati prevede la presenza a bordo di memorie embedded come ad esempio le flash, le fabbriche di semiconduttori hanno provveduto ad aggiungere misure e strutture di memoria alle loro routine per il monitoraggio del controllo di processo. Il collaudo di questi dispositivi richiede l’erogazione di impulsi di tensione definiti dall’utente per programmare e cancellare le celle di memoria, seguita da misure in continua (DC) di precisione del dispositivo. Per soddisfare tale necessità, il mod. S530 utilizza il medesimo chassis del sottosistema che attualmente ospita la scheda per strumentazione C-V (Capacitance-Voltage) per integrare due, quattro o sei canali per la generazione dell’impulso all’interno della configurazione: in tal modo risulta possibile produrre una vasta gamma di forme d’onda per il collaudo del dispositivo e aumentare la flessibilità del sistema.

 

DMM di sistema opzionale

Il collaudo di van der Pauw  di strutture metalliche che fa parte del monitoraggio del controllo di processo richieste un mix tra misure a bassa tensione, elevata risoluzione di misura ed eccellente ripetibilità. Per questo tipo di applicazione i sistemi S530 mettono ora a disposizione un multimetro digitale opzionale a basso rumore da 7-1/2-digit ottimizzato per le misure a bassa tensione. Esso assicura una risoluzione di 10nV relativamente al suo range inferiore (100mV) e una risoluzione di 100nV nel range più basso successivo (1V). La ripetibilità di misura della tensione DC è pari a 7 ppm.

 

Possibilità di scegliere sistemi a bassa corrente o alta tensione

Keithley mette a disposizione due differenti modelli di sistemi S530. Il sistema S530 a bassa corrente è stato sviluppato per la misura di caratteristiche quali perdite sotto-soglia, perdite di gate e così via. Il sistema S530 ad alta tensione integra un’unità di erogazione/misura (SMU) in grado di erogare fino a 1000V a 20mA (20W max.) a ciascun pin del sistema. Questa versione è ottimizzata per l’esecuzione dei complessi test di leakage e di breakdown richiesti dai dispositivi di potenza realizzati in tecnologia GaN, SiC e Si LDMOS. Sebbene la nuova funzionalità Kelvin a 48 pin sia una prerogative della versione a bassa corrente, tutte le nuove opzioni di misura sono disponibili per entrambi I sistemi.

 

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito all’indirizzo: http://www.keithley.com/products/semiconductor/parametrictestsys/

oppure contattare direttamente l’azienda all’indirizzo: www.keithley.com.

 

Note sulla società

Con un’esperienza di oltre 60 anni nel campo della strumentazione di misura, Keithley Instruments è diventata un’azienda leader a livello mondiale nella realizzazione di sistemi e strumenti di collaudo elettrici. Gli utilizzatori sono scienziati e ingegneri operanti nel settore elettronico impegnati in attività di ricerca nel campo dei materiali avanzati, sviluppo e fabbricazione di dispositivi a semiconduttore e produzione di prodotti finali come dispositivi wireless portatili. Oltre a strumenti capaci di soddisfare le esigenze di misura più critiche, Keithley mette a disposizione una serie di servizi di consulenza qualificati che permettono ai clienti di migliorare la qualità dei loro prodotti e ridurre il costo dei collaudi. Nel 2010 Keithley Instruments si è unita a Tektronix ampliando con le proprie soluzioni il portafoglio di prodotti di misura e collaudo di quest'ultima.

* * *

Ulteriori informazioni:

Keithley Instruments, GmbH

Tel.: +49-89-84 93 07-40

info@keithley.de

 

PRismaPR

Gabriele Amelunxen

Tel.: +49-8106-24 72 33

info@prismapr.com

www.prismapr.com