Test & Tools
  • Technologies
  • More
Test & Tools
Forum Keithley Instruments abbina la semplicità e il range dinamico di un traccia-curve con la precisione e la flessibilità di un analizzatore parametrico
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Test & Tools to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 385 subscribers
  • Views 293 views
  • Users 0 members are here
Related

Keithley Instruments abbina la semplicità e il range dinamico di un traccia-curve con la precisione e la flessibilità di un analizzatore parametrico

PRismaPR
PRismaPR over 13 years ago

image

Una foto ad alta risoluzione può essere scaricata dall’indirizzo: http://www.ggcomm.com/KEI/curvetracer_HR.jpg oppure richiesta a: info@prismapr.com

 

Comunicato Stampa 18/2012

 

Keithley Instruments abbina la semplicità e il range dinamico di un traccia-curve con la precisione e la flessibilità di un analizzatore parametrico

 

Sette soluzioni per traccia-curve parametrico per la caratterizzazione di dispositivi di potenza

 

Cleveland, Ohio, 15 Ottobre 2012  * * *  Keithley Instruments, Inc., azienda leader a livello mondiale nel settore degli strumenti e dei sistemi per test elettrici, ha introdotto sette configurazioni – che comprendono strumenti, software e test fixture - per applicazioni di tracciamento di curve parametriche per la caratterizzazione di dispositivi di potenza a tensioni fino a 3.000V e correnti fino a 100A. Esse sono state ottimizzate in modo da fornire la soluzione più economica per la caratterizzazione di un numero crescente di dispositivi a semiconduttore a elevate potenza, compresi quelli basati sul carburo di silicio (SiC) e sull’arseniuro di gallio (GaN). I sistemi mettono a disposizione la potenza richiesta dalla maggior parte delle applicazioni di sviluppo e progettazione di dispositivi a elevata potenza e sono ottimizzati per soddisfare le esigenze di caratterizzazione e collaudo di ingegneri che si occupano di ricerca, affidabilità, analisi dei guasti dispositivi di potenza, progettisti di dispositivi di potenza, tecnici attivi nel campo dei controlli in entrata (incoming inspection) e molti altri ancora. Per ulteriori informazioni sulle nuove configurazioni del traccia-curve parametrico di Keithley Instruments è possibile visitare il sito all’indirizzo: www.keithley.com/data?asset=57244.

 

“Parecchi sviluppatori di dispositivi di potenza – ha osservato Lee Stauffer,, tecnologo presso Keithley Instruments – ci hanno fatto notare che, pur apprezzando la semplicità d’uso e il range dinamico di un tradizionale traccia-curve, necessitano di un maggior livello di flessibilità nella configurazione dei canali di misura, così come della flessibilità, delle risorse e dell’utente interfaccia grafica proprie di un moderno analizzatore parametrico”.

 

In netto contrasto con le soluzioni che richiedono l’alloggiamento di tutta la strumentazione in un unico chassis, le sette configurazioni di Keithley permettono di aggiungere nuovi canali di misura in maniera economica nel momento in chi le esigenze dell’utente evolvono, senza per questo dover rispedire il sistema in fabbrica per l’installazione del nuovo hardware. Per esempio è possibile iniziare con un traccia-curve parametrico di tipo entry level e quindi aggiungere successivamente le risorse di un SourceMeterRegistered aggiuntivo, ad esempio un modello caratterizzato da valori di tensione e/o correnti più elevati. E’ possibile combinare sei differenti modelli di SourceMeter al fine di creare la combinazione ottimale in termini di tensione, corrente e potenza per soddisfare le esigenze dell’utilizzatore. La tecnologia di backplane virtuale TSP LinkRegistered di Keithley Instruments semplifica l’integrazione di un numero qualsiasi di canali di erogazione (Source) e misura (Measure), tutti completamente e automaticamente sincronizzati con altri SourceMeter presenti nel sistema.

 

Tutte e sette le configurazioni includono la più recente edizione del software ACS (Automated Characterization Suite) Basic Edition di Keithley Instruments che supporta le più recenti SMU della società e sfrutta in maniera ottimale il modello di trigger della connessione TSP-Link della linea di SMU 2600B che consente una sincronizzazione del trigger di 500ns tra gli sturmenti. Una sincronizzazione di questo tipo ottimizza le prestazioni della modalità impulsive ad alta velocità dei nuovi SourceMeter ad alta potenza modd. 2651A e 2657A. Il package ACS Basic Edition, compatibile con Windows, mette a disposizione tools di analisi e di controllo particolarmente indicate per la caratterizzazione di dispositive ad alta potenza, comprese esaustive librerie di collaudo parametrico per MOSFET, BJT, triac, diodi, IGBT e altri tipi di dispositivi. La modalità “trace” del software, che utilizza un controllo a scorrimento on-screen analogo alla manopola per il controllo della potenza di un tradionale traccia-curve analogico, consente agli utenti di controllare i livelli di tensione e corrente erogati internamente e osservare la risposta del dispositivo di potenza in tempo reale. La modalità “parametrica” del software mette a disposizione una GUI di tipo “deduttivo “(fill-in-the-blanks”) che permette di configurare con precisione un collaudo oltre a una gamma completa di tool che consentono di effettuare una precisa estrazione dei parametri. I sette bundle includono tutti i cablaggi e gli adattatori richiesti per l’assemblaggio dl sistema, così come un certo numero di campioni di dispositivi di potenza da utilizzare per scopi dimostrativi e per addestramento.

 

Prezzi e disponibilità

Le vendite delle configurazioni del traccia-curve parametrico avranno inizio immediatamente: i prezzi variano da 26.000 a 90.000 dollari in funzione della specifica configurazione scelta.

 

Per ulteriori informazioni.

Maggiori informazioni sulle nuove configurazioni del traccia-curve parametrico sono disponibili all’indirizzo: www.keithley.com/data?asset=57244. Maggiori informazioni su Keithley Instruments sono disponibili sul sito Web della società all’indirizzo: www.keithley.com

 

Note sulla società

Con un’esperienza di oltre 60 anni nel campo della strumentazione di misura, Keithley Instruments è diventata un’azienda leader a livello mondiale nella realizzazione di sistemi e strumenti di collaudo elettrici. Gli utilizzatori sono scienziati e ingegneri operanti nel settore elettronico impegnati in attività di ricerca nel campo dei materiali avanzati, sviluppo e fabbricazione di dispositivi a semiconduttore e produzione di prodotti finali come dispositivi wireless portatili. Oltre a strumenti capaci di soddisfare le esigenze di misura più critiche, Keithley mette a disposizione una serie di servizi di consulenza qualificati che permettono ai clienti di migliorare la qualità dei loro prodotti e ridurre il costo dei collaudi. Nel 2010 Keithley Instruments si è unita a Tektronix ampliando con le proprie soluzioni il portafoglio di prodotti di misura e collaudo di quest'ultima.

* * *

Ulteriori informazioni:

Keithley Instruments, GmbH

Tel.: +49-89-84 93 07-40

info@keithley.de

 

PRismaPR

Gabriele Amelunxen

Tel.: +49-8106-24 72 33

info@prismapr.com

www.prismapr.com