Test & Tools
  • Technologies
  • More
Test & Tools
Forum Keithley allie la gamme de Curve Tracer et sa simplicité à la flexibilité et la précision d'un analyseur paramétrique
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Test & Tools to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 385 subscribers
  • Views 268 views
  • Users 0 members are here
Related

Keithley allie la gamme de Curve Tracer et sa simplicité à la flexibilité et la précision d'un analyseur paramétrique

PRismaPR
PRismaPR over 13 years ago

image

Pour une meilleure résolution de l'image: http://www.ggcomm.com/KEI/curvetracer_HR.jpg ou contactez: info@prismapr.com

 

Communiqué de presse 18/2012

 

Keithley allie la gamme de Curve Tracer et sa simplicité à la flexibilité et la précision d'un analyseur paramétrique

 

Sept solutions de Curve Tracer pour la caractérisation de composants de puissance

 

Cleveland, Ohio, 22 octobre 2012   * * *   Keithley Instruments, l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'instrumentation et des systèmes vient de commercialiser sept packages incluant logiciel, instrumentation et boitier de test pour répondre à la demande de plus en plus forte de caractérisation I-V de composants de puissance jusqu'à 3000V max et 100A. C’est actuellement la solution la mieux positionnée en terme de prix sur le marché pour caractériser les composants semi-conducteurs de puissance, y compris ceux basés sur les technologies carbure de silicium (SiC) et nitrure de gallium (GaN). Ces systèmes délivrent assez de puissance pour répondre à la grande majorité des besoins de caractérisation dans le domaine des composants de puissance lors des phases d’étude et de développement, en fiabilité, en analyse de défaillance. Ils s’adressent aux ingénieurs, aux designers de composants de puissance, aux techniciens qualité et à bien d’autres encore. Pour plus d'informations sur les nouvelles configurations disponibles de traceurs paramétriques, rendez-vous sur notre site à l’adresse suivante:  www.keithley.com/data?asset=57244.

 

Lee Stauffer, un de nos experts en charge de la ligne de produits Curve Tracer, souligne : "De nombreux ingénieurs, dans le domaine des composants de puissance, nous ont dit qu'ils appréciaient la dynamique et la simplicité d'utilisation d'un traceur de courbes traditionnel, mais ils savent bien qu'une plus grande flexibilité pour configurer les voies de mesure, ainsi que plus de précision, de nouvelles fonctionnalités et une interface graphique intuitive sont des éléments clés que seul un analyseur paramétrique moderne peut offrir".  

 

Contrairement aux solutions où toute l'instrumentation est intégrée en un seul châssis, les sept packages de Keithley offrent suffisamment de la flexibilité pour ajouter de nouvelles voies de mesures si le besoin des utilisateurs évolue sans avoir à retourner le système en usine. Par exemple, un utilisateur pourrait s’équiper d’un traceur de courbe paramétrique d’entrée de gamme, puis pourrait ajouter plus tard les fonctionnalités d’un autre SourceMeterRegistered, pour avoir une plus grande dynamique de source et de mesure en tension ou en courant. Six différents modèles de SourceMeterRegistered sont disponibles dans le but d’avoir la meilleure configuration pour répondre aux besoins spécifiques en tension, courant et puissance des utilisateurs. La technologie TSP-LinkRegistered permet de connecter entres eux les différents modèles de SourceMeterRegistered et de les synchroniser automatiquement. Il est donc très simple d’integrer de nouvelles unités dans une configuration.

 

Les sept configurations comprennent aussi la dernière version du logiciel ACS (Automated Characterization Suite) Basic Edition, qui supporte les nouvelles SMU de Keithley et utilise au maximum les fonctions de Trigger de la technologie TSP-Link de la série 2600B, ce qui permet une synchronisation de déclenchement de 500ns entre les instruments. Cette fonctionnalité de synchronisation améliore sensiblement les performances des SourceMetersRegistered 2651A et 2657A en mode impulsionnel. Le logiciel ACS Basic Edition supporte uniquement l’environnement Windows et met à disposition des outils de commande et d'analyse bien adaptés pour la caractérisation des composants de puissance, avec des bibliothèques complètes de tests paramétriques pour les MOSFETs, BJTs, triacs, diodes, IGBTs et autres. Le mode Curve Tracer du logiciel a un  curseur de contrôle qui fonctionne de la même manière que le bouton rotatif des traceurs analogiques traditionnels : il permet aux utilisateurs de contrôler les niveaux de tension et de courant générés et de voir comment le composant de puissance se comporte en temps réel. Le mode parametric du logiciel a une interface utilisateur où tous les paramètres de configuration d’un test sont très facilement accessibles et modifiables ; il réunit un ensemble d'outils très complets pour une extraction précise de paramètres. Ces sept modules incluent également les accessoires de câblage (câbles et adaptateurs) nécessaires pour assembler le système.

 

Prix et disponibilité

Les traceurs de courbes paramétriques sont commercialisés dès maintenant et le délai de livraison est de quatre semaines à réception de commande.  Pour en savoir plus sur les configurations des nouveaux Parametric Curve Tracer disponibles, rendez-vous sur notre site :  www.keithley.com/data?asset=57244.

 

A propos de Keithley Instruments

Avec plus de 60 années d'expertise dans la mesure, Keithley Instruments est devenu un leader mondial dans le domaine des instruments et des systèmes de mesures électriques avancées. Nos clients sont des scientifiques et des ingénieurs dans le monde entier travaillant dans l'industrie électronique et engagés dans la recherche avancée sur les matériaux, le développement et la fabrication des composants semi-conducteurs et la production de produits finis tels que les composants pour les communications sans fil utilisés sur les portables.  La valeur ajoutée que nous leur apportons est  à la fois un ensemble de produits pour les mesures critiques et une pleine compréhension des applications afin d'améliorer la qualité des produits et une réduction des coûts du test.  En 2010, Keithley Instruments a rejoint Tektronix et constitue une partie de son portefeuille test et mesures.

* * *

 

Contact lecteur:

Keithley Instruments GmbH

Tel.: +49-89-84 93 07-40

info@keithley.de

Tel.: +49-8106-24 72 33

 

Contact presse:

PRismaPR

Gabriele Amelunxen

info@prismapr.com

www.prismapr.com