Test & Tools
  • Technologies
  • More
Test & Tools
Forum Handheld-Spektrumanalysatoren von Tektronix spüren mittels DPX auch schwer erfassbare Signale im Feld auf
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Test & Tools to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 385 subscribers
  • Views 364 views
  • Users 0 members are here
  • sa2500
  • tektronix
  • h500
  • messtechnik
  • handheld-spektrumanalysator
Related

Handheld-Spektrumanalysatoren von Tektronix spüren mittels DPX auch schwer erfassbare Signale im Feld auf

PRismaPR
PRismaPR over 13 years ago

image

 

Handheld-Spektrumanalysatoren von Tektronix spüren mittels DPX auch schwer erfassbare Signale im Feld auf

 

Kompakte, robuste Analysatoren H500 und SA2500 erfassen, bewerten und lokalisieren Signale, die von einer konventionellen Sweep-Analyse übersehen werden

 

BEAVERTON, Oregon - 4. Dezember 2012 - Tektronix, Inc., ein führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Generierung und Analyse von Mikrowellen- und Hochfrequenzsignalen, stellt die tragbaren Spektrumanalysatoren H500 und SA2500 vor. Die Messinstrumente ermöglichen mit Hilfe der DPXTM Waveform Image Processor Technologie eine Live-Darstellung des Hochfrequenzspektrums. Mittels der einzigartigen DPX-Technologie sowie integrierter Mapping- und Signalklassifizierungs-Funktionen erlauben die kompakten und robusten Geräte den für die Spektrumbelegung zuständigen Behörden ein effizientes Management und Überwachung des Spektrums im Feld. Dabei lassen sich auch schwer erfassbare Signale und Störer problemlos aufspüren.

Das Spektrum-Management

 

ist durch die explosionsartige Verbreitung von digitalen Hochfrequenz- und Funk-Anwendungen schwieriger denn je. Eine besondere Herausforderung sind schwierig zu entdeckende Signale, die nur kurzzeitig auftreten oder zeitlich veränderliche Übertragungsverfahren nutzen, um einer Entdeckung zu entgehen. Durch die farbliche Kennzeichnung von Ereignissen und mehr als tausend Spektrummessungen pro Sekunde gewährleistet die DPX-Technologie einen Einblick selbst in kurze Signale mit einer Dauer von nur 125 μs mit einer Erfassungswahrscheinlichkeit von 100 Prozent. Dies stellt eine enorme Verbesserung gegenüber konventionellen Sweep-Analyseverfahren dar.

"Der H500 und der SA2500 bringen die Leistung eines Benchtop-Spektrumanalysators in ein robustes Gerät, so dass ein leistungsfähiges und vielseitiges Tool für nahezu alle Aufgaben des Spektrummanagements zur Verfügung steht", sagt Jim McGillivary, General Manager der Source Analyzer Product Line bei Tektronix. "Was diese Instrumente aber wirklich revolutionär macht, ist unsere einzigartige DPX Live-RF-Technologie, die eine Darstellung des Spektrums in Echtzeit erlaubt. Kein anderes Gerät oder Technologie bietet eine solch praktische, schnelle und einfache Möglichkeit, um unbekannte, zufällig auftretende digitale Hochfrequenzsignale zu entdecken."

Portable Echtzeit-Spektrumanalyse

Der H500 und der SA2500 erreichen mit einer Frequenzabdeckung von 10 kHz bis 6,2 GHz, einer Echtzeitbandbreite von 20 MHz und einem Eigenrauschen von -163 dBm (Displayed Average Noise Level - DANL) die Leistung vieler Benchtop-Spektrumanalysatoren. Und mit einer mehr als 100 Mal höheren Spektrum-Verarbeitungsgeschwindigkeit als ein konventioneller Spektrumanalysator anderer Anbieter bieten der H500 und der SA2500 eine Erfassungswahrscheinlichkeit von 100 Prozent für Ereignisse mit einer minimalen Dauer von 125 μs beim H500 und 500 μs beim SA2500.

Für anspruchsvolle Einsatzbedingungen verfügen die neuen Modelle über intuitive Bedienelemente für eine schnelle und einfache Klassifikation und Lokalisierung von sowohl analogen als auch digitalen -Hochfrequenzsignalen. Die Anwenderschnittstelle wurde speziell im Hinblick auf eine hohe Produktivität im Feld entwickelt und nutzt einen Touchscreen für die Navigation. Während andere Lösungen meist eine zusätzliche GPS-Funktion und Mapping-Software benötigen, beinhalten der H500 und SA2500 integrierte GPS- und Mapping-Tools, was eine effizientere Lokalisierung von Interferenzen erlaubt.

Der H500 und der SA2500 sind sehr robust aufgebaut und unempfindlich gegenüber Stößen und Feuchtigkeit. Sie wiegen rund 5,5 kg und verfügen über eine in dieser Klasse einzigartige Hot-Swap-Stromversorgung. Die Batterielaufzeit liegt bei einer kontinuierlichen Spektrumüberwachung bei fünf Stunden.

DPX macht den Unterschied

Die DPX Waveform Image Processor-Technologie im H500 und SA2500 erlaubt eine Darstellung des Live-Spektrums durch die Verarbeitung von >2.500 beziehungsweise >10.000 Spektrummessungen pro Sekunde. Dies sind um Größenordnungen mehr Informationen als bei anderen konventionellen Spektrumanalysatoren ohne DPX. Gegenüber Sweep-Spektrum- und Vektor-Signalanalysatoren lassen sich so die Analyselücken minimieren. Um Tausende von Spektrummessungen pro Sekunde durchführen zu können, nutzt der DPX eine dedizierte Echtzeit-Hardware zur Bearbeitung des erfassten Signals.

Neben der Live-Spektrumdarstellung bietet der Waveform Image Prozessor auch ein Display mit intensitätsabhängiger Nachleuchtfunktion für Anomalien, so dass diese bei dynamischen Signalen sichtbar werden und ein unmittelbares Feedback bei zeitlichen Signalveränderungen möglich ist. Dadurch können die Ingenieure auf dem Display sowohl kurzzeitige Signale als auch Signale sehen, die normalerweise sonst nicht erkennbar sind. Entweder, weil sie von anderen Signalen maskiert werden oder nur nach einer zeitaufwändigen Offline-Analyse bemerkt würden.

H500 und SA2500 erweitern das digitale HF-Test-Portfolio

Tektronix bietet ein Portfolio von digitalen RF-Prüfwerkzeugen für die Generierung und Erfassung von Signalen. Neben Spektrumanalysatoren stehen auch Arbitrary-Signalgeneratoren zur Verfügung, um ideale, verzerrte oder "reale" Signale zu generieren. Logikanalysatoren ermöglichen die Erfassung und Analyse von digitalen I/Q-Informationen, so dass schwer erkennbare Probleme im digitalen Basisbandbereich eines digitalen HF-Designs schneller behoben werden können. Digital-Oszilloskope, einschließlich des weltweit einzigen Mixed-Domain-Oszilloskops, erlauben Messungen bei kritischen Timing-Abhängigkeiten über den Zeit- und Frequenzbereich. Mit diesen Instrumenten und einer unterstützenden Vektor-Signalanalyse-Software kann Tektronix Lösungen sowohl für das HF-Design als auch für Spektrummanagement-Anwendungen anbieten.

Preis und Verfügbarkeit

Der SA2500 ist ab € 22.600 und der H500 für ab € 39.800 verfügbar. Alle Modelle und Optionen sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: www.tek.com/RTSA/handheld.

Was gibt es sonst Neues bei Tektronix? Die neusten Nachrichten von Tektronix finden Sie in unserem Bandwidth Banter Blog

 

sowie auf Twitter und Facebook.

Über Tektronix

Seit mehr als 65 Jahren verlassen sich Ingenieure auf die Test-, Messtechnik- und Überwachungslösungen von Tektronix, um ihre Design-Herausforderungen zu lösen, die Produktivität zu erhöhen und die Time-to-Market drastisch zu verkürzen. Tektronix ist ein führender Anbieter von Testlösungen für das Design, die Fertigung und Entwicklung modernste Technologien. Mit Hauptsitz in Beaverton, Oregon, bietet Tektronix seinen weltweiten Kunden vielfach ausgezeichnete Dienstleistungen und Unterstützung an. Aktuelle Informationen unter: www.tektronix.com.

 

# # #

Tektronix ist eine eingetragene Marke der Tektronix, Inc. Alle anderen in diesem Dokument aufgeführten Handelsnamen sind Servicemarken, Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

 

Leser-Kontakt:    

Tektronix

Petra Quaedvlieg

Telefon: +49-221 94 77 277

petra.quaedvlieg@tektronix.com

www.tektronix.com

 

Presse-Kontakt:

PRismaPR

Gabriele Amelunxen

Telefon: +49-8106-24 72 33

info@prismapr.com

www.prismapr.com