Test & Tools
  • Technologies
  • More
Test & Tools
Forum help me- UPS Elektro Automatic Compact 1000 / 700w
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Test & Tools to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 385 subscribers
  • Views 414 views
  • Users 0 members are here
Related

help me- UPS Elektro Automatic Compact 1000 / 700w

e14 Contributor
e14 Contributor over 10 years ago

Good afternoon from Spain, buy years, a UPS, of your brand, Elektro Automatic model Compact 1000, takes 2 batteries Yuasa 12V 7Ah.
In a UPS, very good Online with pure sine wave output, I need more autonomy, it is urgent.
I bought 2 batteries 12v and 9ah compatible.
Current batteries, are connected in series.
As I can make the connection of 4 batteries ?.
Connection in series?
Now are 2 batteries, 12v in connected in series, ie 24v (see photo Connection)
But if I connect 12v 4 batteries in series, will be 48v.
I can connect so?
I have to connect 4 batteries in series-parallel? ie two connections in series 24v?
If I can help I appreciate it, or send me a diagram of the connection.
Two of the batteries would remain outside the UPS.
Please tell me something, in his day, I cost a lot of money, this UPS.
It is the best there is in UPS.
I sent photos to see the model.
Thank you very much in advance.
Daniel from Toledo - Spain
Using a translator, sent in 3 languages, sorry if the translation is not correct.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buenas tardes desde España, compre hace años, un UPS, de la marca vuestra, Elektro Automatic modelo, Compact 1000, lleva 2 baterias Yuasa de 12v y 7ah.
En un UPS, muy bueno Online con salida Sinusoidal pura, yo necesito mas autonomia, es urgente.
He comprado 2 baterias de 12v y 9ah, compatibles.
Las actuales baterias, estan conectadas en serie.
Como puedo hacer la conexion de las 4 baterias?.
Conexion en serie?
Ahora son 2 baterias, de 12v en conectadas en serie, es decir 24v (ver foto de conexion)
Pero si conecto 4 baterias de 12v en serie, seran 48v.
Puedo conectarlo asi?
Yo tengo que conectarlas 4 baterias en serie-paralelo? es decir 2 conexiones en series de 24v?
Si me pueden ayudar se lo agradezco, o mandarme un esquema de la conexion.
Dos de las baterias quedarian fuera del UPS.
Por favor diganme algo, en su dia, me costo mucho dinero, este UPS.
Es de lo mejor que hay en UPS.
Les envio fotos para que vean el modelo.
Muchas gracias de antemano.
Daniel desde Toledo - España
Uso un traductor, lo envio en 3 idiomas, perdon si la traduccion no es correcta.

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • jw0752
    jw0752 over 10 years ago

    Buenas Tardes Daniel,

     

    Si se puse los dos baterias que son afuera de la UPS en serie y entonces pone los dos en parlelo con los baterias a dentro de la UPC tendra dos veces el tiempo  y el voltaje quedara a 24 V. Dibuje una schematic para usted. Espero que puede adivinar mi pobre espanol. Buena Suerte.

     

    John

     

    image

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • jw0752
    jw0752 over 10 years ago

    Buenas Tardes Daniel,

     

    Si se puse los dos baterias que son afuera de la UPS en serie y entonces pone los dos en parlelo con los baterias a dentro de la UPC tendra dos veces el tiempo  y el voltaje quedara a 24 V. Dibuje una schematic para usted. Espero que puede adivinar mi pobre espanol. Buena Suerte.

     

    John