Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Documents Documents
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Document Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Group Actions
  • Group RSS
  • More
  • Cancel
Related
Recommended
  • 基于Windows CE.NET的无线移动网络安全技术的研究与应用

    随着无线移动网络的发展,基于无线移动网络的信息系统已经越来越多的应用到社会的各个领域,无线应用有势不可挡的趋势。基于PDA的无线移动信息系统成为学术界和产业界的研究热点。 无线应用带来方便的同时,无线信息系统的安全问题日趋重要。安全稳定的信息交互和管理决定了无线移动信息系统的普及程度。但无线移动网络安全技术已成为制约其发展的一个瓶颈...
    • Revision #1
    • on 8 Oct 2021 2:33 AM
  • 无线手机终端在城市信息管理系统中的应用

    城市信息管理已经进入数字化时代,它集合了移动通信、信息、网格地图等技术,并利用这些技术,整合城市管理资源,建立了现代化的信息管理平台。无线手机终端(主要由信息采集设备和前置接口服务器组成)作为移动通信和现代信息技术的重要组成部分,为城市信息管理系统,提供了有力的支持。目前,无线手机终端已经投入使用,解决了传统城市信息管理中存在的一些问题...
    • Revision #1
    • on 8 Oct 2021 2:33 AM
  • 基于无线交换技术的无线校园网组网研究

    无线局域网是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。近几年来,随着无线局域网技术的迅速发展,无线局域网以其独特的灵活性、可移动性、易扩展性得到越来越广泛的应用,不管是把它作为有线网络的补充,还是局部代替有线网络都具有现实意义和经济效益。    伴随着校园信息化水平的提高,学校的老师和学生对随时随地接入网络进行教学和科研的需求越来越普遍...
    • Revision #1
    • on 8 Oct 2021 2:33 AM
  • USB2SER: USB to Serial Bridge Ready Play Solution~

    USB2SER is a USB to UART bridge controller on 5x5mm lead free QFN24. It is a simple low cost solution that enables USB for an embedded system with a UART port, which...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 10:29 AM
  • A Build for A custom Light

    I am looking for A easy build, what I need is A light that can plug in to the phone Jack, with A motion sensor & A night sensor that can detect the lights out A Night...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 9:02 AM
  • Innovation World Cup Enters its Third Year

    Texas Instruments is the new Title Sponsor for the 2011 Innovation World Cup as the global competition enters its third year. Besides powering the competition financially...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 9:01 AM
  • New Wireless Connectivity Guide available alreade for download!

    Download TI’s New Wireless Connectivity Guide to view featured product overviews and selection tables for the industry’s broadest portfolio of wireless connectivity devices...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 9:01 AM
  • The Wireless World in 2012:A Day at the Olympics 2012

    The year is 2012, and you have the good fortune to be in London for the Olympic Games. Some of your friends are along for the trip, too, compliments of Lily, who has...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 9:01 AM
  • 基于nRF9E5的高压接点无线测温系统研制

    分析了单片射频收发器nRF9E5的功能特性,并将其应用于无线测温系统中,设计了基于nRF9E5的高压接点无线测温系统.整个系统由多个子站(无线测温装置)、基站(无线接收管理装置)和监视计算机组成.子站工作在各个测温地点,进行温度数据采集和无线发送.基站接收子站发送的温度数据,并通过RS-485总线或RS-232串口将温度数据和运行信息转发给监视计算机...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:39 AM
  • 低压电力无线集抄系统数据传输路由算法研究

    近距离无线网络在无线抄表系统中有很多的应用,低功率无线抄表系统正逐渐成为低压电力无线集抄系统的解决方案.首先讨论了无线集抄系统的架构,然后提出了一个可用于无线抄表数据传输的路由算法,并在网络仿真工具Omnet++环境下实现了对该路由协议的模拟仿真,结果表明该协议能够满足无线抄表系统数据传输路径选择的需要. Attachments...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:39 AM
  • 无线Ad hoc网络中的联合信源信道有效用户安全识别方法

    无线Ad hoc网络采用无线信道、有限电源、分布式控制等技术,因此存在信道安全威胁和大量的能量消耗等问题.为了克服以上问题,论文提出了一种基于DS-CDMA的无线Ad hoc联合信源信道有效用户安全识别方法,对已知头标识采用加密保护,在接收机结点处应用基于子空间的多用户检测技术,并通过有效用户识别方法只对头部数据进行有效用户安全识别...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:39 AM
  • 具有稳定工作状态的无线接收用超再生振荡器

    介绍了一种用于无线接收机的具有稳定工作状态的超再生振荡器.这一超再生振荡器的起振时间被由超再生振荡器、高效率包络检波器和高精度电荷泵等构成的类似于锁相环的环路锁定在某一固定状态上.文中建立了环路的离散模型,分析了环路的稳定性,并介绍了主要的模块电路.该振荡器采用0.5μm CMOS工艺实现,工作在315MHz/433MHz的工业...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:39 AM
  • 控制最大误差的无线多跳网络场景仿真算法

    如何用固定实验床仿真任意无线多跳网络场景是移动自组织网络仿真的基本问题,但现有的基于射频信号能量控制的无线网络仿真实例中还没有对这个问题进行深入讨论.对基于射频信号能量控制的无线多跳网络场景仿真问题进行数学建模,并以控制最大仿真误差为求解思路,提出一种仿真算法--匹配有解条件法.模拟实验表明,该算法能够求解无线多跳网络场景仿真问题...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:39 AM
  • 一种移动Agent通信中本体信息调整方法

    考虑通讯中的通讯效率和通讯时间两个重要指标,给出了具有自动调整移动Agent所携带本体的方法OAMAC(Ontology Alignment Model in Agent Communication).该方法有两个特点:①Agent通讯实体中包含的概念采用本体方法进行描述,对本体做分层松散的社会性管理;②在需要对一个知识领域进行多次通信的情况下...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:39 AM
  • MU-MIMO下行链路双阈值有限反馈机会通信策略

    针对多用户MIMO下行链路,提出一种双阈值有限反馈机会通信策略.该策略引入双阈值,在每个时隙,仅信道增益满足主阈值要求的用户向基站反馈信息,并成为可被基站调度的候选用户;次级阈值由主阈值推导得到,用于移动用户选择传输方式,包括波束成形和空分复用.基站根据反馈信息从候选用户中选择一个进行通信.理论分析和Monte-Carlo仿真结果表明...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:39 AM
  • 基于IEC61850的广域保护系统通信服务模型

    针对广域保护系统对信息交换类型和交换方式的不同要求,讨论了基于IEC61850的广域保护系统通信服务模型,主要解决通信一致性和不同装置之间的互操作性问题,并从上层确保数据通信延时和可靠性满足广域保护系统要求.讨论了通用变电站事件GSE的报文结构和通信机制,提出用GSE中的GSSE传输状态量信号、用采样测量值传输类模型传输模拟量的观点和一般方法...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:39 AM
  • 分布式数据流上低通信开销的连续极值查询方法研究

    数据流本质上是分布的,很多时候必须考虑通信开销.基于滑动窗口模型,考虑分布式数据流上的精确连续极值查询问题,对降低通信开销的策略进行了研究.分析了滑动窗口和极值查询的特性,提出了一种数据裁剪策略,系统只需保存少量数据即可满足极值查询的需求,并从理论上证明了该裁剪是存储最优的.远程节点在保证全局结果正确性的前提下尽量延迟数据传递,从而尽可能对局部数据流进行裁剪过滤...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:39 AM
  • 多目标的搜索、成像、跟踪、测控与通信

    本文讨论了以下技术:空中多目标搜索与成像,给出了一种基于闪光照相原理设计的微波成像系统.这一系统经济、实用,采用的DOA算法先进;空中多目标的精密跟踪,提出了2种基于天线阵和数据处理的跟踪系统:一种是梯度跟踪系统,另一种是单脉冲系统.它们都是在基带用数据处理的办法产生角误差信息,都具有同时跟踪多目标的能力.本文着重讨论了2种系统的跟踪模块的设计与算法...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:39 AM
  • 基于商业生态系统的无线城市建设研究

    目前,无线城市已经成为一种趋势,它能将信息快速、方便的传递,并被誉为城市的“第五公用基础设施”。但是在无线城市的建设浪潮中,大部分无线城市的建设都遇到了一些问题,至今还没有找到可持续发展的商业模式。如何建立无线城市成为全球共同关注的焦点,对无线城市进行深入研究和分析具有十分重大的意义。 本文首先介绍了无线城市的概念和主要应用,总结了全球无线城市建设的现状...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:36 AM
  • 无线通信网络中的跨层设计研究

    为了满足多媒体业务日益增长的服务质量(QoS)要求,下一代无线通信系统必须更为灵活和有效地利用有限的无线资源。跨层设计思想打破了传统的分层网络结构,将原来被割裂的网络各层作为统一的整体进行设计和优化,使得在时变的无线衰落信道中保证多媒体业务的QoS变得切实可行。 本论文以点到点无线链路、端到端有线.无线混合通信网络和协作通信网络这三种无线网络形态为研究背景...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:36 AM
<>