Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Documents Documents
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Document Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Group Actions
  • Group RSS
  • More
  • Cancel
Related
Recommended
  • 无线监控装置及其应用研究

    在监控技术领域,无线远程监控是监控技术发展的重要方向之一。本文介绍了一种基于GSM(全球移动通信系统)网络SMS(短信业务)的热释电红外线远程监控报警系统。它由被动式热释电红外线传感器、一个无线GPRS模块(SIEMENS公司的MC391模块)和一个以单片机(华邦单片机W78E58B)为核心的报警监控单元组成,报警监控单元利用AT指令通过串口和GPRS模块进行通讯...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:36 AM
  • 无线短信通信终端的设计与实现

    在这个信息大爆炸的时代,各种信息栏,信息牌,广告牌等信息终端在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色,如何高效经济及时准确的对各种终端信息进行更新成为当前存在的一个问题。当前,信息终端的更新方式主要依靠人工逐个更新或者有线通信的方式,前者效率低下,信息实时性差,后者价格昂贵且受距离限制。因此,我们亟需一种更加方便、科学、及时、准确的信息更新方式...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:36 AM
  • MPI群集通信中多对多算法的改进与性能分析

    MPI群集通信中的多对多通信在并行计算中有着大量而且重要的应用,例如在FFT和矩阵的运算中。多对多通信性能的优劣对于并行计算的性能有着很大的影响。随着机群系统广泛应用于并行计算中,更多的进程参与到计算中,仅利用点到点通信函数来完成复杂的通信操作,会增大并行程序编写的难度。群集通信解决了并行程序的编写问题,并且群集通信自身的性能也成为了关注的对象...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:36 AM
  • 交通流中的车-车间无线通信系统的通信性能分析

    近年来,基于移动自组织网络的车-车间无线通信系统的研究受到越来越多的关注。车-车间无线通信系统作为智能交通系统新兴的研究方向,对改善交通和提高行车安全具有重要的意义,是各国研究的热点课题。当前的研究人员主要是从通信协议的角度研究车-车间通信自组织网络的各层协议算法,进而分析车-车间通信自组织网络的通信性能。然而在实际交通网络中,由于道路上的车辆是否具备通信能力是随机的...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:36 AM
  • Crossbar总线与共享总线相结合的SoC系统级通信综合方法研究

    提出了一种Crossbar总线与共享总线相结合的SoC系统级通信综合方法.从实际应用的系统级设计出发,根据待互连处理单元和存储单元之间的通信量,综合出Crossbar总线与共享总线相结合的总线拓扑结构.采用遗传算法,以实际应用的通信延迟为约束,考虑总线竞争、通信同步带来的通信延迟,综合出满足延迟约束的总线参数.对综合后的Crossbar总线与共享总线进行事务级建模和分析...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • IEC 61850通信冗余实施方案

    由于IEC 61850没有对通信冗余的实现加以具体的规定,目前已经提出了几种不同的通信冗余实现方案.IEC 61850的理想方案是在智能电子设备(IED)的逻辑访问点的地址层下实现通信冗余,即IED单一IP地址实现通信冗余.但是目前提出的单一IP地址实现方案,无论是在协议栈附加特定通信服务映射(SCSM)参数方案,还是基于以太网交换机的单环网方案...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 基于GPRS的新型配电网自动化通信系统设计及实用性分析

    利用GPRS无线网络构建新型配电网自动化通信系统,将电力通信业务的投资转向公共移动通信网,不仅能够实现系统通信,而且无需再扩建通信基站和增加通信设施,大大节约成本,利用各层级对通信要求的不同,在满足馈线自动化系统要求的基础上,尽可能发挥无线通信成本低,适用性广的优点.最后,对GPRS网络在馈线自动化通信系统中的实用性做了相关的讨论分析...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 近钻头短距离声波通信

    建立螺杆钻具本体的有限元模型,采用有限元法模拟计算声纵波在螺杆钻具中的传输特性,同时在实际钻具上对模拟结果进行试验验证,并选择4 kHz频率的声波在螺杆钻具上进行通信试验.结果表明:螺杆钻具及其上部钻具具有较宽的通信频带,类似于一个低通滤波器,可以利用声波实现近钻头信息的短距离传输,并可能获得较高的数据传输速率;80 bits/s的数据传输速率可实现稳定通信;钻具接头处的尺寸和介质变化所引起的衰减和反射不可忽视...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • CIG-EM:一种面向通信综合的通信信息图提取方法

    提出通信信息图提取方法CIG-EM,实现了从系统行为级模型到通信信息图(CIG)模型提取的自动设计流程,以帮助系统设计人员在系统设计的早期设计高效的片上通信体系结构. CIG-EM采用层次化控制/数据流图(HCDFG)模型作为系统的内部表示模型,并建立了从系统描述到CIG模型提取的整个设计流程;引入HCDFG模型的扩展M-HCDFG模型表示函数...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 基于工业以太网和实时操作系统的多CPU嵌入式变电站通信处理平台

    介绍了一种嵌入式变电站通信处理软硬件平台.该平台硬件包括主CPU插件和各种功能插件,并由工业以太网、CAN现场总线组成内部通信网络,具有网络化、分布式、模块化、可扩展性和开放性等特点;软件基于嵌入式实时操作系统,采用模块化分层设计思想,设计了通信处理软件平台,实现了数据库管理层、硬件抽象层、通信协议层,层与层之间通过API函数实现松散耦合...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 吞吐量和延时约束下的片上通信结构的Pareto空间优化

    SoC中各IP核之间的互连结构是决定片上系统性能的关键因素.近年来,片上互连通信结构的配置与优化成为SoC通信综合的研究重点和热点,而已有方法优化SoC互连通信结构的仿真速度较慢,支持设计自动化的能力较差,使用的单目标优化算法无法解决多个性能目标之间的冲突.针对以上不足提出了吞吐量和延时约束下的片上互连通信结构的自动配置与优化的方法...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 深空通信中喷泉码技术研究

    深空通信时延长、误码率和丢包率大、上下行链路带宽不对称和链路易中断等特点,决定了编译码技术成为深空通信中的一个难点问题.介绍了喷泉码的基本概念和特点,分析了喷泉码的全选问题、阶的分布问题和译码算法以及LDPC译码算法的性能等问题,提出了在深空通信中采用内码为LDPC码、外码为喷泉码的级联码方式,分析了该级联码的性能.结果表明,该码具有较好的性能以及与码长成线性关系的译码复杂度...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 一类非规则并行应用问题的通信集生成算法

    非规则计算是大规模并行应用中普遍存在和影响效率的关键问题.在基于分布式内存的数据并行范例中,如何针对非规则数组引用,有效地生成本地内存访问序列和通信集,是并行编译生成SPMD结点程序所必须解决的重要问题.文中针对两重嵌套循环中,下一层循环边界是上一层循环变量的线性或非线性函数,数组下标是两层循环变量的非线性函数这样一类包含非规则数组引用的并行应用问题...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 基于相干光码分多址技术的隐藏通信系统仿真

    提出了光域隐藏通信的概念以及评价其性能的指标:隐藏性、可用性和稳健性,给出了基于现有光纤通信体制的三种光域隐藏通信方案及其对系统配置的要求.使用光纤通信系统仿真软件对所提出的方案进行了仿真研究,针对现有的光纤宿主信道的特点,提出了采用码移键控(CSK)平衡调制方式和基于等效相移超结构光纤光栅(EPS-SSFBG)双边带编/解码器的系统配置方案以提高系统的性能...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 太赫兹通信技术的研究与展望

    太赫兹通信是一个极具应用前景的技术,太赫兹波有非常宽的还没分配的频带,并且具有传输速率高、方向性好、安全性高、散射小及穿透性好等许多特性.发展太赫兹通信技术已成为各发达国家研究的热点.该文分析了国内外太赫兹通信的研究情况;以太赫兹通信系统的整体框架,全面地介绍和分析了太赫兹通信的一些关键技术和最新研究成果;同时,对太赫兹的技术发展趋势和应用前景做了展望...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 基于马尔可夫流体模型的无线中继网络系统容量分析

    本文建立了无线中继网络基于马尔可夫过程的流体模型,信息源节点信息包的到达过程建模为马尔可夫调制泊松过程,而发射过程刻画为一个依赖于信道状态信息的马尔可夫相位过程,通过理论分析得出了系统的概率平衡方程,利用母函数方法求出了队列长度的平稳分布概率和系统参数H值的计算方法,并通过矩阵几何分析方法获得了系统有效容量分析表达式和系统平衡的条件...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • MAWA:基于移动Agent的一种高效可靠无线Web访问机制

    在无线移动环境中进行Web访问承受着更多的技术挑战,移动设备在此环境中进行无线Web访问时需有一种高效且可靠的机制给予支持,以克服由于移动设备自身硬件能力的有限,移动设备自身的物理移动及无线网络的不可靠性而带来的困难.提出一种基于移动Agent的无线Web访问机制MAWA. 该机制利用移动Agent作为移动设备与Web服务器之间交互的中介...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • RelicNet:面向野外文化遗址微气象环境监测的高可靠无线传感系统

    提出了RelicNet:面向野外文化遗址微气象环境监测的高可靠无线传感系统.RelicNet将整个系统组织为一个多网融合的延迟容忍网络(DTN,delay-tolerant network),并提供了跨层次数据可靠性维护框架以确保数据传输中每个步骤的可靠性.系统目前已部署在地处戈壁沙漠的著名野外文化遗址--敦煌莫高窟中,共计241个传感器节点覆盖了奠高窟57个典型洞窟...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 铁路环境无线场强覆盖评估算法综述

    场强覆盖对于GSM-R规划和网络评估具有关键作用,是衡量蜂窝移动通信服务质量的重要指标之一.为准确得到铁路场强覆盖率和获得统一可行的铁路场强覆盖评估标准,本文结合应用背景,首先针对依据数理统计理论的抽样平均方式对抽样均值估计算法(SME)及其改进方法进行叙述,指出统计区间和抽样点数量等参数的选取是反映算法效果的重要参数.然后依据滤波方式叙述用于切换算法的场强覆盖评估算法...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 无线协作网络中存在干扰时的中继选择协议

    针对无线协作网络中共道干扰影响中继选择的问题,提出一种存在干扰的中继选择协议(RSI).该协议以最小化系统中断概率为目标,选择具有最大瞬时端到端信干比的中继节点转发源节点信息,并且在考虑直接传输时,目的节点采用选择合并策略合并直接传输和中继传输,从而充分利用空间分集增益,降低了系统的中断概率.RSI协议不需要中继节点之问交互信息...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
<>