Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Documents Documents
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Document Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Group Actions
  • Group RSS
  • More
  • Cancel
Related
Recommended
  • 催化沉淀无线传感法测定痕量汞

    基于汞对K4Fe(CN)6与K3Fe(CN)6的沉淀反应的催化作用和沉积于磁弹性片上的沉淀导致的磁弹性片共振频率的降低,建立了应用磁弹性传感器的催化沉淀无线传感法测定痕量汞的方法.磁弹性传感技术具有能无线检测磁弹性片的共振频率变化的独特性质,这种共振频率变化对应于磁弹性片的质量变化.研究了酸度、试剂等多种因素对测定的影响.在K4Fe...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 船载无线激光通信系统模拟运动平台的研制

    无线激光通信具有通信容量大、数据传输速率高、抗电磁干扰能力强、保密性高、功率消耗小、结构轻巧等主要优点,是未来船舶间通信的发展趋势.研究了船载无线激光通信系统中的模拟运动平台.该运动平台主要由水平移动台、垂直升降台、旋转台和摆动台四部分组成,分别模拟船舶在海浪中的四种摇荡运动:纵荡、垂荡、首摇和横摇.本文根据船舶运动方程,采用线性系统理论分析船舶在海浪中的摇荡运动规律...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 可信的匿名无线认证协议

    提出一种可信的匿名无线认证协议,对移动用户身份进行认证的同时验证用户终端平台可信性,认证过程的每阶段使用不同的临时身份和一次性密钥,保持用户身份和平台信息的匿名性,分析表明协议安全可靠,具有域分离特性和密钥协商公正性,计算代价和消息交互轮数满足无线移动网络环境需求. Attachments: community.element14...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:35 AM
  • 基于JPEG图像的无线胶囊内窥镜的设计

    为了检测胃肠(GI)道疾病,设计并研制了一种新型的基于JPEG格式的数字式无线胶囊内窥镜(WCE)系统.胶囊内窥镜的直径为12mm,长28mm,非常易于吞服.胶囊内窥镜在人体肠道的蠕动作用下顺着消化道向下运动,同时获得分辨率为320×240的内窥镜图像,图像被压缩为JPEG格式后直接采用数字信号无线传出体外,无需进行D/A转换.数据被体外的接收盒接收存储...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:34 AM
  • Zigbee技术和DL/T645规约在无线抄表系统中的应用

    针对传统的GPRS、CDMA无线远程抄表系统存在功耗高,网络实时性差的隐患,介绍了基于我国电力部标准"DL/T645-1997多功能表通讯规约"的电度表无线抄表系统,该系统无线数据传输部分由ATMEL公司的Mega128 AVR单片机和RF230射频芯片构成,兼容802.15.4标准和Zigbee协议,是一种无线自组织多跳冗余网络...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:34 AM
  • 基于无线能量传输的温度传感系统实现

    基于无线能量传输的无线传感系统是将传感器技术、无线通信技术和无线能量传输技术相结合,以电磁耦合的方式给传感器节点供电,并实现传感测量和数据传输的系统。目前,有源的无线传感系统在诸如食品运输、仓库管理、农业养殖、工业监测等领域都有研究和应用,无线无源传感系统目前以RFID传感系统为基础,主要用于食品安全检测等领域。 Attachments...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:32 AM
  • 一种基于榕树型拓扑的铁路无线Mesh网络结构

    旅客列车Internet应用的需求日趋强烈,而铁路沿线的无线宽带覆盖是实现旅客列车Internet应用的必要条件,也是当前的研究热点.基于这个研究方向,本文提出榕树型拓扑、多跳无线链、节点失效危险度、破坏因子等概念.设计榕树型拓扑的动态最小生成树算法,在此基础上,探讨了榕树型拓扑的网络健壮性;然后基于榕树型拓扑设计一种多出口总线的铁路无线Mesh网络结构和多模Mesh节点结构...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:32 AM
  • 基于CAN增强模式的电力远程监测系统

    针对电力远程监测系统降低组建与运行成本、提高通信可靠性和系统实时性的需求,提出并研制了一种基于CAN增强模式、集公用配电变压器运行参数观测和低压居民用户电量检测为一体的分布式电力远程自动监测系统,给出了系统构成与测量原理,介绍了由公用电话线、CAN总线、RS-485总线构成的多级信道的信息流程及系统的通信协议,论述了增强模式下集中器中CAN控制器的寄存器分配方法...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:32 AM
  • 供配电线路自适应保护系统通信性能分析

    为验证供配电线路自适应保护系统的通信性能,基于DeviceNet现场总线和工业以太网构建了其通信网络.提出了现场总线传送延时模型和性能评价指标,评估了自适应保护系统DeviceNet通信在状态改变和轮询这2种数据触发方式下的传送延时、吞吐量、网络效率、网络利用率;给出了交换式工业以太网传送延时的组成及基本公式,分析了自适应保护系统内交换式工业以太网周期性通信的传送延时...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:32 AM
  • 并行处理的EPA通信调度算法研究与实现

    针对目前工业以太网(EPA)通信调度算法软件实现方法存在的内存资源耗费多,通信调度表搜索效率低的问题,提出了一种基于现场可编程逻辑门阵列(FPGA)的硬件实现方法.该实现方法采用了一种报文集中存储,通信调度表分别构建的策略,并基于该策略设计了一种并行处理的调度表搜索方法.在以Altera Cyclone II FPGA为主控芯片的开发平台上的测试结果表明...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:32 AM
  • 高性能A/D转换器

    电子线路中高性能A/D转换器的外围电路设计难度大,精度难以保证,为了充分发挥高速高精度A/D转换器的性能,分析A/D噪声来源的多输入特性,针对地线、供电电源、参考电源、模拟输入、控制信号、数据总线设计6个方面可能存在的问题进行讨论,依据工程设计经验,提出切实可行的解决方法,这些方法对工程设计人员具有重要参考价值。 Attachments...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:32 AM
  • 无线光通信相关技术简介

    无线光通信是现在比较新的领域,应对相关技术有些了解。 Attachments: community.element14.com/.../_E065BF7E49511A90E14FF876735180622F67807BCB4E_.pdf 无线光通信相关技术简介.pdf
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:32 AM
  • Why you should use Ultra low ESR Super Capacitors in GSM/GPRS applications.

    Why should you use Ultra low ESR Super Capacitors in GSM/GPRS applications? GSM Protocol Requires 2A Pulse for 0.6msec Every 4.2msec GSM / GPRS modules are implemented...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 7:24 AM
  • 做电流互感器遇到的问题

    做的电流互感器,使用罗氏线圈测电流。其关系是一个微分和积分的关系。而当电流变化很大时,测得的波形会发生偏移。希望有一个有效的算法可以求得变化较大的电流准确值。
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 6:49 AM
  • Maxim Introduces SiGe Downconverting Mixer for LTE, WiMAX, and MMDS Base Stations

    SUNNYVALE , CA Maxim Integrated Products introduces the MAX19998, a fully integrated, 2300MHz to 4000MHz, downconverting mixer with an on-chip LO buffer. Designed using...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 4:05 AM
  • Avago Technologies Eclipses Speed, Bandwidth Barriers with Miniature Embedded Parallel Optics Modules

    SAN DIEGO-- Avago Technologies today announced it has developed one of the industry’s most compact and innovative low-cost, high-bandwidth parallel optic solution for...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 4:05 AM
  • wireless comparision of different technology

    ZigBee 802.15.4 Bluetooth 802.15.1 Wi-Fi 802.11b GPRS/GSM 1XRTT/CDMA Application Focus Monitoring & Control Cable Replacement Web, Video, Email WAN, Voice / Data System...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 3:58 AM
  • PRESS RELEASE - Avago - Three New High Linearity Gain Blocks for Use in a Variety of Wireless Infrastructure Apps

    Latest Additions to Broadband MMIC Device Series Ideal for Use in Applications Operating in Frequencies from 40 to 6000MHz SAN JOSE, Calif., and SINGAPORE, December 14...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 1:59 AM
  • PRESS RELEASE - Maxim - Tiny LNAs improve GPS receive sensitivity over discrete or integrated receive solutions

    Tiny 1575MHz LNAs provide ultra-low 0.8dB GPS receive sensitivity and outperform discrete or highly integrated RF solutions. LNAs are ideal for GPS-enabled devices like...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 1:59 AM
  • PRESS RELEASE - Silicon Labs - Microcontrollers Deliver Industry’s Lowest Active and Sleep Current

    Ultra-Efficient 8-bit MCUs Ideal for Power-Sensitive and Battery-Powered Embedded Designs AUSTIN, Texas, December 14, 2009 - Addressing the need for energy efficiency...
    • Revision #1
    • on 7 Oct 2021 1:59 AM
<>