Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Documents Documents
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Document Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Group Actions
  • Group RSS
  • More
  • Cancel
Related
Recommended
  • 基于GPRS无线网络的超站仪设计及实现

    GPRS(General packet radio service)技术广泛应用于移动商务、信息点播、Internet等诸项业务中,尤其是在地理位置偏远或很难通过有线方式实时传输的应用领域,应用GPRS无线数据传输技术进行设备间的无线通信,将从根本上解决有线传输方式的局限性。 本文在对超站仪的工作原理进行分析的基础上,结合超站仪传统的工作模式...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 基于无线网络的家庭安防系统的硬件设计

    随着社会的进步,人们生活水平逐渐提高,对家庭财产及家居安全重视程度也不断提高。城市居民住宅小区的大量崛起,促使人们在家庭住宅的观念上逐步发生变化。人们不仅需要宽敞、豪华的住宅,同时也希望有一个安全、便利的生活空间。因此,市场上出现了很多安防产品。经过调研市场上的这些产品,发现这些产品普遍存在着智能化不足,产品功能未充分开发等问题...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 异构无线网络中低时延切换的研究

    随着无线网络技术的发展,现在在现实生活中有多种无线网络在同时被使用来为移动用户提供无线应用服务。在下一代无线网络中,这些不同性质网络组成的异构网络必将会占据主流地位。如今的无线应用服务大多以一些实时应用为主,例如VoIP、多媒体流服务等,为保证实时应用在无线移动网络中的质量,需要为其提供无缝的网络切换以及网络服务质量保障技术。针对这个问题...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 认知无线网络动态频谱共享与切换研究

    认知无线电作为一种新兴的技术,研究的历史很短,不超过10年时间,但其在解决无线电应用需求与频谱资源稀缺的矛盾上潜力巨大,吸引越来越多的网络研究人员的关注。    目前无线网络普遍采用固定频谱分配方式,几乎所有的无线终端都工作在一些频谱管理机构(如联邦通信委员会、国际电信联盟)分配好的频谱之下。研究表明,在该方式下,大部分的已经分配好的频谱很多时候很多地区却没有被充分使用...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 异构无线网络密钥协商和认证向量研究

    在过去的十几年里,全球移动通信发展迅速,除了单一的话音业务外,数据业务也获得了极大的增长。然而,任何单一技术的无线网络都不能满足未来人们对移动通信以及普适计算的需求。以3G移动通信网络为代表的无线通信网络发展迅猛,而无线局域网以其高带宽的接入方式也逐渐成为应用热点,从而形成了3G-WLAN融合网络为代表的异构无线网络。 如同所有的通信网络和计算机网络...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 贝叶斯网络在无线网络故障诊断中的应用研究

    随着无线网络规模的不断扩大,网络业务的日益增长,无线网络优化工作越来越复杂。另外,在无线网络优化中,故障现象和故障原因之间的关系本身就是复杂的、非线性的,这更给无线网络优化人员分析、处理和解决问题带来很大的难度。无线网络的故障类型多种多样,故障之间互不相关,故障信号采集困难,难以建立故障原因与征兆之间的精确数学模型。针对这一问题...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 无线网络中分布式入侵检测系统的研究

    近年来,信息技术飞速发展,人们对网络通信的需求不断提高,需要实现在任何时间、任何地点和任何人进行任何方式的通信.作为个人通信的一个重要组成部分,无线局域网因其具有移动性、灵活性、可伸缩性、经济性的特点,得到了广泛的应用.与此同时,无线网络的安全性成为人们关注的焦点.然而,由于无线网络传输媒体的开放性,无线终端的移动性和网络拓扑结构的动态性...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 基于无线网络的MR阻尼器监控系统研究与实现

    MR阻尼器(磁流变阻尼器)是一种常被用来进行结构振动控制的装置。现有的对MR阻尼器的控制一般为电压型且处于对单台MR阻尼器的控制的状态,不仅缺乏主机系统对阻尼器工作状态的图形化监测,而且阻尼器的工作参数不能被保存下来,不便于对阻尼器的工作状态分析。基于无线网络的MR阻尼器监控系统对多台MR阻尼器控制器进行监测控制,并且将各阻尼器的工作参数保存下来...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • GSM无线网络优化方案

    近几年,随着经济全球化和信息网络化的迅猛发展,移动通信也步入了一个高速发展的阶段,移动电话做为人们生活中不可缺少的现代化通迅工具,使用率及普及率迅速增加,用户对移动通信服务也提出了更高的要求。目前,中国移动通信网络发展的重点已经由大规模工程建设阶段进入了网络的优化和调整阶段,网络优化工作是指对正式投入运行的网络执行调查、分析→调整这一优化流程...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 基于频谱映射的异构无线网络容量分析

    异构无线网络是由不同的无线接入网组成的,它们的调制方式、网络带宽、多址方式等各不相同。在异构资源共享的基础上充分利用网络容量满足用户需求是异构网络融合最关键的问题。本文研究基于频谱映射的异构无线网络的容量分析。通过将WLAN和OFDMA两种无线网络的资源映射到频谱上,来分析异构网络的总体容量问题。全文的内容安排如下:    首先...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 无线网络媒体访问控制协议研究

    媒体访问控制MAC(Medium Access Control)是影响无线网络性能的重要因素,IEEE802.11MAC标准已经广泛应用于无线网络,本文重点研究其中的分布式协调功能DCF(Distributed Coordination Function)和能够为业务提供QoS保证的IEEE802.11e协议。论文的主要研究工作和创新点如下...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 基于无线网络的自动跟踪式光伏发电站监控系统

    在常见的太阳能光伏发电系统中,大多采用固定式光伏板设计,不能保证光伏板与太阳光角度成始终成90度角,太阳能的利用率不够充分;又由于太阳能分布的特殊性,光伏发电站一般都分布在地广人稀的偏远地区。本文的研究目标是如何有效地提高光伏发电站的发电效率,并进行远程在线监控。    本文的主要内容:    设计了一种基于无线网络的自动跟踪式光伏发电站监控系统...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 应用MIMO和OFDM技术的多跳无线网络连通性和干扰研究

    多跳无线网络除了可以单独组网实现局部范围的通信外,还可以作为末端子网通过接入点接入其它的固定或移动通信网络,近年来已成为通信领域的研究热点。OFDM和MIMO技术是未来通信系统普遍采用的物理层技术,因而研究应用MIMO和OFDM技术的多跳无线网络就很有必要和意义。 本文研究了应用MIMO技术的多跳无线网络连通性及能量消耗方面的问题...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 无线网络中TCP性能的改进方案

    TCP协议为因特网上的用户提供了可靠的、健壮的端到端数据通信服务,其中的TCP拥塞控制机制更是保证因特网正常运行的关键技术,无线网络中分组丢失和延迟通常是由于链路误码、本地重传或切换等原因造成的,传统的TCP把所有的分组丢失简单归因于网络拥塞策略的盲目性严重恶化了无线网络环境中TCP的性能,造成网络带宽的浪费和利用率低。鉴于传统TCP的基本假设在无线环境下不再适用...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 战术无线网络性能管理技术研究

    性能管理是战术无线网络管理系统的重要组成部分。它对战术无线网络的运行状况、服务质量和资源利用起监测、管理和控制作用,直接影响网络正常、有效的运行。 论文在分析战术无线网络特点和具体需求基础之上,采用了一种分层分布式网络管理框架。利用数传电台作为短波通信设备,结合SNMP技术和串口通信技术各自的特点,采用了将这两种技术相结合地方法...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 基于多天线技术的无线网络跨层自适应传输方案研究

    未来无线通信网络不仅要具有更大的系统容量,还要支持高速率的无线通信传输业务,同时满足不同业务的服务质量(QoS,Quality of Service)要求。然而,随着人们对业务多样性需求的不断增长,无线频谱资源日益匮乏,已经成为遏制无线通信网络发展的瓶颈。因此,如何提高频谱利用率成为了当前无线通信研究的热点问题。基于多天线技术的跨层自适应机制可以有效地解决这个问题...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 基于人工智能的认知无线网络关键技术研究

    随着Internet技术的不断发展,传统的诸如电子邮件、文件传输以及远程登陆等服务已经不能够满足人们的需要。同时,随着移动Internet设备的大量涌现,能够支持移动性应用的服务将会对网络本身产生不同的需求。这些新的需求促使网络能够根据用户的可变需求对网络结构进行重新设计并导致主动或可编程网络的出现。尽管这一领域已经取得丰硕的成果...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 宿迁电信CDMA无线网络规划研究

    3G规划方法的研究是关系到运营商能否在竞争中取胜和我国通信发展的关键,无线网络规划直接影响到网路的建设成本和运营性能,因此是网络建设过程中非常重要的一环。    论文结合CDMA无线网络关键特点以个人视角着重谈了无线网络规划实施步骤,详细介绍了CDMA系统的网络覆盖和容量规划、链路预算,对CDMA网络优化做了更进一步分析。论文着重以宿迁市CDMA无线网络规划工程为实例...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 无线网络中的几个关键问题研究

    本论文研究了无线自组织网络中存在的几个重要问题,分别是网络容量、网络编码的应用以及无线网络安全。 首先,研究了具有部分基础设施的合作无线网络的吞吐量和时延问题。已有研究表明:只有当网络中基站数目m与节点数目n的阶相同时,混合无线网络的吞吐量可以随着网络节点数目的增多线性增长。利用MIMO分布式通信的纯无线自组织网络(wireless...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • GSM无线网络规划方法——省级GSM网络扩容可行性研究方法与实现

    GSM无线通信系统发展到今天,已经建立起一整套成熟的建网和扩容维护机制,在建设过程中遇到的相关技术问题,都有比较成熟的解决方案。 但是对于一个不断增长和扩大的网络来说,如何保证资源和合理利用,如何有效的使用投资,都是在网络扩容前,必须解决好的问题。这就要求,我们建立一套精确、完整的GSM无线网扩容可行性研究方法。 本文总结了作者在多个省份多期可行性研究中的经验...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
<>