Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Documents Documents
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Document Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Group Actions
  • Group RSS
  • More
  • Cancel
Related
Recommended
  • 基于卫星宽带网络的综合通信系统通信平台的设计与实现

    随着宽带网络通信技术的快速发展,以便携式终端设备为载体的移动通信系统成为当前研究和应用的热点领域之一。同时,随着卫星通信技术的发展,其业务范围和产业规模也在不断扩大。近年来,由国际移动卫星公司主导建立的第四代海事卫星通信系统已经完成了卫星网络的部署,该系统可以提供全球无缝的陆、海、空全方位的卫星移动通信服务,人们使用便携式终端设备通过卫星网络接入终端即可轻松连接到互联网...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
  • 基于XMPP的企业级即时通信系统的研究与实现

    随着信息技术和网络通信技术的发展,即时通信系统的应用也得到了飞速的发展,比较典型的有QQ、MSN,它们的出现使得在以网络为载体的新世纪出现了一种全新的交流方式,它极大地提高了人们交流的效率同时降低了交流的成本,但是现在的各个即时通信系统采用了各自不同的协议,使得不同系统用户之间无法交流,XMPP(Extensible Messaging...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
  • 基于SVM树型多分类的蜂窝通信系统中节点定位算法研究

    蜂窝通信系统由大量的能量、计算能力、存储能力及通信能力受限的移动台节点组成。蜂窝通信系统希望能在广泛的应用领域内实现复杂的大范围监测和追踪任务,而移动台节点定位是相关应用的基础。因此,蜂窝通信系统中节点定位算法受到了广泛的关注。现有的节点定位算法有一部分不适用于蜂窝通信系统,而适用的节点定位算法都比较传统,且不同程度地存在不足,尤其是在代价...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:53 PM
  • 莱芜市08年GSM无线网络扩容建设可行性研究

    中国联通成立十三年来,无线网络覆盖日益完善,网络质量不断提高,CDMA和GSM网络平衡发展,但相对于竞争对手来说,还是有一定的差距的,尤其是GSM网络,差距较为明显,已经成为用户发展的主要障碍因素。莱芜联通在截至2007年底已建工程基础上,随着当地经济的发展、城市建设步伐的推进、新建高速公路的出现以及用户投诉上涨等问题的出现,又将面对如何解决新的网络覆盖需求...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • 基于ADS的CDMA2000抗衰落技术仿真研究

    移动通信是通信领域最为活跃和发展最为迅速的领域之一,对下一代无线通信关键技术的研究是现在通信领域研究的热点,其中一个重要的研究内容就是抗衰落技术。CDMA2000是第三代移动通信系统的主要技术标准之一,其关键技术以IS-95为基础,保持了与第二代移动通信系统良好的兼容性,同时又采用了多项新技术,支持从话音分组数据到多媒体业务,具有较高的综合经济技术性能...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • 基于拍卖机制的无线网络带宽分配方法的研究

    下一代互联网的精髓在于网络融合,即建设一个能够提供话音、数据、多媒体等多种业务的,集通信、信息、电子商务、娱乐于一体,满足自由通信的融合网络。这种趋势使得现有的Internet资源分配方案不能适应当前网络应用。由于用户特征呈多元化,资源利用率不再是资源分配唯一的优化对象,必须在分配过程中考虑用户满意度、系统效益等要素。如何合理分配有限的资源为不同服务质量需求的应用提供服务...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • 无线网络中协作通信系统的性能分析

    作为抵抗无线衰落损伤、提高通信系统可靠性和增加系统传输速率的一种有效手段,协作(Cooperative)通信技术无疑是近几年学术界研究的热点之一。在无线环境中,单天线便携式移动节点可以协调地共享其它节点的资源,在源节点与目的节点之间构建多条通信链路,形成一个虚拟的MIMO系统,从而为小型移动设备的MIMO实用化提供了一条崭新的出路...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • 下一代无线网络的跨层软切换管理系统的研究

    随着无线通信技术的迅速发展,我们的生活中存在着各种各样的无线网络,例如蜂窝网络,卫星网络,无线局域网,移动自组织网络和传感器网络。这些网络各有特色,互相补充。下一代无线网络应该是一个公共的、可扩展的IP核心网络平台,使得各种各样的网络技术都能够接入到该平台,实现拥有不同接入技术的异构网络之间的互连。用户可以根据自己的服务需求,在各种网络之间移动切换...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • 基于TCPW的无线网络TCP改进算法研究

    传输控制协议(TCP)被广泛应用于有线网络中。作为传输层协议,它提供端到端的可靠传输服务,被公认为是有线网络中一种很有效的传输层解决方案。拥塞控制是TCP协议研究的一个热门领域。在传统的有线网络中,拥塞被作为丢包发生的主要原因,TCP正是基于这种假设而工作的。相比之下,无线网络由于具有高误码率以及其它方面的特点,也会因此发生丢包...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • 基于无线网络的网络控制系统的调度研究

    将无线引入网络控制系统研究,既是一种突破也带来了很多挑战。以往基于有线网络控制系统得到的很多分析和研究方法在无线环境下不再适用,需要重新的设计与研究。针对无线网络控制系统的研究涉及到网络通信技术与控制科学两个领域,其系统性能的提高不仅依赖于控制算法的设计,还与网络中数据的调度密切相关。本文的研究重点就是基于无线网络的网络控制系统的调度问题...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • 基于无线网络的定位系统的设计与实现

    无线定位是指利用无线通信资源,通过测量信号的各种参数,借助一定的定位算法,确定被测目标在某一坐标系中的位置。无线定位分为卫星无线定位和地面无线定位。其中地面无线定位又分为基于公共移动通信系统的定位系统,基于传感器的专用定位系统和基于无线网络的定位系统。 本文根据无线定位系统的原理设计并实现了一个基于无线网络的定位系统,采用了距离相关的定位方法...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • 基于认知无线电的超宽带系统兼容性分析与研究

    超宽带(Ultra-Wideband)通信技术性能优良,具有广阔的应用前景,受到越来越多的关注。UWB通信系统的信号在频域上范围极宽,实现UWB通信系统与其他现有通信系统的兼容是使UWB技术得到广泛应用的首要前提。 认知无线电技术是近来无线通信中的新热点。它可以感知到周围的环境,从而智能地改变和调整通信机制,高效地使用无线资源,缓解目前频谱短缺的现状...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • 数字多媒体中央控制系统设计

    现代化教学系统的应用愈来愈受到人们的重视,传统的方式已经不适应现代化的需要。作为一种新型的教育形式和现代化教学手段,多媒体中央控制技术给教育行业带来了新的机遇。本文正是针对这一现状,研究设计了一种基于单片机的多媒体中央控制系统。 (1)深入研究了多媒体中央控制系统技术,分析并指出了本课题研究的关键技术,阐述了多媒体中央控制系统的发展趋势和研究意义...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • 通信测距复合系统中TDOA技术的研究

    扩频技术由于具有很强的抗干扰能力、很低的被截获概率、很高的距离鉴别力、良好的码分多址通信能力和很好的通信保密性等特性,在军事/民用通信和遥测、定位领域得到了广泛的应用。 然而以往完成扩频通信和定位任务是独立工作的系统,系统的复杂度、造价及系统间的电磁互扰不利于扩频技术广泛的推广。为此,本文提出一种全新结构的系统-复合系统,该系统能够同时完成扩频通信和测距任务...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • 基于多带OFDM技术的超宽带无线通信跨层设计和联合优化研究

    超宽带(Ultra WideBand,UWB)技术在与其它通信系统共存的情况下能够提供低功耗、高速率的数据传输,已逐渐成为无线通信领域研究、开发的一个热点,并被视为下一代无线通信的关键技术之一。现在绝大多数的超宽带无线通信的研究还是基于开放系统互连模型进行分层研究。分层设计方法在过去的几十年中应用得很好,但日益增加的用户需求正在挑战这种设计哲学...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • OFDM技术及其在低压电力载波通信中的应用研究

    本课题为常州通泰仪器仪表厂的委托项目,根据用户的实际设计要求,对正交频分复用(OFDM)技术及其在低压电力载波通信系统中的应用进行了研究。论文首先分析了电力线信道作为通信媒介的特点,建立了实用的信道模型,并对该模型进行仿真。同时研究了可在低压电力线上实现高速数据通信的OFDM技术原理与实现机理,并以所建立的信道模型为基础,建立了与HomePlug1...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • 天线相关性对面向接收机的发射技术性能影响研究

    面向接收机的发送技术可以降低接收端的复杂性并提高系统吞吐量,是当前的研究热点之一,较为成熟的技术方案主要有线性的 MIMO JT、TxMMSE、TxMF等以及非线性的 TxNZF、THP 等两大类。目前这些发送技术研究中一般假设信道是系数为独立同分布的复高斯变量,以简化所研究的系统模型,因而没有考虑MIMO 系统中天线单元之间的相关性...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • ARJ21飞机反推力伺服加载系统的研究

    反推力装置是提升飞机性能的重要系统。在其地面试验中,需要开发一加载系统模拟其打开和收回过程所受空气载荷,从而检测其操纵系统、液压系统的技术性能指标,为反推力作动系统及全机液压系统的适航符合性提供试验依据。 本文针对反推力液压伺服加载系统进行了研究,并在此基础上开发了反推力装置的加载系统。主要的研究工作如下: 针对反推力装置的实际结构制定了基本的加载方案...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:52 PM
  • 基于无线网络的多媒体监控系统的研究与设计

    21世纪是计算机网络、多媒体信息处理、传输技术的飞速发展的时代,基于无线网络的多媒体监控技术将成为未来监控系统的潮流之一。目前国内外市场上,主要应用的监控系统有模拟视频监控和数字视频监控两类产品。前者虽然成熟稳定,但已经不适应数字信息高度发达的当今社会;后者以计算机技术、通信网络及图像视频压缩为核心,也是本文所研究的基于无限网络的多媒体监控系统的核心技术之一...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
  • 无线网络自主定位性能的优化研究

    随着3G、3.5G(Wimax)、4G(LTE,Long Time Evaluation)的发展,无线网络提供了更加丰富的业务。其中,无线网络定位业务(Wireless Network Positioning Services)被运营商看好。由于许多无线网络定位技术缺乏系统性、自主工作能力和自适应性,导致无线网络定位系统实施复杂...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:50 PM
<>