Wireless Power - Beyond the Phone
  • Challenges & Projects
  • Design Challenges
  • Wireless Power - Beyond the Phone
  • More
  • Cancel
Wireless Power - Beyond the Phone
Blog Beyond the phone - ein Plan muss her!
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Files
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
  • Share
  • More
  • Cancel
Group Actions
  • Group RSS
  • More
  • Cancel
Engagement
  • Author Author: hlipka
  • Date Created: 13 Mar 2014 10:17 PM Date Created
  • Views 1983 views
  • Likes 0 likes
  • Comments 11 comments
  • beyond_the_phone
Related
Recommended

Beyond the phone - ein Plan muss her!

hlipka
hlipka
13 Mar 2014

(Note: an english version of this post can be found on my personal blog. Feel free to comment here in english)

Zuerst - vielen Dank dafür dass ich an diesem Contest teilnehmen darf. Nicht nur weil die Preise großartig sind, sondern weil er mir auch die Gelegenheit (und eine Ausrede image für ein interessantes Projekt gibt.

 

Wer ein Kind zu Hause hat, kennt das Problem: die meisten interessanten Spielzeuge haben Batterien, und sie scheinen ständig alle zu sein. Zum Geldsparen kann man ja Akkus verwenden, aber die sind dann eher noch schneller alle. Und das natürlich immer in dann wenn das Kind damit spielen möchte. Bei uns war das erste gerät, bei dem das aufgefallen ist zwar kein Spielzeug, aber fast noch wichtiger: ein Nachtlicht. Um Batterien zu sparen, und um sie insbesondere nicht immer zum Laden raus nehmen zu müssen habe ich als erstes einen LiIon-Akku eingebaut. Und um mir dann auch noch das ständige Laden zu sparen, habe ich ein einfaches Wireless-Charging-Modul eingebaut, welches seit geraumer Zeit treu seinen Dienst verrichtet. Kein Laden mehr, keine Kabel im Bett.

 

Schon damals war die Idee, dass man das ja auch für andere Dinge nützlich wäre. Da gibt es einen Kassettenspieler, ein funk-gesteuertes Auto und diverse andere Spielzeuge, die immer in unpassenden Momenten nicht mehr gehen. Als ich daher diesen Wettbewerb gefunden habe, hatte ich schon ein passendes Objekt im Auge:

image

Während ich also auf das Demo Kit gewartet habe, konnte ich mir Gedanken machen wie das Projekt denn am besten anzugehen wäre. Die Pistenraupe wird mit 8 Mignon-Zellen betrieben, als mit 12V. Das bedeutet zwar, das vermutlich genügend Platz für die gesamte Elektronik vorhanden ist, andererseits liefert der Qi-Empfänger nur 5 V zum Laden. Das erfordert also besondere Massnahmen.

Als erstes werde ich aber ein wenig mit dem Kit experimentieren. Insbesondere interessiert mich, über welche Entfernungen man wieviel Energie übertragen kann. Das wäre dann wohl der nächste Beitrag hier...

  • Sign in to reply

Top Comments

  • hlipka
    hlipka over 12 years ago in reply to sleuz +1
    @Simon: Ich habe ja glücklicherweise schon ein paar Erfahrungen. Am schwierigsten sind vermutlich die Platzprobleme - das beeinflusst die möglichen Lösungen immer ungemein. Momentan sieht es aber so aus…
Parents
  • mcb1
    mcb1 over 12 years ago

    Nice

    I get to play with the real ones at Mt Lyford.

    Using a 5v to 12v booster shouldn't be an issue.

     

    Mark

     

    ----- and from Google Translate ----

    Nizza
    Ich bekomme mit den realen am Mt. Lyford spielen.
    Mit einem 5V bis 12V Booster sollte kein Problem sein.

    Marke

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • More
    • Cancel
Comment
  • mcb1
    mcb1 over 12 years ago

    Nice

    I get to play with the real ones at Mt Lyford.

    Using a 5v to 12v booster shouldn't be an issue.

     

    Mark

     

    ----- and from Google Translate ----

    Nizza
    Ich bekomme mit den realen am Mt. Lyford spielen.
    Mit einem 5V bis 12V Booster sollte kein Problem sein.

    Marke

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • More
    • Cancel
Children
  • hlipka
    hlipka over 12 years ago in reply to mcb1

    @mcb1: now I'm envious image

    Regarding the 12V-converter: (this anticipates a future posting) it would be for charging only - I would not use a converter for powering the motors from a single Lithium battery. But even then it might not be the most efficient. I will need to think about it a little bit more.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • More
    • Cancel
  • mcb1
    mcb1 over 12 years ago in reply to hlipka

    Hendrik

    Here's a picture to help....

    image

     

    You may be able to replace 3 AA cells (1.2v)  with one of these (3.6v) (same size as an AA battery)

    http://dx.com/p/uitra-fire-rechargeable-14500-battery-orange-black-multi-colored-2pcs-3-6v-289823

    You could switch them into parallel during charging.

     

    This would also give you some room to mount some electronics ...

    Mark

     

     

    ----------------- hopefully google translate works ---------------

     

    Hendrik
    Hier ist ein Bild, um zu helfen ....

    Sie können auf 3 AA-Zellen (1,2 V) mit einem von diesen (3,6 V) zu ersetzen (gleiche Größe wie eine AA-Batterie)
    UItra Fire Rechargeable 14500 Battery - Orange + Black + Multi-Colored (2PCS / 3.6V) - Free Shipping - DealExtreme
    Man könnte sie während des Ladevorgangs in parallel zu schalten.

    Dies würde auch Ihnen etwas Raum, einige Elektronikträger ...
    Marke

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • More
    • Cancel
  • hlipka
    hlipka over 12 years ago in reply to mcb1

    @mcb1: you are really taking over my planning now image Actually I already did thought about that, but just wanted to wait a little bit with posting about it (no need to rush it, there are plenty of weeks waiting for a sign of life...)

     

    The problem with using multiple cells is that they need to be balanced during charging. So I need to think about proper solutions for that (there are multiple ones, each with its own set of pros and cons). So if you wait a little bit, you get a full post about that problem...

     

    btw: You don't need to add the German translation for me, I can do English image I started the post in German because Element14 specifically to do so.

     

    hli

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • More
    • Cancel
  • mcb1
    mcb1 over 12 years ago in reply to hlipka

    you are really taking over my planning now

    Sorry it wasn't my intention, and you're right about the charging.

     

    I need to write up mine, as I have a few software challenges to overcome as well during the weeks ahead.

    Cheers Mark