Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Unsinnige prozentuale Verbreiterung von Pads mit vorgegebenen Diameter
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 606 views
  • Users 0 members are here
Related

Unsinnige prozentuale Verbreiterung von Pads mit vorgegebenen Diameter

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Problem: High Density Stecker Stecker auf Board mit anderen

bedrahteten Bauteilen. Bohrung 0.57 mm mit 1.27 mm Pinabstand und der

Notwendigkeit noch eine Leitung zwischen den Pins hindurchzubekommen gibt

0.14 mm/Abstand/Leiterbahnbreite bei gleichmaessiger Aufteilung. Der

Footprint ist entsprechend mit 0.57 mm Bohrung/ 0.85 mm Diameter definiert.

 

Erwartung: DRC Definition Restring PAD Min:0,14mm %:20 Max:0.44 mm sollte die

kritschen Pads des HD Steckers unberuehrt lassen, und an den unkritschen

Stellen mit Paddiameterdefinition "Auto" eine entsprechende Vergroesserung

machen.

 

Tatsaechlich: Auch die mit festen Diameter definierten Pads unterliegen der

prozentualen Vergroesserung (http://www.cadsoft.de/faq.htm#06012601:

11. Wie wird der Pad-Durchmesser bestimmt?).

 

Schlussfolgerung: Es darf keine prozentuale Vergroesserung angegeben werden

und alle unkritischen Pads, die aber mit Auto definiert sind, erhalten nur

0.14 mm Restring und werden kritisch.

 

Vorschlag: Vergroesserung nur an mit "Auto Diameter" definierten Pads, aber

natuerlich Test bei allen Pads auf Min-Wert.

 

--

Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de

 

Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt

-


Tel. 06151 162516 -


Fax. 06151 164321 -


 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Uwe Bonnes schrieb:

     

    Vorschlag: Vergroesserung nur an mit "Auto Diameter" definierten Pads, aber

    natuerlich Test bei allen Pads auf Min-Wert.

     

    Das fände ich wiederum sehr schlecht: ich erschlage z.B. mit einem

    separaten Design-Rule Satz einseitige Leiterplatten mit vergrößerten

    Lötaugen - unter Verwendung meiner normalen Bibliotheken, in denen kein

    einziges Pad "Auto" Diameter hat (dessen Sinn sich mir noch nie

    erschlossen hat).

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Hi,

    meiner Meinung nach sollten pads immer so erscheinen wie sie in den

    Bauteilen gebaut wurden und nicht durch irgendwelche Einstellungen im DRC

    verändert werden. Eine Warnung oder Fehlermeldung ist OK und notwendig.

    Bei uns werden auch mal PADS mit Restring "0" bzw. sehr kleinem Restring

    benötigt die dann auch nicht unbedingt durchkontaktiert sein müssen.

    Gruß

    Jan Hänel

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Hi,

    meiner Meinung nach sollten pads immer so erscheinen wie sie in den

    Bauteilen gebaut wurden und nicht durch irgendwelche Einstellungen im DRC

    verändert werden. Eine Warnung oder Fehlermeldung ist OK und notwendig.

    Bei uns werden auch mal PADS mit Restring "0" bzw. sehr kleinem Restring

    benötigt die dann auch nicht unbedingt durchkontaktiert sein müssen.

    Gruß

    Jan Hänel

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 01.03.2011 08:55, schrieb jan.haenel:

    Hi,

    meiner Meinung nach sollten pads immer so erscheinen wie sie in den

    Bauteilen gebaut wurden und nicht durch irgendwelche Einstellungen im DRC

    verändert werden. Eine Warnung oder Fehlermeldung ist OK und notwendig.

    Bei uns werden auch mal PADS mit Restring "0" bzw. sehr kleinem Restring

    benötigt die dann auch nicht unbedingt durchkontaktiert sein müssen.

     

    Man kann sich eine default.dru abspeichern, bei der die min. Restring-

    werte und der Prozentwert auf 0 gestellt ist. image

    Beim anlegen eines neuen Bord überprüft Eagle ob es eine default.dru

    in dru-Ordner gibt, und die wird dann geladen.

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    _____________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

    _____________________________________________________________