Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) DNC* - do not connect Pin?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1406 views
  • Users 0 members are here
Related

DNC* - do not connect Pin?

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Gibt es in Eagle die Möglichket, einem Pin die Eigenschaft DNC (Do not

connect) zu geben, evtl. sogar mit einer ERC Rule versehen, daß

angezeigt wird, wenn man ihn versehentlich verbindet?

Ich sehe die Eigenschaft NC, was aber nicht ausschließen würde, daß man

den Pin als Stützpunkt "mißbraucht", wenn auch eher unüblich.

 

--

Christoph

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Christoph Kukulies schrieb:

     

    Gibt es in Eagle die Möglichket, einem Pin die Eigenschaft DNC (Do not

    connect) zu geben, evtl. sogar mit einer ERC Rule versehen, daß

    angezeigt wird, wenn man ihn versehentlich verbindet?

    Ich sehe die Eigenschaft NC, was aber nicht ausschließen würde, daß man

    den Pin als Stützpunkt "mißbraucht", wenn auch eher unüblich.

     

    Niemand zwingt Dich, dafür überhaupt einen Pin im Symbol einzuzeichnen.

     

    Wenn kein Pin vorhanden ist, kann auch keiner angeschlossen werden.

     

    Tilmann

    (der sich manchmal über die Fragen hier wundert...)

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 09.08.2010 11:30, schrieb Tilmann Reh:

    Christoph Kukulies schrieb:

    >

    >> Gibt es in Eagle die Möglichket, einem Pin die Eigenschaft DNC (Do not

    >> connect) zu geben, evtl. sogar mit einer ERC Rule versehen, daß

    >> angezeigt wird, wenn man ihn versehentlich verbindet?

    >> Ich sehe die Eigenschaft NC, was aber nicht ausschließen würde, daß man

    >> den Pin als Stützpunkt "mißbraucht", wenn auch eher unüblich.

    >

    Niemand zwingt Dich, dafür überhaupt einen Pin im Symbol einzuzeichnen.

    >

    Wenn kein Pin vorhanden ist, kann auch keiner angeschlossen werden.

    >

    Tilmann

    (der sich manchmal über die Fragen hier wundert...)

    >

     

    Ich wollte nur ganz formal alle Pins eines Bauelementes mit einem

    internen Namen versehen - wobei ich auch darauf stieß, daß Namen nicht

    doppelt vorkommen dürfen, was in der Realität aber durchaus vorkommt

    (Opamps, NULL, NULL oder wie gesagt DNC* DNC*), wobei man im Schaltplan

    vielleicht auch noch eine Fußnote anbringen möchte.

     

    Also, so abwegig finde ich meine Frage nicht und über die Antwort ist

    auch nicht gerade freundlich.

     

    --

    Christoph

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Christoph Kukulies schrieb:

     

    Ich wollte nur ganz formal alle Pins eines Bauelementes mit einem

    internen Namen versehen

     

    Vielleicht verwexelst Du noch irgendwo Pins mit Pads (Du erwähntest

    vorher auch ein "Symbol" im Zusammenhang mit einem "Gehäuse", was so

    nicht zusammenpaßt).

     

    Es ist weder sinnvoll noch notwendig, bei einem Symbol alle Pads des

    Bauteils einzuzeichnen. Das Symbol repräsentiert nur die wirklich

    beschalteten Anschlüsse. Damit entfällt einklich auch die Notwendigkeit

    bzw. die Sinnhaftigkeit von NC Pins (ich selbst habe die auch noch nie

    genutzt).

     

    - wobei ich auch darauf stieß, daß Namen nicht

    doppelt vorkommen dürfen, was in der Realität aber durchaus vorkommt

    (Opamps, NULL, NULL oder wie gesagt DNC* DNC*)

     

    Das ist wohl eine andere Baustelle (und mit den @x-Pinnamen auch

    akzeptabel gelöst).

     

    Also, so abwegig finde ich meine Frage nicht und über die Antwort ist

    auch nicht gerade freundlich.

     

    Sorry, das war nicht unfreundlich gemeint. Ich bin nur manchmal wirklich

    verwundert... image

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 09.08.2010 15:30, schrieb Tilmann Reh:

    René König schrieb:

    >

    >>> Es ist weder sinnvoll noch notwendig, bei einem Symbol alle Pads des

    >>> Bauteils einzuzeichnen. Das Symbol repräsentiert nur die wirklich

    >>> beschalteten Anschlüsse. Damit entfällt einklich auch die Notwendigkeit

    >>> bzw. die Sinnhaftigkeit von NC Pins (ich selbst habe die auch noch nie

    >>> genutzt).

    >>

    >> Also ich habe NC-Pins schon in Benutzung, allerdings habe ich diese dann

    >> auch angeschlossen (und die Warnung vom ERC ignoriert). Gemacht habe ich

    >> das z.B. hier, siehe Seite 21 und/oder 22, Pin 5:

    >>

    >> http://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/LEA-6_NEO-6_HardwareIntegrationManual_%28GPS.G6-HW-09007%29.pdf

    >

    Wegen des entsprechenden Hinweises auf Seite 23 hätte ich den Pin

    ebenfalls VCC (@2) genannt und auf "Passive" gesetzt, so daß er ruhig

    offen gelassen werden darf.

    >

    Den als NC zu deklarieren, dann trotzdem anzuschließen und schließlich

    die ERC-Warnung zu ignorieren, halte ich für systematisch falsch.

    >

    Tilmann

    >

     

    Na ja, den Pin als NC, aber dann als recomended doch anzuschließen

    klingt bißchen nach Schildbürger-Datenblatt image

    Es werden aber in Datenblättern NC (not connected)und auch DNC

    (Do not connect)angegeben. Den feinen Unterschied habe ich schon mal

    kennen gelernt (Zum Glück nur Prototyp). Seitdem bleiben die Dinger frei.

     

    --

    Gruß / regards

     

    Joern

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 09.08.2010 15:30, schrieb Tilmann Reh:

    René König schrieb:

    >

    >>> Es ist weder sinnvoll noch notwendig, bei einem Symbol alle Pads des

    >>> Bauteils einzuzeichnen. Das Symbol repräsentiert nur die wirklich

    >>> beschalteten Anschlüsse. Damit entfällt einklich auch die Notwendigkeit

    >>> bzw. die Sinnhaftigkeit von NC Pins (ich selbst habe die auch noch nie

    >>> genutzt).

    >>

    >> Also ich habe NC-Pins schon in Benutzung, allerdings habe ich diese dann

    >> auch angeschlossen (und die Warnung vom ERC ignoriert). Gemacht habe ich

    >> das z.B. hier, siehe Seite 21 und/oder 22, Pin 5:

    >>

    >> http://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/LEA-6_NEO-6_HardwareIntegrationManual_%28GPS.G6-HW-09007%29.pdf

    >

    Wegen des entsprechenden Hinweises auf Seite 23 hätte ich den Pin

    ebenfalls VCC (@2) genannt und auf "Passive" gesetzt, so daß er ruhig

    offen gelassen werden darf.

    >

    Den als NC zu deklarieren, dann trotzdem anzuschließen und schließlich

    die ERC-Warnung zu ignorieren, halte ich für systematisch falsch.

    >

    Tilmann

    >

     

    Na ja, den Pin als NC, aber dann als recomended doch anzuschließen

    klingt bißchen nach Schildbürger-Datenblatt image

    Es werden aber in Datenblättern NC (not connected)und auch DNC

    (Do not connect)angegeben. Den feinen Unterschied habe ich schon mal

    kennen gelernt (Zum Glück nur Prototyp). Seitdem bleiben die Dinger frei.

     

    --

    Gruß / regards

     

    Joern