Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Verwendung der Bibliotheken
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 2276 views
  • Users 0 members are here
Related

Verwendung der Bibliotheken

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Hallo zusammen,

bin Neuling im Umgang mit EAGLE und da hat man so seine Anfangsschwierigkeiten. Das mit dem USE-Konzept ist durchaus eine sinnvolle Sache, nur woher weiß ich denn nur, in welcher Bibliothek sich denn nun das von mir gewünschte Teil sich versteckt. Habe mir das Buch "Leiterplattendesign mit EAGLE 5" zum einarbeiten besorgt und wollte einfach mal das Beispiel durchziehen. Leider scheiter man hier eben schon an dem Bibliohtekensystem. Zum einen sind die hier im Buch angegebenen Bibliotheken zum einen nicht vollständig für das Projekt angegeben, zum anderen nicht korrekt. Kann es wirklich sein, dass Inhalte von Bibliotheken (hier das Beispiel Kondensatoren und Widerständen (discrete.lbr)), komplett von einer Bibliothek in eine andere wandern (resistor.lib), oder ist das ein Fehler im Buch? Wenn diese Verschiebung wirklich so wäre, wie kann man das bei den einzelnen Versionen von EAGLE nachverfolgen?

So nun zu meinem eigentlichen Problem bei den Bibliotheken. Ich sehe hier im Schaltplan z.B. das GND-Symbol. Gehen wir davon aus, das wir bis dato nicht wissen, in welcher der vielen Bibliotheken es sich verbirgt. Ich hatte nun gehofft, dass ich im Control Panel eine suche auf alle Bibliotheken durchführen kann und das diese Suche mir dann ausgiebt, welche Bibliothek ich "In use" machen muß. Hat da jemand eine Idee wie man hier alternativ suchen kann?

Bug beim "Suchen im ADD-Window" ?

Nachdem ich alle Libraries nun habe, wollte ich nach 1N4148*suchen. Kein Treffer. Hmm, bei 1N* findet er aber 1N4148. Interessant ist hier, das wenn er mal etwas gefunden hat, dass er auch dann die Suche mit 1N4148* korrekt ausführt und Resultate anbietet. Ist dieses Verahlten bekannt? Diesen Effekt konnte ich mit der 5.4 als auch jetzt mit der 5.10.0 nachstellen.

 

Danke

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Am 16.08.2010 09:19, schrieb Michael Baldischweiler:

    Hallo zusammen,

    bin Neuling im Umgang mit EAGLE und da hat man so seine Anfangsschwierigkeiten. Das mit dem USE-Konzept ist durchaus eine sinnvolle Sache, nur woher weiß ich denn nur, in welcher Bibliothek sich denn nun das von mir gewünschte Teil sich versteckt. Habe mir das Buch "Leiterplattendesign mit EAGLE 5" zum einarbeiten besorgt und wollte einfach mal das Beispiel durchziehen. Leider scheiter man hier eben schon an dem Bibliohtekensystem. Zum einen sind die hier im Buch angegebenen Bibliotheken zum einen nicht vollständig für das Projekt angegeben, zum anderen nicht korrekt. Kann es wirklich sein, dass Inhalte von Bibliotheken (hier das Beispiel Kondensatoren und Widerständen (discrete.lbr)), komplett von einer Bibliothek in eine andere wandern (resistor.lib), oder ist das ein Fehler im Buch? Wenn diese Verschiebung wirklich so wäre, wie kann man das bei den einzelnen Versionen von EAGLE nachverfolgen?

    So nun zu meinem eigentlichen Problem bei den Bibliotheken. Ich sehe hier im Schaltplan z.B. das GND-Symbol. Gehen wir davon aus, das wir bis dato nicht wissen, in welcher der vielen Bibliotheken es sich verbirgt. Ich hatte nun gehofft, dass ich im Control Panel eine suche auf alle Bibliotheken durchführen kann und das diese Suche mir dann ausgiebt, welche Bibliothek ich "In use" machen muß. Hat da jemand eine Idee wie man hier alternativ suchen kann?

    Bug beim "Suchen im ADD-Window" ?

    Nachdem ich alle Libraries nun habe, wollte ich nach 1N4148*suchen. Kein Treffer. Hmm, bei 1N* findet er aber 1N4148. Interessant ist hier, das wenn er mal etwas gefunden hat, dass er auch dann die Suche mit 1N4148* korrekt ausführt und Resultate anbietet. Ist dieses Verahlten bekannt? Diesen Effekt konnte ich mit der 5.4 als auch jetzt mit der 5.10.0 nachstellen.

    >

    Danke

    >

     

    Hallo ebenfalls.

    Als erstes stell bitte bei deinenm Newsreader mal die Zeilenlänge ein

    das kannst du dann in der Gruppe "Test" probieren.

     

    Ich kenne das genannte Buch nicht, aber eigentlich werden eagle

    libraries nicht umbenannt, sondern nur Fehler korrigiert.

    Spulen, Widerstände und Kondensatoren gibt es in der RCL. Die

    Resistor.lbr ist neueren Datums.

    Es empfielt sich auch ein Blick in das doc-Verzeichnis, in dem es ein

    Tutorial, ein Manual und eine Update Info gibt.

     

    Es gibt im ADD Dialog doch eine Bauteil Suche und eagle findet die

    Bauteile, vorausgesetzt das die lib "in use" ist.

    Bei allen CAD Systemen sind die Bauteile ein kleines Problem. Unmöglich

    für den CAD-Hersteller auf jede Einzelheit einzugehen, z.B. das ganze

    ABC vor und hinter der Typenbezeichnung.

    Deshalb sollte man im ADD auch "unscharf" suchen, also nicht die exakte

    Bezeichnung, sondern nur das Wesentliche. Also statt "LM 317 xyz"

    einfach nach 317, wobei das Sternchen halt "alles" bedeutet.

     

    Die Beispiele mit der 4148 kann ich nicht nachvollziehen. Eagle hat das

    Teil jedesmal gefunden image

     

     

    --

    Gruß / regards

     

    Joern

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Joern Paschedag schrieb:

     

    Als erstes stell bitte bei deinenm Newsreader mal die Zeilenlänge ein

    das kannst du dann in der Gruppe "Test" probieren.

     

    Daraus wird wohl nichts, er hat über element-14 geschrieben...

    Dieses Webinterface ist noch schlechter als das von James Morrison. image

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Joern Paschedag schrieb:

     

    Als erstes stell bitte bei deinenm Newsreader mal die Zeilenlänge ein

    das kannst du dann in der Gruppe "Test" probieren.

     

    Daraus wird wohl nichts, er hat über element-14 geschrieben...

    Dieses Webinterface ist noch schlechter als das von James Morrison. image

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 16.08.2010 11:35, schrieb Tilmann Reh:

    Joern Paschedag schrieb:

    >

    >> Als erstes stell bitte bei deinenm Newsreader mal die Zeilenlänge ein

    >> das kannst du dann in der Gruppe "Test" probieren.

    >

    Daraus wird wohl nichts, er hat über element-14 geschrieben...

    Dieses Webinterface ist noch schlechter als das von James Morrison. image

    >

    Tilmann

    >

    Sorry, hab ich übersehen, ist aber wenigstens ein Hinweis.

     

    --

    Gruß / regards

     

    Joern