Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Verwendung der Bibliotheken
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 2276 views
  • Users 0 members are here
Related

Verwendung der Bibliotheken

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Hallo zusammen,

bin Neuling im Umgang mit EAGLE und da hat man so seine Anfangsschwierigkeiten. Das mit dem USE-Konzept ist durchaus eine sinnvolle Sache, nur woher weiß ich denn nur, in welcher Bibliothek sich denn nun das von mir gewünschte Teil sich versteckt. Habe mir das Buch "Leiterplattendesign mit EAGLE 5" zum einarbeiten besorgt und wollte einfach mal das Beispiel durchziehen. Leider scheiter man hier eben schon an dem Bibliohtekensystem. Zum einen sind die hier im Buch angegebenen Bibliotheken zum einen nicht vollständig für das Projekt angegeben, zum anderen nicht korrekt. Kann es wirklich sein, dass Inhalte von Bibliotheken (hier das Beispiel Kondensatoren und Widerständen (discrete.lbr)), komplett von einer Bibliothek in eine andere wandern (resistor.lib), oder ist das ein Fehler im Buch? Wenn diese Verschiebung wirklich so wäre, wie kann man das bei den einzelnen Versionen von EAGLE nachverfolgen?

So nun zu meinem eigentlichen Problem bei den Bibliotheken. Ich sehe hier im Schaltplan z.B. das GND-Symbol. Gehen wir davon aus, das wir bis dato nicht wissen, in welcher der vielen Bibliotheken es sich verbirgt. Ich hatte nun gehofft, dass ich im Control Panel eine suche auf alle Bibliotheken durchführen kann und das diese Suche mir dann ausgiebt, welche Bibliothek ich "In use" machen muß. Hat da jemand eine Idee wie man hier alternativ suchen kann?

Bug beim "Suchen im ADD-Window" ?

Nachdem ich alle Libraries nun habe, wollte ich nach 1N4148*suchen. Kein Treffer. Hmm, bei 1N* findet er aber 1N4148. Interessant ist hier, das wenn er mal etwas gefunden hat, dass er auch dann die Suche mit 1N4148* korrekt ausführt und Resultate anbietet. Ist dieses Verahlten bekannt? Diesen Effekt konnte ich mit der 5.4 als auch jetzt mit der 5.10.0 nachstellen.

 

Danke

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Am 16.08.2010 09:19, schrieb Michael Baldischweiler:

    Hallo zusammen,

    bin Neuling im Umgang mit EAGLE und da hat man so seine Anfangsschwierigkeiten. Das mit dem USE-Konzept ist durchaus eine sinnvolle Sache, nur woher weiß ich denn nur, in welcher Bibliothek sich denn nun das von mir gewünschte Teil sich versteckt. Habe mir das Buch "Leiterplattendesign mit EAGLE 5" zum einarbeiten besorgt und wollte einfach mal das Beispiel durchziehen. Leider scheiter man hier eben schon an dem Bibliohtekensystem. Zum einen sind die hier im Buch angegebenen Bibliotheken zum einen nicht vollständig für das Projekt angegeben, zum anderen nicht korrekt. Kann es wirklich sein, dass Inhalte von Bibliotheken (hier das Beispiel Kondensatoren und Widerständen (discrete.lbr)), komplett von einer Bibliothek in eine andere wandern (resistor.lib), oder ist das ein Fehler im Buch? Wenn diese Verschiebung wirklich so wäre, wie kann man das bei den einzelnen Versionen von EAGLE nachverfolgen?

    So nun zu meinem eigentlichen Problem bei den Bibliotheken. Ich sehe hier im Schaltplan z.B. das GND-Symbol. Gehen wir davon aus, das wir bis dato nicht wissen, in welcher der vielen Bibliotheken es sich verbirgt. Ich hatte nun gehofft, dass ich im Control Panel eine suche auf alle Bibliotheken durchführen kann und das diese Suche mir dann ausgiebt, welche Bibliothek ich "In use" machen muß. Hat da jemand eine Idee wie man hier alternativ suchen kann?

    Bug beim "Suchen im ADD-Window" ?

    Nachdem ich alle Libraries nun habe, wollte ich nach 1N4148*suchen. Kein Treffer. Hmm, bei 1N* findet er aber 1N4148. Interessant ist hier, das wenn er mal etwas gefunden hat, dass er auch dann die Suche mit 1N4148* korrekt ausführt und Resultate anbietet. Ist dieses Verahlten bekannt? Diesen Effekt konnte ich mit der 5.4 als auch jetzt mit der 5.10.0 nachstellen.

    >

    Danke

    >

     

    Hallo ebenfalls.

    Als erstes stell bitte bei deinenm Newsreader mal die Zeilenlänge ein

    das kannst du dann in der Gruppe "Test" probieren.

     

    Ich kenne das genannte Buch nicht, aber eigentlich werden eagle

    libraries nicht umbenannt, sondern nur Fehler korrigiert.

    Spulen, Widerstände und Kondensatoren gibt es in der RCL. Die

    Resistor.lbr ist neueren Datums.

    Es empfielt sich auch ein Blick in das doc-Verzeichnis, in dem es ein

    Tutorial, ein Manual und eine Update Info gibt.

     

    Es gibt im ADD Dialog doch eine Bauteil Suche und eagle findet die

    Bauteile, vorausgesetzt das die lib "in use" ist.

    Bei allen CAD Systemen sind die Bauteile ein kleines Problem. Unmöglich

    für den CAD-Hersteller auf jede Einzelheit einzugehen, z.B. das ganze

    ABC vor und hinter der Typenbezeichnung.

    Deshalb sollte man im ADD auch "unscharf" suchen, also nicht die exakte

    Bezeichnung, sondern nur das Wesentliche. Also statt "LM 317 xyz"

    einfach nach 317, wobei das Sternchen halt "alles" bedeutet.

     

    Die Beispiele mit der 4148 kann ich nicht nachvollziehen. Eagle hat das

    Teil jedesmal gefunden image

     

     

    --

    Gruß / regards

     

    Joern

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 16.08.2010 10:34, schrieb Joern Paschedag:

    Es gibt im ADD Dialog doch eine Bauteil Suche und eagle findet die

    Bauteile, vorausgesetzt das die lib "in use" ist.

     

    Michael schrieb doch, dass er das längst herausgefunden hat. Die Frage

    ist doch jetzt aber, wozu man USE überhaupt benötigt, wenn man sowieso

    immer alles in USE haben muss, weil man sonst offensichtlich nichts

    finden kann. Es fehlt ihm lediglich eine Suche, um gezielt USEn zu

    können. Aber das wird wohl in absehbarer Zeit nichts werden...

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    René König schrieb:

    Am 16.08.2010 10:34, schrieb Joern Paschedag:

    >> Es gibt im ADD Dialog doch eine Bauteil Suche und eagle findet die

    >> Bauteile, vorausgesetzt das die lib "in use" ist.

     

    Michael schrieb doch, dass er das lÀngst herausgefunden hat. Die Frage

    ist doch jetzt aber, wozu man USE Ìberhaupt benötigt, wenn man sowieso

    immer alles in USE haben muss, weil man sonst offensichtlich nichts

    finden kann. Es fehlt ihm lediglich eine Suche, um gezielt USEn zu

    können. Aber das wird wohl in absehbarer Zeit nichts werden...

     

    HELP USE (enter) erklärt doch alles. image

     

    Es geht einfach darum, Bibliotheken in die USE-Liste aufzunehmen, oder

    zu entfernen, je nachdem ob man bestimmte Bauteile von bestimmten

    Herstellern benutzen darf/kann/muß oder nicht.

    Der "Default" ist alle in USE, dadurch findet man erst mal alles,

    vorausgesetzt der Suchbegriff entspricht dem gesuchten.

     

    Auch hier die Hilfe:

    HELP ADD (enter)

     

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ___________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,

    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz

    ___________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 16.08.2010 15:29, schrieb A. Zaffran:

    HELP USE (enter) erklärt doch alles. image

     

    Mir fehlt offensichtlich Dokumentation, denn ich kann hier keine

    plausible Erklärung finden. Wozu brauche ich denn nun USE, wenn EAGLE

    mich doch zwingt, sowieso immer alles zu USEn?

     

    Es geht einfach darum, Bibliotheken in die USE-Liste aufzunehmen, oder

    zu entfernen, je nachdem ob man bestimmte Bauteile von bestimmten

    Herstellern benutzen darf/kann/muß oder nicht.

     

    Das ist wirklich eine tolle Idee. Und wenn ich zufällig mal ein Bauteil

    außerhalb der USE-Liste finden will, führe ich erst ein ULP aus, dass

    sich die gerade geUSEten Libraries in einem Script merkt. Dann kann ich

    suchen. Danach führe ich das Script aus, damit wieder alles so ist wie

    zuvor. Idealerweise darf ich mir ein passendes ULP noch selbst

    erstellen. Ist das wirklich so einfach?

     

    Ich könnte natürlich auch zu jedem Projekt ein Script mitführen, wo ich

    dann die geUSEten Libraries per Hand eintrage. Das hört auch sehr

    komfortabel an.

     

    Aber vielleicht mache ich es auch einfach wie immer: Ich habe

    grundsätzlich solange immer alles in USE, bis EAGLE mir das Suchen von

    Bauteilen ermöglicht, die nicht in der USE-Liste zu finden sind. Bis

    dahin halte ich USE schlicht für nutzlos.

     

    Auch hier die Hilfe:

    HELP ADD (enter)

     

    Wie meinen?

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 16.08.2010 15:29, schrieb A. Zaffran:

    HELP USE (enter) erklärt doch alles. image

     

    Mir fehlt offensichtlich Dokumentation, denn ich kann hier keine

    plausible Erklärung finden. Wozu brauche ich denn nun USE, wenn EAGLE

    mich doch zwingt, sowieso immer alles zu USEn?

     

    Es geht einfach darum, Bibliotheken in die USE-Liste aufzunehmen, oder

    zu entfernen, je nachdem ob man bestimmte Bauteile von bestimmten

    Herstellern benutzen darf/kann/muß oder nicht.

     

    Das ist wirklich eine tolle Idee. Und wenn ich zufällig mal ein Bauteil

    außerhalb der USE-Liste finden will, führe ich erst ein ULP aus, dass

    sich die gerade geUSEten Libraries in einem Script merkt. Dann kann ich

    suchen. Danach führe ich das Script aus, damit wieder alles so ist wie

    zuvor. Idealerweise darf ich mir ein passendes ULP noch selbst

    erstellen. Ist das wirklich so einfach?

     

    Ich könnte natürlich auch zu jedem Projekt ein Script mitführen, wo ich

    dann die geUSEten Libraries per Hand eintrage. Das hört auch sehr

    komfortabel an.

     

    Aber vielleicht mache ich es auch einfach wie immer: Ich habe

    grundsätzlich solange immer alles in USE, bis EAGLE mir das Suchen von

    Bauteilen ermöglicht, die nicht in der USE-Liste zu finden sind. Bis

    dahin halte ich USE schlicht für nutzlos.

     

    Auch hier die Hilfe:

    HELP ADD (enter)

     

    Wie meinen?