Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Verwendung der Bibliotheken
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 2276 views
  • Users 0 members are here
Related

Verwendung der Bibliotheken

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Hallo zusammen,

bin Neuling im Umgang mit EAGLE und da hat man so seine Anfangsschwierigkeiten. Das mit dem USE-Konzept ist durchaus eine sinnvolle Sache, nur woher weiß ich denn nur, in welcher Bibliothek sich denn nun das von mir gewünschte Teil sich versteckt. Habe mir das Buch "Leiterplattendesign mit EAGLE 5" zum einarbeiten besorgt und wollte einfach mal das Beispiel durchziehen. Leider scheiter man hier eben schon an dem Bibliohtekensystem. Zum einen sind die hier im Buch angegebenen Bibliotheken zum einen nicht vollständig für das Projekt angegeben, zum anderen nicht korrekt. Kann es wirklich sein, dass Inhalte von Bibliotheken (hier das Beispiel Kondensatoren und Widerständen (discrete.lbr)), komplett von einer Bibliothek in eine andere wandern (resistor.lib), oder ist das ein Fehler im Buch? Wenn diese Verschiebung wirklich so wäre, wie kann man das bei den einzelnen Versionen von EAGLE nachverfolgen?

So nun zu meinem eigentlichen Problem bei den Bibliotheken. Ich sehe hier im Schaltplan z.B. das GND-Symbol. Gehen wir davon aus, das wir bis dato nicht wissen, in welcher der vielen Bibliotheken es sich verbirgt. Ich hatte nun gehofft, dass ich im Control Panel eine suche auf alle Bibliotheken durchführen kann und das diese Suche mir dann ausgiebt, welche Bibliothek ich "In use" machen muß. Hat da jemand eine Idee wie man hier alternativ suchen kann?

Bug beim "Suchen im ADD-Window" ?

Nachdem ich alle Libraries nun habe, wollte ich nach 1N4148*suchen. Kein Treffer. Hmm, bei 1N* findet er aber 1N4148. Interessant ist hier, das wenn er mal etwas gefunden hat, dass er auch dann die Suche mit 1N4148* korrekt ausführt und Resultate anbietet. Ist dieses Verahlten bekannt? Diesen Effekt konnte ich mit der 5.4 als auch jetzt mit der 5.10.0 nachstellen.

 

Danke

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Am 16.08.2010 09:19, schrieb Michael Baldischweiler:

    Hallo zusammen,

    bin Neuling im Umgang mit EAGLE und da hat man so seine Anfangsschwierigkeiten. Das mit dem USE-Konzept ist durchaus eine sinnvolle Sache, nur woher weiß ich denn nur, in welcher Bibliothek sich denn nun das von mir gewünschte Teil sich versteckt. Habe mir das Buch "Leiterplattendesign mit EAGLE 5" zum einarbeiten besorgt und wollte einfach mal das Beispiel durchziehen. Leider scheiter man hier eben schon an dem Bibliohtekensystem. Zum einen sind die hier im Buch angegebenen Bibliotheken zum einen nicht vollständig für das Projekt angegeben, zum anderen nicht korrekt. Kann es wirklich sein, dass Inhalte von Bibliotheken (hier das Beispiel Kondensatoren und Widerständen (discrete.lbr)), komplett von einer Bibliothek in eine andere wandern (resistor.lib), oder ist das ein Fehler im Buch? Wenn diese Verschiebung wirklich so wäre, wie kann man das bei den einzelnen Versionen von EAGLE nachverfolgen?

    So nun zu meinem eigentlichen Problem bei den Bibliotheken. Ich sehe hier im Schaltplan z.B. das GND-Symbol. Gehen wir davon aus, das wir bis dato nicht wissen, in welcher der vielen Bibliotheken es sich verbirgt. Ich hatte nun gehofft, dass ich im Control Panel eine suche auf alle Bibliotheken durchführen kann und das diese Suche mir dann ausgiebt, welche Bibliothek ich "In use" machen muß. Hat da jemand eine Idee wie man hier alternativ suchen kann?

    Bug beim "Suchen im ADD-Window" ?

    Nachdem ich alle Libraries nun habe, wollte ich nach 1N4148*suchen. Kein Treffer. Hmm, bei 1N* findet er aber 1N4148. Interessant ist hier, das wenn er mal etwas gefunden hat, dass er auch dann die Suche mit 1N4148* korrekt ausführt und Resultate anbietet. Ist dieses Verahlten bekannt? Diesen Effekt konnte ich mit der 5.4 als auch jetzt mit der 5.10.0 nachstellen.

    >

    Danke

    >

     

    Hallo ebenfalls.

    Als erstes stell bitte bei deinenm Newsreader mal die Zeilenlänge ein

    das kannst du dann in der Gruppe "Test" probieren.

     

    Ich kenne das genannte Buch nicht, aber eigentlich werden eagle

    libraries nicht umbenannt, sondern nur Fehler korrigiert.

    Spulen, Widerstände und Kondensatoren gibt es in der RCL. Die

    Resistor.lbr ist neueren Datums.

    Es empfielt sich auch ein Blick in das doc-Verzeichnis, in dem es ein

    Tutorial, ein Manual und eine Update Info gibt.

     

    Es gibt im ADD Dialog doch eine Bauteil Suche und eagle findet die

    Bauteile, vorausgesetzt das die lib "in use" ist.

    Bei allen CAD Systemen sind die Bauteile ein kleines Problem. Unmöglich

    für den CAD-Hersteller auf jede Einzelheit einzugehen, z.B. das ganze

    ABC vor und hinter der Typenbezeichnung.

    Deshalb sollte man im ADD auch "unscharf" suchen, also nicht die exakte

    Bezeichnung, sondern nur das Wesentliche. Also statt "LM 317 xyz"

    einfach nach 317, wobei das Sternchen halt "alles" bedeutet.

     

    Die Beispiele mit der 4148 kann ich nicht nachvollziehen. Eagle hat das

    Teil jedesmal gefunden image

     

     

    --

    Gruß / regards

     

    Joern

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Hi,

    danke für dein Feedback mit der Zeilennlänge. Ich würde esja gern tun, nur warum soll ich es tun, und was für ein Wert ist hier sinnvoll?

    Ich kenne hier dieses Forum noch nicht, drum gibte es beim ersten Mal eben diese Anfängerfehler.

     

    Danke

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Michael Baldischweiler schrieb:

     

    danke für dein Feedback mit der Zeilennlänge. Ich würde esja gern

    tun, nur warum soll ich es tun, und was für ein Wert ist hier

    sinnvoll? Ich kenne hier dieses Forum noch nicht, drum gibte es beim

    ersten Mal eben diese Anfängerfehler.

     

    Das "Forum", in dem Du schreibst, ist gar keins - sondern nur ein (mehr

    schlecht als recht funktionierendes) Gateway zu den Newsgroups, in denen

    die eigentliche Diskussion stattfindet und wo die entsprechende

    Datenbasis liegt.

     

    Diese Newsgroups verwenden Techniken und Konventionen aus dem Usenet,

    daher kannst Du die dafür geschriebenen Hinweise nutzen. Ein guter

    Einstieg sowohl zu Newsgroups als solchen als auch zu den verwendeten

    Programmen und zum Verhalten als Teilnehmer ist hier zu finden:

    <http://einklich.net/usenet/usenet1.htm>

     

    Wenn Du das durchgearbeitet und beachtet hast, stellt sich auch die

    Frage nach der Zeilenlänge nicht mehr. image

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 21.09.2010 15:17, schrieb Tilmann Reh:

    Solange Du nur liest, passiert auch nichts. Sobald Du auf ein solches

    Posting antwortest, siehst Du den Unterschied: Die Zitatkennzeichnung

    wird nur einmal pro Absatz gesetzt, man muß alles neu umbrechen. Es sei

    denn, Du zitierst gar nichts (wie im vorliegenden Fall), aber das ist

    auch meistens nicht sinnvoll.

     

    Denn wird dies nun ein Test. Übrigens wird auch der Cursor passend der

    Zitatebene beim Verfassen einfärbt, wenn man sich noch in einer der

    Zitatebenen befindet.

     

    >> Beim schreiben habe ich 72 Zeichen Zeilenbreite eingestellt.

    >

    Gut so.

    >

    Tilmann

     

    Da laus' mich der Affe, entweder hab ich Tomaten auf den Augen, oder die

    Thunderbird-Programmierer haben die Einstellung zur Zeilenbreite nur

    noch in der about:config zugänglich gemacht...

     

    Gruß

    Ein User

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Ein User schrieb:

     

    da ich Thunderbird als Newsclient verwende kann ich die Diskussion

    bezüglich der Zeilenlänge nicht ganz nachvollziehen. image

     

    Solange Du nur liest, passiert auch nichts. Sobald Du auf ein solches

    Posting antwortest, siehst Du den Unterschied: Die Zitatkennzeichnung

    wird nur einmal pro Absatz gesetzt, man muß alles neu umbrechen. Es sei

    denn, Du zitierst gar nichts (wie im vorliegenden Fall), aber das ist

    auch meistens nicht sinnvoll.

     

    Der Thunderbird bricht die Zeilen beim lesen automatisch um.

     

    Mein SeaMonkey - und vermutlich alle anderen Programme ebenso -

    natürlich auch. Allerdings erst bei der Fensterbreite, was nicht ganz so

    angenehm zu lesen ist. Es geht aber bei der Zeilenlänge weniger um die

    Lesbarkeit und mehr darum, daß die verschiedenen Zitatebenen einwandfrei

    erkennbar bleiben.

     

    Beim schreiben habe ich 72 Zeichen Zeilenbreite eingestellt.

     

    Gut so.

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo alle beisammen,

     

    da ich Thunderbird als Newsclient verwende kann ich die Diskussion

    bezüglich der Zeilenlänge nicht ganz nachvollziehen. image

    Der Thunderbird bricht die Zeilen beim lesen automatisch um. Beim

    schreiben habe ich 72 Zeichen Zeilenbreite eingestellt.

     

    Gruß

    Ein User

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo alle beisammen,

     

    da ich Thunderbird als Newsclient verwende kann ich die Diskussion

    bezüglich der Zeilenlänge nicht ganz nachvollziehen. image

    Der Thunderbird bricht die Zeilen beim lesen automatisch um. Beim

    schreiben habe ich 72 Zeichen Zeilenbreite eingestellt.

     

    Gruß

    Ein User

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 21.09.2010 15:17, schrieb Tilmann Reh:

    Solange Du nur liest, passiert auch nichts. Sobald Du auf ein solches

    Posting antwortest, siehst Du den Unterschied: Die Zitatkennzeichnung

    wird nur einmal pro Absatz gesetzt, man muß alles neu umbrechen. Es sei

    denn, Du zitierst gar nichts (wie im vorliegenden Fall), aber das ist

    auch meistens nicht sinnvoll.

     

    Denn wird dies nun ein Test. Übrigens wird auch der Cursor passend der

    Zitatebene beim Verfassen einfärbt, wenn man sich noch in einer der

    Zitatebenen befindet.

     

    >> Beim schreiben habe ich 72 Zeichen Zeilenbreite eingestellt.

    >

    Gut so.

    >

    Tilmann

     

    Da laus' mich der Affe, entweder hab ich Tomaten auf den Augen, oder die

    Thunderbird-Programmierer haben die Einstellung zur Zeilenbreite nur

    noch in der about:config zugänglich gemacht...

     

    Gruß

    Ein User

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Ein User schrieb:

     

    da ich Thunderbird als Newsclient verwende kann ich die Diskussion

    bezüglich der Zeilenlänge nicht ganz nachvollziehen. image

     

    Solange Du nur liest, passiert auch nichts. Sobald Du auf ein solches

    Posting antwortest, siehst Du den Unterschied: Die Zitatkennzeichnung

    wird nur einmal pro Absatz gesetzt, man muß alles neu umbrechen. Es sei

    denn, Du zitierst gar nichts (wie im vorliegenden Fall), aber das ist

    auch meistens nicht sinnvoll.

     

    Der Thunderbird bricht die Zeilen beim lesen automatisch um.

     

    Mein SeaMonkey - und vermutlich alle anderen Programme ebenso -

    natürlich auch. Allerdings erst bei der Fensterbreite, was nicht ganz so

    angenehm zu lesen ist. Es geht aber bei der Zeilenlänge weniger um die

    Lesbarkeit und mehr darum, daß die verschiedenen Zitatebenen einwandfrei

    erkennbar bleiben.

     

    Beim schreiben habe ich 72 Zeichen Zeilenbreite eingestellt.

     

    Gut so.

     

    Tilmann