Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Probleme bei Gerber-Export von tCream bei abgerundeten bzw. diagonalen Pads
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1154 views
  • Users 0 members are here
Related

Probleme bei Gerber-Export von tCream bei abgerundeten bzw. diagonalen Pads

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Hallo,

 

mein erster Beitrag in dieser Newsgroup - zunächst mal hoffe ich, dass 

mein Beitrag an der richtigen Stelle herauskommt - Entschuldigung falls 

nicht!

 

 

Zu meinem Problem: Ich versuche aus Eagle heraus Gerber-Dateien zur 

Herstellung einer Lötpastenschablone zu erstellen. Dazu wähle ich im 

CAM-Prozessor-Fenster die beiden Layer tCream und Dimension aus, als 

Ausgabedevice wähle ich "GERBER_RS274X" und führe den Job aus.

 

Wenn ich mir das so erstellte Gerber-File mit GC-Prevue anschaue sehe ich, 

dass bestimmte Pads dort nicht als "Pad" sondern als "Trace" definiert 

sind. Dem Schablonen-Hersteller zufolge ist das ein Problem für die 

Herstellung der Schablone.

 

Das Problem tritt bei folgenden Pads auf (diese werden als "Trace" 

exportiert):

- abgerundete Pads

- 45° gedrehte Bauteile

- runde Passermarken

 

Alle Pads, die in der Lötpastenmaske ausschließlich waagerechte und 

senkrechte Anteile haben, werden im Gerber-File korrekt als "Pad" 

dargestellt.

 

 

 

Woran liegt der (vermeintlich) falsche Export von abgerundeten / 

diagonalen Pads, und wie kann ich das Problem umgehen?

 

 

 

Gruß,

Thomas

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Thomas K schrieb:

    Am 19.08.2010, 15:07 Uhr, schrieb Arne Peschperl <nospam@dev.null>:

     

    >> Tilmann Reh schrieb:

    >>> Thomas K schrieb:

    >>>>

    >>>> Woran liegt der (vermeintlich) falsche Export von abgerundeten / 

    >>>> diagonalen Pads, und wie kann ich das Problem umgehen?

    >>>  Das ist prinzipbedingt und m.W. durchaus das korrekte Verhalten. Es

    >>> gibt

    >>> (soweit mir bekannt) keine Gerber-Definitionen für Pads mit abgerundeten

    >>> Ecken oder für im Freiwinkel gedrehte Rechteckblenden. Also muß deren

    >>> Darstellung mittels kleinen Linien emuliert werden.

    >>

    >> Das ist so nicht ganz richtig. RS274X bietet eine recht mächtige

    >> Makrodefinition in der man fast beliebig komplexe Blenden erzeugen kann.

    >> Eagle verwendet diese leider nur bei Octagons, Annulus und Thermal

    >> Blenden.

     

    D.h. mein Problem liegt doch an Eagle bzw. der nicht vollständigen

    Implementation der Makrodefinitionen.

     

    Eagle gibt die Daten schon richtig aus, nur sind sie für deinen

    Schablonen-Hersteller wohl nicht optimal.

     

    Die Antwort auf die Frage kann ich mir eigentlich schon denken - ich

    vermute mal es gibt keine Möglichkeit, dies ohne allzugroßen Aufwand mit

    eher beschränkten Programmierkenntnissen und als Gerber-Laie zu

    korrigieren? (z.B. im CAM-Job, falls es dort überhaupt möglich wäre).

     

    Wenn die Ausgabetreiber im Eagle nicht geändert werden. geht das

    eigentlich nur mit entsprechender ( CAM ) Software, die dein

    Schablonen-Hersteller haben sollte.

     

     

    Gruß

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Tilmann Reh schrieb:

    Arne Peschperl schrieb:

     

    >>> Wo wir gerade dabei sind: könnte 274X auch gedrehte Blenden?

    >> Ja mit Makros schon. Am einfachsten sind Rechteckige Blenden.

    >> Hier mal ein kleines Beispiel, einfach ausschneiden und in Gerberviewer

    >> laden.

    >>

     

    Interessant. Allerdings bietet GCprevue beim Laden die Konvertierung in

    abgerundete (emulierte) Rechtecke an, um ohne Makros auszukommen - kann

    es sein, daß es Belichter gibt, die mit diesen Makros nicht klarkommen?

    Das wäre dann durchaus ein Argument, in solchen Fällen weiterhin zu

    emulieren...

     

    Evtl. gibt es noch Belichter / Software die Probleme mit Makros haben,

    dann ist die Emulation sinnvoll. Mein Gerber-Handbuch ist von 1991, soll

    heissen wer nach fast zwanzig Jahren noch Probleme mit Makros haben

    sollte, macht eh etwas falsch.

     

    Gruß

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 19.08.2010, 15:07 Uhr, schrieb Arne Peschperl <nospam@dev.null>:

     

    Tilmann Reh schrieb:

    >> Thomas K schrieb:

    >>>

    >>> Woran liegt der (vermeintlich) falsche Export von abgerundeten /  

    >>> diagonalen Pads, und wie kann ich das Problem umgehen?

    >>  Das ist prinzipbedingt und m.W. durchaus das korrekte Verhalten. Es 

    >> gibt

    >> (soweit mir bekannt) keine Gerber-Definitionen für Pads mit abgerundeten

    >> Ecken oder für im Freiwinkel gedrehte Rechteckblenden. Also muß deren

    >> Darstellung mittels kleinen Linien emuliert werden.

    >

    Das ist so nicht ganz richtig. RS274X bietet eine recht mächtige 

    Makrodefinition in der man fast beliebig komplexe Blenden erzeugen kann.

    Eagle verwendet diese leider nur bei Octagons, Annulus und Thermal 

    Blenden.

     

    D.h. mein Problem liegt doch an Eagle bzw. der nicht vollständigen 

    Implementation der Makrodefinitionen.

     

    Die Antwort auf die Frage kann ich mir eigentlich schon denken - ich 

    vermute mal es gibt keine Möglichkeit, dies ohne allzugroßen Aufwand mit 

    eher beschränkten Programmierkenntnissen und als Gerber-Laie zu 

    korrigieren? (z.B. im CAM-Job, falls es dort überhaupt möglich wäre).

     

     

    Gruß,

    Thomas

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Arne Peschperl schrieb:

     

    >> Wo wir gerade dabei sind: könnte 274X auch gedrehte Blenden?

     

    Ja mit Makros schon. Am einfachsten sind Rechteckige Blenden.

    Hier mal ein kleines Beispiel, einfach ausschneiden und in Gerberviewer

    laden.

     

    Interessant. Allerdings bietet GCprevue beim Laden die Konvertierung in

    abgerundete (emulierte) Rechtecke an, um ohne Makros auszukommen - kann

    es sein, daß es Belichter gibt, die mit diesen Makros nicht klarkommen?

    Das wäre dann durchaus ein Argument, in solchen Fällen weiterhin zu

    emulieren...

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Tilmann Reh schrieb:

    Arne Peschperl schrieb:

     

    >>> Das ist prinzipbedingt und m.W. durchaus das korrekte Verhalten. Es gibt

    >>> (soweit mir bekannt) keine Gerber-Definitionen für Pads mit abgerundeten

    >>> Ecken oder für im Freiwinkel gedrehte Rechteckblenden. Also muß deren

    >>> Darstellung mittels kleinen Linien emuliert werden.

    >> Das ist so nicht ganz richtig. RS274X bietet eine recht mächtige

    >> Makrodefinition in der man fast beliebig komplexe Blenden erzeugen kann.

    >> Eagle verwendet diese leider nur bei Octagons, Annulus und Thermal Blenden.

    >>

    >> Mit der Makrodefinition sind z.B Rechteckige Pads mit abgerundeten Ecken

    >> sehr einfach zu definieren, das Makro besteht aus 4 Runden Flashes mit

    >> gewünschten Radius in den Ecken sowie 2 Rechtecken.

     

    Danke für die Infos - in EAGLE ist das dann vermutlich dem

    Gerber-Treiber geschuldet, der solche Makros (noch?) nicht kennt und bei

    dem 274D und 274X (noch) weitgehend gleich behandelt werden können.

     

    Wie ich oben schon schrieb verwendet EAGLE bei 274X schon Makros, halt

    nur bei Octagons, Annulus und Thermal Blenden.

     

    Wo wir gerade dabei sind: könnte 274X auch gedrehte Blenden?

     

    Ja mit Makros schon. Am einfachsten sind Rechteckige Blenden.

    Hier mal ein kleines Beispiel, einfach ausschneiden und in Gerberviewer

    laden.

     

    -cut-

    %FSLAX33Y33*%

    %MOMM*%

    G04 Definition des Rechtecks mit Rotation *

    G04 wird nur einmal benötigt *

    %AMRE21,1,$1,$2,0,0,$3%

    G04 Rechteck 1.3 x 0.5 um 15° gegen Uhrzeigersinn gedreht *

    %ADD10RE,1.3X0.5X15.0*%

    G04 Rechteck 1.3 x 0.5 um 32.33° gegen Uhrzeigersinn gedreht *

    %ADD11RE,1.3X0.5X32.33*%

    G04 Rechteck 1.0 x 0.8 um 89.5° gegen Uhrzeigersinn gedreht *

    %ADD12RE,1.0X0.8X89.5*%

    G04 Rechteck 1.0 x 0.8 um 1° im Uhrzeigersinn gedreht *

    %ADD13RE,1.0X0.8X-1.0*%

    %LNmakro-test*%

    %LPD*%

    G54D10*

    X0Y0D03*

    G54D11*

    X0Y3000D03*

    G54D12*

    X0Y6000D03*

    G54D13*

    X0Y9000D03*

    M02*

    -cut-

     

    Gruß

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Arne Peschperl schrieb:

     

    >> Das ist prinzipbedingt und m.W. durchaus das korrekte Verhalten. Es gibt

    >> (soweit mir bekannt) keine Gerber-Definitionen für Pads mit abgerundeten

    >> Ecken oder für im Freiwinkel gedrehte Rechteckblenden. Also muß deren

    >> Darstellung mittels kleinen Linien emuliert werden.

     

    Das ist so nicht ganz richtig. RS274X bietet eine recht mächtige

    Makrodefinition in der man fast beliebig komplexe Blenden erzeugen kann.

    Eagle verwendet diese leider nur bei Octagons, Annulus und Thermal Blenden.

     

    Mit der Makrodefinition sind z.B Rechteckige Pads mit abgerundeten Ecken

    sehr einfach zu definieren, das Makro besteht aus 4 Runden Flashes mit

    gewünschten Radius in den Ecken sowie 2 Rechtecken.

     

    Danke für die Infos - in EAGLE ist das dann vermutlich dem

    Gerber-Treiber geschuldet, der solche Makros (noch?) nicht kennt und bei

    dem 274D und 274X (noch) weitgehend gleich behandelt werden können.

     

    Wo wir gerade dabei sind: könnte 274X auch gedrehte Blenden?

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 19.08.2010, 11:50 Uhr, schrieb Tilmann Reh:

     

    >> Woran liegt der (vermeintlich) falsche Export von abgerundeten /

    >> diagonalen Pads, und wie kann ich das Problem umgehen?

    >

    Das ist prinzipbedingt und m.W. durchaus das korrekte Verhalten. Es gibt

    (soweit mir bekannt) keine Gerber-Definitionen für Pads mit abgerundeten

    Ecken oder für im Freiwinkel gedrehte Rechteckblenden. Also muß deren

    Darstellung mittels kleinen Linien emuliert werden.

     

    Danke, die Information habe ich so bisher noch nicht gefunden. Zumindest 

    wäre dies schon einmal eine schlüssig klingende Erklärung, weshalb ich mit 

    sämtlichen Optionen in Eagle keine runden / schrägen Gerber-Pads erstellen 

    konnte. Ich werd mich mit der Info nochmal mit dem Hersteller in 

    Verbindung setzen. Die abgerundeten Pads sind mittlerweile eckig, das 

    halbiert die Anzahl der "Problempads" auch schon einmal.

     

     

    Gruß,

    Thomas

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Tilmann Reh schrieb:

    Thomas K schrieb:

     

    >> Zu meinem Problem: Ich versuche aus Eagle heraus Gerber-Dateien zur 

    >> Herstellung einer Lötpastenschablone zu erstellen. Dazu wähle ich im 

    >> CAM-Prozessor-Fenster die beiden Layer tCream und Dimension aus, als 

    >> Ausgabedevice wähle ich "GERBER_RS274X" und führe den Job aus.

    >>

    >> Wenn ich mir das so erstellte Gerber-File mit GC-Prevue anschaue sehe ich, 

    >> dass bestimmte Pads dort nicht als "Pad" sondern als "Trace" definiert 

    >> sind. Dem Schablonen-Hersteller zufolge ist das ein Problem für die 

    >> Herstellung der Schablone.

    >>

    >> Das Problem tritt bei folgenden Pads auf (diese werden als "Trace" 

    >> exportiert):

    >> - abgerundete Pads

    >> - 45° gedrehte Bauteile

    >> - runde Passermarken

    >>

    >> Alle Pads, die in der Lötpastenmaske ausschließlich waagerechte und 

    >> senkrechte Anteile haben, werden im Gerber-File korrekt als "Pad" 

    >> dargestellt.

    >>

    >> Woran liegt der (vermeintlich) falsche Export von abgerundeten / 

    >> diagonalen Pads, und wie kann ich das Problem umgehen?

     

    Das ist prinzipbedingt und m.W. durchaus das korrekte Verhalten. Es gibt

    (soweit mir bekannt) keine Gerber-Definitionen für Pads mit abgerundeten

    Ecken oder für im Freiwinkel gedrehte Rechteckblenden. Also muß deren

    Darstellung mittels kleinen Linien emuliert werden.

     

    Das ist so nicht ganz richtig. RS274X bietet eine recht mächtige

    Makrodefinition in der man fast beliebig komplexe Blenden erzeugen kann.

    Eagle verwendet diese leider nur bei Octagons, Annulus und Thermal Blenden.

     

    Mit der Makrodefinition sind z.B Rechteckige Pads mit abgerundeten Ecken

    sehr einfach zu definieren, das Makro besteht aus 4 Runden Flashes mit

    gewünschten Radius in den Ecken sowie 2 Rechtecken.

     

    Gruß

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Thomas K schrieb:

     

    mein erster Beitrag in dieser Newsgroup - zunächst mal hoffe ich, dass 

    mein Beitrag an der richtigen Stelle herauskommt - Entschuldigung falls 

    nicht!

     

    Doch, das paßt schon - herzlich willkommen. image

     

    Zu meinem Problem: Ich versuche aus Eagle heraus Gerber-Dateien zur 

    Herstellung einer Lötpastenschablone zu erstellen. Dazu wähle ich im 

    CAM-Prozessor-Fenster die beiden Layer tCream und Dimension aus, als 

    Ausgabedevice wähle ich "GERBER_RS274X" und führe den Job aus.

     

    Wenn ich mir das so erstellte Gerber-File mit GC-Prevue anschaue sehe ich, 

    dass bestimmte Pads dort nicht als "Pad" sondern als "Trace" definiert 

    sind. Dem Schablonen-Hersteller zufolge ist das ein Problem für die 

    Herstellung der Schablone.

     

    Das Problem tritt bei folgenden Pads auf (diese werden als "Trace" 

    exportiert):

    - abgerundete Pads

    - 45° gedrehte Bauteile

    - runde Passermarken

     

    Alle Pads, die in der Lötpastenmaske ausschließlich waagerechte und 

    senkrechte Anteile haben, werden im Gerber-File korrekt als "Pad" 

    dargestellt.

     

    Woran liegt der (vermeintlich) falsche Export von abgerundeten / 

    diagonalen Pads, und wie kann ich das Problem umgehen?

     

    Das ist prinzipbedingt und m.W. durchaus das korrekte Verhalten. Es gibt

    (soweit mir bekannt) keine Gerber-Definitionen für Pads mit abgerundeten

    Ecken oder für im Freiwinkel gedrehte Rechteckblenden. Also muß deren

    Darstellung mittels kleinen Linien emuliert werden.

     

    Natürlich gibt das Riesendaten, aber letztendlich muß das auch dem

    Schablonenhersteller wieder egal sein, denn der rastert den Gerbercode

    sowieso wieder für sein tatsächlich benötigtes Format passend zu seinem

    Ausgabegerät. Du kannst allerdings den Anteil solcher "ungünstigen" Pads

    versuchen klein zu halten. Hint: Pads müssen normalerweise gar nicht

    abgerundet werden.

     

    Runde Passermarken sollten allerdings eine eigene Blende erhalten -

    solange es wirklich einfache, gefüllte Kreisflächen sind. Ansonsten gilt

    wieder: Emulation notwendig.

     

    Tilmann