Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Beliebige Kontakte in Schaltplan - festes Bauteil in Layout / Symbol in Schaltplan - beliebige Kontakte in Layout
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1209 views
  • Users 0 members are here
Related

Beliebige Kontakte in Schaltplan - festes Bauteil in Layout / Symbol in Schaltplan - beliebige Kontakte in Layout

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Frage ist nicht einfach zu formulieren:

Folgendes soll erreicht werden:

Beispiel 1: von einer VG-Steckerleiste werden nur einige wenige Kontakte

genutzt. Es sollen auf Schaltplanebene jedoch nur die verwendeten

Kontakte gezeichnet werden, aber im Layout natürlich die ganze Leiste

mit allen 64 Kontakten eingesetzt werden.

Beispiel 2: Auf der Schaltplanebene soll ein Symbol für einen Taster

gezeichnet werden, auf dem Layout werden dafür jedoch zwei völlig

unabhängige Lötpunkte benötigt, da sich der Taster auf der Frontplatte

befindet und nur mit zwei Drähten kontaktiert werden soll.

Was ist in beiden Fällen zu tun?

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Am 21.10.2010 14:40, schrieb Rolf Müller:

    Beispiel 2: Auf der Schaltplanebene soll ein Symbol für einen Taster

    gezeichnet werden, auf dem Layout werden dafür jedoch zwei völlig

    unabhängige Lötpunkte benötigt, da sich der Taster auf der Frontplatte

    befindet und nur mit zwei Drähten kontaktiert werden soll.

    Was ist in beiden Fällen zu tun?

     

    Da der Taster nicht auf der Platine ist,  gehört er da eigentlich auch

    nicht in den Schaltplan.

    Ich setze in solchen Fällen einfach zwei Lötaugen (zB aus wirepad.lbr).

     

    Damit die Funktion klar ist,  male ich dann noch einen symbolischen

    Taster in den Schaltplan an diese zwei Lötaugen.  Das mache ich auch

    sonst öfters an Steckerleisten o.ä dran -- dazu habe ich mir eine extra

    Lib mit allerlei "symbolischen Symbolen" gemacht,  also Schaltzeichen,

    die keine Pins haben und denen kein Package zugeordnet ist.  Beispiel

    siehe unten.  Für einen Einzelfall kann man aber auch einfach im Layer

    Symbols in den Schaltplan malen.

     

    Grüße,  Hans

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 22.10.2010 13:32, schrieb Hans Lederer:

    Damit die Funktion klar ist, male ich dann noch einen symbolischen

    Taster in den Schaltplan an diese zwei Lötaugen. Das mache ich auch

    sonst öfters an Steckerleisten o.ä dran -- dazu habe ich mir eine extra

    Lib mit allerlei "symbolischen Symbolen" gemacht, also Schaltzeichen,

    die keine Pins haben und denen kein Package zugeordnet ist. Beispiel

    siehe unten. Für einen Einzelfall kann man aber auch einfach im Layer

    Symbols in den Schaltplan malen.

     

    Damit man keine ZUSAETZLICHEN rein graphischen Symbolbibliotheken

    erzeugen muss, habe ich das Programm "explode.ulp" geschrieben: Damit

    kann man eine mit "richtigen" Bibliotheken erzeugte Schaltung aus dem

    Projekt entfernen und durch eine rein graphische Darstellung (ohne

    elektrische Funktion bzw. Platinenbauteile) ersetzen.

     

    Man zeichnet also mit den lieb gewonnenen Standardbibliotheken einen

    Schaltplan (ohne sich um die Packages auf der Platine zu kuemmern),

    waehlt die zu "explodierenden" Bauteile mit Hilfe einer Gruppe aus und

    tippt "run explode" ein. Im nachfolgenden Dialog waehlt man die

    entsprechenden Optionen - et voila.

     

    Andreas Weidner

     

    PS: Da das Programm recht neu ist, waere ich an Erfahrungsberichten

    interessiert...

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 22.10.2010 14:34, schrieb Andreas Weidner:

    Damit man keine ZUSAETZLICHEN rein graphischen Symbolbibliotheken

    erzeugen muss, habe ich das Programm "explode.ulp" geschrieben: Damit

    kann man eine mit "richtigen" Bibliotheken erzeugte Schaltung aus dem

    Projekt entfernen und durch eine rein graphische Darstellung (ohne

    elektrische Funktion bzw. Platinenbauteile) ersetzen.

     

    Man zeichnet also mit den lieb gewonnenen Standardbibliotheken einen

    Schaltplan (ohne sich um die Packages auf der Platine zu kuemmern),

    waehlt die zu "explodierenden" Bauteile mit Hilfe einer Gruppe aus und

    tippt "run explode" ein. Im nachfolgenden Dialog waehlt man die

    entsprechenden Optionen - et voila.

     

    Andreas Weidner

     

    PS: Da das Programm recht neu ist, waere ich an Erfahrungsberichten

    interessiert...

     

     

    Gute Idee!  Im ersten Test funktioniert es auch,  kann sicherlich

    hilfreich sein.

    Als Nachteil gegenüber einer extra Lib sehe ich,  dass die entstehenden

    Grafiken lauter getrennte Elemente sind und keine kompletten Symbole mit

    einem einzelnen Anker mehr.  Also besser erst zum Schluss anwenden,

    wenn man sie nicht mehr wesentlich rumschieben muss.

     

    Grüße,  Hans

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 02.11.2010 10:44, schrieb Rolf Müller:

    Hans Lederer schrieb:

    >> Am 22.10.2010 14:34, schrieb Andreas Weidner:

    >>> Damit man keine ZUSAETZLICHEN rein graphischen Symbolbibliotheken

    >>> erzeugen muss, habe ich das Programm "explode.ulp" geschrieben: Damit

    >>> kann man eine mit "richtigen" Bibliotheken erzeugte Schaltung aus dem

    >>> Projekt entfernen und durch eine rein graphische Darstellung (ohne

    >>> elektrische Funktion bzw. Platinenbauteile) ersetzen.

    >>>

    >>> Man zeichnet also mit den lieb gewonnenen Standardbibliotheken einen

    >>> Schaltplan (ohne sich um die Packages auf der Platine zu kuemmern),

    >>> waehlt die zu "explodierenden" Bauteile mit Hilfe einer Gruppe aus und

    >>> tippt "run explode" ein. Im nachfolgenden Dialog waehlt man die

    >>> entsprechenden Optionen - et voila.

    >>>

    >>> Andreas Weidner

    >>>

    >>> PS: Da das Programm recht neu ist, waere ich an Erfahrungsberichten

    >>> interessiert...

    >>

    >>

    >> Gute Idee! Im ersten Test funktioniert es auch, kann sicherlich

    >> hilfreich sein.

    >> Als Nachteil gegenüber einer extra Lib sehe ich, dass die entstehenden

    >> Grafiken lauter getrennte Elemente sind und keine kompletten Symbole

    >> mit einem einzelnen Anker mehr. Also besser erst zum Schluss anwenden,

    >> wenn man sie nicht mehr wesentlich rumschieben muss.

    >>

    >> Grüße, Hans

    >>

    >

    Danke auch Patrick und Andreas für die Tipps, die natürlich für solch

    blutige EAGLE-Anfänger wie mich, etwas schwierig umzusetzen sind. Ich

    hatte für ein solch doch eher alltägliches Problem eigentlich eine etwas

    elegantere Lösung vom System erwartet.

     

    Schönen Gruß

     

    Rolf

     

    Hatte heute eine Schaltung in der etliches auszulagern war. Hätte aber

    in meiner "No package" library erst einiges kreieren müssen, deshalb

    habe ich mal das "explode" ulp ausprobiert. Bin ganz zufrieden, denn es

    ging "ratz fatz". Kritik hat Hans ja schon geäußert. Ich denke, ich

    werde es öfter verwenden. Guter Job image

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 02.11.2010 10:44, schrieb Rolf Müller:

     

    Danke auch Patrick und Andreas für die Tipps, die natürlich für solch

    blutige EAGLE-Anfänger wie mich, etwas schwierig umzusetzen sind. Ich

    hatte für ein solch doch eher alltägliches Problem eigentlich eine etwas

    elegantere Lösung vom System erwartet.

     

    Man brauch eigentlich nur ein/das Symbol mit CUT und PASTE in ein neues

    Symbol übertragen, die PINS durch WIRE ersetzen und am besten mit GROUP

    .. CHANGE LAYER (re. Maustaste) dieses Symbol in einen anderen Layer

    verschieben, damit es auch als reines Symbol erkannt werden kann.

    Dann ein Device (mit entsprechenden Namen) ohne Package anlegen und im

    SCH platzieren.

    Das ist in weniger als 2 Minuten erledigt. image

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    _____________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

    _____________________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 02.11.2010 10:44, schrieb Rolf Müller:

     

    Danke auch Patrick und Andreas für die Tipps, die natürlich für solch

    blutige EAGLE-Anfänger wie mich, etwas schwierig umzusetzen sind. Ich

    hatte für ein solch doch eher alltägliches Problem eigentlich eine etwas

    elegantere Lösung vom System erwartet.

     

    Man brauch eigentlich nur ein/das Symbol mit CUT und PASTE in ein neues

    Symbol übertragen, die PINS durch WIRE ersetzen und am besten mit GROUP

    .. CHANGE LAYER (re. Maustaste) dieses Symbol in einen anderen Layer

    verschieben, damit es auch als reines Symbol erkannt werden kann.

    Dann ein Device (mit entsprechenden Namen) ohne Package anlegen und im

    SCH platzieren.

    Das ist in weniger als 2 Minuten erledigt. image

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    _____________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

    _____________________________________________________________