EAGLE Support (Deutsch) DRC erzeugt massenhaft Fehler für eigenes Device
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
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 181 subscribers
  • Views 825 views
  • Users 0 members are here
Related

DRC erzeugt massenhaft Fehler für eigenes Device

Former Member
Former Member over 15 years ago

Hallo,

 

ich habe für eine Folientastatur-Leiterplatte  ein Tasten-Package

entworfen, welches SMDs, Polygone, Kreisbögen etc. enthält.

Wenn ich die Leiterplatte mit den Tasten vom DRC prüfen lasse,

bekomme ich mehrere tausend Fehler angezeigt.

Die Fehlermeldungen beziehen sich auf das selbst generierte

Tasten-Device und gehen von 'Clearance, Overlap' bis zu '(Polygon)width'.

Kann man den DRC dazu bringen, dieses selbst erstellt Device aus

den Prüfungen auszunehmen?

Es ist nämlich äusserst mühsam, alle angezeigten Fehler 'abzunicken'

nur um eventuell einen berechtigten Fehler zu finden.

Vielen Dank

 

Bernd Wokatsch

 

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 15 years ago

    Am 28.10.2010 09:41, schrieb Bernd Wokatsch:

    Hallo,

     

    ich habe für eine Folientastatur-Leiterplatte ein Tasten-Package

    entworfen, welches SMDs, Polygone, Kreisbögen etc. enthält.

    Wenn ich die Leiterplatte mit den Tasten vom DRC prüfen lasse,

    bekomme ich mehrere tausend Fehler angezeigt.

    Die Fehlermeldungen beziehen sich auf das selbst generierte

    Tasten-Device und gehen von 'Clearance, Overlap' bis zu '(Polygon)width'.

    Kann man den DRC dazu bringen, dieses selbst erstellt Device aus

    den Prüfungen auszunehmen?

    Es ist nämlich äusserst mühsam, alle angezeigten Fehler 'abzunicken'

    nur um eventuell einen berechtigten Fehler zu finden.

    Vielen Dank

     

    Bernd Wokatsch

     

    In Packages darf kein WIRE/ARC/POLYGON/RECT enthalten sein,

    da diesen Elementen keine SIGNALname zugeordnet werden kann,

    und dadurch immer einen DRC-Fehler verursachen.

     

    Wie muß denn die Struktur aussehen?

    Senden Sie mir doch mal die LBR mit dem Package.

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    _____________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

    _____________________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 15 years ago in reply to Former Member

    Hallo,

     

    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag

    news:iabqq0$8ca$1@cheetah.cadsoft.de...

    In Packages darf kein WIRE/ARC/POLYGON/RECT enthalten sein,

    da diesen Elementen keine SIGNALname zugeordnet werden kann,

    und dadurch immer einen DRC-Fehler verursachen.

     

    Hier muss wohl eine Verwechslung vorliegen?

    Ein Package nur aus SMDs und Pads wäre wohl wenig hilfreich ^^

     

    Die Frage ist doch wohl eher: welche Fehler werden generiert, oder?

    Sind es falsche Layer (t/bPlace) oder Überlappungen (t/bDocu über Pads/SMDs

    nicht vergessen!).

    Auch etwaig unvorteilhaft platzierte Sperrflächen klingen plausibel - diese

    also auch nochmal prüfen.

     

    Ich tippe daher erst mal auf die falsche Layer Wahl bei den genannten

    Zeichenwerkzeugen, da man OHNE diese ein Package faktisch gar nicht wirklich

    definieren kann image

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    Ciao...

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 15 years ago in reply to Former Member

    M.Mancini schrieb:

     

    >> In Packages darf kein WIRE/ARC/POLYGON/RECT enthalten sein,

    >> da diesen Elementen keine SIGNALname zugeordnet werden kann,

    >> und dadurch immer einen DRC-Fehler verursachen.

     

    Hier muss wohl eine Verwechslung vorliegen?

    Ein Package nur aus SMDs und Pads wäre wohl wenig hilfreich ^^

     

    Ganz offensichtlich bezog sich diese Aussage auf Kupfer-Ebenen - dieses

    Thema hatten wir ja schon etliche Male, das konnte man m.E. kaum falsch

    verstehen, auch wenn es nicht so präzise/explizit ausgedrückt wurde.

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 15 years ago in reply to Former Member

    Am 30.10.2010 09:47, schrieb Tilmann Reh:

    M.Mancini schrieb:

     

    >>> In Packages darf kein WIRE/ARC/POLYGON/RECT enthalten sein,

    >>> da diesen Elementen keine SIGNALname zugeordnet werden kann,

    >>> und dadurch immer einen DRC-Fehler verursachen.

    >>

    >> Hier muss wohl eine Verwechslung vorliegen?

    >> Ein Package nur aus SMDs und Pads wäre wohl wenig hilfreich ^^

     

    Ganz offensichtlich bezog sich diese Aussage auf Kupfer-Ebenen - dieses

    Thema hatten wir ja schon etliche Male, das konnte man m.E. kaum falsch

    verstehen, auch wenn es nicht so präzise/explizit ausgedrückt wurde.

     

    Tilmann

     

    Dazu brauche ich nichts mehr zu sagen, außer 100%. image

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    _____________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

    _____________________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 15 years ago in reply to Former Member

    Am 03.11.2010 09:00, schrieb A. Zaffran:

    Am 30.10.2010 09:47, schrieb Tilmann Reh:

    >> M.Mancini schrieb:

    >>

    >>>> In Packages darf kein WIRE/ARC/POLYGON/RECT enthalten sein,

    >>>> da diesen Elementen keine SIGNALname zugeordnet werden kann,

    >>>> und dadurch immer einen DRC-Fehler verursachen.

    >>>

    >>> Hier muss wohl eine Verwechslung vorliegen?

    >>> Ein Package nur aus SMDs und Pads wäre wohl wenig hilfreich ^^

    >>

    >> Ganz offensichtlich bezog sich diese Aussage auf Kupfer-Ebenen - dieses

    >> Thema hatten wir ja schon etliche Male, das konnte man m.E. kaum falsch

    >> verstehen, auch wenn es nicht so präzise/explizit ausgedrückt wurde.

    >>

    >> Tilmann

     

    Dazu brauche ich nichts mehr zu sagen, außer 100%. image

     

    Ja...  aber das IST ein Problem,  und zwar ein uraltes,  oft

    angesprochenes und immer noch drückendes!  Es gibt nun mal genügend

    Gehäuse,  bei denen man mit schlichten rechteckigen SMDs nicht auskommt.

    Und das sollte wirklich mal ermöglicht werden!

    Ich sehe zwei naheliegende Lösungswege,  und ich sehe nicht,  warum

    die unmöglich oder zu schwierig für die Eagle-Truppe sein sollten:

     

    a) Im Package-Editor erlauben,  Polygone wie ein SMD zu verwenden.  Das

    heißt,  sie bekommen einen Namen und erscheinen in der Connect-Liste.

    Das würde die meisten Probleme schon erschlagen.

    Sie brauchen noch einen Anker für die Luftlinie - einfach ihren ersten

    Knoten?

     

    b) WIRE/ARC/POLYGON/RECT in Packages erben den SIGNALnamen des SMDs (PADs),

    mit dem sie korrekte Verbindung haben (ein Knoten liegt im Anker des

    SMDs).  Ganz ähnlich wie wenn sie im BRD gezeichnet und manuell benannt

    worden wären.  Damit könnte man auch beliebige Baugruppen als

    Bibliothekselemente anlegen,  und das ist wohl auch das intuitive

    Vorgehen eines Benutzers.

     

     

    Hoffnungsvolle Grüße,  Hans

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 15 years ago in reply to Former Member

    Hans Lederer schrieb:

     

    Ja...  aber das IST ein Problem,  und zwar ein uraltes,  oft

    angesprochenes und immer noch drückendes!  Es gibt nun mal genügend

    Gehäuse,  bei denen man mit schlichten rechteckigen SMDs nicht auskommt.

     

    Mein Beitrag bezog sich nur auf den Kommentar von M.Mancini davor.

     

    Und das sollte wirklich mal ermöglicht werden!

     

    Ich habe solche spezielle Padformen zwar selbst noch nicht benötigt,

    aber ich sehe durchaus den Bedarf von einigen Anwendern und halte diese

    Forderung daher auch gar nicht für abwegig. image

     

    Trotzdem kann man auch beim jetzigen System mit den bekannten

    Einschränkungen manchmal dafür sorgen, daß die Anzahl der

    DRC-Fehlermeldungen einen zumindest nicht erschlägt.

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 15 years ago in reply to Former Member

    Am Wed, 03 Nov 2010 09:46:17 +0100 schrieb Hans Lederer:

    ....

    b) WIRE/ARC/POLYGON/RECT in Packages erben den SIGNALnamen des SMDs

    (PADs), mit dem sie korrekte Verbindung haben (ein Knoten liegt im Anker

    des SMDs).  ...

     

    Könnte das evtl. beim internen Runden zu Problemen führen? eine Zuweisung

    von Elementen zum PAD wäre schon ideal. Überlappende Geometrien gingen

    sicher auch. Aber exakt gleiche Koordinaten von SMD-PAD und Knotenpunkt?

    --

    MfG Knut

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 15 years ago in reply to Former Member

    Am 03.11.2010 10:18, schrieb Tilmann Reh:

    Ich habe solche spezielle Padformen zwar selbst noch nicht benötigt,

    aber ich sehe durchaus den Bedarf von einigen Anwendern und halte diese

    Forderung daher auch gar nicht für abwegig. image

     

    Hallo,

     

    wir hatten bei uns in der Firma vor rund einem Jahr die Begebenheit,

    dass wir bei uns ein Layout mit einem RF-Connector. Eagle konnte ich bei

    Leibe nicht überreden den Schirmkontakt als Pad anzuerkennen.

    Ich hätte ja am liebsten ein Polygon gezeichnet und das Bogensegment als

    Begrenzung mit einer Wire gezeichnet, aber beim Füllen des Polygons hat

    der das Wire überschritten. Mir ist es im Package-Editor nicht gelungen

    unten abgebildetes zu erzeugen.

    Bei dem Footprint handelt es sich um einen SMP-Connector der Firma

    Rosenberger. Das Package ist in SMT ausgeführt.

     

    Gruß

    Ein User

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 15 years ago in reply to Former Member

    Ein User schrieb:

     

    wir hatten bei uns in der Firma vor rund einem Jahr die Begebenheit,

    dass wir bei uns ein Layout mit einem RF-Connector. Eagle konnte ich bei

    Leibe nicht überreden den Schirmkontakt als Pad anzuerkennen.

    Ich hätte ja am liebsten ein Polygon gezeichnet und das Bogensegment als

    Begrenzung mit einer Wire gezeichnet, aber beim Füllen des Polygons hat

    der das Wire überschritten. Mir ist es im Package-Editor nicht gelungen

    unten abgebildetes zu erzeugen.

    Bei dem Footprint handelt es sich um einen SMP-Connector der Firma

    Rosenberger. Das Package ist in SMT ausgeführt.

     

    Ich hätte an dieser Stelle vermutlich nur zwei rechteckige Pads zum

    Anschließen und dann Restrictions in das Package gezeichnet - und

    anschließend ein Polygon (etwas drüber hinausragend) ins Board.

     

    Ich weiß, das ist ein Workaround - eleganter wären natürlich frei

    formbare Pads. Aber immerhin wäre das "DRC-sauber".

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 15 years ago in reply to Former Member

    Am 03.11.2010 14:34, schrieb Knut Schottstädt:

    Am Wed, 03 Nov 2010 09:46:17 +0100 schrieb Hans Lederer:

    .....

    >> b) WIRE/ARC/POLYGON/RECT in Packages erben den SIGNALnamen des SMDs

    >> (PADs), mit dem sie korrekte Verbindung haben (ein Knoten liegt im Anker

    >> des SMDs).  ...

     

    Könnte das evtl. beim internen Runden zu Problemen führen? eine Zuweisung

    von Elementen zum PAD wäre schon ideal. Überlappende Geometrien gingen

    sicher auch. Aber exakt gleiche Koordinaten von SMD-PAD und Knotenpunkt?

     

    Kein Problem.  Bei SCH und BRD ist das auch nötig,  um ein Netz bzw. eine

    Leiterbahn als angeschlossen zu akzeptieren.  Dazu hat man ja das Grid

    (und bei Problemen MOVE mit Strg+Klick zum Einrasten).

     

    Grüße,  Hans

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
>