Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Anzahl Netzklassen zu gering
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 11 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1490 views
  • Users 0 members are here
Related

Anzahl Netzklassen zu gering

e14 Contributor
e14 Contributor over 15 years ago

Hallo,

 

ich habe ein (momentan vermutlich) unlösbares Problem und einen daraus

resultierenden Wunsch: Ich habe in letzter Zeit häufig mit Layouts zu

tun, für die 8 Netzklassen schlicht viel zu wenig sind.

 

Daher wünsche ich mir eine Erweiterung dieser Zahl auf beliebig viele.

Dies könnte in etwas so aussehen, dass ein Layout standardmäßig

weiterhin 8 Netzklassen hat. Hat man die Letzte dieser Netzklassen

verwendet, wird automatisch eine Weitere generiert.

 

Benutzer, die die Netzklassen nicht ausreizen werden von dieser Änderung

nicht betroffen sein. Mir fällt nichts ein, was gegen dieses Feature

spricht und es dürfte eigentlich auch nicht allzu schwer umzusetzen

sein, also bitte bitte... image

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 15 years ago

    A. Zaffran schrieb:

    Ralph Christopher schrieb:

    Folgendes Problem:

    Ich habe ein SMD-IC in einem von Netzklasse 0 potentialgetrennten

    Bereich. Dort angeschlossene Netze gehören also z.B. zur Netzklasse 1.

    Zwischen Netzklasse 0 und 1 sei ein Abstand von z.B. 3 mm einzuhalten.

    Das IC habe nicht angeschlossene Pins, zwischen denen Signale der

    Netzklasse 1 geroutet werden.

     

    Da die netzlosen Pins immer zur Klasse 0 gehören, meldet der DRC

    zwischen ihnen und den Leiterbahnen der Klasse 1 Abstandsfehler .

     

    Soviel ich weiß, wurden bisher zwei Verfahren zur Umgehung dieses

    Problems diskutiert:

    - Verzicht auf Netzklasse 0. Dafür ist es bei meinen Projekten leider

    zu spät.

     

    Das müßte aber mit

     

    RUN cmd-change-class

     

    zu lösen sein. image

     

     

    Das funktioniert. Leider ist diese Lösung unvollständig. Es können sich

    immer noch zwei NC-Pads der Klasse 0 aus unterschiedlichen

    Potentialbereichen zu nahe kommen, ohne das der DRC das merkt: Clearance

    0-0 muss immer kleiner sein als der kleinste im Board vorkommende

    Abstand zwischen zwei NC-Pads/SMDs, da es sonst massenhaft Fehler gibt.

    Man hat die Wahl zwischen den DRC nicht alles prüfen zu lassen oder mit

    vielen Billigungen zu arbeiten.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 15 years ago

    A. Zaffran schrieb:

    Ralph Christopher schrieb:

    Folgendes Problem:

    Ich habe ein SMD-IC in einem von Netzklasse 0 potentialgetrennten

    Bereich. Dort angeschlossene Netze gehören also z.B. zur Netzklasse 1.

    Zwischen Netzklasse 0 und 1 sei ein Abstand von z.B. 3 mm einzuhalten.

    Das IC habe nicht angeschlossene Pins, zwischen denen Signale der

    Netzklasse 1 geroutet werden.

     

    Da die netzlosen Pins immer zur Klasse 0 gehören, meldet der DRC

    zwischen ihnen und den Leiterbahnen der Klasse 1 Abstandsfehler .

     

    Soviel ich weiß, wurden bisher zwei Verfahren zur Umgehung dieses

    Problems diskutiert:

    - Verzicht auf Netzklasse 0. Dafür ist es bei meinen Projekten leider

    zu spät.

     

    Das müßte aber mit

     

    RUN cmd-change-class

     

    zu lösen sein. image

     

     

    Das funktioniert. Leider ist diese Lösung unvollständig. Es können sich

    immer noch zwei NC-Pads der Klasse 0 aus unterschiedlichen

    Potentialbereichen zu nahe kommen, ohne das der DRC das merkt: Clearance

    0-0 muss immer kleiner sein als der kleinste im Board vorkommende

    Abstand zwischen zwei NC-Pads/SMDs, da es sonst massenhaft Fehler gibt.

    Man hat die Wahl zwischen den DRC nicht alles prüfen zu lassen oder mit

    vielen Billigungen zu arbeiten.