Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Padgröße bei 1.7/1.75mm Bohrung
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 398 views
  • Users 0 members are here
Related

Padgröße bei 1.7/1.75mm Bohrung

e14 Contributor
e14 Contributor over 15 years ago

Hallo,

 

Im Moment arbeite ich an einem Board in dem Prüfstifte verwendet werden.

Um diese durch die Platine zu stecken benötige ich eine 1.7 o. 1.75mm

Bohrung. Das zugehörige Pad geht von Layer 1 zu 16.

Problem, wähle ich nun diese Bohrung im Libraryeditor aus dann sind die

Pads (long) um die Bohrung so groß das sich sich bei einem 2.54mm Raster

überlappen würden. Ich benötige Sie aber in 10er o. 16er Gruppen in

diesem Raster.

Um jetzt mal das Layout fertigzustellen habe ich das Device im

Libraryeditor mit 1.5mm Bohrung erstellt und die Platine für Testzwecke

produziert. Passt alles soweit. Um die Prüfstifte jetzt einzubauen bohre

ich jedes Loch manuell auf 1.7mm auf und verlöte die Lötstifte von oben

und unten (eine Heidenarbeit), da beim bohren ja die Durchkontaktierung

verloren geht.

 

Ich habe auch schon direkt im Board mit Vias und der entsprechenden

Bohrung gearbeitet, aber auch die werden zu groß.

Kann ich dann im Board IN DEN Pad selbst (am  äüßeren Rand) eine Via

setzen?

Sodass ich die Bohrung auf 1.7mm vergrößern kann, die

Durchkontaktierungsfunktion an dieser Stelle verloren geht aber durch

das Via im Pad wieder hergestellt wird.

 

Hierbei bin ich dann noch über ein Problem im Libraryedito gestolpert.

Stelle ich dort den Diameterwert von auto auf zb. 2mm mit 1.7mm Bohrung

um, dann wird der Pad korrekt im Package angezeigt. Stelle ich dann aber

auf Device um sieht man das die Pads zu groß sind.

 

Gibt es für mein Problem eine andere Lösung?

 

Cu

 

Achim Theobald

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago

    Achim Theobald schrieb:

     

    Im Moment arbeite ich an einem Board in dem Prüfstifte verwendet werden.

    Um diese durch die Platine zu stecken benötige ich eine 1.7 o. 1.75mm

    Bohrung. Das zugehörige Pad geht von Layer 1 zu 16.

    Problem, wähle ich nun diese Bohrung im Libraryeditor aus dann sind die

    Pads (long) um die Bohrung so groß das sich sich bei einem 2.54mm Raster

    überlappen würden. Ich benötige Sie aber in 10er o. 16er Gruppen in

    diesem Raster.

     

    Warum gibst Du nicht einfach den passenden Durchmesser an (z.B. 2.2 mm)?

    Das läßt genug Restring und paßt auch noch im Raster 2.54 mm. Und keine

    "langen" Pads nehmen, sondern runde.

     

    Um jetzt mal das Layout fertigzustellen habe ich das Device im

    Libraryeditor mit 1.5mm Bohrung erstellt und die Platine für Testzwecke

    produziert. Passt alles soweit. Um die Prüfstifte jetzt einzubauen bohre

    ich jedes Loch manuell auf 1.7mm auf und verlöte die Lötstifte von oben

    und unten (eine Heidenarbeit), da beim bohren ja die Durchkontaktierung

    verloren geht.

     

    Man /kann/ sich auch die Hose mit der Kneifzange anziehen... image

     

    Ich habe auch schon direkt im Board mit Vias und der entsprechenden

    Bohrung gearbeitet, aber auch die werden zu groß.

    Kann ich dann im Board IN DEN Pad selbst (am  äüßeren Rand) eine Via

    setzen?

    Sodass ich die Bohrung auf 1.7mm vergrößern kann, die

    Durchkontaktierungsfunktion an dieser Stelle verloren geht aber durch

    das Via im Pad wieder hergestellt wird.

     

    Hierbei bin ich dann noch über ein Problem im Libraryedito gestolpert.

    Stelle ich dort den Diameterwert von auto auf zb. 2mm mit 1.7mm Bohrung

    um, dann wird der Pad korrekt im Package angezeigt. Stelle ich dann aber

    auf Device um sieht man das die Pads zu groß sind.

     

    Siehe <http://www.cadsoft.de/faq.htm#06012601>.

    (Diese Frage kommt hier immer wieder mal.)

     

    Gibt es für mein Problem eine andere Lösung?

     

    /Erst/ lesen (und ggf. fragen), /dann/ Platinen erstellen und

    produzieren. image Hätte Dir die "Heidenarbeit" auf jeden Fall erspart.

     

    Übrigens: ich verwende grundsätzlich nur eigene Bibliotheken, und

    keines meiner Packages hat irgendwo ein Pad mit "auto" Durchmesser.

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago

    Achim Theobald schrieb:

     

    Im Moment arbeite ich an einem Board in dem Prüfstifte verwendet werden.

    Um diese durch die Platine zu stecken benötige ich eine 1.7 o. 1.75mm

    Bohrung. Das zugehörige Pad geht von Layer 1 zu 16.

    Problem, wähle ich nun diese Bohrung im Libraryeditor aus dann sind die

    Pads (long) um die Bohrung so groß das sich sich bei einem 2.54mm Raster

    überlappen würden. Ich benötige Sie aber in 10er o. 16er Gruppen in

    diesem Raster.

     

    Warum gibst Du nicht einfach den passenden Durchmesser an (z.B. 2.2 mm)?

    Das läßt genug Restring und paßt auch noch im Raster 2.54 mm. Und keine

    "langen" Pads nehmen, sondern runde.

     

    Um jetzt mal das Layout fertigzustellen habe ich das Device im

    Libraryeditor mit 1.5mm Bohrung erstellt und die Platine für Testzwecke

    produziert. Passt alles soweit. Um die Prüfstifte jetzt einzubauen bohre

    ich jedes Loch manuell auf 1.7mm auf und verlöte die Lötstifte von oben

    und unten (eine Heidenarbeit), da beim bohren ja die Durchkontaktierung

    verloren geht.

     

    Man /kann/ sich auch die Hose mit der Kneifzange anziehen... image

     

    Ich habe auch schon direkt im Board mit Vias und der entsprechenden

    Bohrung gearbeitet, aber auch die werden zu groß.

    Kann ich dann im Board IN DEN Pad selbst (am  äüßeren Rand) eine Via

    setzen?

    Sodass ich die Bohrung auf 1.7mm vergrößern kann, die

    Durchkontaktierungsfunktion an dieser Stelle verloren geht aber durch

    das Via im Pad wieder hergestellt wird.

     

    Hierbei bin ich dann noch über ein Problem im Libraryedito gestolpert.

    Stelle ich dort den Diameterwert von auto auf zb. 2mm mit 1.7mm Bohrung

    um, dann wird der Pad korrekt im Package angezeigt. Stelle ich dann aber

    auf Device um sieht man das die Pads zu groß sind.

     

    Siehe <http://www.cadsoft.de/faq.htm#06012601>.

    (Diese Frage kommt hier immer wieder mal.)

     

    Gibt es für mein Problem eine andere Lösung?

     

    /Erst/ lesen (und ggf. fragen), /dann/ Platinen erstellen und

    produzieren. image Hätte Dir die "Heidenarbeit" auf jeden Fall erspart.

     

    Übrigens: ich verwende grundsätzlich nur eigene Bibliotheken, und

    keines meiner Packages hat irgendwo ein Pad mit "auto" Durchmesser.

     

    Tilmann