Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Fehler in SPI EEPROM?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 5 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 852 views
  • Users 0 members are here
Related

Fehler in SPI EEPROM?

e14 Contributor
e14 Contributor over 15 years ago

Hallo!

 

Bei Eagle 5.11.0 in der Library atmel.lbr ist beim Symbol "250X0" für

ein SPI EEPROM der Pin "SO" als "In" und der Pin "SI" als "I/O"

definiert. Das gibt beim ERC die Fehlermeldung, dass auf einer Leitung

nur Eingänge sind.

 

Laut dem Datenblatt des 25XX640 ist im DIP8 Gehäuse der Pin SO auf Pin 2

und SI auf Pin 5:

- The SO pin is used to transfer data out of the 25XX640

- The SI pin is used to transfer data into the device..

 

Demnach müsste das Symbol den Pin "SO" eigentlich als "Out" und den Pin

"SI" als "In" definieren. Oder habe ich hier einen Denkfehler?

 

Vielen Dank

  Johann Glaser

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago

    Am 20.10.2011 15:45, schrieb Johann Glaser:

    Hallo!

     

    Bei Eagle 5.11.0 in der Library atmel.lbr ist beim Symbol "250X0" für

    ein SPI EEPROM der Pin "SO" als "In" und der Pin "SI" als "I/O"

    definiert. Das gibt beim ERC die Fehlermeldung, dass auf einer Leitung

    nur Eingänge sind.

     

    Laut dem Datenblatt des 25XX640 ist im DIP8 Gehäuse der Pin SO auf Pin 2

    und SI auf Pin 5:

      - The SO pin is used to transfer data out of the 25XX640

      - The SI pin is used to transfer data into the device..

     

    Demnach müsste das Symbol den Pin "SO" eigentlich als "Out" und den Pin

    "SI" als "In" definieren.

     

    Richtig

    Oder habe ich hier einen Denkfehler?

     

    Nein image

     

    Vielen Dank

       Johann Glaser

     

    >

     

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago

    Am 20.10.2011 15:45, schrieb Johann Glaser:

    Hallo!

     

    Bei Eagle 5.11.0 in der Library atmel.lbr ist beim Symbol "250X0" für

    ein SPI EEPROM der Pin "SO" als "In" und der Pin "SI" als "I/O"

    definiert. Das gibt beim ERC die Fehlermeldung, dass auf einer Leitung

    nur Eingänge sind.

     

    Laut dem Datenblatt des 25XX640 ist im DIP8 Gehäuse der Pin SO auf Pin 2

    und SI auf Pin 5:

      - The SO pin is used to transfer data out of the 25XX640

      - The SI pin is used to transfer data into the device..

     

    Demnach müsste das Symbol den Pin "SO" eigentlich als "Out" und den Pin

    "SI" als "In" definieren.

     

    Richtig

    Oder habe ich hier einen Denkfehler?

     

    Nein image

     

    Vielen Dank

       Johann Glaser

     

    >

     

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 21.10.2011 11:25, schrieb Joern Paschedag:

    Am 20.10.2011 15:45, schrieb Johann Glaser:

    >> Hallo!

    >>

    >> Bei Eagle 5.11.0 in der Library atmel.lbr ist beim Symbol "250X0" für

    >> ein SPI EEPROM der Pin "SO" als "In" und der Pin "SI" als "I/O"

    >> definiert. Das gibt beim ERC die Fehlermeldung, dass auf einer Leitung

    >> nur Eingänge sind.

    >>

    >> Laut dem Datenblatt des 25XX640 ist im DIP8 Gehäuse der Pin SO auf Pin 2

    >> und SI auf Pin 5:

    >> - The SO pin is used to transfer data out of the 25XX640

    >> - The SI pin is used to transfer data into the device..

    >>

    >> Demnach müsste das Symbol den Pin "SO" eigentlich als "Out" und den Pin

    >> "SI" als "In" definieren.

     

    Danke für den Hinweis, ist berichtigt, und wird in

    <http://www.cadsoft.de/downloads/addendum/>  veröffentlicht.

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

    ______________________________________________________________

     

    Kostenloses Upgrade auf V6

    <http://www.cadsoft.de/conditions_buy_now/>

     

    Buy now and upgrade for free

    <http://www.cadsoftusa.com/conditions_buy_now/>