Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Lizenz V6.0 und Verwendung V5
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 4 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 694 views
  • Users 0 members are here
Related

Lizenz V6.0 und Verwendung V5

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Hallo Cadsoft Team,

 

kann ich, wenn wir eine EAGLE V6.0 Lizenz erworben haben, mit dieser alternativ

auch eine EAGLE V5 Version benutzen ?

 

Vielen Dank im Voraus

G. Schmitz

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago

    On 13.12.2011 09:15, G.Schmitz wrote:

    Hallo Cadsoft Team,

     

    kann ich, wenn wir eine EAGLE V6.0 Lizenz erworben haben, mit dieser

    alternativ auch eine EAGLE V5 Version benutzen ?

     

    Vielen Dank im Voraus

    G. Schmitz

     

     

    Hallo Herr Schmitz,

     

    ja das ist möglich.

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

      CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

      FAQ: http://www.cadsoft.de/training/faq/

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Wie es scheint, geht das aber leider nicht problemlos auf dem gleichen PC. Ich hatte gerade mit V6-Light ein schönes Projekt erstellt. Als ich dann V5.11-Light gestartet habe, weil ich was an einer älteren Bibliothek ändern wollte, bekam ich die Meldung, dass in meinem neuen Projektordner ungültige Dateien seien (was ja noch zu verstehen wäre). Nach erneutem Start von V6 musste ich aber mit Schrecken feststellen, dass meine mühsam erstellten, neuen .brd und .sch Dateien spurlos entfernt wurden!! Sie waren auch nicht im Mülleimer, sondern einfach WEG!!

     

    Nach einigem Suchen habe ich dann Kopien der Dateien im Ordner C:\Users\.....\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\EAGLE-6.0.0\lbr entdeckt. Keine Ahnung, wie die DAHIN gekommen sind! Ich habe diesen Pfad jedenfalls nirgendwo angegeben, bei keiner der beiden Versionen. Immerhin, nochmal Schwein gehabt, diesmal! Aber seltsam ist das schon...

     

    Gruß,

    Unitronic

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Wie es scheint, geht das aber leider nicht problemlos auf dem gleichen PC. Ich hatte gerade mit V6-Light ein schönes Projekt erstellt. Als ich dann V5.11-Light gestartet habe, weil ich was an einer älteren Bibliothek ändern wollte, bekam ich die Meldung, dass in meinem neuen Projektordner ungültige Dateien seien (was ja noch zu verstehen wäre). Nach erneutem Start von V6 musste ich aber mit Schrecken feststellen, dass meine mühsam erstellten, neuen .brd und .sch Dateien spurlos entfernt wurden!! Sie waren auch nicht im Mülleimer, sondern einfach WEG!!

     

    Nach einigem Suchen habe ich dann Kopien der Dateien im Ordner C:\Users\.....\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\EAGLE-6.0.0\lbr entdeckt. Keine Ahnung, wie die DAHIN gekommen sind! Ich habe diesen Pfad jedenfalls nirgendwo angegeben, bei keiner der beiden Versionen. Immerhin, nochmal Schwein gehabt, diesmal! Aber seltsam ist das schon...

     

    Gruß,

    Unitronic

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Ich arbeite mit Windows 7. Ich habe es gerade nochmal nachvollzogen. Wenn man nach der Installation eine neue .sch-Datei anlegt, verwendet Eagle standardmäßig diesen ominösen Roaming-Ordner, und weil die Verzeichnis-Struktur so aussieht wie im Standard Eagle Ordner, habe ich nicht auf den Pfad geachtet, der davor steht. Die Datei war also nie in meinem "normalen" Projektordner und wurde demzufolge auch in der Tat nicht gelöscht.

    Der Roaming-Ordner hat mich an der Nase herumgeführt. Wieso gibt es ihn eigentlich? Warum hat Eagle nicht gleich den Standardordner genommen, der bei den Verzeichnissen eingetragen ist, und der so von Eagle 5 übernommen wurde?

     

    Viele Grüße,

    Unitronic 

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    On 22.12.2011 00:06, Unitronic wrote:

    Wie es scheint, geht das aber leider nicht auf dem gleichen PC. Ich

    hatte gerade mit V6-Light ein schönes Projekt erstellt. Als ich dann

    V5.11-Light gestartet habe, weil ich was an einer älteren Bibliothek

    ändern wollte, bekam ich die Meldung, dass in meinem neuen

    Projektordner ungültige Dateien seien (was ja noch zu verstehen

    wäre). Nach erneutem Start von V6 musste ich aber mit Schrecken

    feststellen, dass meine mühsam erstellten, neuen .brd und .sch

    Dateien spurlos entfernt wurden!! Sie sind auch nicht im Mülleimer,

    sondern einfach WEG!!

     

    *Wie kann man denn User-Daten einfach so, und ohne Warnung,

    löschen???*

     

    Versionprüfung hin oder her, aber ungefragtes Löschen geht gar

    nicht!

     

    Und nein, ich habe keine gecrackten Versionen verwendet, falls Sie

    das vermuten!

     

    Ich arbeite auf meinen Rechnern hier mit mehreren EAGLE-Versionen

    5.xx und 6 gleichzeitig. Es ist noch nie vorgekommen dass Dateien

    gelöscht wurden nur weil eine andere EAGLE-Version gestartet wurde.

     

    Die Meldung mit den ungültige Daten meldet Version 5, weil sie

    die neuen Dateien aus Version 6 im XML-Foramt nicht lesen und

    interpretieren kann. Aber es wird dabei nichts gelöscht.

    Können Sie uns denn noch mehr Infos geben? Mit welchem Betriebssytem

    arbeiten Sie? Windows7 und Vista speichern selbster stellte Daten

    u.U in einem Roaming-Ordner, der nicht ohne weiteres mit dem

    Explorer gefunden werden kann. Könnte das das Problem sein?

     

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

      CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

      FAQ: http://www.cadsoft.de/training/faq/