Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Bestückungsvarianten sehr enttäuschend umgesetzt.
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1130 views
  • Users 0 members are here
Related

Bestückungsvarianten sehr enttäuschend umgesetzt.

Endtronic
Endtronic over 14 years ago

Sehr geehrte CadSoft-Entwickler,

 

die Methode die Bestückungsvarianten zu "erzeugen" widerspricht dem Alltag und scheint mir unlogisch..

 

Mir wäre es am Liebsten, wenn IM SCHALTPLAN z.B. nach Drücken der "Rechten Maustaste" sich ein Dialog öffnet indem ich dann zu jeder Variante einen Wert bzw. "Nicht Bestücken" auswählen kann.

 

Die jetzige Lösung wurde in vielen ULPs bereits besser umgesetzt. Ich würde mich über eine Lösung innerhalb von Eagle freuen die ohne "externe" ULPs schon mehr Komfort bietet.

 

Hoffe auf Nachbesserung.

 

Leider kann ich auch nicht den großen Fortschritt zwischen V5 und V6 erkennen. Scheint nur ein geändertes Marketing zu sein - Funktionen sind nicht sehr viele hinzugekommen.

 

Ein enttäuschter V6 User.

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago

    Am 21.12.2011 03:00, schrieb Endtronic:

    Sehr geehrte CadSoft-Entwickler,

     

    die Methode die Bestückungsvarianten zu "erzeugen" widerspricht dem Alltag und scheint mir unllogisch..

     

    Mir wäre es am Liebsten, wenn IM SCHALTPLAN z.B. nach Drücken der "Rechten Maustaste" sich ein Dialog öffnet indem ich dann zu jeder Variante einen Wert bzw. "Nicht Bestücken" auswählen kann.

     

    Die jetzige Lösung wurde in vielen ULPs bereits besser umgesetzt. Ich würde mich über eine Lösung innerhalb von Eagle freuen die ohne "externe" ULPs schon mehr Komfort bietet.

     

    Hoffe auf Nachbesserung.

     

    Leider kann ich auch nicht den großen Fortschritt zwischen V5 und V6 erkennen. Scheint nur ein geändertes Marketing zu sein - Funktionen sind nicht sehr viele hinzugekommen.

     

    Ein enttäuschter V6 User.

     

     

     

    > die Methode die Bestückungsvarianten zu "erzeugen" widerspricht dem Alltag und scheint mir unllogisch..

     

    über diesen Punkt lässt sich streiten, eine echte DB wäre mir lieber gewesen aber die wird es wohl so

    schnell nicht geben oder?

     

    Aber noch was zur Darstellung der NICHT BESTÜCKTEN Bauteile durch aus-X-en.

    Ich habe täglich mit vielen Schaltplänen aus den verschiedensten CAD-Programmen

    zu tun aber so etwas habe ich noch nicht gesehen. Schlechter / Unübersichtlicher

    hätte man das ganze nicht mehr lösen können.

     

    Wenn man z.B. 10 Widerstände untereinander hat und davon 9 nicht Bestückt sind

    ist der 10te Bestückte vor lauter Xen nicht mehr zu sehen.

     

    Kann nicht einfach das Value auf "n.B." oder so etwas (am besten einstellbar) gesetzt werden

    wie bei einer Werteänderung auch? Und am besten das Bauteil noch in einer anderen Farbe dargestellt.

    Dann bleibt der Schaltplan lesbar und übersichtlich und man sieht die Änderungen auf den ersten Blick.

     

     

    Frohe Fest

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 21.12.2011 19:46, schrieb Christian A.:

    >> Mir wäre es am Liebsten, wenn IM SCHALTPLAN z.B. nach Drücken der

    >> "Rechten Maustaste" sich ein Dialog öffnet indem ich dann zu jeder

    >> Variante einen Wert bzw. "Nicht Bestücken" auswählen kann.

     

    Ja. Das koennte dann ungefaehr so aussehen wie im angehaengten Bild aus

    meinem eigenen Varianten-ULP. Das kann natuerlich keine

    Technologieänderung, und eine Nicht-Bestueckung wird durch "NP", "NC"

    oder diverse andere unterstuetzte Woerter angezeigt, aber zumindest

    sieht man's prinzipiell:

      1. Varianten muessen vorher bereits definiert worden sein, damit

         sie im Dialog auch auftauchen.

      2. Je mehr Varianten es gibt, umso mehr Editierfelder sind

         vorhanden (mehr als 10 werden nicht unterstuetzt).

      3. Die Varianten sind alle durchnumeriert, und ihr Name erscheint

         ebenfalls.

      4. DIE STANDARDBESTUECKUNG HAT AUCH EINEN NAMEN! Das scheint bei

         EAGLE 6 zu fehlen, dabei ist dies eigentlich recht wichtig:

         Nur der Text "Standardbestueckung" (oder gar ein leerer String

         wie bei EAGLE momentan ueblich) ist nicht gerade aussagekraeftig.

         Wenn eine Variante dazu da ist, eine bestimmte Funktionalitaet

         zu gewaehrleisten, die man an ihrem Namen erkennen kann, so

         gilt das genauso fuer die Standardbestueckung, deren Nutzen man

         momentan nicht erkennen kann.

     

    >> Hoffe auf Nachbesserung.

     

    Einige Vorschlaege zur Verbesserung des reichlich unuebersichtlichen

    Variantendialogs wurden von mir schon unter dem Namen "'Variants'

    thoughts" in der Betatest-Newsgroup unterbreitet. Mal sehen, was so

    daraus wird (bisher noch nix).

     

    Aber noch was zur Darstellung der NICHT BESTÜCKTEN Bauteile durch aus-X-en.

     

    Hmmja... Die Kreuze sind einigermassen graesslich, und vor allem VIEL zu

    gross. In der Newsgroup "eagle.suggest.eng" hatte ich im Beitrag "Size

    of 'unpopulated' cross" eine verringerte Groesse vorgeschlagen. Wuerde

    die eher konvenieren?

     

    Wenn man z.B. 10 Widerstände untereinander hat und davon 9 nicht

    Bestückt sind

    ist der 10te Bestückte vor lauter Xen nicht mehr zu sehen.

     

    Ja. In der Praxis ZIEMLICH unbrauchbar...

     

    Kann nicht einfach das Value auf "n.B." oder so etwas (am besten

    einstellbar) gesetzt werden

    wie bei einer Werteänderung auch?

     

    Aehnliches kann man HAENDISCH machen, allerdings nur mit Bauteilen,

    deren VALUE sich aendern laesst:

      5. Im Variantendialog solchen Bauteilen einen VALUE von z.B.

         "NP" (fuer "not populated") geben UND das Bestueckungshaekchen

         entfernen.

    Das geht aber leider NICHT mit ICs oder anderen Bauteilen, deren VALUE

    sich nicht aendern laesst. Das ist ein Versaeumnis.

     

    Und am besten das Bauteil noch in

    einer anderen Farbe dargestellt.

     

    Nicht unbedingt: In der Platine ist eine andere Farbe wie erwaehnt sehr

    hilfreich (aber WIE man diese Farbe vernuenftig waehlbar macht, ist mir

    momentan unklar), im Schaltplan ist das Hinterlegen mit einem farbigen

    Rechteck sinnvoller (das so gewaehlt werden muss, dass es auch im

    Ausdruck nicht einfach als schwarzer Klotz alles verdeckt). So oder so

    wuerde damit ein weiteres Problem aus der Welt geschafft werden: Dass

    man momentan nicht auf den ersten Blick sieht (und auf den zweiten und

    dritten Blick leider auch nicht), WELCHE Komponenten sich ueberhaupt von

    Variante zu Variante unterscheiden.

     

    Allgemein betrachtet ist die Variantenverwaltung von EAGLE zwar besser

    als GAR nichts, es kommt aber bei ihrer aktuellen Implementierung und

    Fehleranfaelligkeit keine rechte Freude auf...

     

    Daher folgende weitere Verbesserungsvorschlaege fuer Varianten

    (Sternchen hinter einem Vorschlag geben an, dass dies ein Punkt ist, der

    die Variantenverwaltung meiner Meinung nach momentan nahezu VOELLIG

    unbrauchbar macht).

      6. Dialog uebersichtlicher, klarer und besser machen (wie in

         frueherem Posting erwaehnt).

      7. "Unbestueckt"-Kreuz kleiner machen (wie in frueherem Posting

         erwaehnt).

      8. Syntax des VARIANT-Befehls so erweitern, dass man die moeglichen

         Varianten EINES Bauteils per Dialog sieht und bearbeiten kann

         (nur mit dieser Syntaxerweiterung ist es moeglich, sowas per

         Rechtsklick einzubinden).

         Da im VARIANT-Befehl leider schon alle "vernuenftigen"

         Syntaxen dazu bereits belegt sind, schlage ich folgende

         bloede, aber zumindest machbare Syntax vor:

           VARIANT ? part_name

             ruft jenen erwaehnten Dialog auf

           VARIANT ?

             laesst den Benutzer ein Bauteil aussuchen, um DANN dessen

             Dialog aufzurufen (also genauso wie der VALUE-Befehl, nur

             eben mit den Varianten)

         Hiermit waere es dann zwar nicht mehr moeglich, eine Variante

         zu erzeugen, die "?" heisst, aber wer gern so einen Namen

         vergeben moechte, hat eh' einen gewissen Schaden...

      9. Die Standardbestueckung AUCH mit einem benutzerdefinierbaren

         Namen ausruesten.

    10. Werte von Bauteilen, die in der Bibliothek mit VALUE=OFF

         definiert wurden, GENAUSO in Varianten aenderbar machen wie

         im "normalen" Schaltplan auch: Es kommt eine Nachfrage zur

         Sicherheit, und dann schnackelt's.

         Das ist wirklich WICHTIG: Es kommt haeufiger mal vor, dass an

         einer Stelle z.B. ein ANDERER, pinkompatibler

         Operationsverstaerker eingesetzt werden soll. So z.B. kann

         eine niederfrequente Ausgangsbeschaltung mit einem OP270 zwar

         irre lange Kabel treiben, erreicht aber nur eine

         Grossignalbandbreite von ein paar kHz (oder so aehnlich).

         Setzt man stattdessen einen LT1124 gleicher Bauform ein, wird

         die Bandbreite etwas groesser, bei 8m Kabellaenge gibt's aber

         unangenehme Einschwingvorgaenge. Und wieder ein anderer

         pinkompatibler OP ist gleich dreimal so schnell, faengt aber

         bei Kabellaengen >5m an zu schwingen. Solche Angelegenheiten

         sollten mit der Variantenverwaltung zumindest

         dokumentationstechnisch moeglich sein.

    11. Variantenbehaftete Bauteile zum klaren Erkennen andersfarbig

         darstellen oder farbig hinterlegen (mit der Moeglichkeit, dies

         ein- oder auszuschalten, falls es evtl. stoert).

     

    Andreas Weidner

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

     

    Hallo,

     

    Hat sich da bei der Implementation überhaupt jemand Gedanken gemacht?

    So wie das umgesetzt ist, wurde das in der Mittagspause noch kurz

    einprogrammiert.

    Diese Variantenverwaltung als Feature zu verkaufen finde ich schon gewagt.

     

     

    Gruß

     

     

     

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to Endtronic

    Am 22.12.2011 19:04, schrieb Endtronic:

    Sehr schöne Antwort. Dem kann ich leider nur zustimmen. VÖLLIG praxisfremd.

    Der Unterschied V5 ->  V6 ist nicht so groß wie es die Marketing-Abteilung propagiert.

    image)

     

    Nu, ja, ganz so hart würde ich das nicht formulieren.

    Allein für, Zitat:

    1. "* Mehrere Pads an einem Pin "

    2. "* Beliebige Pad-Formen: "

    3. "Cmd.Name.RenameEntireSignalByDefault "

    ...

    bin ich sehr dankbar.

     

    Und es ist die Version 0.01 der Versionsverwaltung in Eagle. Also schön

    gemach. Wie heißt es so schön: "Versuch macht gluch!".

     

    Die "REVOLUTION" alles in XML zu speichern finde ich jetzt nicht so umwerfend.

    Da man per ULP zwar alles lesen kann aber (m.W.) nicht verändern, ist

    es eine nette Möglichkeit z.B. per Perl diese Daten einzulesen und zu

    verändern. Evtl. gar nicht soo zu verachten.

     

    Gruß Ralf

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to Endtronic

    Am 22.12.2011 19:04, schrieb Endtronic:

    Sehr schöne Antwort. Dem kann ich leider nur zustimmen. VÖLLIG praxisfremd.

    Der Unterschied V5 ->  V6 ist nicht so groß wie es die Marketing-Abteilung propagiert.

    image)

     

    Nu, ja, ganz so hart würde ich das nicht formulieren.

    Allein für, Zitat:

    1. "* Mehrere Pads an einem Pin "

    2. "* Beliebige Pad-Formen: "

    3. "Cmd.Name.RenameEntireSignalByDefault "

    ...

    bin ich sehr dankbar.

     

    Und es ist die Version 0.01 der Versionsverwaltung in Eagle. Also schön

    gemach. Wie heißt es so schön: "Versuch macht gluch!".

     

    Die "REVOLUTION" alles in XML zu speichern finde ich jetzt nicht so umwerfend.

    Da man per ULP zwar alles lesen kann aber (m.W.) nicht verändern, ist

    es eine nette Möglichkeit z.B. per Perl diese Daten einzulesen und zu

    verändern. Evtl. gar nicht soo zu verachten.

     

    Gruß Ralf