Ich arbeite im Layout Editor sehr viel mit der Command - Line, und hab einige Versuche gebraucht, bis ich draufkam warum die Eingabe
"di to bo pa vi"
o.ä. in V6.1 nicht mehr das tut, was ich will
-> Mit dem Dimension tool nimmt Eagle die Abkürzung di nicht für display, sondern dimension her....
Mit Tastenkombinationen funktioniert das ganze nicht, da ich dann nicht direkt die layer, die ich will mit eingeben kann.
- es wäre eine Erweitrte Tastenbelegung bzw. Kürzelzuweisung / Prioritätenliste echt spitze.
Ausserdem wäre eine Relative Koordinatenangabe zum aktuellen Punkt auch spitze, damit erspart man sich unsinniges hin- und herschieben bzw. marken vor allem beim Package - anlegen oder irgendwelchen "komplexeren" Formen... Derzeit zeichne ich diese immer im Autocad und importiere die .dxf Daten.
lg
has