Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Abkürzungen Commandline
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 935 views
  • Users 0 members are here
  • display
  • commandline_shortcuts
Related

Abkürzungen Commandline

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Ich arbeite im Layout Editor sehr viel mit der Command - Line, und hab einige Versuche gebraucht, bis ich draufkam warum die Eingabe

"di to bo pa vi"

o.ä. in V6.1 nicht mehr das tut, was ich will

-> Mit dem Dimension tool nimmt Eagle die Abkürzung di nicht für display, sondern dimension her....

 

Mit Tastenkombinationen funktioniert das ganze nicht, da ich dann nicht direkt die layer, die ich will mit eingeben kann.

- es wäre eine Erweitrte Tastenbelegung bzw. Kürzelzuweisung / Prioritätenliste echt spitze.

 

 

Ausserdem wäre eine Relative Koordinatenangabe zum aktuellen Punkt auch spitze, damit erspart man sich unsinniges hin- und herschieben bzw. marken vor allem beim Package - anlegen oder irgendwelchen "komplexeren" Formen... Derzeit zeichne ich diese immer im Autocad und importiere die .dxf Daten.

 

 

lg

has

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago

    Am 07.02.2012 13:55, schrieb Tehat:

    Ich arbeite im Layout Editor sehr viel mit der Command - Line, und hab einige Versuche gebraucht,

    > bis ich draufkam warum die Eingabe

    "di to bo pa vi"

    o.ä. in V6.1 nicht mehr das tut, was ich will

    ->  Mit dem Dimension tool nimmt Eagle die Abkürzung di nicht für display, sondern dimension her....

     

    Eagle benutzt den Signifikanten Teil des Befehls in der alphabetischen

    Reihefolge. DIMension kommt for DISplay.

    Sie müssten also mindestens "dis to bo pa vi" eingeben.

     

     

    Mit Tastenkombinationen funktioniert das ganze nicht, da ich dann nicht direkt die layer, die ich

    > will mit eingeben kann.

    - es wäre eine Erweitrte Tastenbelegung bzw. Kürzelzuweisung / Prioritätenliste echt spitze.

     

    Es gibt auch die Möglichkeit einen Alias anzugeben.

    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Display-Button,

    und vergeben Sie mit Neu...  einen Alias für die momentan

    eingestellten Layer. Anschlißend kann man mit

    DIS aliasname  die Layer entsprechen ein/aus-Schalten. image

     

     

    Ausserdem wäre eine Relative Koordinatenangabe zum aktuellen Punkt auch spitze, damit erspart man

    > sich unsinniges hin- und herschieben bzw. marken vor allem beim

    Package - anlegen oder irgendwelchen

    > "komplexeren" Formen... Derzeit zeichne ich diese immer im Autocad

    und importiere die .dxf Daten.

     

    Setzen mit MARK (x y) einen zweiten "Nullpunkt" und geben Sie

    dann bei der Koordinateneingabe (Rx y) für Relativ, oder (Px y)

    für Polkoordinaten an. Die Option R und P bezieht sich dann auf

    die MARKE, wenn gesetzt.

     

    Weitere Infos zur Angabe von Koordinaten in der Kommandozeile

    erhalten Sie unter :

     

    HELP -> Editor-Befehle -> Befehlseingabe -> Absatz: Koordinatenangaben

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Das mit den Layer - Aliases habe ich nicht gewusst -> Thx, ist schon im eagle.scr eingepflegt - das macht die Umstellung auf "dis" erträglich, auch wenn ich jedes 3mal noch "di" eingebe image

     

    Die Arbeitsweise mit MARK / P / R ... kenne ich - und genau das meine ich - bei aufwendigeren Konturen, ...  müsste entweder fleissig Koordinaten - gerechnet werden, oder nach jedem Strich der Mark neu gesetzt werden - hier wäre eine Koordinatenangabe relativ zum aktuellen Punkt äusserst hilfreich.

    Aber wie gesagt, ich arbeite deshalb mit dxf -  imports, und geht auch schön, war nur eine Anregung

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Das mit den Layer - Aliases habe ich nicht gewusst -> Thx, ist schon im eagle.scr eingepflegt - das macht die Umstellung auf "dis" erträglich, auch wenn ich jedes 3mal noch "di" eingebe image

     

    Die Arbeitsweise mit MARK / P / R ... kenne ich - und genau das meine ich - bei aufwendigeren Konturen, ...  müsste entweder fleissig Koordinaten - gerechnet werden, oder nach jedem Strich der Mark neu gesetzt werden - hier wäre eine Koordinatenangabe relativ zum aktuellen Punkt äusserst hilfreich.

    Aber wie gesagt, ich arbeite deshalb mit dxf -  imports, und geht auch schön, war nur eine Anregung