Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Nach drill-aid sind viele Pads beim normalen Drucken komplett geschlossen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 4 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 671 views
  • Users 0 members are here
Related

Nach drill-aid sind viele Pads beim normalen Drucken komplett geschlossen

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Hallo allerseits ... das Thema mit drill-aid und den geschlossenen Pads wurde zwar schon früher diskutiert; aber es ging nach meiner Beobachtung immer in die Richtung PostScript-Ausgabe und CAM-Prozessor. Den Weg möchte ich als Amateur nicht gehen. Mir reicht die normale Druckfunktion:

 

Also - Ich habe folgendes Phänomen: Führe ich drill-aid (z.B. mit 0.3 mm) aus, wähle dann die gewünschten Layer (bottom, pad, via, und 116) zum 'normalen' drucken aus, dann liegen bei den miesten Bohrlöchern die gewünschten 0.3 mm Löcher auch tatsähclich vor. Aber viele andere sind ganz zu (schwarz).

 

Zwei Besonderheiten sind mir dabei aufgefallen:

1. Es scheinen nur die länglichen Pads von dem Problem betroffen zu sein. Kreisrunde oder achteckige scheinen bezüglich des geschilderten Phänomens unauffällig zu sein.

2. Erzeuge ich - statt sofort zu drucken - ein PDF-File, dann ist die Anzeige am Display korrekt. Drucke ich aber dann das PDF-File aus, dann sind die Löcher der länglichen Pads wieder geschlossen.

 

Als Drucker benutzte ich den HP LaserJet 1320 und die aktuelle Version des Druckertreibers. Ansonsten läuft Eagle 6.1.0 unter Win7/32 bit. Probleme dieser Art waren mir unter Eagle 4.* völlig fremd. Bei dem betroffenen Projekt bin ich von Eagle 4 auf Eagle 6 gewechselt. Eagle 5 hatte ich ausgelassen.

 

Wie kann ich das Problem behoben bekommen?

 

Gruß ... Matthias.

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    > Nein ... der Layer - ich glaube es ist die Nummer 116 - ist

    > eingeschaltet. Lötseite, Vias, Pads und der 116. Das lustige ist ja,

     

    Im Gegensatz zum LP-Hersteller bohrt man bei selbst erzeugten Prototypen

    erst nach dem ätzen, und dazu benutzt man die "Mulde" im Kupferring als

    Körnung, damit der Bohrer nicht unkontrolliert auf dem Material

    umherirrt, bevor er sich entschließt, in das Material zu schneiden.

     

    Ab einer gewissen Größe des Bohrdurchmesser, ist die Fläche zum

    "umherirren" zu groß, und man bohrt unkontrolliert.

    Um das zu vermeiden, sorgt das ULP dafür, daß in der Bohrung ein Ring

    gezeichnet wird, der die Bohrung so weit füllt, das man das Zentrum des

    Ring, als "Körnung" zum Bohren benutzen kann, und man beim ausdrucken

    der Filmvorlage/Folie diesen Layer einschaltet.

     

     

    > daß Pads mit fest vorgegebener Größe aus der Bibliothekt korrekt

    > dargestellt  werden (drill-aid fürht zum gewünschten Ziel); Pads,

    > deren Größe auf AUTO steht, werden trotz drill-aid komplett

     

    Auto besagt nur, das der PAD/VIA einen Durchmesser von 0 hat, und somit

    der Parameter Restring im DRC-Menü immer zum tragen kommt.

     

     

    > geschlossen. Man könnte meinen, daß bei der Druckaufbereitung

    > irgendwann zwischendrin das koreekte Ergebnis vielleicht vorliegt,

    > daß aber bei Pads mit der Größe AUTO noch irgendwas hinterher kommt

    > und das Loch zu macht, was bei Pads mit fest vorgegebener Größe nicht

    > kommt.

     

    In der aktuellen V6 ist hierzu kein Problem bekannt, bzw. hier im Hause

    nicht nachvollziehbar.

    Senden Sie mir doch bitte mal das Board und Ihre eaglerc.usr.

     

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

    EAGLE V6.4 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Nein ... der Layer - ich glaube es ist die Nummer 116 - ist eingeschaltet. Lötseite, Vias, Pads und der 116. Das lustige ist ja, daß Pads mit fest vorgegebener Größe aus der Bibliothekt korrekt dargestellt  werden (drill-aid fürht zum gewünschten Ziel); Pads, deren Größe auf AUTO steht, werden trotz drill-aid komplett geschlossen. Man könnte meinen, daß bei der Druckaufbereitung irgendwann zwischendrin das koreekte Ergebnis vielleicht vorliegt, daß aber bei Pads mit der Größe AUTO noch irgendwas hinterher kommt und das Loch zu macht, was bei Pads mit fest vorgegebener Größe nicht kommt. Gruß ... Matthias.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 09.05.2013 13:16, schrieb matthias_jordan@yahoo.de:

    Ich beantworte mir mittlerweile meine Fragen selber ... mein Drucker

    kennt zwei Einstellung zum Grafikmodus: 1. als Vektorgrafik senden und

    2. als Rastergrafik senden. Standardeinstellung war Vektorgrafik. Das

    Symptom ist in der zweiten Einstellung - als Rastergrafik senden -

    verschwunden. Damit kann ich arbeiten.

     

    Bleibt immer noch die Frage, ob das unterschiedliche Verhalten/Ergebnis

    ein Fehler im HP-Druckertreiber ist, oder ob EAGEL gerade bei Drill-aid

    in Verbindung mit Pads, deren Größe auf AUTO steht, die Informationen in

    einer ungeschickten Reihenfolge an das Grafik bzw. Drucksystem schickt.

    Am UI sieht alles jedenfalls aunauffällig aus.

     

    Ist zum Zeitpunkt des Ausdruck der Layer, in dem die Füllungen der Vias

    erzeugt wurden ausgeschaltet? DISPLAY ....

     

    Ist unter Optionen - Einstellungen - Verschiedenes, die Option

    -- Darstellungsmodus----


    ( ) Keine Bohrlöcher

    (O) Real

    -


    aktiviert?

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

    EAGLE V6.4 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago

    Ich beantworte mir mittlerweile meine Fragen selber ... mein Drucker kennt zwei Einstellung zum Grafikmodus: 1. als Vektorgrafik senden und 2. als Rastergrafik senden. Standardeinstellung war Vektorgrafik. Das Symptom ist in der zweiten Einstellung - als Rastergrafik senden - verschwunden. Damit kann ich arbeiten.

     

    Bleibt immer noch die Frage, ob das unterschiedliche Verhalten/Ergebnis ein Fehler im HP-Druckertreiber ist, oder ob EAGEL gerade bei Drill-aid in Verbindung mit Pads, deren Größe auf AUTO steht, die Informationen in einer ungeschickten Reihenfolge an das Grafik bzw. Drucksystem schickt. Am UI sieht alles jedenfalls aunauffällig aus.