Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Re: Fenstergröße bei Start
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 49 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 3677 views
  • Users 0 members are here
Related

Re: Fenstergröße bei Start

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Wolfgang Gerber schrieb:

 

Joern Paschedag schrieb: 

Ich

habe in meinen Projektverzeichnissen auch alle zugehörige Dokumentation

a la pdf und co und keine Probleme damit.

 

Sorry, das halte ich für den völlig falschen Ansatz - insbesondere in

einer Firma mit mehreren Mitarbeitern und vielen Projekten (die nicht

alle etwas mit EAGLE zu tun haben müssen).

 

... Die Schaltpläne

liegen eben in jeweils einem "Schaltplan"dir neben einem "Doku"dir,

"Bilder"dir, "Messungen"dir etc. Das alles unter einem "Auftrags"dir,

einem "Projektdir" etc. Ganz oben steht ein Serverlaufwerk. Eagle

liegt lokal.

 

Das ist die m.E. einzig sinnvolle Struktur bzw. Hierarchie zur

Projektverwaltung.

 

... Mir reicht die ganz normale Funktion mit

einem Klick auf ein ".sch" dir passende Zeichnung aufzumachen.

 

Nur stört mich das Eagle völlig unsinnigerweise dabei immer im

Minifenster startet. Das ist ein Programmfehler! Ohne wenn und aber.

 

Alle anderen mir bekannten IDEs (z.B. Delphi, Raisonance, diverse

Debugger, selbst projektfähige Editoren wie PSpad) arbeiten mit an

beliebiger Stelle gespeicherten "Projektdateien" und i.d.R. dazu

relativen Pfaden zu den im Projekt verwendeten Dateien.

 

Zum Öffnen des Projektes klickt man dann auch nicht auf eine der zu

bearbeitenden Dateien, sondern öffnet die Projektdatei - und ist damit

exakt an der Stelle (mit allen Fenstern, Größen und Einstellungen), an

der man das Projekt zuletzt verlassen hat.

 

Diese Projektdateien kann man dann zusammen mit den zugehörigen Daten

auch beliebig verschieben, z.B. um auf Basis eines vorhandenen Projektes

anderswo ein neues, ähnliches zu beginnen.

 

Nun verwendet EAGLE ja auch Projektdateien (eagle.epf) - nur dummerweise

heißen die für jedes Projekt immer gleich. image

 

Immerhin kann man sich die Datei eagle.epf zusammen mit dem .sch und

.brd an beliebige Stelle legen (also durchaus auch passend zur

firmenspezifischen Projekt-Struktur auf dem Server) und diese dann per

Doppelklick öffnen (nach Zuordnung von .epf zu EAGLE).

 

Die Pfade zu .sch und .brd sind im .epf relativ eingetragen, also werden

diese Fenster/Editoren sauber mit dem Projekt geöffnet. Einziger kleiner

Nachteil: Nach dem Öffnen einer eagle.epf ist das Control Panel im

Vordergrund, man muß also erst auf .sch bzw. .brd wechseln, je nachdem

was man bearbeiten möchte.

 

Und noch ein grundsätzlicher Punkt: die Datei muß wirklich eagle.epf

heißen, sonst kann EAGLE sie nicht öffnen. Daher kann man auch in einer

eigenen Hierarchie nur jeweils ein Projekt pro Verzeichnis ablegen.

 

Daher mein konkreter Verbesserungsvorschlag an CadSoft:

1. (wichtig) Erlauben Sie das Öffnen auch andersnamiger .epf Dateien;

2. (auch ziemlich wichtig) Stellen Sie nach dem direkten Öffnen einer

   .epf Datei das Fenster in den Vordergrund, das auch beim Beenden des

   Programms im Vordergrund stand (das dürfte wohl in der .epf stehen);

3. (nicht ganz so wichtig) Erlauben Sie das Abspeichern von Projekten

   mitsamt .epf Datei an beliebigem Ort.

4. (das wäre Luxus) Prüfen Sie beim Öffnen einer .sch oder .brd, ob im

   selben Verzeichnis eine gleichnamige .epf liegt und öffnen Sie dann

   diese, falls vorhanden.

 

(Mit "Öffnen" meine ich dabei jeweils das Öffnen per Doppelklick bzw.

Kontextmenü, programmtechnisch läuft das wohl als Parameter beim Aufruf

von EAGLE.)

 

Diese m.E. extrem kleinen Änderungen sollten wohl problemlos und auch

kurzfristig machbar sein (5.0.1?) und das grundsätzliche Problem der

Projektverwaltung nachhaltig lösen (für Experten), während sich für die

Nutzer der bisherigen Methode überhaupt nichts ändern würde.

 

Herr Schmidinger, können Sie das bitte kurz kommentieren? Danke.

 

Wegen des Verbesserungsvorschlags: Xpost und Fup2 eagle.suggest.ger

 

Tilmann

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Hello Tilmann Reh !:

    ...

     

     

    Die Pfade zu .sch und .brd sind im .epf relativ eingetragen, also werden

    diese Fenster/Editoren sauber mit dem Projekt geöffnet.

     

    Stimmt .....

     

    Einziger kleiner

    Nachteil: Nach dem Öffnen einer eagle.epf ist das Control Panel im

    Vordergrund, man muß also erst auf .sch bzw. .brd wechseln, je nachdem

    was man bearbeiten möchte.

     

    Das ist das kleinste Problem - leider die Pfade zu den Libraries sind

    absolut eingetragen !!!!! Das ist leider total inkonsequent und bei

    einem Update auf hoehere Version fuehrt zu einem unbeabsichtigen

    Abspeichern der alten Libraries in falschem Verzeichniss.

     

    Dasselbe gillt fuer CAM-Jobs !!!!!

     

    Ich wuensche mir an dieser Stelle eine saubere konsequente Pfadeintraege

    .....

     

    Gruss

    --

    Grzegorz Zalot

     

    complex ltd.

    office tel/fax : +48 32 2505840

    mobil : +48 501 301515

     

    http://www.complex.org.pl/

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest

    Grzegorz Zalot schrieb:

     

    Das ist das kleinste Problem - leider die Pfade zu den Libraries sind

    absolut eingetragen !!!!! Das ist leider total inkonsequent und bei

    einem Update auf hoehere Version fuehrt zu einem unbeabsichtigen

    Abspeichern der alten Libraries in falschem Verzeichniss.

     

    Das ist m.E. auch durchaus sinnvoll - und das Problem bei verschiedenen

    Versionen liegt an ganz anderer Stelle:

     

    Wenn die Projektdateien (.epf) nicht mehr in einem festgelegten Pfad

    liegen (was meine "Forderung" ist), /müssen/ die Bibliotheken absolut

    angegeben werden, sonst werden sie nicht mehr gefunden - oder man müßte

    sämtliche Libs in sämtliche Projektverzeichnisse kopieren...

     

    Der "Versionskonflikt" liegt darin begründet, daß die Einstellungen

    ebenfalls in einer Datei mit (versionsunabhängig) festgelegtem URI

    (eaglerc.usr) abgelegt werden. Das wäre an anderer Stelle sehr einfach

    lösbar (z.B. durch Angabe des URI für diese Datei in einer INI-Datei im

    bin-Verzeichnis, dann könnte man bei Bedarf mit verschiedenen

    eaglerc.usr Dateien arbeiten).

     

    Im Moment (und in diesem Thread) möchte ich mich aber auf die

    Projektverwaltung konzentrieren.

     

    Für das Speichern der globalen Einstellungen können wir ja einen eigenen

    Thread aufmachen.

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest

    Hello Tilmann Reh !:

     

    Das ist das kleinste Problem - leider die Pfade zu den Libraries sind

    absolut eingetragen !!!!! Das ist leider total inkonsequent und bei

    einem Update auf hoehere Version fuehrt zu einem unbeabsichtigen

    Abspeichern der alten Libraries in falschem Verzeichniss.

     

    Das ist m.E. auch durchaus sinnvoll -

     

    Da bin ich dagegen .....

     

    und das Problem bei verschiedenen

    Versionen liegt an ganz anderer Stelle:

     

    Wenn die Projektdateien (.epf) nicht mehr in einem festgelegten Pfad

    liegen (was meine "Forderung" ist), /müssen/ die Bibliotheken absolut

    angegeben werden, sonst werden sie nicht mehr gefunden - oder man müßte

    sämtliche Libs in sämtliche Projektverzeichnisse kopieren...

     

    Nein - es reicht, dass das Programm nach den Libs in dem

    Programm-Library-Verzeichniss sucht. Das ist doch explizit definiert,

    oder ????

     

    Man soll bedenken, ganze Projekte sollen ainfach von einer zu anderen

    Version vrschiebbar sein. Und ... jetzt entsteht ganz schoener Mist image

    ! Ich glaube, keiner in Pleiskirchen parallell 4.x und 5.x betrieben hat

    .... Schade ...

     

     

    Der "Versionskonflikt" liegt darin begründet, daß die Einstellungen

    ebenfalls in einer Datei mit (versionsunabhängig) festgelegtem URI

    (eaglerc.usr) abgelegt werden.

     

    Stimmt. MMN das ist eindeutig ein Fehler !!!! Und recht einfach zu

    beheben indem diese Gatei einfach die Versionsnummer beeinhaelt.....

     

    Das wäre an anderer Stelle sehr einfach

    lösbar (z.B. durch Angabe des URI für diese Datei in einer INI-Datei im

    bin-Verzeichnis, dann könnte man bei Bedarf mit verschiedenen

    eaglerc.usr Dateien arbeiten).

     

    Auch ....

     

     

    Im Moment (und in diesem Thread) möchte ich mich aber auf die

    Projektverwaltung konzentrieren.

     

    Na ja ..... zuerst sollte man auf jeden Fall die Dateimuell aus dem

    Browser entfernen, sonst kann man gar nicht von der Verwaltung im

    Control Panel sprechen

     

    BTW, derzeitige Projektstruktur waere fuer moch gar nicht sooo schlecht,

      mit einer Ausnahme : alle Dateien sollen einfach kopierbar sein,

    ohte achten auf andere Verzeichnisse usw. Also leider auch Libraries ...

    und das ist schon ein Problem. Ehrlich gesagt, die Datenstruktur in 4.x

    und 5.x ist eigentlich schwer fuer Datenaustausch geeignet image ....

     

    Ich habe einige Ideen, allerdings alle nicht einfach sind und alle

    benoetigen grosse Dateistrukturaenderung. Und jetzt ist nicht die

    richtige Zeit um das zu diskutieren. Es sind viele Sachen, die

    wesentlich wichtiger sind !

     

     

    Für das Speichern der globalen Einstellungen können wir ja einen eigenen

    Thread aufmachen.

     

    Koennen wir ... und ?????

     

    Ich glaube in diesem Fall CadSoft verhaellt sich shcon extrem

    rueckhaltend image !

     

    Gruss

    --

    Grzegorz Zalot

     

    complex ltd.

    office tel/fax : +48 32 2505840

    mobil : +48 501 301515

     

    http://www.complex.org.pl/

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago in reply to autodeskguest

    On 05/15/08 09:51, Tilmann Reh wrote:

    Klaus Schmidinger schrieb:

     

    Vorschlag: Wenn der Pfad zur Library unterhalb der epf ist, wird er

    relativ gespeichert, sonst absolut.

    Guter Vorschlag. Ich mag allgemeingültige Lösungen sehr. image

    Ich hab's gerade mal explizit getestet (unter Linux und Windows),

    und es verhält sich genau so. Pfade zu Libraries unterhalb des

    Projektverzeichnisses werden relativ gespeichert, alle anderen absolut.

     

    Beobachten Sie da etwas anderes?

     

    Ich habe diesbezüglich noch nichts getestet/beobachtet, da bei uns die

    Bibliotheken niemals unterhalb der Projekte liegen (und auch nie liegen

    werden). Dieser Aspekt ist erst in der Diskussion hier aufgekommen,

    nachdem das Thema sich in Richtung Versions-Interoperabilität verschoben

    hat.

     

    Aber danke, daß Sie sich melden - was halten Sie von meinem Vorschlag

    zur Projektverwaltung (OP dieses Threads hier in suggest.de - sorry, daß

    ich den Betreff nicht angepaßt hatte)?

     

    Dazu bin ich noch nicht gekommen.

    Ich wollte nur schnell dieses Thema richtigstellen, da in diesem

    Thread ziemlich "hitzig" diskutiert wird, und da muß es nicht sein,

    daß etwas, das sowieso so funktioniert wie gewünscht, auch noch

    hohe Wellen schlägt image

     

    Klaus Schmidinger

    --

    _______________________________________________________________

     

    Klaus Schmidinger                       Phone: +49-8635-6989-10

    CadSoft Computer GmbH                   Fax:   +49-8635-6989-40

    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de

    D-84568 Pleiskirchen, Germany           URL:     www.cadsoft.de

    _______________________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago in reply to autodeskguest

    On 05/15/08 09:51, Tilmann Reh wrote:

    Klaus Schmidinger schrieb:

     

    Vorschlag: Wenn der Pfad zur Library unterhalb der epf ist, wird er

    relativ gespeichert, sonst absolut.

    Guter Vorschlag. Ich mag allgemeingültige Lösungen sehr. image

    Ich hab's gerade mal explizit getestet (unter Linux und Windows),

    und es verhält sich genau so. Pfade zu Libraries unterhalb des

    Projektverzeichnisses werden relativ gespeichert, alle anderen absolut.

     

    Beobachten Sie da etwas anderes?

     

    Ich habe diesbezüglich noch nichts getestet/beobachtet, da bei uns die

    Bibliotheken niemals unterhalb der Projekte liegen (und auch nie liegen

    werden). Dieser Aspekt ist erst in der Diskussion hier aufgekommen,

    nachdem das Thema sich in Richtung Versions-Interoperabilität verschoben

    hat.

     

    Aber danke, daß Sie sich melden - was halten Sie von meinem Vorschlag

    zur Projektverwaltung (OP dieses Threads hier in suggest.de - sorry, daß

    ich den Betreff nicht angepaßt hatte)?

     

    Dazu bin ich noch nicht gekommen.

    Ich wollte nur schnell dieses Thema richtigstellen, da in diesem

    Thread ziemlich "hitzig" diskutiert wird, und da muß es nicht sein,

    daß etwas, das sowieso so funktioniert wie gewünscht, auch noch

    hohe Wellen schlägt image

     

    Klaus Schmidinger

    --

    _______________________________________________________________

     

    Klaus Schmidinger                       Phone: +49-8635-6989-10

    CadSoft Computer GmbH                   Fax:   +49-8635-6989-40

    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de

    D-84568 Pleiskirchen, Germany           URL:     www.cadsoft.de

    _______________________________________________________________