Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Nicht erkannte DRC Fehler bei CU Flächen...und sonstiges.
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 509 views
  • Users 0 members are here
Related

Nicht erkannte DRC Fehler bei CU Flächen...und sonstiges.

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Guten Tag,

 

dass mit zunehmenden Versionsnummern von Eagle, eine immer stärkere Bindung und Beeinflussung des Layouts durch DRC-Parameter entstanden ist, mag man gut heissen oder nicht.

Zumindest sollte dann aber, wenn der DRC schon so mächtig sein soll, darin auch ein Parameter für CU Flächen und deren Abstand zum Rest der Welt enthalten sein.

Ist im Polygonkontext nicht ausdrücklich eine andere Isolate als Default0 eingetragen, flutet Eagle nämlich beträchtig nahe heran an signalfremde Netze, egal was als Netz Clearence im DRC eingetragen ist.

 

Weiterhin wäre eine runde statt achteckige Flutung um die Pads, bei Isolate kleiner 0,2mm wünschenswert.

Bei meiner Einstellung 0,14mm (da BGA Design), werden die Flutungen um die Pads/Vias hässlich achteckig dargestellt.

Die Rechnerleistungen sollten die Senkung dieser Schwelle, ab wann rund gerechnet wird, abkönnen, so denke ich.

 

Last but not least.

In leider noch keiner Eagle-Version seit DOS, fand eines meiner Highlights für das Layouten Berücksichtigung.

Zusätzliche Fadenlinien, rechts und links, am gerade zu verlegenden Wire, die den Abstand des im DRC eingestellten Clearence darstellen.

Sowie bei Altium, Expedition, Target, Integra, Pads..etc. ;-)

So hat man und das hat ich bewährt, den Clearence gleich im Blick wenns mal enger wird.

Diese umständlichen Arbeitschritte mit trial&error durch verlegen&drc könnte dann entfallen.

 

Besten Gruss

GBe

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago

    Am 29.06.2012 18:46, schrieb Gert Berrisch:

    Guten Tag,

     

    dass mit zunehmenden Versionsnummern von Eagle, eine immer stärkere Bindung und

    > Beeinflussung des Layouts durch DRC-Parameter entstanden ist, mag man

    gut heissen

    > oder nicht.

    Zumindest sollte dann aber, wenn der DRC schon so mächtig sein soll, darin auch

    > ein Parameter für CU Flächen und deren Abstand zum Rest der Welt

    enthalten sein.

    Ist im Polygonkontext nicht ausdrücklich eine andere Isolate als Default0

    > eingetragen, flutet Eagle nämlich beträchtig nahe heran an

    signalfremde Netze,

    > egal was als Netz Clearence im DRC eingetragen ist.

     

    Das stimmt so leider nicht, es wird immer der größere Wert genommen.

    Hier das Regelwerk:

    DRC-Clearance       < CLASS-Clearance     ==  CLASS-Clearance

    DRC-Clearance       > CLASS-Clearance     ==  DRC-CLearance

    Isolate des POLYGON < CLASS/DRC-Clearance ==  CLASS/DRC-Clearance

    Isolate des POLYGON > CLASS/DRC-Clearance ==  Isolate

     

    Das Isolate des Polygon wirkt sich also nur aus, wenn der Wert größer

    als die Clearance ist.

     

    Eine zweiter Punkt ist der Abstand zu Restrict-Flächen/Elementen.

    Ist das Isolate 0, dann schmiegt sich das Polygon an die Elemente

    des Restrict-Layer.**

    Ist das Isolate <= der Clearance, kann man damit erreichen, daß das

    Polygon sich auch von den Restrict-Elementen entsprechend (genau so

    weit wie die Clearance) entfernt.

     

      • Damit kann man mit Hilfe des Vectorfont in einem Polygon negative

    Texte ermöglichen.

    Text in tRestrict bzw. bRestrict und das Polygon hält die Kontur

    (Text-Wire) frei. image

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.2 availabe now!

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago

    Am 29.06.2012 18:46, schrieb Gert Berrisch:

    Guten Tag,

     

    dass mit zunehmenden Versionsnummern von Eagle, eine immer stärkere Bindung und

    > Beeinflussung des Layouts durch DRC-Parameter entstanden ist, mag man

    gut heissen

    > oder nicht.

    Zumindest sollte dann aber, wenn der DRC schon so mächtig sein soll, darin auch

    > ein Parameter für CU Flächen und deren Abstand zum Rest der Welt

    enthalten sein.

    Ist im Polygonkontext nicht ausdrücklich eine andere Isolate als Default0

    > eingetragen, flutet Eagle nämlich beträchtig nahe heran an

    signalfremde Netze,

    > egal was als Netz Clearence im DRC eingetragen ist.

     

    Das stimmt so leider nicht, es wird immer der größere Wert genommen.

    Hier das Regelwerk:

    DRC-Clearance       < CLASS-Clearance     ==  CLASS-Clearance

    DRC-Clearance       > CLASS-Clearance     ==  DRC-CLearance

    Isolate des POLYGON < CLASS/DRC-Clearance ==  CLASS/DRC-Clearance

    Isolate des POLYGON > CLASS/DRC-Clearance ==  Isolate

     

    Das Isolate des Polygon wirkt sich also nur aus, wenn der Wert größer

    als die Clearance ist.

     

    Eine zweiter Punkt ist der Abstand zu Restrict-Flächen/Elementen.

    Ist das Isolate 0, dann schmiegt sich das Polygon an die Elemente

    des Restrict-Layer.**

    Ist das Isolate <= der Clearance, kann man damit erreichen, daß das

    Polygon sich auch von den Restrict-Elementen entsprechend (genau so

    weit wie die Clearance) entfernt.

     

      • Damit kann man mit Hilfe des Vectorfont in einem Polygon negative

    Texte ermöglichen.

    Text in tRestrict bzw. bRestrict und das Polygon hält die Kontur

    (Text-Wire) frei. image

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.2 availabe now!