EAGLE Support (Deutsch) verschieden starke Leiterbahnen eines Netzes?
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
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 181 subscribers
  • Views 1943 views
  • Users 0 members are here
Related

verschieden starke Leiterbahnen eines Netzes?

Former Member
Former Member over 13 years ago

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 13 years ago in reply to Former Member

    Am 20.10.2012 10:36, schrieb Matthias Urlichs:

    Hi,

    >> Ich halte Autorouter generell ungeeignet zum

    >> Entwurf von Leistungselektronik und analogen Schaltungen, die nicht

    >> völlig trivial sind.

     

    Es geht mir aber weder um das eine noch um das andere; ich muss lediglich

    (a) Strom von A nach B transportieren und (b) einen Haufen kleinerer ICs

    mit Masse und 3.3V bzw. 5V versorgen.

     

    Der Autorouter hat mit Beidem ja wohl keinerlei Problem. Nur die

    Kombination geht halt nicht.

     

    Mein Workaround zu dieser Thematik besteht aus dem strategischen Platzieren

    von ein paar 0V-Widerständen bzw. einem dazu äquivalenten SMD-Bauteil,

    die die "Strom"-Leitungen mit den "digitalen" Versorgungsleitungen

    verbinden.

     

    Mein "Workaround" besteht darin, sowas von Hand zu routen.

    Der Autorouter hat sicher kein Problem damit, Leiterbahnen zu verlegen.

    Ob er die Leiterbahnen elektrisch sinnvoll verlegt? Hängt davon ab...

    -

    Leiterbahnen sind Bauteile mit bestimmten Eigenschaften, manche davon im

    konkreten Fall vernachlässigbar, andere nicht. Ich möchte alle Bauteile

    selbst kontrolliert auswählen, einfügen und platzieren. Das kann ein

    Autorouter nicht.

    Grüße

    Hans-Peter Völpel

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 13 years ago in reply to hpvoelpel

    Hans-Peter schrieb am Sun, 21 October 2012 22:48

    Mein "Workaround" besteht darin, sowas von Hand zu routen.

    Der Autorouter hat sicher kein Problem damit, Leiterbahnen zu verlegen.

     

    Aktuell hat er das sehr wohl, deshalb mein Ursprungsbeitrag.

     

    Hans-Peter schrieb am Sun, 21 October 2012 22:48

    Leiterbahnen sind Bauteile mit bestimmten Eigenschaften, manche davon

    im

    konkreten Fall vernachlässigbar, andere nicht. Ich möchte alle

    Bauteile

    selbst kontrolliert auswählen, einfügen und platzieren. Das kann ein

    Autorouter nicht.

     

    Dann brauchst du offenbar den Autorouter überhaupt nicht. Schön für

    dich.

     

    Ich dagegen verbringe meine Arbeitszeit lieber damit, nur die kritischen

    Leiterbahnen von Hand zu verlegen und den Rest den Autorouter machen zu

    lassen. Dazu ist er da.

     

    Keine Lust hingegen habe ich darauf, unkritische Leiterbahnen nur deshalb

    von Hand verlegen zu müssen, weil der Autorouter (noch?) nicht versteht,

    was ich will.

     

    Keine Lust habe ich außerdem auf einen DRC, der mich entweder mit Bergen

    von sinnfreien Warnungen überhäuft oder tatsächliche Probleme nicht

    erkennt.

     

    Eine Erweiterung so (oder so ähnlich), wie ich sie vorgeschlagen habe,

    würde beide Probleme beheben und (bestimmt nicht nur) mir die Arbeit mit

    Eagle um Einiges erleichtern.

     

     

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
<