EAGLE Support (Deutsch) verschieden starke Leiterbahnen eines Netzes?
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
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 182 subscribers
  • Views 2036 views
  • Users 0 members are here
Related

verschieden starke Leiterbahnen eines Netzes?

Former Member
Former Member over 13 years ago

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 13 years ago

    Am 28.09.2012 11:23, schrieb Matthias Urlichs:

    Hallo,

     

    ich habe das Problem, dass mein Board zwar dicke Masse- und Spannungs - und

    noch ein paar andere Leitungen hat ... aber halt nicht nur.

    Manche ICs brauchen "Starkstrom", andere wieder kommen mit 0,2mm

    Kupferbreite problemlos aus.

     

    Wie macht ihr das?

     

    Ich behelfe mich damit, alles zu routen, dann alle Leitungen außer den

    Versorgungsnetzen rauszurupfen, diese selektiv breiter mache, teilweise

    verlege (damit die Design Rules einigermaßen passen), und dann nochmal

    alles autoroute.

     

    Blöderweise ergeben sich dabei regelmäßg sub-optimale Situationen, weil

    der Autorouter die bereits verlegten Leitungen nicht anfässt.

     

    Am liebsten wäre mir, wenn ich nicht nur einem ganzen Net eine Klasse

    zuweisen könnte, sondern auch einzelnen Pins. Dann könnte der Autorouter

    die Anbindung dieser Pins entsprechend dünner auslegen.

     

    Benutzen Sie dazu NETz CLASSen. image

    HELP CLASS (enter)

    HELP NET  (enter)

    HELP CHANGE (enter) -> CLASS

     

    Lesen Sie bitte auch im Handbuch Kapitel:

    4.2 Das Schaltplan-Editor-Fenster

         (Seite 64)

     

    6   Vom Schaltplan zur fertigen Platine

         (Seite 128 - 130, 145)

     

    7.4 Was ist vor dem Autorouten festzulegen

         (Seite 199)

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.2 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 13 years ago

    Ich befürchte, Sie haben mich nicht verstanden.

     

    Soweit ich weiß, arbeitet Eagle doch so: Es ordnet einem Net (zB GND)

    insgesamt eine Netzklasse zu, und jeder Netzklasse insgesamt gewisse

    Designparameter (Mindestbreite von Leiterbahnen).

     

    Ich will nun den Autorouter dazu bringen, einige Massepins beim Autorouten

    mit breiten Leiterbahnen zu verdrahten, aber eben nicht alle. Das geht bei

    meinem Layout schon prinzipiell nicht (3mm breite Leiterbahnen erreichen

    keine einzelnen SSOP-Pins).

     

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 13 years ago in reply to Former Member

    Am 01.10.2012 11:40, schrieb Matthias Urlichs:

    Ich befürchte, Sie haben mich nicht verstanden.

     

    Soweit ich weiß, arbeitet Eagle doch so: Es ordnet einem Net (zB GND)

    insgesamt eine Netzklasse zu, und jeder Netzklasse insgesamt gewisse

    Designparameter (Mindestbreite von Leiterbahnen).

     

    Ich will nun den Autorouter dazu bringen, einige Massepins beim Autorouten

    mit breiten Leiterbahnen zu verdrahten, aber eben nicht alle. Das geht bei

    meinem Layout schon prinzipiell nicht (3mm breite Leiterbahnen erreichen

    keine einzelnen SSOP-Pins).

     

    Ok, verstanden, es geht also um das "verjüngen" der Leiterbahnen kurz

    vor dem PAD/SMD. Das ist noch nicht implementiert.

    Hier braucht es eine Erweiterung der Design-Regeln, damit der AR und

    der DRC sich entsprechend verhalten können.

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.2 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 13 years ago in reply to Former Member

    Ja, auch. Aber nicht nur.

     

    Ich entwickle hier konkret eine neue Steuerung für einen Roboter. Der

    braucht breite Kupferverbindungen für seine Motoren und Servos. Es hat auf

    der Platine aber auch viel analoge Elektronik und einen Haufen ICs.

     

    Selbst wenn der Autorouter alle Pins und Pads in den "power"-Nets bis knapp

    vor die Chips / Bauteile mit 3mm Kupfer anfahren und dann eine

    Spezial-Design Rule für die letzten Milimeter aktivieren würde, käme er

    nicht weit, dafür ist die Packungsdichte zu groß. Zumal auf der Platine

    drei verschiedene Spannungen geroutet werden müssen.

     

    Mit einem Haufen manueller Vorarbeit bekomme ich diese Platine passabel

    geroutet, aber gerade in der Designphase würde es mir immens helfen, dem

    Autorouter einfach sagen zu können "dieser Pin/Pad ist zwar in einem Net

    der Klasse 'Hochstrom', aber tatsächlich muss er nur über eine Leiterbahn

    mit Default-Rule an dieses Net angebunden werden".

     

    Falls die perfekte Verbindung zwischen den "normalen" 'Hochstrom'-Pads

    nicht sowieso gerade dort vorbeiläuft.

     

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 13 years ago in reply to Former Member

    Am 01.10.2012 13:54, schrieb Matthias Urlichs:

    Ja, auch. Aber nicht nur.

     

    Ich entwickle hier konkret eine neue Steuerung für einen Roboter. Der

    braucht breite Kupferverbindungen für seine Motoren und Servos. Es hat auf

    der Platine aber auch viel analoge Elektronik und einen Haufen ICs.

     

    Selbst wenn der Autorouter alle Pins und Pads in den "power"-Nets bis knapp

    vor die Chips / Bauteile mit 3mm Kupfer anfahren und dann eine

    Spezial-Design Rule für die letzten Milimeter aktivieren würde, käme er

    nicht weit, dafür ist die Packungsdichte zu groß. Zumal auf der Platine

    drei verschiedene Spannungen geroutet werden müssen.

     

    Mit einem Haufen manueller Vorarbeit bekomme ich diese Platine passabel

    geroutet, aber gerade in der Designphase würde es mir immens helfen, dem

    Autorouter einfach sagen zu können "dieser Pin/Pad ist zwar in einem Net

    der Klasse 'Hochstrom', aber tatsächlich muss er nur über eine Leiterbahn

    mit Default-Rule an dieses Net angebunden werden".

     

    Falls die perfekte Verbindung zwischen den "normalen" 'Hochstrom'-Pads

    nicht sowieso gerade dort vorbeiläuft.

     

     

    Für solche Layouts benutzt man auch keinen Autorouter.

    Grüße

    Hans-Peter

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 13 years ago in reply to hpvoelpel

    Hans-Peter schrieb am Mon, 15 October 2012 15:16

    A

     

    Für solche Layouts benutzt man auch keinen Autorouter.

     

    Ja, klar. Weil der Autorouter das nicht kann. Das ist aber eine

    Tautologie.

     

    Ich habe einfach keine besonders große Lust, X verschiedene Layouts für

    die Stromversorgungen durchzuprobieren, um festzustellen, mit welchem sich

    der Autorouter am leichtesten tut. Mit ein bisschen Nachhilfe, zB so wie

    beschrieben, könnte er das selber.

     

    Es ist ja außerdem nicht so, dass man so ein Feature nicht auch

    anderweitig gut gebrauchen könnte. Ich habe hier lediglich meinen

    konkreten Fall geschildert.

     

    Außerdem geht es nicht nur um den Autorouter, sondern auch um den DRC. Die

    ganzen Features wie "Hochstrom-Leiterbahnen sollten voneinander vielleicht

    doch ein bisschen mehr Abstand haben als Busleitungen", um es salopp

    auszudrücken, kann ich so nicht nutzen, weil die Stromversorgung der ICs,

    auch wenn ich sie manuell route, das Autorouten der danebenliegenden

    Anschlüsse blockiert.

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 13 years ago in reply to Former Member

    Am 16.10.2012 09:36, schrieb Matthias Urlichs:

    Hans-Peter schrieb am Mon, 15 October 2012 15:16

    >> A

    >>

    >> Für solche Layouts benutzt man auch keinen Autorouter.

     

    Ja, klar. Weil der Autorouter das nicht kann. Das ist aber eine

    Tautologie.

     

    -- snip --

     

    Nein, keine Tautologie, sondern eine Grundsatzentscheidung. Außer den

    Leiterbahnstärken fehlen jedem Autorouter noch ein ganze Menge anderer

    Informationen und vor allem Entwicklerwissen über die Funktion der

    Schaltung. Leiterbahnen sind Bauteile, die erst beim Routen entstehen

    und platziert werden. Ich halte Autorouter generell ungeeignet zum

    Entwurf von Leistungselektronik und analogen Schaltungen, die nicht

    völlig trivial sind.

    Grüße

    Hans-Peter

     

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 13 years ago in reply to hpvoelpel

    Hans-Peter schrieb:

     

    Nein, keine Tautologie, sondern eine Grundsatzentscheidung. Außer den

    Leiterbahnstärken fehlen jedem Autorouter noch ein ganze Menge anderer

    Informationen und vor allem Entwicklerwissen über die Funktion der

    Schaltung. Leiterbahnen sind Bauteile, die erst beim Routen entstehen

    und platziert werden. Ich halte Autorouter generell ungeeignet zum

    Entwurf von Leistungselektronik und analogen Schaltungen, die nicht

    völlig trivial sind.

     

    100% Zustimmung!

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 13 years ago in reply to hpvoelpel

    Am 17.10.2012 09:07, schrieb Hans-Peter:

    Am 16.10.2012 09:36, schrieb Matthias Urlichs:

    >> Hans-Peter schrieb am Mon, 15 October 2012 15:16

    >>> A

    >>>

    >>> Für solche Layouts benutzt man auch keinen Autorouter.

    >>

    >> Ja, klar. Weil der Autorouter das nicht kann. Das ist aber eine

    >> Tautologie.

    >>

    >> -- snip --

    >>

    Nein, keine Tautologie, sondern eine Grundsatzentscheidung. Außer den

    Leiterbahnstärken fehlen jedem Autorouter noch ein ganze Menge anderer

    Informationen und vor allem Entwicklerwissen über die Funktion der

    Schaltung. Leiterbahnen sind Bauteile, die erst beim Routen entstehen

    und platziert werden. Ich halte Autorouter generell ungeeignet zum

    Entwurf von Leistungselektronik und analogen Schaltungen, die nicht

    völlig trivial sind.

    Grüße

    Hans-Peter

     

    >

    Kann man laut sagen. Der beste Autorouter sitzt vor dem Monitor image

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 13 years ago in reply to hpvoelpel

    Hi,

    Ich halte Autorouter generell ungeeignet zum

    Entwurf von Leistungselektronik und analogen Schaltungen, die nicht

    völlig trivial sind.

     

    Es geht mir aber weder um das eine noch um das andere; ich muss lediglich

    (a) Strom von A nach B transportieren und (b) einen Haufen kleinerer ICs

    mit Masse und 3.3V bzw. 5V versorgen.

     

    Der Autorouter hat mit Beidem ja wohl keinerlei Problem. Nur die

    Kombination geht halt nicht.

     

    Mein Workaround zu dieser Thematik besteht aus dem strategischen Platzieren

    von ein paar 0V-Widerständen bzw. einem dazu äquivalenten SMD-Bauteil,

    die die "Strom"-Leitungen mit den "digitalen" Versorgungsleitungen

    verbinden.

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
>