Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Zwei gleiche Leitungen auf zwei Platinen?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 494 views
  • Users 0 members are here
  • eagle
Related

Zwei gleiche Leitungen auf zwei Platinen?

e14 Contributor
e14 Contributor over 13 years ago

Ich habe zwei Eurocards, die mit Stecker verbunden sind. Ein Stecker oben links, einer unten rechts. Auf beiden Steckern sind bestimmte Signalnamen doppelt vorhanden VCC und GND z.B. Dies sind aber schon auf Platine A verbunden. EAGLE 6.2 verbindet mir jetzt den Stecker 1 mit dem Stecker 2 auf Platine B , da es von der Verbindung auf Platine A nichts weiß. Gibt es eine Möglichkeit (außer den Ausblenden oder Umbenennen) Eagle zu sagen, dass beide Stecker nicht nochmal verbunden werden müssen?

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago

    Am 08.12.2012 13:05, schrieb Peter Stephan:

    Ich habe zwei Eurocards, die mit Stecker verbunden sind. Ein Stecker oben links,

    > einer unten rechts. Auf beiden Steckern sind bestimmte Signalnamen

    doppelt

    > vorhanden VCC und GND z.B. Dies sind aber schon auf Platine A verbunden.

    > EAGLE 6.2 verbindet mir jetzt den Stecker 1 mit dem Stecker 2 auf

    Platine B ,

    > da es von der Verbindung auf Platine A nichts weiß. Gibt es eine

    Möglichkeit

    > (außer den Ausblenden oder Umbenennen) Eagle zu sagen, dass beide

    Stecker nicht

    > nochmal verbunden werden müssen?

     

    Nein, nicht so lange beide Schaltungen/Platinen in einer Datei sind,

    denn der NET/SIGNAL-Name ist global.

    Um die beiden Stecker nicht mit Luftlinien zu verbinden, müßten

    sich die Signale unterscheiden, wie z.B. 'GND' auf der "ersten" und

    'GND1' auf der "zweiten" Platine.

     

    Gerechterweise sollten ja beide Platinen in eigenen Dateien angelegt

    sein, da es sich ja auch um zwei Layouts handelt. image

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.3 availabe now!