Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) DRC: Multilayer mit verschiedenen Kupferstärke n
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 10 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1303 views
  • Users 0 members are here
Related

DRC: Multilayer mit verschiedenen Kupferstärke n

autodeskguest
autodeskguest over 16 years ago

Hallo Alle,

 

ich hatte bereits einmal unter eagle.support.ger unter

dem Thema "Design Rules bei Multilayerplatinen mit verschiedenen

Kupferstärken" angesprochen, ist aber im Sande verlaufen.

 

Hier nochmal ein zweiter Versuch:

 

Wenn ich eine Mehrlagenplatine mit 35um und 70um Kupfer layoute,

benötige ich für die Lagen aufgrund der verschiedenen Kupferstärken

unterschiedliche Abstände zwischen Leiterbahn und deren Umgebung.

 

Beispiel

Top  35um   0,15mm Mindestabstand    0,15mm Mindestleiterbahnbreite

      (z.B. Finepitch)

In1  70um   0,2mm Mindestabstand     0,2mm Mindestleiterbahnbreite

      (z.B. powerplane)

 

Ebenso ist der Restring in den einzelnen Lagen nicht frei definierbar.

Es gibt nur Aussen und Innen.

 

Man kann ganz prima den Lagenaufbau definieren.

Wird auch ganz toll grafisch dargestellt - nur ist der Nutzen bzgl.

obiger Anforderungen gleich Null.

 

zur Zeit umgehen wir das Problem wie folgt:

erst den DRC prüfen lassen mit Clearances auf 0,15mm, um die

Prozessor-Pins zu prüfen.

Dann die Clearances auf 0,2mm anheben und alle Pin's vom Prozessor

fleißig 'billigen'.

 

Generell ist es so, daß Multilayerkarten (auch mit verschiedenen

Kupferstärken) Stand der Technik sind.

Nur die Unterstützung von Eagle hinkt an dieser Stelle etwas hinterher.

 

Vielleicht ab Version 6?   image

 

 

Viele Grüße

Daniel Stuchlik

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago

    D.Stuchlik schrieb:

    Hallo Alle,

     

    ich hatte bereits einmal unter eagle.support.ger unter

    dem Thema "Design Rules bei Multilayerplatinen mit verschiedenen

    Kupferstärken" angesprochen, ist aber im Sande verlaufen.

     

    Hier nochmal ein zweiter Versuch:

     

    Wenn ich eine Mehrlagenplatine mit 35um und 70um Kupfer layoute,

    benötige ich für die Lagen aufgrund der verschiedenen Kupferstärken

    unterschiedliche Abstände zwischen Leiterbahn und deren Umgebung.

     

    Beispiel

    Top  35um   0,15mm Mindestabstand    0,15mm Mindestleiterbahnbreite

         (z.B. Finepitch)

    In1  70um   0,2mm Mindestabstand     0,2mm Mindestleiterbahnbreite

         (z.B. powerplane)

     

    Ebenso ist der Restring in den einzelnen Lagen nicht frei definierbar.

    Es gibt nur Aussen und Innen.

     

    Man kann ganz prima den Lagenaufbau definieren.

    Wird auch ganz toll grafisch dargestellt - nur ist der Nutzen bzgl.

    obiger Anforderungen gleich Null.

     

    zur Zeit umgehen wir das Problem wie folgt:

    erst den DRC prüfen lassen mit Clearances auf 0,15mm, um die

    Prozessor-Pins zu prüfen.

    Dann die Clearances auf 0,2mm anheben und alle Pin's vom Prozessor

    fleißig 'billigen'.

     

    Generell ist es so, daß Multilayerkarten (auch mit verschiedenen

    Kupferstärken) Stand der Technik sind.

    Nur die Unterstützung von Eagle hinkt an dieser Stelle etwas hinterher.

     

    Vielleicht ab Version 6?   image

     

     

    Viele Grüße

    Daniel Stuchlik

     

    Und wie löst du das mit der automatischen Freirechnung von Polygonen?

    Werden die grundsätzlich mit 0,2mm freigerechnet?

     

    Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich arbeite an einem Layout, an

    dem 400V DC mit normalen Kleinspannung zusammen entflechtet werden. Da

    müssen unter dem angenommenen Verschmutzungsgrad 2.5mm eingehalten

    werden. Da es in den Innenlagen ziemlich sauber sein sollte sind die

    Abstände dort beträchtlich kleiner. Jetzt weiß ich nicht wie ich das in

    EAGLE umsetzen kann...klar könnte ich für den DRC mehrere Durchläufe

    machen mit verschiedenen Abständen in Netzklassen und in den

    Design-Rules...aber ich stehe vor dem Problem, dass Polygone in

    Aussenlagen anders freigerechnet werden müssen als in Innenlagen...und

    hab bisher keine Lösung dafür.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to autodeskguest

    S.Krebs schrieb:

    D.Stuchlik schrieb:

    Und wie löst du das mit der automatischen Freirechnung von Polygonen?

    Werden die grundsätzlich mit 0,2mm freigerechnet?

     

    Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich arbeite an einem Layout, an

    dem 400V DC mit normalen Kleinspannung zusammen entflechtet werden. Da

    müssen unter dem angenommenen Verschmutzungsgrad 2.5mm eingehalten

    werden. Da es in den Innenlagen ziemlich sauber sein sollte sind die

    Abstände dort beträchtlich kleiner. Jetzt weiß ich nicht wie ich das in

    EAGLE umsetzen kann...klar könnte ich für den DRC mehrere Durchläufe

    machen mit verschiedenen Abständen in Netzklassen und in den

    Design-Rules...aber ich stehe vor dem Problem, dass Polygone in

    Aussenlagen anders freigerechnet werden müssen als in Innenlagen...und

    hab bisher keine Lösung dafür.

     

    Man kann das ISOLATE des Polygon benutzen. Das ISOLATE des POLYGON

    größer als die Clearance eintragen. Muß aber für jedes POLYGON einzeln

    eingestellt werden.

     

    --

    MfG / Best regards

      Alfred Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    -


    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,

    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    A. Zaffran schrieb:

    S.Krebs schrieb:

    D.Stuchlik schrieb:

    Und wie löst du das mit der automatischen Freirechnung von Polygonen?

    Werden die grundsätzlich mit 0,2mm freigerechnet?

     

    Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich arbeite an einem Layout, an

    dem 400V DC mit normalen Kleinspannung zusammen entflechtet werden. Da

    müssen unter dem angenommenen Verschmutzungsgrad 2.5mm eingehalten

    werden. Da es in den Innenlagen ziemlich sauber sein sollte sind die

    Abstände dort beträchtlich kleiner. Jetzt weiß ich nicht wie ich das

    in EAGLE umsetzen kann...klar könnte ich für den DRC mehrere

    Durchläufe machen mit verschiedenen Abständen in Netzklassen und in

    den Design-Rules...aber ich stehe vor dem Problem, dass Polygone in

    Aussenlagen anders freigerechnet werden müssen als in Innenlagen...und

    hab bisher keine Lösung dafür.

     

    Man kann das ISOLATE des Polygon benutzen. Das ISOLATE des POLYGON

    größer als die Clearance eintragen. Muß aber für jedes POLYGON einzeln

    eingestellt werden.

     

     

    Die Idee hatte ich auch schon...Problem dabei ist dass nicht zu allen

    anderen Potentialen 2.5mm sein müsen, sondern nur zu denen die hohe

    Potentialdifferenz haben. Wenn ich das mit dem Isolate mache, wird nicht

    viel übrig bleiben... image

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to kcadsoft

    Klaus Schmidinger schrieb:

    On 11/26/09 08:11, tnk wrote:

    ...

    Wie denkt sich Cadsoft eigentlich den Umgang mit DRC bei

    multilayer-Platinen?

     

    Im Moment können die Design-Rules und Netzklassen leider

    nur für alle Layer gleichermaßen eingestellt werden.

    Es ist aber eines der zentralen Themen, die für die Version

    6 geplant sind, diese Regeln layerabhängig einstellbar zu

    machen.

     

    Und um der Frage gleich zuvorzukommen: nein, es gibt noch keinen

    Termin für die Version 6 image

     

    Klaus Schmidinger

     

    Da Sie für die Version 6 das Thema Netzklassen angehen, möchte ich

    hierzu noch einen Vorschlag einbringen. Es wäre sehr hilfreich wenn

    dann auch eine Funktion wie "color by netclass" zur Verfügung steht.

    Eine farbliche Zuordnung von Netzen im Schaltplan sowie Wires und Pads

    im Layout können die Arbeit sehr erleichtern. Eine falsche Zuordnung von

    Netzen zu Netzklassen kann dann schnell und einfach erkannt werden.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to autodeskguest

    S.Krebs schrieb:

    Reinhard Mantey schrieb:

    S.Krebs wrote:

    Die Idee hatte ich auch schon...Problem dabei ist dass nicht zu allen

    anderen Potentialen 2.5mm sein mÃŒsen, sondern nur zu denen die hohe

    Potentialdifferenz haben. Wenn ich das mit dem Isolate mache, wird nicht

    viel ÃŒbrig bleiben... image

     

    Hm, wenn ich richtig informiert bin, kann man auf der 2. Seite der

    Netzklassen den Abstand zu unterschiedlichen Signalen definieren. WeiÃ?

    jetzt nicht, ob die Matrix ausreicht, aber wÀre vielleicht einen Versuch

    wert.

     

    In der Tabelle kann ich detailliert angeben, wie groÃ? der Abstand von

    Netzklasse A zu Netzklasse B ist. Jedes Signal kann jedoch

    layerunabhÀngig nur eine Netzklasse bekommen.

     

    Also ginge das, wenn ich jedes Signal nur auf einem Layer hÀtte. Wenn

    das selbe Signal jedoch in verschiedenen Layern vorkommt und

    unterschiedliche AbstÀnde gelten, dann ist auch dies nicht ausreichend.

     

    Abgesehen davon ist die Tabelle bei mir eh schon mit 8 EintrÀgen belegt

    und damit voll image

     

    Meine provisorische Lösung ist nun Folgende: Ich werde den DRC Lage

    fÌr Lage mit verÀnderten Werten durchfÌhren und Fehler beseitigen.

    Die Polygone werde ich von Hand so zeichnen, dass sie bei den minimalen

    AbstÀnden (also InnenlagenabstÀnden) auch auf den Aussenseiten die

    nötigen AbstÀnde einhalten (was ich ja mit dem DRC prÌfen kann).

     

    Die Fertigungsdaten werden dann am Ende mit den InnenlagenabstÀnden

    erstellt.

     

    Eigentlich sollte es so klappen. FÀllt jemandem irgendein Schwachpunkt

    dieser Vorgehensweise ein bzw. wei� jemand eine bessere Lösung?

     

    Bei Polygonen in den Außenlagen muß dann mit ISOLATE entsprechend

    der Abstand erweitert werden.

    Wenn ISOLATE größer ist als die CLEARANCE, dann erhält dieses POLYGON

    eine größere (zusätzliche) CLEARANCE als in den Netzklassen steht.

    Das ISOLATE wirkt sich auch auf Sperrelemente in t/bRestrict aus.

    Im Normalfall schmiegt sich ein Polygon an ein Element im t/bRestrict

    an, mit ISOLATE kleiner gleich CLEARANCE bleibt der Abstand zum Kupfer

    (Layer 1 bis 18) der gleiche, aber es hält dann einen Isolate-Abstand

    zu eben den Elementen im t/bRestrict ein.

     

    Polygone werden nach den Design-Regeln berechnet, und müssen daher

    nicht geprüft werden.

     

    --

    MfG / Best regards

      Alfred Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    -


    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,

    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    S.Krebs schrieb:

    Reinhard Mantey schrieb:

    S.Krebs wrote:

    Die Idee hatte ich auch schon...Problem dabei ist dass nicht zu allen

    anderen Potentialen 2.5mm sein müsen, sondern nur zu denen die hohe

    Potentialdifferenz haben. Wenn ich das mit dem Isolate mache, wird nicht

    viel übrig bleiben... image

     

    Hm, wenn ich richtig informiert bin, kann man auf der 2. Seite der

    Netzklassen den Abstand zu unterschiedlichen Signalen definieren. Weiß

    jetzt nicht, ob die Matrix ausreicht, aber wäre vielleicht einen Versuch

    wert.

     

    In der Tabelle kann ich detailliert angeben, wie groß der Abstand von

    Netzklasse A zu Netzklasse B ist. Jedes Signal kann jedoch

    layerunabhängig nur eine Netzklasse bekommen.

     

    Ja, das ist so.

     

    Also ginge das, wenn ich jedes Signal nur auf einem Layer hätte. Wenn

    das selbe Signal jedoch in verschiedenen Layern vorkommt und

    unterschiedliche Abstände gelten, dann ist auch dies nicht ausreichend.

     

    Genau das ist das Problem.

     

    Abgesehen davon ist die Tabelle bei mir eh schon mit 8 Einträgen belegt

    und damit voll image

     

    Meine provisorische Lösung ist nun Folgende: Ich werde den DRC Lage für

    Lage mit veränderten Werten durchführen und Fehler beseitigen. Die

    Polygone werde ich von Hand so zeichnen, dass sie bei den minimalen

    Abständen (also Innenlagenabständen) auch auf den Aussenseiten die

    nötigen Abstände einhalten (was ich ja mit dem DRC prüfen kann).

     

    Die Fertigungsdaten werden dann am Ende mit den Innenlagenabständen

    erstellt.

     

    Eigentlich sollte es so klappen. Fällt jemandem irgendein Schwachpunkt

    dieser Vorgehensweise ein bzw. weiß jemand eine bessere Lösung?

     

    Ja, so mach ich das auch.

    Ich hatte auch reichlich Polygone mit verschiedenen Clearances gezogen,

    um die verschiedenen Abstände einzuhalten.

    Dann den DRC gestartet und konzentriert alle Meldungen durchgehen.

    Damit ist die Problematik recht gut lösbar, wenn auch aufwendig.

     

    Viele Grüße

    D.Stuchlik

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest

    Reinhard Mantey schrieb:

    S.Krebs wrote:

    Die Idee hatte ich auch schon...Problem dabei ist dass nicht zu allen

    anderen Potentialen 2.5mm sein müsen, sondern nur zu denen die hohe

    Potentialdifferenz haben. Wenn ich das mit dem Isolate mache, wird nicht

    viel übrig bleiben... image

     

    Hm, wenn ich richtig informiert bin, kann man auf der 2. Seite der

    Netzklassen den Abstand zu unterschiedlichen Signalen definieren. Weiß

    jetzt nicht, ob die Matrix ausreicht, aber wäre vielleicht einen Versuch

    wert.

     

    In der Tabelle kann ich detailliert angeben, wie groß der Abstand von

    Netzklasse A zu Netzklasse B ist. Jedes Signal kann jedoch

    layerunabhängig nur eine Netzklasse bekommen.

     

    Also ginge das, wenn ich jedes Signal nur auf einem Layer hätte. Wenn

    das selbe Signal jedoch in verschiedenen Layern vorkommt und

    unterschiedliche Abstände gelten, dann ist auch dies nicht ausreichend.

     

    Abgesehen davon ist die Tabelle bei mir eh schon mit 8 Einträgen belegt

    und damit voll image

     

    Meine provisorische Lösung ist nun Folgende: Ich werde den DRC Lage für

    Lage mit veränderten Werten durchführen und Fehler beseitigen. Die

    Polygone werde ich von Hand so zeichnen, dass sie bei den minimalen

    Abständen (also Innenlagenabständen) auch auf den Aussenseiten die

    nötigen Abstände einhalten (was ich ja mit dem DRC prüfen kann).

     

    Die Fertigungsdaten werden dann am Ende mit den Innenlagenabständen

    erstellt.

     

    Eigentlich sollte es so klappen. Fällt jemandem irgendein Schwachpunkt

    dieser Vorgehensweise ein bzw. weiß jemand eine bessere Lösung?

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago in reply to autodeskguest

    On 11/26/09 08:11, tnk wrote:

    ...

    Wie denkt sich Cadsoft eigentlich den Umgang mit DRC bei

    multilayer-Platinen?

     

    Im Moment können die Design-Rules und Netzklassen leider

    nur für alle Layer gleichermaßen eingestellt werden.

    Es ist aber eines der zentralen Themen, die für die Version

    6 geplant sind, diese Regeln layerabhängig einstellbar zu

    machen.

     

    Und um der Frage gleich zuvorzukommen: nein, es gibt noch keinen

    Termin für die Version 6 image

     

    Klaus Schmidinger

    --

    _______________________________________________________________

     

    Klaus Schmidinger                       Phone: +49-8635-6989-10

    CadSoft Computer GmbH                   Fax:   +49-8635-6989-40

    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de

    D-84568 Pleiskirchen, Germany           URL:     www.cadsoft.de

    _______________________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago in reply to autodeskguest

    On 11/26/09 08:11, tnk wrote:

    ...

    Wie denkt sich Cadsoft eigentlich den Umgang mit DRC bei

    multilayer-Platinen?

     

    Im Moment können die Design-Rules und Netzklassen leider

    nur für alle Layer gleichermaßen eingestellt werden.

    Es ist aber eines der zentralen Themen, die für die Version

    6 geplant sind, diese Regeln layerabhängig einstellbar zu

    machen.

     

    Und um der Frage gleich zuvorzukommen: nein, es gibt noch keinen

    Termin für die Version 6 image

     

    Klaus Schmidinger

    --

    _______________________________________________________________

     

    Klaus Schmidinger                       Phone: +49-8635-6989-10

    CadSoft Computer GmbH                   Fax:   +49-8635-6989-40

    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de

    D-84568 Pleiskirchen, Germany           URL:     www.cadsoft.de

    _______________________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to kcadsoft

    Klaus Schmidinger schrieb:

    On 11/26/09 08:11, tnk wrote:

    ...

    Wie denkt sich Cadsoft eigentlich den Umgang mit DRC bei

    multilayer-Platinen?

     

    Im Moment können die Design-Rules und Netzklassen leider

    nur für alle Layer gleichermaßen eingestellt werden.

    Es ist aber eines der zentralen Themen, die für die Version

    6 geplant sind, diese Regeln layerabhängig einstellbar zu

    machen.

     

    Und um der Frage gleich zuvorzukommen: nein, es gibt noch keinen

    Termin für die Version 6 image

     

    Klaus Schmidinger

     

    Da Sie für die Version 6 das Thema Netzklassen angehen, möchte ich

    hierzu noch einen Vorschlag einbringen. Es wäre sehr hilfreich wenn

    dann auch eine Funktion wie "color by netclass" zur Verfügung steht.

    Eine farbliche Zuordnung von Netzen im Schaltplan sowie Wires und Pads

    im Layout können die Arbeit sehr erleichtern. Eine falsche Zuordnung von

    Netzen zu Netzklassen kann dann schnell und einfach erkannt werden.