Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Eagle 3.55R3 unter Windows 7 - Bildaufbau ruckelig
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1615 views
  • Users 0 members are here
Related

Eagle 3.55R3 unter Windows 7 - Bildaufbau ruckelig

e14 Contributor
e14 Contributor over 13 years ago

Hallo liebe Eagle-Gemeinde,

 

bei uns nutzen wir hin und wieder Eagle 3.55 zum Bearbeiten von älteren Schaltplänen. Das Problem ist nur, dass seit der Umstellung von Windows XP auf Windows 7 der Bildaufbau sehr langsam ist. Z.B. dauert es ein paar Sekunden, wenn man in den Schaltplan hineinzoomt. Auf einem Hardwaretechnisch gleichen PC mit Windows XP funktioniert alles schnell und problemlos.

 

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und ob es eine Lösung dafür gibt?

 

Herzlichen Dank vorab für eure Vorschläge!!

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 13 years ago

    A. Zaffran schrieb:

     

    bei uns nutzen wir hin und wieder Eagle 3.55 zum Bearbeiten von älteren

    Schaltplänen. Das Problem ist nur, dass seit der Umstellung von Windows

    XP auf Windows 7 der Bildaufbau sehr langsam ist. Z.B. dauert es ein

    paar Sekunden, wenn man in den Schaltplan hineinzoomt. Auf einem

    Hardwaretechnisch gleichen PC mit Windows XP funktioniert alles schnell

    und problemlos.

     

    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und ob es eine Lösung dafür

    gibt?

     

    An Windows 7/8.

    (An dieser Stelle ein Danke und schönen Gruß an MS) image

     

    Lösung: Bei Win XP bleiben, oder auf Eagle 6 updaten.

     

    Na ja, Windows 7 ist schon sehr brauchbar - und Eagle 3.55 nun auch

    nicht gerade aktuell...

     

    Ich vermute eher ein Problem bei der Grafikkarte, man

    könnte hier mal mit den Einstellungen experimentieren. Das moderne Zeuch

    hat oft bestimmte Automatiken und Beschleunigungsmodi, die durchaus

    kontraproduktiv sein können - also einfach mal Hardware-Beschleunigung

    abschalten usw.

     

    Ebenfalls einen Test wert: den uralten Adler mal in einer VM mit XP

    laufen lassen.

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 13 years ago in reply to autodeskguest

    Vielleicht auch nicht ganz abwegig: Alte Eagle-Daten in das neue Format

    konvertieren und mit dem aktuellen Eagle weiterarbeiten.

    5.11 tut hier ganz gut unter W7 64.

    Ich persönlich würde nur mit großen Schmerzen Eagle <v4.16 verwenden.

    In meiner Ausbildung hab ich Eagle 3.5 unter Windows NT 4 kennen gelernt

    - es war grausam. 4.16+ war da schon ein Meilenstein in Usability.

     

    Ein User

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 13 years ago in reply to autodeskguest

    Vielleicht auch nicht ganz abwegig: Alte Eagle-Daten in das neue Format

    konvertieren und mit dem aktuellen Eagle weiterarbeiten.

    5.11 tut hier ganz gut unter W7 64.

    Ich persönlich würde nur mit großen Schmerzen Eagle <v4.16 verwenden.

    In meiner Ausbildung hab ich Eagle 3.5 unter Windows NT 4 kennen gelernt

    - es war grausam. 4.16+ war da schon ein Meilenstein in Usability.

     

    Ein User