Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Bestückvarianten: Package und Technologie statt nur Technologie
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 481 views
  • Users 0 members are here
  • eagle
  • eaglecad
  • assambly
  • variant
  • bestückvariante
Related

Bestückvarianten: Package und Technologie statt nur Technologie

e14 Contributor
e14 Contributor over 11 years ago

Hallo zusammen,

 

ich würde gern ein Vorschlag unterbreiten:

 

Bei einer Bestückvariante würde ich die Option haben, nicht nur die Technologie eines Bauteils wechseln zu können, sondern die Möglichkeit zu haben alle Bauteile mit dem selben Package einzufügen.

 

(Kommt bei mir aus einem aktuellen Anlass: eine Kapazität mit dem Package 0402 bei einer Bestückvariante gegen einen Widerstand mit dem Package 0402 zu tauschen.)

 

Desweiteren ist mir aufgefallen, dass man bei einem Modul die Bestückvariante nicht auswählen kann, um zu sehen, welche Bauteile in dieser Variante bestückt werden.

 

Vielen Dank im Voraus, falls der Vorschlag irgendwann umgesetzt wird.

 

Mit freundlichen Grüßen...

 

P.S.: Gibt es irgendwo eine Liste mit allen Punkten, die in die nächste Version eingepflegt werden sollen bzw. als gut befunden wurden und demnächst umgesetzt werden?

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 11 years ago

    Am 09.04.2015 um 11:25 schrieb Sergej Reisch:

    Hallo zusammen,

     

    ich würde gern ein Vorschlag unterbreiten:

     

    Bei einer Bestückvariante würde ich die Option haben, nicht nur die

    Technologie eines Bauteils wechseln zu können, sondern die Möglichkeit

    zu haben alle Bauteile mit dem selben Package einzufügen.

     

    (Kommt bei mir aus einem aktuellen Anlass: eine Kapazität mit dem

    Package 0402 bei einer Bestückvariante gegen einen Widerstand mit dem

    Package 0402 zu tauschen.)

     

    Kapazität gegen Widerstand tauschen!? Das ist keine Packagevariante,

    das ist ein Komplett anderes Bauteil mit einer anderen physikalischen

    Eigenschaft/Funktion!

    Hier muß im Schaltplan ein R und ein C parallel geschaltet werden,

    und dann mit Bestückt oder nicht Bestückt markiert werden, wobei

    das Problem ist, daß man dann im Board zwei Packages an der gleichen

    Position haben müsste, und das führt dann zu einem Overlap Fehler,

    weil PADs/SMDs von unterschiedlichen Bauteilen, auch wenn am selben

    Signal angeschlossen, nach den Regeln nicht an der gleichen Position

    sein dürfen. Zudem müsste gewährleistet sein, daß immer eines der

    Bauteile als nicht Bestückt markiert ist. :-\

     

     

    Desweiteren ist mir aufgefallen, dass man bei einem Modul die

    Bestückvariante nicht auswählen kann, um zu sehen, welche Bauteile in

    dieser Variante bestückt werden.

     

    Ist schon auf der Liste.

     

     

    Vielen Dank im Voraus, falls der Vorschlag irgendwann umgesetzt wird.

     

    Mit freundlichen Grüßen...

     

    P.S.: Gibt es irgendwo eine Liste mit allen Punkten, die in die nächste

    Version eingepflegt werden sollen bzw. als gut befunden wurden und

    demnächst umgesetzt werden?

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/146536

     

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling

    ______________________________________________________________