Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Abstand zwischen Signal und Polygon
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1961 views
  • Users 0 members are here
Related

Abstand zwischen Signal und Polygon

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo....

 

mal wieder ein Problem: Bei meinen Entwürfen und den fertig gelieferten

Platinen gibt es einen unterschiedlichen Abstand zwischen Leiterbahnen,

Lötaugen, Vias und der umfließenden Massefläche als Polygon. Das hat zur

Folge, dass gerade bei SMD-Bestückung auf der Platine Anschlüsse zur Masse

fehlen, die im Entwurf vorhanden sind. Unter DRC CLEARANCE stehen dort alle

Werte auf 8mil. Wenn ich jetzt den Wert WIRE erhöhe, kann ich den Effekt in

Etwa nachbilden, aber nicht zu 100%.

Wie sind denn da die "Grundeinstellungen"?

 

mfg Iwo

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago

    Grzegorz Zalot schrieb:

    Hello Richard Hammerl !:

    ..........

    Man kann dem Polygon ja über den Isolate-Wert (CHNAGE ISOLATE)

    einen Mindestabstand vorgeben, der gegenüber allen Kupferelemente,

                                                   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

     

    Quatsch, sorry .....

     

     

    die vom olygon umschlossen werden, eingehalten werden soll. Der ist

    dann gößer als die vorgegebenen Mindestabstände in den Design-Regeln.

     

    Hmmm, ich benutzte Eagle seit xxx Jahren und diese Regeln kenne ich (zu)

    gut.

     

    Das Problem liegt daran, dass Dimension genauso behandelt wird, wie

    Kupfer !!!!! Es wird statt Herrn Zaffrans 0,0001 mm ... der Isolate Wert

    genommen. Zu dem Dimension natuerlich. Zu der Kupferflaeche ist das

    voellig korrekt.

     

    Machen Sie doch bitte mal eine Tabelle nach Ihren Angaben mit den Werten

    und wie sich die Werte gegenseitig verhalten sollen.

     

     

    Eigentlich ich nutuze oft kein Dimension ...

     

    Und eigentlich hier ist der Hund begraben - solange einige Leuge nicht

    wahr nehmen, dass auch Plastikgehaeuse in der Elektronik verwendet

    werden, auch Plastikschrauben, werden wir nach wie vor einigen umgehen

    muessen ....

     

    Ich verstehe das Problem nicht. 1/10000 mm Abstand zur Dimension ist so

    gut wie kein Abstand, aber der DRC kann damit prüfen ob eine Leiterbahn

    durch einen HOLE oder aus der Platine heraus verläuft, soll die

    Leiterbahn durch die Bohrung, dann nimmt man einfach ein PAD oder eine

    VIA und das Kupfer ist an die Bohrung voll angeschlossen.

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago

    Grzegorz Zalot schrieb:

    Hello Richard Hammerl !:

    ..........

    Man kann dem Polygon ja über den Isolate-Wert (CHNAGE ISOLATE)

    einen Mindestabstand vorgeben, der gegenüber allen Kupferelemente,

                                                   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

     

    Quatsch, sorry .....

     

     

    die vom olygon umschlossen werden, eingehalten werden soll. Der ist

    dann gößer als die vorgegebenen Mindestabstände in den Design-Regeln.

     

    Hmmm, ich benutzte Eagle seit xxx Jahren und diese Regeln kenne ich (zu)

    gut.

     

    Das Problem liegt daran, dass Dimension genauso behandelt wird, wie

    Kupfer !!!!! Es wird statt Herrn Zaffrans 0,0001 mm ... der Isolate Wert

    genommen. Zu dem Dimension natuerlich. Zu der Kupferflaeche ist das

    voellig korrekt.

     

    Machen Sie doch bitte mal eine Tabelle nach Ihren Angaben mit den Werten

    und wie sich die Werte gegenseitig verhalten sollen.

     

     

    Eigentlich ich nutuze oft kein Dimension ...

     

    Und eigentlich hier ist der Hund begraben - solange einige Leuge nicht

    wahr nehmen, dass auch Plastikgehaeuse in der Elektronik verwendet

    werden, auch Plastikschrauben, werden wir nach wie vor einigen umgehen

    muessen ....

     

    Ich verstehe das Problem nicht. 1/10000 mm Abstand zur Dimension ist so

    gut wie kein Abstand, aber der DRC kann damit prüfen ob eine Leiterbahn

    durch einen HOLE oder aus der Platine heraus verläuft, soll die

    Leiterbahn durch die Bohrung, dann nimmt man einfach ein PAD oder eine

    VIA und das Kupfer ist an die Bohrung voll angeschlossen.

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger