Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Abstand zwischen Signal und Polygon
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1961 views
  • Users 0 members are here
Related

Abstand zwischen Signal und Polygon

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo....

 

mal wieder ein Problem: Bei meinen Entwürfen und den fertig gelieferten

Platinen gibt es einen unterschiedlichen Abstand zwischen Leiterbahnen,

Lötaugen, Vias und der umfließenden Massefläche als Polygon. Das hat zur

Folge, dass gerade bei SMD-Bestückung auf der Platine Anschlüsse zur Masse

fehlen, die im Entwurf vorhanden sind. Unter DRC CLEARANCE stehen dort alle

Werte auf 8mil. Wenn ich jetzt den Wert WIRE erhöhe, kann ich den Effekt in

Etwa nachbilden, aber nicht zu 100%.

Wie sind denn da die "Grundeinstellungen"?

 

mfg Iwo

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Hello A. Zaffran !:

    zur besseren Lesen unnoetiges raus !

     

    Das Problem liegt daran, dass Dimension genauso behandelt wird, wie

    Kupfer !!!!! Es wird statt Herrn Zaffrans 0,0001 mm ... der Isolate

    Wert genommen. Zu dem Dimension natuerlich. Zu der Kupferflaeche ist

    das voellig korrekt.

     

    Machen Sie doch bitte mal eine Tabelle nach Ihren Angaben mit den Werten

    und wie sich die Werte gegenseitig verhalten sollen.

     

    OK. Allerdings das wichtigste ist - Dimension nicht als ein leitendes

    Objekt betrachten.

    .....

     

    Und eigentlich hier ist der Hund begraben - solange einige Leuge nicht

    wahr nehmen, dass auch Plastikgehaeuse in der Elektronik verwendet

    werden, auch Plastikschrauben, werden wir nach wie vor einigen umgehen

    muessen ....

     

    Ich verstehe das Problem nicht.

     

    Tut mir leid image

     

    1/10000 mm Abstand zur Dimension ist so

    gut wie kein Abstand,

     

    Stimmt. Es wirs aber immer auch Isolate dazu addiert !!!!!! Haben Sie

    das vielleicght (wieder) vergessen ????

     

    aber der DRC kann damit prüfen ob eine Leiterbahn

    durch einen HOLE oder aus der Platine heraus verläuft, soll die

    Leiterbahn durch die Bohrung, dann nimmt man einfach ein PAD oder eine

    VIA und das Kupfer ist an die Bohrung voll angeschlossen.

     

    Sie muessen das nicht wiederhort schreiben. Das ist logisch. Unlogisch

    ist nur ein Punkt : bei der Polygonfreirechnen wird bei dem Abstand

    Kupfer/Dimension dummerweise immer ein Isolate addiert. Und Dimension

    ist nicht immer leitend und ist keinesfalls Kupfer !!!!!!

     

    Falls jemans ein leitendes Gehaeuse hat, kann doch die Umrisse in beiden

    Kupferlayern zeichnen. Dann wird alles logisch geprueft.

     

    Nochmals : ich moechte nur eine Kleinigkeit anders haben (ab besten als

    Option in DRC Menu) - Abstand Polygoin zu Dimension wird OHNE addieren

    des Isolate gerechnet. Weil es gat nichts zum isolieren ist !!! Kann

    aber sein - und deshalb vielleicht ein Attribut fuer das Polygon oder

    sogar grobal in DRC sinvoll waere.

     

    Alles. Ist es wirklich so schwer zu verstehen, was ich denke/brauche ?

     

    Ufff, wie lange werden wir darueber noch diskutieren ?????

     

    BTW, so ein Verhalten wie Sie jetzt preaesentieren, ist IMHO das

    groesste Problem in den Diskussionen mit CadSoft team :-\ !

     

    Gruss

    --

    Grzegorz Zalot

     

    complex ltd.

    office tel/fax : +48 32 2505840

    mobil : +48 501 301515

     

    http://www.complex.org.pl/

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Hello A. Zaffran !:

    zur besseren Lesen unnoetiges raus !

     

    Das Problem liegt daran, dass Dimension genauso behandelt wird, wie

    Kupfer !!!!! Es wird statt Herrn Zaffrans 0,0001 mm ... der Isolate

    Wert genommen. Zu dem Dimension natuerlich. Zu der Kupferflaeche ist

    das voellig korrekt.

     

    Machen Sie doch bitte mal eine Tabelle nach Ihren Angaben mit den Werten

    und wie sich die Werte gegenseitig verhalten sollen.

     

    OK. Allerdings das wichtigste ist - Dimension nicht als ein leitendes

    Objekt betrachten.

    .....

     

    Und eigentlich hier ist der Hund begraben - solange einige Leuge nicht

    wahr nehmen, dass auch Plastikgehaeuse in der Elektronik verwendet

    werden, auch Plastikschrauben, werden wir nach wie vor einigen umgehen

    muessen ....

     

    Ich verstehe das Problem nicht.

     

    Tut mir leid image

     

    1/10000 mm Abstand zur Dimension ist so

    gut wie kein Abstand,

     

    Stimmt. Es wirs aber immer auch Isolate dazu addiert !!!!!! Haben Sie

    das vielleicght (wieder) vergessen ????

     

    aber der DRC kann damit prüfen ob eine Leiterbahn

    durch einen HOLE oder aus der Platine heraus verläuft, soll die

    Leiterbahn durch die Bohrung, dann nimmt man einfach ein PAD oder eine

    VIA und das Kupfer ist an die Bohrung voll angeschlossen.

     

    Sie muessen das nicht wiederhort schreiben. Das ist logisch. Unlogisch

    ist nur ein Punkt : bei der Polygonfreirechnen wird bei dem Abstand

    Kupfer/Dimension dummerweise immer ein Isolate addiert. Und Dimension

    ist nicht immer leitend und ist keinesfalls Kupfer !!!!!!

     

    Falls jemans ein leitendes Gehaeuse hat, kann doch die Umrisse in beiden

    Kupferlayern zeichnen. Dann wird alles logisch geprueft.

     

    Nochmals : ich moechte nur eine Kleinigkeit anders haben (ab besten als

    Option in DRC Menu) - Abstand Polygoin zu Dimension wird OHNE addieren

    des Isolate gerechnet. Weil es gat nichts zum isolieren ist !!! Kann

    aber sein - und deshalb vielleicht ein Attribut fuer das Polygon oder

    sogar grobal in DRC sinvoll waere.

     

    Alles. Ist es wirklich so schwer zu verstehen, was ich denke/brauche ?

     

    Ufff, wie lange werden wir darueber noch diskutieren ?????

     

    BTW, so ein Verhalten wie Sie jetzt preaesentieren, ist IMHO das

    groesste Problem in den Diskussionen mit CadSoft team :-\ !

     

    Gruss

    --

    Grzegorz Zalot

     

    complex ltd.

    office tel/fax : +48 32 2505840

    mobil : +48 501 301515

     

    http://www.complex.org.pl/