Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Wo sind all die spez. Bauteile wie Telefonstecker etc.???
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 4 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 662 views
  • Users 0 members are here
Related

Wo sind all die spez. Bauteile wie Telefonstecker etc.???

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo

 

Ich bin da ein absoluter eagle wie auch PCB DAU.

Ich will mir eine kleine Schaltung entwerfen und die

hat so einige speziall Bauteile (Ueberspannungsschutz).

Ich brauche z.B. Gasableiter (EPCOS), 5W Widerstände,

RJ45 Telefon Stecker, TISP2290 (TO220) etc.

 

Wie macht ihr als Spezialisten das?

Ich nehme an, es macht keinen Sinn dass ich das Zeugs

definiere, wenn das schon einer gemacht hat (kosistenz)

aber ich habe auch nichts gefunden. Nicht einmal den RJ45

Telefon Stecker. Das kann doch nicht sein image

Gibt es da externe Libraries?

 

Danke für die Starthilfe

 

Beat

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago

    Beat Meier schrieb:

    -- snip --

     

    Bei AMP lautet die Bezeichnung "Modular Jack".

    con-amp.lbr, alle 21xxxx, 52xxxx und 55xxxx sind "RJ 45" Connector. image

     

     

     

    Danke für die Infos.

    Ach ja das ich die übersehen habe ... komisch image

     

    Jetzt suche ich mal RJ11 etc.

     

    Wie kommt man den auf so was? Sind das die ofiziellen AMP Bezeichnungen??

     

    Ja.

    Es ist generell ein Problem mit den Steckerbezeichnungen, da herrscht

    Wildwuchs. Jeder Hersteller benennt seine Stecker nach seinem System.

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago

    Beat Meier schrieb:

    -- snip --

     

    Bei AMP lautet die Bezeichnung "Modular Jack".

    con-amp.lbr, alle 21xxxx, 52xxxx und 55xxxx sind "RJ 45" Connector. image

     

     

     

    Danke für die Infos.

    Ach ja das ich die übersehen habe ... komisch image

     

    Jetzt suche ich mal RJ11 etc.

     

    Wie kommt man den auf so was? Sind das die ofiziellen AMP Bezeichnungen??

     

    Ja.

    Es ist generell ein Problem mit den Steckerbezeichnungen, da herrscht

    Wildwuchs. Jeder Hersteller benennt seine Stecker nach seinem System.

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger