Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Hints um eine Library "normgerecht" aufzubauen ...
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 934 views
  • Users 0 members are here
Related

Hints um eine Library "normgerecht" aufzubauen ...

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo

 

Ich bin daran die EPCOS Gas ableiter zu definieren als Library.

Diese werde ich natürlich dann zur Verfügung stellen, könnte ja

sein das der eine oder andere daran interesse hat.

Da ich eben noch immer ein DAU bin weiss ich noch vieles nicht.

 

Ich will nun Devices definieren für diese Gasableiter.

Die Typen sind z.B. A81-XXX diverse Spannungen max. Ableitstrom 20kA

alle gleiches Bauteilformat, N81-XXX Diverse Spannungen max. Ableitstrom

10kA, gleiche Bauteilformat wie 20KA, EC-XXX, div. Spannungen max.

Ableitstrom 5kA, ein wenig anderes Bauteilformat etc. etc.

 

Meine idee ist nun für jeden Type d.h. A81, N81 ein Device zu erstellen,

auch wenn z.B. A81 und N81 diselben sind, aber es wird glaube ich

dadurch übersichtlicher, dea nur genau diese 2 dennselben "Formfaktor"

haben.

 

Was meinen da die Library spezialisten?

 

Dann nun meine eigentlich Frage.

Wenn ich mein Device nun nur a81 bzw. n81 nenne, gibt es dann problem

falls ein anderes so heisst (global) oder muss das nur per Library

eindeutig sein? Ich habe mal ein Device kreiert mit gleichem Namen von

dem schon eines existiert und der hat beim kreieren auf alle Fälle nicht

gemerkt (habe es nicht gesaved...).

Oder soll ich besser das Device ESA-A81 (EPCOS-SurgeArrestor) taufen??

Ich tendiere eigentlich auf das 2.

 

Die selbe Frage wie oben: Was meinen da die Library spezialisten?

Ich kann es natürlich auch einfach nach meinem gutdünken definieren,

aber ich finde wer schon damit gearbeitet hat, hat auch Erfahrungen

gesammelt und kann "Hints" geben.

 

Wie kann ich z.B. alle definierten Devices listen?

Und zu guter letzt. Wie kann ich ein package bzw. device von einer

Library kopieren und editieren wenn ich fast dasselbe wie ein schon

definiertes brauche? Bin bis jetzt nicht fündig geworden. Ich kann die

ganze Library auf einem anderen Namen saven, aber da muss es doch was

anderes geben, oder?

 

Danke & Gruss

 

Beat

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    A. Zaffran wrote:

     

    Beat Meier schrieb:

     

    Dann nun meine eigentlich Frage.

    Wenn ich mein Device nun nur a81 bzw. n81 nenne, gibt es dann problem

    falls ein anderes so heisst (global) oder muss das nur per Library

    eindeutig sein? Ich habe mal ein Device kreiert mit gleichem Namen

    von dem schon eines existiert und der hat beim kreieren auf alle

    Fälle nicht gemerkt (habe es nicht gesaved...).

    Oder soll ich besser das Device ESA-A81 (EPCOS-SurgeArrestor) taufen??

    Ich tendiere eigentlich auf das 2.

     

    Wenn ich mir die Seite der "2-Elektroden-Ableiter" von EPCOS ansehe

    dann gibt es für diese Bauteile nur einen gemeinsamen Nenner = X

     

    In diesem Fall würde ich ein Device ?x*.DEV anlegen.

     

    ? ist der Platzhalter für die Package-Variante

    • ist der Platzhalter für die Technologie

    Hier muß man den umgekehrten Weg gehen, da die Bezeichnungen für

    die selbe Bauform (entspr. der Package-Variante) vor dem X stehen

    Das Problem werden sonst die Bauformen

    EM1000X

    EM2000X

    EM230X

    ...

    Hier besitzt der Type keine Bauformkennzeichnung, als nach dem X

    kommt nichts mehr und es darf im Device nur eine '' (leere) Package-

    Variante geben. Jede Variante kann aber wiederum die gleiche Technologie

    besitzen.

     

    Die Packages könnten dann lauten 11.8x17.1, 4.7x4, 5,5x6 ....

    Mit den Packages kann man denn Varianten anlegen die die enstp.

    Namen wie

    EM1000X

    EM2000X

    EM230X

    ...

    erhalten, die Zeichen nach dem X im Namen könnt man dann als Technologie

    anlegen.

     

     

    Ok da habe ich nun doch ein wenig Probleme.

    Die Nomeklatur der Bauteil ist

     

    TTY-AZZZX

     

    Wobei TT der Typ ist: eben z.B. N8

    das Y das "Package" () ist 0 oder 1 oder was auch immer

    und ZZZ die Spannung, X falls es vorhanden ist bedeutet radioaktiv frei

    (keine radioaktive isotope).

    Dann leider gibt es noch eine SMD Version die wie die bedrahtete Version

    ist aber am Schluss noch SMD hat

    Hier einige Beispiele

     

    N81-A230X ist die 20kA/20A bedrahtete 230V variante wobei

    N80-A230X ist die 20kA/20A ohne Anschlussdrahte

     

    M51-C90 ist die 2.5kA/2.5A bedrahtete 90V variante die ein radioaktives

    isotop verwendet

    M51-A350XSMD ist die 2.5kA/2.5A  90V SMD Version

     

    Nun wie ich bemekrt habe und du auch beschrieben hast wird die Package

    variante hinten angehängt.

    Gibt es keine Möglichkeit die in der Bezeihnung drinn zu verwenden?

    Das wäre doch eine sinvolle Erweiterung in einer neuen Version von Eagle

    oder nicht?

    DAs mit der Technologie verstehe ich nicht. Kommt die auch am Schluss?

     

    Wo gibt es nähre infos über das Variante, Technologie?

    Im Manual hat es nicht gerade viel.

     

    Was ich vorallem nichtr sehe ist was kann man mit der Technologie machen?

    Wo kann man die Technologie austauschen (auf dem board)?

    Falls nicht macht es ja keinen Sinn das ganze so aufwendig zu definieren.

    Sorry bin halt noch immer ein Anfänger. Ev. war es ja ein wenig zu viel

    des guten

    gleich mit einer Library anzufangen, aber ich brauche hatl das Zeugs und

    da macht

    es ja Sinn der Community was "Sinvolles" zurückzuliefern.

     

    Gruss & Danke

     

    Beat

     

    Wie kann ich z.B. alle definierten Devices listen?

     

    Im Control-Panel den Ordner Bibliotheken aufklappen und dann die

    Bibliotheken selbst auch noch. Oder mit EXPORT Directory aus der

    geladenen LBR.

     

    Und zu guter letzt. Wie kann ich ein package bzw. device von einer

    Library kopieren und editieren wenn ich fast dasselbe wie ein schon

     

    Die entspr. Ziel-LBR öffnen (oder eine Neue anlegen) und dann aus dem

    Control-Panel-Fenster (Ordner Bibliotheken) per Drag & Drop auf das

    geöffnete LBR-Fenster ziehen.

    Wird ein Device kopiert, so werden alle Symbole und Packages die

    das Device benutzen mit kopiert. Zieht man nur ein Package auf das LBR

    Fenster wird nur das Package kopiert. Wird eine Package auf ein

    Device-Editor-Fenster gezogen, dann fragt Eagle nach einem Namen

    für dies Variante, falls die Variante '' schon existiert.

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    A. Zaffran wrote:

     

    Beat Meier schrieb:

     

    Dann nun meine eigentlich Frage.

    Wenn ich mein Device nun nur a81 bzw. n81 nenne, gibt es dann problem

    falls ein anderes so heisst (global) oder muss das nur per Library

    eindeutig sein? Ich habe mal ein Device kreiert mit gleichem Namen

    von dem schon eines existiert und der hat beim kreieren auf alle

    Fälle nicht gemerkt (habe es nicht gesaved...).

    Oder soll ich besser das Device ESA-A81 (EPCOS-SurgeArrestor) taufen??

    Ich tendiere eigentlich auf das 2.

     

    Wenn ich mir die Seite der "2-Elektroden-Ableiter" von EPCOS ansehe

    dann gibt es für diese Bauteile nur einen gemeinsamen Nenner = X

     

    In diesem Fall würde ich ein Device ?x*.DEV anlegen.

     

    ? ist der Platzhalter für die Package-Variante

    • ist der Platzhalter für die Technologie

    Hier muß man den umgekehrten Weg gehen, da die Bezeichnungen für

    die selbe Bauform (entspr. der Package-Variante) vor dem X stehen

    Das Problem werden sonst die Bauformen

    EM1000X

    EM2000X

    EM230X

    ...

    Hier besitzt der Type keine Bauformkennzeichnung, als nach dem X

    kommt nichts mehr und es darf im Device nur eine '' (leere) Package-

    Variante geben. Jede Variante kann aber wiederum die gleiche Technologie

    besitzen.

     

    Die Packages könnten dann lauten 11.8x17.1, 4.7x4, 5,5x6 ....

    Mit den Packages kann man denn Varianten anlegen die die enstp.

    Namen wie

    EM1000X

    EM2000X

    EM230X

    ...

    erhalten, die Zeichen nach dem X im Namen könnt man dann als Technologie

    anlegen.

     

     

    Ok da habe ich nun doch ein wenig Probleme.

    Die Nomeklatur der Bauteil ist

     

    TTY-AZZZX

     

    Wobei TT der Typ ist: eben z.B. N8

    das Y das "Package" () ist 0 oder 1 oder was auch immer

    und ZZZ die Spannung, X falls es vorhanden ist bedeutet radioaktiv frei

    (keine radioaktive isotope).

    Dann leider gibt es noch eine SMD Version die wie die bedrahtete Version

    ist aber am Schluss noch SMD hat

    Hier einige Beispiele

     

    N81-A230X ist die 20kA/20A bedrahtete 230V variante wobei

    N80-A230X ist die 20kA/20A ohne Anschlussdrahte

     

    M51-C90 ist die 2.5kA/2.5A bedrahtete 90V variante die ein radioaktives

    isotop verwendet

    M51-A350XSMD ist die 2.5kA/2.5A  90V SMD Version

     

    Nun wie ich bemekrt habe und du auch beschrieben hast wird die Package

    variante hinten angehängt.

    Gibt es keine Möglichkeit die in der Bezeihnung drinn zu verwenden?

    Das wäre doch eine sinvolle Erweiterung in einer neuen Version von Eagle

    oder nicht?

    DAs mit der Technologie verstehe ich nicht. Kommt die auch am Schluss?

     

    Wo gibt es nähre infos über das Variante, Technologie?

    Im Manual hat es nicht gerade viel.

     

    Was ich vorallem nichtr sehe ist was kann man mit der Technologie machen?

    Wo kann man die Technologie austauschen (auf dem board)?

    Falls nicht macht es ja keinen Sinn das ganze so aufwendig zu definieren.

    Sorry bin halt noch immer ein Anfänger. Ev. war es ja ein wenig zu viel

    des guten

    gleich mit einer Library anzufangen, aber ich brauche hatl das Zeugs und

    da macht

    es ja Sinn der Community was "Sinvolles" zurückzuliefern.

     

    Gruss & Danke

     

    Beat

     

    Wie kann ich z.B. alle definierten Devices listen?

     

    Im Control-Panel den Ordner Bibliotheken aufklappen und dann die

    Bibliotheken selbst auch noch. Oder mit EXPORT Directory aus der

    geladenen LBR.

     

    Und zu guter letzt. Wie kann ich ein package bzw. device von einer

    Library kopieren und editieren wenn ich fast dasselbe wie ein schon

     

    Die entspr. Ziel-LBR öffnen (oder eine Neue anlegen) und dann aus dem

    Control-Panel-Fenster (Ordner Bibliotheken) per Drag & Drop auf das

    geöffnete LBR-Fenster ziehen.

    Wird ein Device kopiert, so werden alle Symbole und Packages die

    das Device benutzen mit kopiert. Zieht man nur ein Package auf das LBR

    Fenster wird nur das Package kopiert. Wird eine Package auf ein

    Device-Editor-Fenster gezogen, dann fragt Eagle nach einem Namen

    für dies Variante, falls die Variante '' schon existiert.