Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Hints um eine Library "normgerecht" aufzubauen ...
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 930 views
  • Users 0 members are here
Related

Hints um eine Library "normgerecht" aufzubauen ...

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo

 

Ich bin daran die EPCOS Gas ableiter zu definieren als Library.

Diese werde ich natürlich dann zur Verfügung stellen, könnte ja

sein das der eine oder andere daran interesse hat.

Da ich eben noch immer ein DAU bin weiss ich noch vieles nicht.

 

Ich will nun Devices definieren für diese Gasableiter.

Die Typen sind z.B. A81-XXX diverse Spannungen max. Ableitstrom 20kA

alle gleiches Bauteilformat, N81-XXX Diverse Spannungen max. Ableitstrom

10kA, gleiche Bauteilformat wie 20KA, EC-XXX, div. Spannungen max.

Ableitstrom 5kA, ein wenig anderes Bauteilformat etc. etc.

 

Meine idee ist nun für jeden Type d.h. A81, N81 ein Device zu erstellen,

auch wenn z.B. A81 und N81 diselben sind, aber es wird glaube ich

dadurch übersichtlicher, dea nur genau diese 2 dennselben "Formfaktor"

haben.

 

Was meinen da die Library spezialisten?

 

Dann nun meine eigentlich Frage.

Wenn ich mein Device nun nur a81 bzw. n81 nenne, gibt es dann problem

falls ein anderes so heisst (global) oder muss das nur per Library

eindeutig sein? Ich habe mal ein Device kreiert mit gleichem Namen von

dem schon eines existiert und der hat beim kreieren auf alle Fälle nicht

gemerkt (habe es nicht gesaved...).

Oder soll ich besser das Device ESA-A81 (EPCOS-SurgeArrestor) taufen??

Ich tendiere eigentlich auf das 2.

 

Die selbe Frage wie oben: Was meinen da die Library spezialisten?

Ich kann es natürlich auch einfach nach meinem gutdünken definieren,

aber ich finde wer schon damit gearbeitet hat, hat auch Erfahrungen

gesammelt und kann "Hints" geben.

 

Wie kann ich z.B. alle definierten Devices listen?

Und zu guter letzt. Wie kann ich ein package bzw. device von einer

Library kopieren und editieren wenn ich fast dasselbe wie ein schon

definiertes brauche? Bin bis jetzt nicht fündig geworden. Ich kann die

ganze Library auf einem anderen Namen saven, aber da muss es doch was

anderes geben, oder?

 

Danke & Gruss

 

Beat

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago

    Beat Meier schrieb:

     

    Ok da habe ich nun doch ein wenig Probleme.

    Die Nomeklatur der Bauteil ist

     

    TTY-AZZZX

     

    Wobei TT der Typ ist: eben z.B. N8

    das Y das "Package" () ist 0 oder 1 oder was auch immer

    und ZZZ die Spannung, X falls es vorhanden ist bedeutet radioaktiv frei

    (keine radioaktive isotope).

    Dann leider gibt es noch eine SMD Version die wie die bedrahtete Version

    ist aber am Schluss noch SMD hat

    Hier einige Beispiele

     

    N81-A230X ist die 20kA/20A bedrahtete 230V variante wobei

    N80-A230X ist die 20kA/20A ohne Anschlussdrahte

     

    M51-C90 ist die 2.5kA/2.5A bedrahtete 90V variante die ein radioaktives

    isotop verwendet

    M51-A350XSMD ist die 2.5kA/2.5A  90V SMD Version

     

    Nun wie ich bemekrt habe und du auch beschrieben hast wird die Package

    variante hinten angehängt.

    Gibt es keine Möglichkeit die in der Bezeihnung drinn zu verwenden?

    Das wäre doch eine sinvolle Erweiterung in einer neuen Version von Eagle

    oder nicht?

    DAs mit der Technologie verstehe ich nicht. Kommt die auch am Schluss?

     

    Wo gibt es nähre infos über das Variante, Technologie?

    Im Manual hat es nicht gerade viel.

     

    Habe ich schon beschrieben,

     

     

    Auszug aus HELP TECHNOLOGY:

     

    Ist kein '*'-Platzhalter im Device-Set-Namen angegeben, wird der

    Device-Set-Name um die Technologie-Angabe zu einem vollständigen

    Device-Namen ergänzt. Bitte beachten Sie, dass die Technologie vor

    der Package-Variante eingefügt wird. Ist weder '*' noch '?' angegeben,

    setzt sich der Device-Name aus

    Device-Set-NameTechnologyPackage-Variante zusammen.

     

     

    Was ich vorallem nichtr sehe ist was kann man mit der Technologie machen?

    Die Bauteilenamen erweitern.

    Beispiel:

    74*00

    Den gibt es als 7400, 74S00, 73LS00, 74HC00, 74HCT00, 74F00, ....

    Hier wäre es nicht besonders Sinnvoll für jede Technologie ein Device

    zu erstellen, denn es ist nur die Technologie die sie unterscheidet,

    das Symbol bleibt gleich (das Package bleibt gleich).

    Also Stromverbrauch, Geschwindigkeit, Spannungspegel ....

     

    Dazu gibt es auch noch die Package-Variante '?'

    Also

    7400N  = DualInLine/Plastic

    7400D  = SMD SO14

    7400JK = PLCC20

     

    Wo kann man die Technologie austauschen (auf dem board)?

     

    und/oder im Schaltplan. image

    CHANGE TECHNOLOGY

    CHANGE PACKAGE

     

    HELP CHANGE

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago

    Beat Meier schrieb:

     

    Ok da habe ich nun doch ein wenig Probleme.

    Die Nomeklatur der Bauteil ist

     

    TTY-AZZZX

     

    Wobei TT der Typ ist: eben z.B. N8

    das Y das "Package" () ist 0 oder 1 oder was auch immer

    und ZZZ die Spannung, X falls es vorhanden ist bedeutet radioaktiv frei

    (keine radioaktive isotope).

    Dann leider gibt es noch eine SMD Version die wie die bedrahtete Version

    ist aber am Schluss noch SMD hat

    Hier einige Beispiele

     

    N81-A230X ist die 20kA/20A bedrahtete 230V variante wobei

    N80-A230X ist die 20kA/20A ohne Anschlussdrahte

     

    M51-C90 ist die 2.5kA/2.5A bedrahtete 90V variante die ein radioaktives

    isotop verwendet

    M51-A350XSMD ist die 2.5kA/2.5A  90V SMD Version

     

    Nun wie ich bemekrt habe und du auch beschrieben hast wird die Package

    variante hinten angehängt.

    Gibt es keine Möglichkeit die in der Bezeihnung drinn zu verwenden?

    Das wäre doch eine sinvolle Erweiterung in einer neuen Version von Eagle

    oder nicht?

    DAs mit der Technologie verstehe ich nicht. Kommt die auch am Schluss?

     

    Wo gibt es nähre infos über das Variante, Technologie?

    Im Manual hat es nicht gerade viel.

     

    Habe ich schon beschrieben,

     

     

    Auszug aus HELP TECHNOLOGY:

     

    Ist kein '*'-Platzhalter im Device-Set-Namen angegeben, wird der

    Device-Set-Name um die Technologie-Angabe zu einem vollständigen

    Device-Namen ergänzt. Bitte beachten Sie, dass die Technologie vor

    der Package-Variante eingefügt wird. Ist weder '*' noch '?' angegeben,

    setzt sich der Device-Name aus

    Device-Set-NameTechnologyPackage-Variante zusammen.

     

     

    Was ich vorallem nichtr sehe ist was kann man mit der Technologie machen?

    Die Bauteilenamen erweitern.

    Beispiel:

    74*00

    Den gibt es als 7400, 74S00, 73LS00, 74HC00, 74HCT00, 74F00, ....

    Hier wäre es nicht besonders Sinnvoll für jede Technologie ein Device

    zu erstellen, denn es ist nur die Technologie die sie unterscheidet,

    das Symbol bleibt gleich (das Package bleibt gleich).

    Also Stromverbrauch, Geschwindigkeit, Spannungspegel ....

     

    Dazu gibt es auch noch die Package-Variante '?'

    Also

    7400N  = DualInLine/Plastic

    7400D  = SMD SO14

    7400JK = PLCC20

     

    Wo kann man die Technologie austauschen (auf dem board)?

     

    und/oder im Schaltplan. image

    CHANGE TECHNOLOGY

    CHANGE PACKAGE

     

    HELP CHANGE

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger