Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) exakte Position von Objekten auf Board
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1880 views
  • Users 0 members are here
Related

exakte Position von Objekten auf Board

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo,

 

es will mir nicht gelingen, ein Objekt (via oder hole) auf eine genaue

Position zu bringen.

Ich klicke 'Move' an, tippe die Koordinaten ein, klicke das Objekt an, und

übergebe mit 'Enter' die Koordinaten aus der Eingabezeile ans Objekt. Die

erhaltene Position liegt aber immer meilenweit von der Sollposition (= viele

1/100mm) weg!

Auch die Einstellung 'Finest' im Grid ändert nichts. Mache ich was falsch??

 

Gruß,

Frank

 

 

 

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    FrankR schrieb:

     

    es will mir nicht gelingen, ein Objekt (via oder hole) auf eine genaue

    Position zu bringen.

    Ich klicke 'Move' an, tippe die Koordinaten ein, klicke das Objekt an, und

    übergebe mit 'Enter' die Koordinaten aus der Eingabezeile ans Objekt. Die

    erhaltene Position liegt aber immer meilenweit von der Sollposition (= viele

    1/100mm) weg!

    Auch die Einstellung 'Finest' im Grid ändert nichts. Mache ich was falsch??

     

    Ja, mehreres:

     

    1. Du postest die selbe Frage zweimal innerhalb von zwei Minuten. :-\

    2. Beim Aufnehmen per Maus trifft man nicht unbedingt den "Aufhänger"

       des gewünschten Objekts, da die Mausposition sich im aktuellen Raster

       bewegt, das Objekt aber möglicherweise nicht.

    3. GRID FINEST sollte man niemals benutzen, damit richtet man nur

       Schaden an.

    4. Es geht viel einfacher, wenn Du alles über die Kommandozeile machst,

       schon beim Plazieren:

       VIA 'GND' (34.5 25.7);

       HOLE 3.2 (23.8 6.4);

       MOVE R1 (4.3 7.9);

     

    Lies Dir mal die generelle Hilfe zur Eingabe von Koordinaten durch (im

    Handbuch irgendwo vorne), dann siehst Du erstmal, was Du alles per

    Tastatur machen kannst.

     

    Und, vorbeugend wegen OjE: Lies bitte

    <http://einklich.net/usenet/zitier.htm>

    <http://einklich.net/usenet/begriffe.htm#oje>

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest

    Tilmann Reh schrieb:

    FrankR schrieb:

    2. Beim Aufnehmen per Maus trifft man nicht unbedingt den "Aufhänger"

       des gewünschten Objekts, da die Mausposition sich im aktuellen Raster

       bewegt, das Objekt aber möglicherweise nicht.

    3. GRID FINEST sollte man niemals benutzen, damit richtet man nur

       Schaden an.

     

    Kann ich so nicht stehen lassen. Denn wenn ich nicht mit CTRL das

    Bauteil aufnehmen will/kann, dann muß ich, um den Offset zum Grid

    weg zubekommen das GRID auf FINEST schalten und dann MOVE (x y) (x y)

    angeben.

    Beim aufnehmen des Bauteil MOVE (x y) wird der Gridpunkt der der

    Koordinate (x y) am nächsten liegt als Aufnahmepunkt genommen,

    denn sonst könnte man kein relatives Verschieben durchführen.

    Das gilt besonders für das Arbeiten mit der Maus.

    Die Maus kann nur in ganzen Pixeln auf dem Bildschirm positioniert

    werden, aber bei Vektordaten ergibt sich entspr. der Zoomstufe und

    des Fensterausschnitt ein krummer Wert für die Position bezogen auf

    den Pixel.

    Deshalb muß auf das Grid bezogen gerundet werden.

    Nur bei GRID FINEST gibt es keinen Offset, wenn die Koordinate exakt

    trifft, was aber mit der Maus (Pixel) nur bei extremer Zoomstufe

    möglich ist.

     

    Das hat den Vorteil, das man über das GRID relativ verschieben kann.

    Wenn ein Bauteil z.B. um 4.1379 mm in X verschoben werden soll, dann

    kann man das in zwei Arten durchführen.

     

    1. Grid auf FINEST; MOVE (x y) wobei die Koordinate dann auf 1/10000mm

        exakt stimmen muß, und dann (x+4.1379 y)

        Vollständiges Beispiel:

        GRID mm FINEST;

        MOVE (25.307 6.408) (29,4449 6.408);

        GRID LAST;

     

    2. GRID 4.1379 MOVE .. anklicken .. um ein GRID die Maus bewegen

        und absetzen.

        GRID LAST;

        Geht auch mit Eingabe:

        MOVE (25 6) (29 6);  Hier muß nicht die exakte Position angegeben

        werden, denn Eagle holt sich das Element das am nächsten an diesem

        Gridpunkt steht und verschiebt es auf den entspr. Zielpunkt

        (Gridpunkt).

        Nachteil: Stehen mehrere Elemente entsprechend nahe zusammen, so

        muß Eagle entscheiden welches Element aufgenommen werden soll und

        es wird das erste wählbare Element genommen, außer bei Maus-

        Bedienung, hier wird durch den Cursor mit den den vier Pfeilspitzen

        angezeigt, daß Eagle nicht weiß welches der Elemente aufgenommen

        werden soll.

     

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest

    Tilmann Reh schrieb:

    FrankR schrieb:

    2. Beim Aufnehmen per Maus trifft man nicht unbedingt den "Aufhänger"

       des gewünschten Objekts, da die Mausposition sich im aktuellen Raster

       bewegt, das Objekt aber möglicherweise nicht.

    3. GRID FINEST sollte man niemals benutzen, damit richtet man nur

       Schaden an.

     

    Kann ich so nicht stehen lassen. Denn wenn ich nicht mit CTRL das

    Bauteil aufnehmen will/kann, dann muß ich, um den Offset zum Grid

    weg zubekommen das GRID auf FINEST schalten und dann MOVE (x y) (x y)

    angeben.

    Beim aufnehmen des Bauteil MOVE (x y) wird der Gridpunkt der der

    Koordinate (x y) am nächsten liegt als Aufnahmepunkt genommen,

    denn sonst könnte man kein relatives Verschieben durchführen.

    Das gilt besonders für das Arbeiten mit der Maus.

    Die Maus kann nur in ganzen Pixeln auf dem Bildschirm positioniert

    werden, aber bei Vektordaten ergibt sich entspr. der Zoomstufe und

    des Fensterausschnitt ein krummer Wert für die Position bezogen auf

    den Pixel.

    Deshalb muß auf das Grid bezogen gerundet werden.

    Nur bei GRID FINEST gibt es keinen Offset, wenn die Koordinate exakt

    trifft, was aber mit der Maus (Pixel) nur bei extremer Zoomstufe

    möglich ist.

     

    Das hat den Vorteil, das man über das GRID relativ verschieben kann.

    Wenn ein Bauteil z.B. um 4.1379 mm in X verschoben werden soll, dann

    kann man das in zwei Arten durchführen.

     

    1. Grid auf FINEST; MOVE (x y) wobei die Koordinate dann auf 1/10000mm

        exakt stimmen muß, und dann (x+4.1379 y)

        Vollständiges Beispiel:

        GRID mm FINEST;

        MOVE (25.307 6.408) (29,4449 6.408);

        GRID LAST;

     

    2. GRID 4.1379 MOVE .. anklicken .. um ein GRID die Maus bewegen

        und absetzen.

        GRID LAST;

        Geht auch mit Eingabe:

        MOVE (25 6) (29 6);  Hier muß nicht die exakte Position angegeben

        werden, denn Eagle holt sich das Element das am nächsten an diesem

        Gridpunkt steht und verschiebt es auf den entspr. Zielpunkt

        (Gridpunkt).

        Nachteil: Stehen mehrere Elemente entsprechend nahe zusammen, so

        muß Eagle entscheiden welches Element aufgenommen werden soll und

        es wird das erste wählbare Element genommen, außer bei Maus-

        Bedienung, hier wird durch den Cursor mit den den vier Pfeilspitzen

        angezeigt, daß Eagle nicht weiß welches der Elemente aufgenommen

        werden soll.

     

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger