Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Pins im Packageeditor kreisrund anordnen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Verified Answer
  • Replies 5 replies
  • Answers 1 answer
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 717 views
  • Users 0 members are here
Related

Pins im Packageeditor kreisrund anordnen

geralds
geralds over 11 years ago

Hi,

 

gibt es eine schnelle Möglichkeit die Pins, zB für Drehschalter, kreisrund anzuordnen?

 

zB die Pins eines Drehschalters mit 10Stellungen sind in 36° ums Zentrum angeordnet.

Ich fand auch kein ulp dazu.
Auch das Kopieren eines anderen Schalters ist recht mühsam, da ja dieser neue Schalter

einen anderen Durchmesser hat, somit der Grid für die Pins anders ist.

Das Rotieren grundsätzlich erscheint mir unzureichend, 0/90/180/270, aber andere Winkeln, zB 1°, oder gar 0,5°, oder...??

Spielereien mit Hilfslinien ist auch so eine Sache. Wenn ich zB eine 0° (bzw. 90° weil im Schalter-Datenblatt dort eine Maßangabe wäre)

von Ende zu Ende zeichne, dort dann diese zwei möglichen Pins setze, dann mit Eigenschaften diese Hilfslinie drehen möchte,

ist Angle in dessen Eigenschaften nicht editierbar - ist grau.

ähm, finde ich nicht praktisch, denn so könnte ich 18° drehen und habe die nächsten Enden für das Pin-Platzieren.

--> Im Anhang ist mal das Beispiel mit einem C&K Drehschalter, der auch als solches nicht in der Library zu finden ist.

(V7.4.0)

 

Mir geht's auch um schnelle Handhabe, weil ich ja viele Schalter zu zeichnen habe.

 

Ja, ,, und letzten Endes geht es mir auch um das !!gradweise Rotieren des gesamten Bauteils, sowohl im Packageeditor,

als auch im Boardeditor, insbesonders bei den SMDs.

Vielen Dank vorab.

 

Grüße

Gerald

---

Attachments:
image
  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 11 years ago

    Am 02.09.2015 um 17:23 schrieb Gerald Schwarz:

    Hi,

     

    gibt es eine schnelle Möglichkeit die Pins, zB für Drehschalter,

    kreisrund anzuordnen?

     

    zB die Pins eines Drehschalters mit 10Stellungen sind in 36° ums Zentrum

    angeordnet.

    Ich fand auch kein ulp dazu.

    Auch das Kopieren eines anderen Schalters ist recht mühsam, da ja dieser

    neue Schalter

    einen anderen Durchmesser hat, somit der Grid für die Pins anders ist.

    Das Rotieren grundsätzlich erscheint mir unzureichend, 0/90/180/270,

    aber andere Winkeln, zB 1°, oder gar 0,5°, oder...??

    Spielereien mit Hilfslinien ist auch so eine Sache. Wenn ich zB eine 0°

    (bzw. 90° weil im Schalter-Datenblatt dort eine Maßangabe wäre)

    von Ende zu Ende zeichne, dort dann diese zwei möglichen Pins setze,

    dann mit Eigenschaften diese Hilfslinie drehen möchte,

    ist Angle in dessen Eigenschaften nicht editierbar - ist grau.

    ähm, finde ich nicht praktisch, denn so könnte ich 18° drehen und habe

    die nächsten Enden für das Pin-Platzieren.

    --> Im Anhang ist mal das Beispiel mit einem C&K Drehschalter, der auch

    als solches nicht in der Library zu finden ist.

    (V7.4.0)

     

    Mir geht's auch um schnelle Handhabe, weil ich ja viele Schalter zu

    zeichnen habe.

    Vielen Dank vorab.

     

    Grüße

    Gerald

    ---

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/160004

     

    Anhang:

    c&k_rotary-switch.png

     

    cmd-draw.ulp ??

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Reject Answer
    • Cancel
  • geralds
    0 geralds over 11 years ago in reply to autodeskguest

    Besten Dank,

     

    hat funktioniert.

     

    Uff,,, hab's gesucht nicht gefunden, wie ein blindes Händl...

     

    Danke.

    Grüße

    Gerald

    ---

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • geralds
    0 geralds over 11 years ago in reply to autodeskguest

    Besten Dank,

     

    hat funktioniert.

     

    Uff,,, hab's gesucht nicht gefunden, wie ein blindes Händl...

     

    Danke.

    Grüße

    Gerald

    ---